Saltar al contenido principal

Placa de Pantalla ePaper EE04(ESP32-S3) con EEZ Studio

Este tutorial utiliza la Placa de Pantalla ePaper XIAO(ESP32-S3) - EE04, basada en EEZ Studio y compilando y subiendo el programa usando el Arduino IDE.

EEZ Studio

EEZ Studio representa una solución única cuando se requiere tanto el desarrollo rápido de una GUI atractiva como el control remoto de dispositivos para automatización de pruebas y medición (T&M).

Creado por un equipo con experiencia de primera mano en el diseño de dispositivos embebidos complejos con recursos limitados, EEZ Studio permite el diseño de GUIs de escritorio y embebidas responsivas usando programación visual de arrastrar y soltar y diagramas de flujo. Una serie de Widgets y Acciones desarrollados internamente, así como soporte para LVGL (tanto 8.x como 9.x) y plantillas de proyectos y ejemplos listos para usar permiten tanto la creación rápida de prototipos como el desarrollo de aplicaciones finales.

Hardware

Antes de comenzar a leer este tutorial, asegúrate de tener todos los elementos necesarios listados a continuación.

Placa de Pantalla ePaper XIAO(ESP32-S3) - EE04ePaper monocromático de 5.83 pulgadas

Crear proyecto

En la parte superior, selecciona Create, luego haz clic en LVGL, y en la sección adyacente PROJECT SETTING, establece los parámetros requeridos.

  • Name: Nombre del proyecto
  • LVGL version: Selecciona la versión 9.x
  • Location: La ubicación para almacenar los archivos de ingeniería se puede establecer en la ruta predeterminada o personalizar según los requisitos reales.
  • Project file path: La ruta de los archivos de ingeniería. Esta ruta se utilizará más tarde (esta ruta es la ruta predeterminada en la computadora; también puedes personalizar la ruta)

Introducción a la Página de Ingeniería

A continuación se muestran algunas configuraciones básicas y controles para el dibujo de UI basado en LVGL en EEZ Studio, así como la construcción de los archivos del proyecto.

  • En la parte superior (de izquierda a derecha):

    • Save: Guardar el proyecto

    • Check: Verificar el proyecto

    • Build: Construir el proyecto y generar archivos

    • Settings: Modificar configuraciones de parámetros

    • Edit: Editar y dibujar en la página principal

    • Run: Previsualizar el efecto de dibujo del diseño creado

    • Debug: Depurar la interfaz dibujada

  • Pages: Gestionar páginas. haz clic en + para agregar una nueva página

  • Widgets Structure: Gestión de widgets, que te permite gestionar y seleccionar intuitivamente tus widgets

  • Variables: El mecanismo central de gestión de datos que conecta los widgets de UI, la lógica de Flow y Action Script

  • Properties: Utilizado para establecer y ver los parámetros de propiedades de objetos o componentes

  • Components Palette: Proporciona una lista de componentes opcionales, que se pueden arrastrar y soltar en la interfaz de diseño para su uso

  • Styles: Definir y aplicar reglas de estilo para fuentes unificadas para mantener la consistencia

  • Fonts: Gestionar los recursos de fuentes utilizados en el proyecto y sus configuraciones de tamaño

  • Bitmaps: Importar y gestionar archivos de recursos de mapa de bits como imágenes e iconos

  • Themes: Crear y aplicar temas de color unificados y suites de estilo visual

  • Groups: Combinar y gestionar múltiples componentes para permitir operación simultánea y control por lotes

Construcción de Archivos del Proyecto

Este proyecto está diseñado para una pantalla eInk monocromática de 5.83" con una resolución de 648*480. Por lo tanto, algunos parámetros clave necesitan ser modificados.

Paso 1. Selecciona Settings, luego en la pestaña General, cambia Display width y Display height a 648 y 480 respectivamente.

Paso 2. Modificar los archivos generados

  • Renombra la ruta de carpeta src/ui a src/EEZ_UI; todos los archivos de código generados por EEZ Studio se almacenarán en esta carpeta.

  • En la pestaña Build, cambia LVGL include a lvgl.h.

Paso 3. Construir el proyecto

  • Regresa a la interfaz Main y arrastra Hello World al centro de la pantalla.
  • En la pestaña STYLE, ajusta el tamaño de fuente o color.
  • Selecciona la opción para construir el proyecto. Si no se muestran errores en el panel OUTPUT, el proyecto se ha construido exitosamente.

A continuación, despliega los archivos del proyecto construido al Arduino IDE, luego súbelos al dispositivo de hardware correspondiente para mostrar.

Configuración del Arduino IDE

tip

Si esta es tu primera vez usando Arduino, te recomendamos encarecidamente que consultes Comenzando con Arduino.

Paso 1. Descarga e instala el Arduino IDE y lanza la aplicación Arduino.


Paso 2. Agregar soporte para placas ESP32 al Arduino IDE.

En Arduino IDE, ve a File > Preferences y agrega la siguiente URL al campo Additional Boards Manager URLs:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Paso 3. Instalar el paquete de placas ESP32.

Navega a Tools > Board > Boards Manager, busca esp32 e instala el paquete ESP32 de Espressif Systems.

Paso 4. Seleccionar la placa correcta.

Ve a Tools > Board > ESP32 Arduino y selecciona XIAO_ESP32S3_PLUS.

Paso 5. Conecta tu reTerminal E Series ePaper Display a tu computadora usando un cable USB-C.

Paso 6. Selecciona el puerto correcto desde Tools > Port.

Importar la biblioteca Seeed_GFX

Usaremos la biblioteca Seeed_GFX, que proporciona soporte integral para varios dispositivos de pantalla de Seeed Studio.

Paso 1. Descarga la biblioteca Seeed_GFX desde GitHub:


Paso 2. Instala la biblioteca agregando el archivo ZIP en Arduino IDE. Ve a Sketch > Include Library > Add .ZIP Library y selecciona el archivo ZIP descargado.

tip

Si has instalado previamente la biblioteca TFT_eSPI, es posible que necesites removerla temporalmente o renombrarla desde tu carpeta de bibliotecas de Arduino para evitar conflictos, ya que Seeed_GFX es un fork de TFT_eSPI con características adicionales para pantallas de Seeed Studio.

Paso 3. Abre el sketch de ejemplo de color de la biblioteca Seeed_GFX: File > Examples > Seeed_GFX > ePaper > Colorful > HelloWorld

Paso 4. Crear un nuevo archivo driver.h

Herramienta de Configuración Seeed GFX

  • Ingresa las especificaciones de la pantalla que estás usando en la página de la herramienta. Aquí, la pantalla seleccionada es la Pantalla ePaper monocromática de 5.83 pulgadas (UC8179), y la placa controladora es la Placa de Pantalla ePaper XIAO(ESP32-S3) - EE04.
  • Copia el programa y guárdalo como driver.h.
#define BOARD_SCREEN_COMBO 503 // 5.83 inch monochrome ePaper Screen (UC8179)
#define USE_XIAO_EPAPER_DISPLAY_BOARD_EE04
tip

Si eliges incorrectamente, la pantalla no mostrará nada. Por favor, asegúrate del tipo de tus dispositivos o componentes.

Desplegar en Arduino

Paso 1. Agrega los archivos e1002_display.c, e1002_display.h, lv_conf.h y la biblioteca lvgl. La placa debe seleccionarse como XIAO_ESP32S3.

Paso 2. Agrega los archivos de código EEZ_UI generados a la carpeta de bibliotecas (La ruta de almacenamiento predeterminada para las bibliotecas del IDE de Arduino es C:\Users\Nombre_usuario\Documents\Arduino\Libraries).

Paso 3. Sube el programa al dispositivo.

EEZ_UI_EE04.ino
#include <TFT_eSPI.h>
#include <lvgl.h>
#include <ui.h>
#include "e1002_display.h"

int32_t page_index;

e1002_driver_t e1002_driver;

void setup()
{
Serial.begin(115200);

String LVGL_Arduino = "UI Dashboard - LVGL ";
LVGL_Arduino += String('V') + lv_version_major() + "." +
lv_version_minor() + "." + lv_version_patch();
Serial.println(LVGL_Arduino);

Serial.println("Initializing e-paper display...");
e1002_display_init(&e1002_driver);

ui_init();
page_index = SCREEN_ID_MAIN;
loadScreen((ScreensEnum)page_index);
e1002_display_refresh(&e1002_driver);

}

void loop()
{
lv_timer_handler();
ui_tick();


if (e1002_display_should_refresh(&e1002_driver))
{
Serial.println("Refreshing e-paper display...");
e1002_display_refresh(&e1002_driver);
Serial.println("Display refresh complete");
}

delay(10);
}

Explicación del Código

  1. Inclusión de Archivos de Cabecera: Incluye la biblioteca de pantalla TFT, la biblioteca de gráficos LVGL, el archivo de definición de interfaz de usuario (ui.h) y el controlador de pantalla de papel electrónico (e1002_display.h).

  2. Variables Globales:

    • page_index: Se utiliza para registrar el índice de la página mostrada actualmente.
    • e1002_driver: Objeto controlador para la pantalla de papel electrónico.
  3. Función setup() (Inicialización):

    • Inicializa la comunicación serie (velocidad de baudios: 115200) para imprimir información de depuración.
    • Imprime información de la versión de la biblioteca LVGL (ej., "Smart Home Dashboard - LVGL Vx.x.x").
    • Inicializa la pantalla de papel electrónico (e1002_display_init).
    • Inicializa la interfaz de usuario (ui_init).
    • Establece la página inicial como "Main Screen" (SCREEN_ID_MAIN) y la carga.
    • Actualiza la pantalla de papel electrónico para mostrar la interfaz inicial.
  4. Función loop() (Bucle Principal):

    • Procesa los temporizadores y eventos de LVGL (lv_timer_handler).
    • Procesa las tareas programadas para la interfaz de usuario (ui_tick).
    • Verifica si la pantalla de papel electrónico necesita actualizarse (e1002_display_should_refresh); si es así, realiza la actualización e imprime un registro.
    • Se ejecuta cada 10 milisegundos para asegurar la capacidad de respuesta del sistema.

Demostración del efecto:

Diseño de Interfaz de Usuario

A continuación, demostraremos un ejemplo de interfaz de usuario creado con EEZ Studio, para ilustrar mejor sus capacidades en el diseño de interfaces.

Al diseñar interfaces LVGL con EEZ Studio, puedes encontrar las siguientes herramientas particularmente útiles:

  • Un generador de paleta de colores en línea para crear, ajustar y exportar esquemas de colores rápidamente: Color
  • Una herramienta de paleta de colores en línea para encontrar y combinar esquemas de colores web: Color Chart
  • Una plataforma de biblioteca de iconos vectoriales grande para descargar y gestionar iconos:Icon
  • Un sitio de recursos de fuentes gratuitas para navegar y descargar fuentes de uso comercial: Font

Introducción al Dibujo de Interfaz de Usuario

  • Imagen del efecto:

Esta interfaz de usuario está compuesta por cuatro componentes:

  • Label
  • Line
  • Checkbox
  • Image

Paso 1. Cambiar el color de fondo del lienzo

El color de fondo predeterminado es blanco; puedes cambiarlo según tus preferencias.

  • Selecciona el lienzo para el cual deseas cambiar el color de fondo.

  • Marca la opción Color, luego selecciona tu código de color hexadecimal preferido.

Paso 2. Agregar una Etiqueta

  • Arrastra el componente Label al lienzo, luego selecciona el tamaño de fuente y color deseados.

Paso 3. Agregar una línea

  • Arrastra el componente Line al lienzo, y establece los puntos de inicio y fin en la sección Points para determinar la longitud y posición de la línea. Puntos de referencia: 0,0 0,0 0,0 0,0,648,0

Paso 4. Agregar mapas de bits

  • Haz clic en la opción Bitmaps en la barra lateral derecha y agrega las imágenes requeridas.
  • Nombra las imágenes según sea necesario.
  • Arrastra y suelta el componente Image en el lienzo, y usa la opción Scale para establecer su tamaño.

Paso 5. Agregar una Casilla de Verificación

  • Arrastra el componente Checkbox al lienzo, ingresa el contenido, luego ajusta el tamaño de fuente y color.

Despliegue y Demostración

  • Despliegue
    • Agrega los archivos de cabecera: driver.h, e1002_display.c, e1002_display.h y lv_conf.h.
    • Agrega los archivos EEZ_UI a la carpeta de bibliotecas del IDE de Arduino.

Código de referencia completo: EEZ_UI.zip

EEZ_UI_EE04.ino
#include <TFT_eSPI.h>
#include <lvgl.h>
#include <ui.h>
#include "e1002_display.h"

const int BUTTON_KEY1 = 2;
const int BUTTON_KEY2 = 3;
const int BUTTON_KEY3 = 5;

int32_t page_index;

bool lastKey0State = HIGH;
bool lastKey1State = HIGH;
bool lastKey2State = HIGH;

unsigned long lastDebounceTime0 = 0;
unsigned long lastDebounceTime1 = 0;
unsigned long lastDebounceTime2 = 0;
const unsigned long debounceDelay = 120;

e1002_driver_t e1002_driver;

unsigned long lastFullRefreshTime = 0;
const unsigned long fullRefreshCooldown = 1500;

bool buttonPressed(int pin, bool &lastState, unsigned long &lastDebounceTime)
{
bool currentState = digitalRead(pin);

if (lastState == HIGH && currentState == LOW &&
(millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay)
{
lastDebounceTime = millis();
lastState = currentState;
return true;
}

lastState = currentState;
return false;
}

void switchPage(ScreensEnum targetScreen, const char *pageName)
{

if (millis() - lastFullRefreshTime < fullRefreshCooldown)
{
Serial.println("[Skip] Refresh cooling down...");
return;
}

Serial.printf("Switching to %s ...\n", pageName);

e1002_driver.epd->fillScreen(TFT_WHITE);
e1002_driver.epd->update();

loadScreen(targetScreen);

e1002_display_refresh(&e1002_driver);

lastFullRefreshTime = millis();
Serial.printf("[OK] %s refreshed.\n", pageName);
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);

String LVGL_Arduino = "Smart Home Dashboard - LVGL ";
LVGL_Arduino += String('V') + lv_version_major() + "." +
lv_version_minor() + "." + lv_version_patch();
Serial.println(LVGL_Arduino);

Serial.println("Initializing e-paper display...");
e1002_display_init(&e1002_driver);

pinMode(BUTTON_KEY1, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_KEY2, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_KEY3, INPUT_PULLUP);

ui_init();
page_index = SCREEN_ID_SMART;
loadScreen((ScreensEnum)page_index);
e1002_display_refresh(&e1002_driver);

Serial.println("Boot: Main Screen");
}

void loop()
{0
lv_timer_handler();
ui_tick();

if (buttonPressed(BUTTON_KEY1, lastKey0State, lastDebounceTime0))
{
page_index = SCREEN_ID_SMART;
switchPage((ScreensEnum)page_index, "Main Screen");
}

if (buttonPressed(BUTTON_KEY2, lastKey1State, lastDebounceTime1))
{
page_index = SCREEN_ID_INDUSTRY;
switchPage((ScreensEnum)page_index, "Plant Screen");
}

if (buttonPressed(BUTTON_KEY3, lastKey2State, lastDebounceTime2))
{
page_index = SCREEN_ID_GAME;
switchPage((ScreensEnum)page_index, "Workstation Screen");
}

if (e1002_display_should_refresh(&e1002_driver))
{
Serial.println("Refreshing e-paper display...");
e1002_display_refresh(&e1002_driver);
Serial.println("Display refresh complete");
}

delay(10);
}
  • Demostración del efecto:
    Aquí se muestran tres pantallas de interfaz de usuario diferentes, y la XIAO ePaper Display Board (ESP32-S3) – EE04 utiliza sus tres botones integrados para cambiar entre estas pantallas. La pantalla correspondiente para cada botón es:
    KEY1: Smart
    KEY2: Industry
    KEY3: Game
SmartIndustryGame

Referencia y Recursos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...