Saltar al contenido principal

Trabajar con ESPHome

Generar YAML de ESPHome o flashear demos en el navegador

La forma más rápida de empezar es el reTerminal E-Series Firmware Hub. Elige la tarjeta ESPHome, selecciona tu dispositivo, marca las funciones integradas que quieras (pantalla, botones, batería, sensores, RTC, tarjeta SD, micrófono, táctil, deep sleep y más), luego copia o descarga el YAML generado en tu panel de ESPHome. El mismo Hub también puede flashear firmware de demostración desde el navegador (Chrome o Edge de escritorio).


Esta página es el manual de referencia para controlar cualquier producto Seeed ePaper compatible mediante ESPHome e integrarlo con Home Assistant. Cubre las partes que son idénticas en todo el hardware:

  1. Por qué elegirías ESPHome para controlar una pantalla ePaper.
  2. Cómo usar los ejemplos de YAML del cookbook, adaptarlos a tus necesidades y flashearlos desde tu panel de ESPHome.
  3. El esqueleto YAML genérico — wifi, api, ota, display — que cada producto especializa con su propio mapa de pines.
  4. Dónde se encuentra el cookbook por producto (periféricos, lambdas específicas de hardware, recetas de panel).

Para un recorrido de extremo a extremo "flashear → conectar → primer panel", ve directamente al cookbook de tu hardware más abajo; esas páginas reutilizan esta referencia para la plantilla base y añaden ejemplos específicos del producto.

Hardware compatible​

Cada producto Seeed ePaper en la página principal del hub que tenga marcada la columna ESPHome puede utilizar este flujo de trabajo:

ProductoMCUCookbook
reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004XIAO ESP32-S3Conceptos básicos de pantalla, integración con HA y dibujo
Botones, zumbador, LED, batería, táctil (E1003), SHT4x y deep sleep
RTC, tarjeta SD y micrófono
Placa controladora EE04XIAO ESP32-S3 PlusCookbook de ESPHome para EE04
Panel ePaper XIAO de 7,5"XIAO ESP32-C3Cookbook de ESPHome para XIAO Panel
Kit DIY TRMNL 7,5" (OG)XIAO ESP32-S3 PlusCookbook de ESPHome para TRMNL DIY Kit

¿Por qué ESPHome en ePaper?​

  • Eficiencia energética: ePaper solo consume energía cuando la pantalla se está actualizando, por lo que la combinación (ESP32 + deep-sleep de ESPHome + ePaper) puede funcionar durante semanas o meses con una batería.
  • Legible a la luz del día: a diferencia del LCD, la pantalla es legible a la luz del sol; ideal para paneles de Home Assistant montados en la pared.
  • Ciudadano nativo de HA: una vez que el dispositivo aparece en Home Assistant, cada entidad (clima, calendario, sensor, persona, tiempo) está a una plantilla Jinja de distancia de estar en la pared.
  • Local primero: sin nube, sin bloqueo de proveedor. Todo se ejecuta en tu LAN.

Paso 1: Generar YAML de ESPHome y flashear tu firmware​

La forma más sencilla de empezar es usar el reTerminal E-Series Firmware Hub. El hub puede generar un archivo YAML de ESPHome a partir de tu dispositivo y las funciones seleccionadas, de modo que no necesitas ensamblar la primera configuración a mano.

Flujo de trabajo recomendado:

  1. Abre el reTerminal E-Series Firmware Hub en Chrome o Edge de escritorio.
  2. Selecciona ESPHome como plataforma.
  3. Selecciona tu dispositivo.
  4. En el paso de configuración, elige las funciones que quieres habilitar, como pantalla, botones, batería, sensores, RTC, tarjeta SD, micrófono o deep sleep si están disponibles para tu dispositivo.
  5. Deja que la página genere el YAML de ESPHome correspondiente.
  6. Usa Copy to clipboard o Download file para exportar el YAML generado.
  7. Pega o importa el YAML en tu panel de ESPHome.
  8. Centra tu edición manual en la parte que más importa para tu proyecto: contenido de la pantalla ePaper, entidades de Home Assistant, diseño, fuentes y comportamiento de actualización.
tip

El Firmware Hub es el punto de partida recomendado para usuarios nuevos porque gestiona gran parte de la estructura YAML específica del dispositivo. Usa los cookbooks cuando quieras entender la configuración generada, combinar funciones avanzadas o crear un diseño personalizado a partir de ejemplos más pequeños.

Ejecuta el panel de ESPHome como:

  • un complemento de Home Assistant (recomendado si ya ejecutas HA OS / HA Supervised), o
  • una CLI de Python independiente (pip install esphome y luego esphome dashboard config/).

Flujo de trabajo manual con cookbook:

  1. Abre el cookbook para tu hardware (consulta la tabla anterior) y copia el ejemplo de YAML que necesites.
  2. En el panel de ESPHome, haz clic en + New device, introduce un nombre y elige la variante de ESP indicada en tu cookbook (ESP32-S3, ESP32-C3, etc.).
  3. Sustituye el archivo inicial generado por tu configuración. Combina secciones del cookbook solo si necesitas varias funciones en un mismo dispositivo.
  4. Haz clic en Install → Plug into this computer para el primer flasheo por USB. Después de configurar wifi, api y ota, las actualizaciones posteriores pueden ir por Wi‑Fi.
  5. Cuando el dispositivo esté en línea, aparecerá en Home Assistant a través de la integración ESPHome.

Paso 2: Entender la estructura del YAML generado​

Cada configuración de ESPHome para Seeed ePaper sigue la misma estructura básica, pero los valores de hardware no son universales. Usa el Firmware Hub o el cookbook de tu producto como fuente de verdad para el tipo de placa, pines de bus, pines de habilitación de alimentación, plataforma de pantalla, modelo de pantalla y periféricos integrados.

El bloque siguiente es una guía de estructura, no una configuración lista para flashear. Muestra dónde suele aparecer cada tipo de ajuste después de generar o copiar un archivo YAML específico del producto:

substitutions:
device_name: my-epaper
friendly_name: My ePaper Display

esphome:
name: ${device_name}
friendly_name: ${friendly_name}
# Optional. Some products enable power rails or read sensors during boot.
# Keep this section from the generated YAML if your device needs it.
on_boot:
priority: 600
then:
- output.turn_on: <power_enable_output_id>
- delay: 200ms

# Board and framework come from the Firmware Hub or your cookbook.
esp32:
board: <board_from_generated_yaml>
framework:
type: arduino

logger:
# Some ESP32-S3 products use a USB-to-UART bridge.
# Keep hardware_uart from the generated YAML if it is present.
# hardware_uart: UART0

api:
encryption:
key: !secret api_key

ota:
- platform: esphome
password: !secret ota_password

wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
ap:
ssid: "${device_name} Fallback"

captive_portal:

# Buses are hardware-specific. Do not reuse pins from another product.
spi:
clk_pin: <spi_clk_from_generated_yaml>
mosi_pin: <spi_mosi_from_generated_yaml>
miso_pin: <spi_miso_if_required>

i2c:
scl: <i2c_scl_if_required>
sda: <i2c_sda_if_required>

i2s_audio:
# Only needed when your generated YAML enables a microphone.
i2s_lrclk_pin: <i2s_clock_if_required>

font:
- file: "gfonts://Inter@700"
id: font_medium
size: 24

# Outputs are often used for LEDs, buzzers, or power-enable circuits.
output:
- platform: gpio
id: <output_id_from_generated_yaml>
pin: <gpio_from_generated_yaml>

light:
- platform: binary
name: "Onboard LED"
output: <output_id_from_generated_yaml>

time:
- platform: homeassistant
id: ha_time

sensor:
# Add Home Assistant, onboard, or template sensors here.
- platform: homeassistant
id: outdoor_temperature
entity_id: sensor.outdoor_temperature

binary_sensor:
# Add buttons or status inputs here if your hardware provides them.
- platform: gpio
id: button_1
pin: <button_gpio_from_generated_yaml>

display:
- platform: <display_platform_from_generated_yaml>
id: epaper_display
# Keep the model and pin map from the generated YAML or cookbook.
model: <display_model_from_generated_yaml>
cs_pin: <display_cs_from_generated_yaml>
dc_pin: <display_dc_from_generated_yaml>
reset_pin: <display_reset_from_generated_yaml>
busy_pin: <display_busy_from_generated_yaml>
update_interval: never
lambda: |-
it.print(0, 0, id(font_medium), "Hello, ePaper!");

Conserva estos valores del Firmware Hub o del cookbook:

  • esp32.board y cualquier ajuste de logger como hardware_uart.
  • Pines de spi, i2c e i2s_audio.
  • Bloques output de habilitación de alimentación para pantalla, medición de batería, tarjeta SD, micrófono u otros circuitos integrados.
  • Definiciones de botones, batería, RTC, SHT4x, tarjeta SD, micrófono, zumbador y LED.
  • El display.platform, model, mapa de pines, comportamiento de reinicio, comportamiento del pin busy e intervalo de actualización.

Las partes que normalmente personalizas son:

  • substitutions, nombre del dispositivo y nombre descriptivo.
  • Secretos de wifi, api y ota.
  • Elección y tamaños de font.
  • Entidades de Home Assistant sensor, binary_sensor, text_sensor o time que proporcionen los datos que quieres mostrar.
  • El bloque display.lambda, donde diseñas el diseño real de la pantalla de tinta electrónica.
  • Comportamiento de actualización, como update_interval, actualizaciones activadas por botón o temporización de deep sleep.

Paso 3: Conectar a Home Assistant​

Una vez que el firmware arranca y se une a tu red Wi‑Fi, Home Assistant detecta automáticamente el dispositivo:

  1. Settings → Devices & services
  2. La integración de ESPHome muestra una tarjeta "Discovered" para tu dispositivo.
  3. Haz clic en Configure, pega la clave de cifrado de la API (desde secrets.yaml) y envía.
  4. El dispositivo y todas sus entidades (sensores, binary_sensors, la pantalla) ya están disponibles en HA.

Ahora puedes arrastrar las entidades a un panel de Lovelace o — mucho más interesante en tinta electrónica — usar el bloque display.lambda para renderizar cualquier entidad de HA directamente en la pantalla mediante el componente homeassistant.

Próximos pasos — Cookbooks​

Esta página se detiene intencionadamente en el boilerplate. El YAML específico de cada producto, los ejemplos de periféricos y las recetas de extremo a extremo se encuentran en el cookbook de cada producto:

Cuando se envían nuevos productos de tinta electrónica, el cookbook correspondiente se añade en la carpeta de cada producto; esta página principal se actualiza para enlazarlo.

Problemas comunes​

Soporte técnico y debate sobre productos​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...