Saltar al contenido principal

Trabajar con LVGL

LVGL es una biblioteca gráfica de código abierto para dispositivos embebidos. Proporciona componentes de interfaz listos para usar, como etiquetas, paneles, barras y herramientas de diseño, para que puedas construir una interfaz estructurada en C/C++ sin dibujar cada píxel manualmente.

Esta guía crea un sencillo panel de estado ePaper con LVGL usando PlatformIO. El ejemplo utiliza reTerminal E1001 como objetivo predeterminado y mantiene entornos de PlatformIO separados para reTerminal E1002, E1003 y E1004.

El proyecto renderiza un panel de control estático con:

  • un título,
  • una tarjeta de estado del dispositivo,
  • una tarjeta de estado de red,
  • una tarjeta de batería de demostración.

Para pantallas ePaper, este flujo de trabajo de interfaz estática es un buen punto de partida porque la pantalla solo necesita actualizarse cuando cambia la información mostrada.

Probar demos sin configurar un entorno de desarrollo

Si quieres previsualizar rápidamente los resultados del proyecto o probar el firmware de demostración básico antes de configurar un entorno de desarrollo, abre el Centro de Firmware de reTerminal E Serie. Puedes elegir un dispositivo reTerminal E Serie compatible y flashear firmware de demostración directamente desde un navegador.


Hardware compatible​

Prepara uno de los siguientes dispositivos reTerminal E Serie. El proyecto de PlatformIO en esta guía utiliza reTerminal E1001 como entorno predeterminado.

reTerminal E1001reTerminal E1002
ePaper monocromática de 7.5"
800 x 480
ePaper Spectra 6 colores de 7.3"
800 x 480
reTerminal E1003reTerminal E1004
ePaper monocromática de 10.3"
1872 x 1404
ePaper Spectra 6 colores de 13.3"
1200 x 1600

Cómo funciona el proyecto​

Este ejemplo tiene dos partes principales:

  • LVGL crea los objetos de la interfaz, como etiquetas, tarjetas y barras.
  • Seeed_GFX inicializa la pantalla ePaper, recibe los píxeles renderizados y actualiza el panel físico.

El proyecto mantiene esas dos partes en archivos separados:

ArchivoPropósito
platformio.iniDefine la placa de PlatformIO, las bibliotecas, las banderas de compilación y los entornos de hardware.
include/driver.hSelecciona el archivo de controlador Seeed_GFX correcto para el objetivo de hardware activo.
include/driver_e1001.h a include/driver_e1004.hAlmacena la combinación placa-pantalla de Seeed_GFX para cada modelo reTerminal E Serie.
include/lv_conf.hConfigura las funciones de LVGL, la profundidad de color y las fuentes.
src/main.cppInicializa Arduino, Seeed_GFX, LVGL, el búfer de pantalla y el flujo de actualización de ePaper.
src/ui_status_panel.cppCrea el diseño del panel de estado de LVGL.

Paso 1: Instalar PlatformIO​

Esta guía utiliza PlatformIO como flujo de trabajo del proyecto. PlatformIO mantiene la configuración de la placa, las bibliotecas y los archivos fuente juntos en una carpeta, lo que hace que el proyecto LVGL sea más fácil de compilar y mantener.

Si PlatformIO aún no está instalado, sigue los pasos de configuración en Trabajar con PlatformIO y luego vuelve a esta guía.

Después de la instalación, abre Visual Studio Code. Deberías ver el icono de PlatformIO en la barra de actividad izquierda.

Paso 2: Descargar el proyecto de ejemplo​

El ejemplo de panel de estado ePaper con LVGL está disponible en el repositorio oficial de reTerminal E Serie:


Descarga el repositorio en tu ordenador y luego abre esta carpeta:

OSHW-reTerminal-Series-E-D/examples/official/LVGLePaperStatusPanel

El proyecto de ejemplo contiene estos archivos principales:

ArchivoQué hace
platformio.iniDefine los entornos de PlatformIO para E1001, E1002, E1003 y E1004.
include/driver.hSelecciona la configuración de controlador ePaper correcta para el entorno de compilación activo.
include/lv_conf.hConfigura las funciones y fuentes de LVGL utilizadas por esta demo.
src/main.cppInicializa la pantalla, LVGL, el búfer de renderizado y el flujo de actualización de ePaper.
src/ui_status_panel.cppCrea la interfaz del panel de estado que se muestra en la pantalla ePaper.

Paso 3: Abrir el proyecto en PlatformIO​

Paso 1. Abre Visual Studio Code.

Paso 2. Haz clic en el icono PlatformIO en la barra de actividad izquierda.

Paso 3. Haz clic en PIO Home > Open.

Paso 4. Haz clic en Open Project.

Paso 5. Selecciona la carpeta LVGLePaperStatusPanel.

Paso 6. Espera a que PlatformIO cargue el proyecto e instale las bibliotecas necesarias.

Paso 4: Seleccionar el entorno de hardware​

Abre platformio.ini en la raíz del proyecto. El entorno predeterminado es reterminal_e1001.

[platformio]
default_envs = reterminal_e1001

Para E1001, puedes mantener la configuración predeterminada. Para otros dispositivos, cambia default_envs al entorno correspondiente:

DispositivoEntorno PlatformIO
reTerminal E1001reterminal_e1001
reTerminal E1002reterminal_e1002
reTerminal E1003reterminal_e1003
reTerminal E1004reterminal_e1004

También puedes compilar un entorno específico desde la terminal de PlatformIO sin cambiar default_envs.

Paso 5: Compilar y subir la demo​

Conecta el dispositivo reTerminal E Serie a tu ordenador con un cable USB.

Para compilar el firmware predeterminado de E1001, ejecuta:

pio run

Para compilar un objetivo específico, añade -e y el nombre del entorno. Por ejemplo:

pio run -e reterminal_e1001

Para subir el firmware al dispositivo, ejecuta:

pio run -e reterminal_e1001 --target upload

Después de subirlo, abre el monitor serie:

pio device monitor -b 115200

Cuando la demostración se inicia correctamente, el monitor serie muestra:

Seeed ePaper LVGL status panel starting.
LVGL status panel rendered.

La pantalla de ePaper se actualiza una vez y muestra el panel de estado de LVGL.

Paso 6: Personaliza y aprende con la interfaz de usuario de LVGL​

Después de que la demostración se ejecute correctamente, puedes empezar a modificarla como un pequeño proyecto de aprendizaje de LVGL. Los dos archivos más importantes son:

FileStart Here When You Want To
src/main.cppCambia los valores pasados a la interfaz de usuario, como el estado del dispositivo, el estado de la red y el porcentaje de batería.
src/ui_status_panel.cppCambia el título de la pantalla, el diseño de las tarjetas, las fuentes, los colores, las etiquetas y los widgets de LVGL.

Cambiar los valores mostrados​

Abre src/main.cpp y encuentra esta línea dentro de setup():

ui_status_panel_set_status("Ready", "Wi-Fi Standby", 76);

Esta función actualiza los tres valores dinámicos en la pantalla:

ParameterMeaningExample
statusEl texto de estado del dispositivo que se muestra en la tarjeta Device."Ready"
networkEl texto de estado de la red que se muestra en la tarjeta Network."Wi-Fi Standby"
battery_percentEl valor de la barra de batería. La función lo mantiene entre 0 y 100.76

Por ejemplo, cámbialo a:

ui_status_panel_set_status("Online", "Wi-Fi Connected", 95);

Luego compila y sube el proyecto de nuevo:

pio run -e reterminal_e1001 --target upload

Cambiar el título y los nombres de las tarjetas​

Abre src/ui_status_panel.cpp. El título principal se crea en ui_status_panel_create():

lv_label_set_text(title, "Seeed ePaper LVGL Panel");

Puedes cambiar el texto del título:

lv_label_set_text(title, "My First LVGL Dashboard");

Cada tarjeta se crea con create_card(). Por ejemplo:

lv_obj_t *status_card = create_card(screen, "Device", status_x, status_y, status_w, status_h, lv_palette_main(LV_PALETTE_RED));
lv_obj_t *network_card = create_card(screen, "Network", network_x, network_y, network_w, network_h, lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE));
lv_obj_t *battery_card = create_card(screen, "Battery Demo", battery_x, battery_y, battery_w, battery_h, lv_palette_main(LV_PALETTE_GREEN));

El segundo parámetro es el título de la tarjeta. Puedes cambiar "Device", "Network" y "Battery Demo" para que coincidan con tu propia aplicación.

Cambiar los colores​

La demostración utiliza colores de la paleta de LVGL:

lv_palette_main(LV_PALETTE_RED)
lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE)
lv_palette_main(LV_PALETTE_GREEN)

Para modelos de ePaper en color como reTerminal E1002 y reTerminal E1004, src/main.cpp asigna los colores de LVGL a la paleta de colores de ePaper. La paleta de ejemplo incluye blanco, negro, rojo, amarillo, verde y azul.

Para modelos de ePaper monocromos como reTerminal E1001 y reTerminal E1003, la misma interfaz de usuario se convierte a blanco y negro según el brillo. Los colores más oscuros se vuelven negros y los colores más claros se vuelven blancos.

Esto significa que puedes usar el mismo código de interfaz de usuario de LVGL en los cuatro dispositivos, mientras que el controlador de pantalla convierte los píxeles finales para el hardware seleccionado.

Cambiar el diseño​

La demostración utiliza EPAPER_LVGL_HOR_RES y EPAPER_LVGL_VER_RES de platformio.ini para decidir el tamaño de la pantalla. En src/ui_status_panel.cpp, estos valores se usan aquí:

const int32_t screen_width = EPAPER_LVGL_HOR_RES;
const int32_t screen_height = EPAPER_LVGL_VER_RES;
const bool is_landscape = screen_width >= screen_height;

El diseño luego elige un diseño horizontal para pantallas más anchas y un diseño vertical para pantallas más altas. Por eso el mismo ejemplo puede ejecutarse tanto en dispositivos de 800 x 480 como en paneles de ePaper más grandes.

Para un primer cambio sencillo, ajusta los valores de espaciado:

const int32_t margin = max_i32(32, screen_width / 20);
const int32_t gap = max_i32(20, screen_width / 40);

Aumentar margin deja más espacio vacío alrededor de los bordes de la pantalla. Aumentar gap deja más espacio entre las tarjetas.

Añade tus propios datos​

El valor de la batería en esta demostración es un dato de interfaz de usuario de ejemplo, por lo que la pantalla lo muestra como un valor de demostración. Para conectar datos reales de la aplicación, mantén la función de la interfaz de usuario y pásale tus propios valores:

int battery_percent = 88;
ui_status_panel_set_status("Running", "Wi-Fi Connected", battery_percent);

Para proyectos con ePaper, un flujo de trabajo práctico es:

Paso 1. Leer o calcular los datos más recientes en tu aplicación.

Paso 2. Pasar los nuevos valores a ui_status_panel_set_status().

Paso 3. Actualizar la pantalla de ePaper cuando el contenido necesite cambiar.

La demostración se renderiza una vez en setup() porque el contenido de la pantalla es estático. Para aplicaciones como un panel de sensores, un calendario o un monitor de estado, puedes actualizar los valores y refrescar el panel cuando cambien los datos mostrados.

Recursos​

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...