ESPHome en XIAO(ESP32-S3) W5500 Ethernet Adapter para Home Assistant

Este tutorial demuestra cómo implementar un Proxy Bluetooth usando el XIAO W5500 Ethernet Adapter, con integración y validación en Home Assistant.
Antes de proceder con este tutorial, asegúrate de que se cumplan los siguientes requisitos previos:
- Un dispositivo host capaz de ejecutar Home Assistant.
- Una conexión Ethernet o Wi-Fi estable.
- (Recomendado) Capacidad PoE (Power over Ethernet) o una fuente de alimentación externa de 5 V.
- XIAO(ESP32-S3) W5500 Ethernet Adapter
| XIAO(ESP32-S3) W5500 Ethernet Adapter |
|---|
![]() |
Introducción a Home Assistant
Home Assistant es una potente plataforma de automatización del hogar de código abierto que te permite controlar y monitorear tus dispositivos domésticos inteligentes desde una interfaz única y unificada. Actúa como el centro de control de tu hogar inteligente, permitiéndote automatizar rutinas, monitorear sensores y crear un espacio de vida más inteligente.

Integración con ESPHome
ESPHome es una herramienta de creación de firmware de código abierto diseñada específicamente para dispositivos ESP8266 / ESP32. Te permite crear firmware personalizado usando archivos de configuración YAML simples, que luego pueden ser flasheados a tu dispositivo.
Comenzando con ESPHome
Descripción del Proxy Bluetooth
El Proxy Bluetooth actúa como un puente de detección distribuido ligero que extiende la cobertura Bluetooth de Home Assistant más allá del rango integrado del host. Al desplegar múltiples nodos ESP32 por todo el espacio, se puede establecer una red de detección Bluetooth para toda la casa, permitiendo conexiones estables a una variedad de dispositivos BLE como sensores de temperatura y humedad, sensores de puertas/ventanas, módulos de iluminación y monitores de plantas.
Funciones Clave:
- Cobertura Extendida: Elimina la dependencia del rango Bluetooth del host utilizando nodos proxy ESP32 distribuidos para lograr conectividad Bluetooth en toda la casa.
- Cómo Funciona:
- El XIAO W5500 Ethernet Adapter habilita el escaneo Bluetooth
- Recibe paquetes de transmisión BLE cercanos (ej., termómetros, cerraduras inteligentes, luces)
- Los datos se reenvían a Home Assistant vía Ethernet o Wi-Fi
- Home Assistant reconoce estos dispositivos como entidades Bluetooth
- Los usuarios pueden ver temperatura, nivel de batería, intensidad de señal y otras métricas directamente en la interfaz de Home Assistant
Instalar el Firmware
Si no has configurado Home Assistant, puedes hacer clic en este enlace y seguir el tutorial oficial de Home Assistant para completar la configuración.Instalación de Home Assistant
Paso 1. Instalar ESPhome
Si ya has instalado ESPHome, puedes omitir este paso.
- Ve a Settings -> Add-ons

- ADD-ON STORE -> Search ESPHome


- Iniciar ESPhome

Paso 2. Agregar nuevo dispositivo
Ve a ESPHome, y haz clic en el botón Add New Device en la parte inferior derecha.

Nombra el equipo y selecciona el chip de control principal correspondiente. El XIAO W5500 está diseñado basado en XIAO ESP32-S3.



Paso 3. Instalar firmware
Haz clic aquí para copiar el archivo yaml
# Only boards produced after November 1, 2025 are supported
# ==== AUTO-SYNC START: xiao-w5500-ethernet-adapter/xiao-w5500-ethernet-adapter.yaml ====
# Only boards produced after November 1, 2025 are supported
esphome:
name: seeed-esp32-poe
friendly_name: "XIAO W5500 Ethernet Adapter V1.2"
min_version: 2025.11.0
name_add_mac_suffix: true
esp32:
variant: esp32s3
framework:
type: esp-idf
ethernet:
type: W5500
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
miso_pin: GPIO8
cs_pin: GPIO2
interrupt_pin: GPIO10
api:
logger:
ota:
- platform: esphome
id: ota_esphome
esp32_ble:
max_connections: 4
esp32_ble_tracker:
bluetooth_proxy:
active: true
connection_slots: 4
button:
- platform: safe_mode
id: button_safe_mode
name: Safe Mode Boot
- platform: factory_reset
id: factory_reset_btn
name: Factory reset
# ==== AUTO-SYNC END ====

Haz clic en INSTALL para instalar el código en el dispositivo y verás la siguiente imagen.

- Instalar a través del navegador
- Instalar a través del host
- Instalar a través de Wi-Fi
Si tu Host de Home Assistant (Raspberry PI/Green/Yellow etc.) está lejos de ti, recomendamos usar este método. Puedes instalarlo con la computadora que tengas a mano.
Primero, necesitas hacer clic en Manual download para descargar el firmware compilado.

Abre este sitio web donde subiremos el firmware al XIAO(ESP32-S3) W5500 Ethernet Adapter.

Regresa a ESPHome para descargar el firmware.

Selecciona formato Factory.

Usa un cable USB para conectar el dispositivo a tu computadora y haz clic en CONNECT.

Selecciona usbmodemxxx(Windows es COMxxx) y haz clic en connect.

Haz clic en INSTALL y selecciona el firmware que acabas de descargar.

Si tu Host de Home Assistant (Raspberry PI/Green/Yellow etc.) está cerca, recomendamos usar este método ya que es más simple.
Antes de instalar el código en el dispositivo, necesitas usar un cable USB para conectar este dispositivo a tu Raspberry Pi o HA Green(Yellow) etc que esté ejecutando Home Assistant.
Haz clic en las opciones siguiendo la imagen para instalar el código en el dispositivo.


Espera un momento y verás la retroalimentación como en la siguiente imagen. Significa que el código se está ejecutando correctamente.

Esta es la forma más simple, pero con la premisa de que al instalar el programa por primera vez, primero debes subir el programa al Panel ePaper usando el método de la izquierda. Después de eso, puedes subirlo vía wifi. Además, asegúrate de que tu configuración YAML incluya secciones ota y api configuradas correctamente con claves de cifrado válidas para que este método funcione.
De esta manera, no necesitas conectar el panel ePaper a nada, solo asegúrate de que esté en línea.
Haz clic en la opción y luego el firmware se instalará automáticamente en el panel ePaper.

Espera un momento y verás la retroalimentación como en la siguiente imagen. Si falla, puede deberse a una señal débil. Por favor, acerca el dispositivo más a tu router.

Paso 4. Ver los resultados del escaneo
-
Navega a Settings → Devices & services → Bluetooth y selecciona el dispositivo Bluetooth Proxy.



-
Selecciona Advertisement Monitor para ver la información de los dispositivos Bluetooth escaneados.

- Addresss: La dirección de difusión del dispositivo Bluetooth (en formato similar a MAC). Ten en cuenta que esta no es la dirección MAC física real — es una dirección privada aleatoria generada por el mecanismo de privacidad BLE, que cambia periódicamente.
- Name: El nombre anunciado del dispositivo Bluetooth. Si el dispositivo difunde su nombre, este campo ayuda a identificarlo.
- Device: La entidad Bluetooth reconocida en Home Assistant. Si el dispositivo aún no ha sido emparejado o identificado, este campo permanece vacío.
- Source: Indica la fuente de escaneo, es decir, el nodo específico de Bluetooth Proxy (por ejemplo, Bluetooth Proxy 8fed20). Esto ayuda a distinguir datos de múltiples nodos proxy.
- RRSI: Indicador de Intensidad de Señal Recibida (en dBm). Cuanto más cerca esté el valor de 0, más fuerte será la señal.
-
Alternativamente, selecciona Visualization para acceder a la vista.
La figura muestra la Visualización de Anuncios Bluetooth en Home Assistant, ilustrando la topología de la red de proxy Bluetooth.

Muchos dispositivos BLE usan direcciones de privacidad por seguridad, lo que significa que su dirección difundida es aleatoria y se actualiza periódicamente. Como resultado, el mismo dispositivo físico puede aparecer con diferentes direcciones en la lista de anuncios de Home Assistant. Para identificar un dispositivo de manera confiable, usa su nombre anunciado u otras características como UUIDs de servicio o patrones de intensidad de señal.
Aplicación
Al aprovechar el proxy Bluetooth implementado en el Adaptador Ethernet XIAO(ESP32-S3) W5500, puedes extender significativamente la cobertura Bluetooth para conectar dispositivos Bluetooth. Específicamente, esto se puede lograr basándose en diferentes protocolos Bluetooth. A continuación, tomando las integraciones existentes de Home Assistant (HA) como ejemplos, demostramos los métodos de implementación adaptados para escenarios de aplicación de hogar inteligente.
BTHome
BTHome es un formato BLE eficiente en energía pero flexible para que los dispositivos difundan sus datos de sensores y pulsaciones de botones.
Tomando como ejemplo la lectura de datos de un sensor de temperatura y humedad DHT11, agrega la integración correspondiente en Home Assistant (HA), lee los datos a través de un proxy Bluetooth, y logra una estabilidad
Además del Adaptador Ethernet XIAO(ESP32-S3) W5500, también necesitarás preparar un XIAO ESP32-C3 y un sensor de temperatura y humedad DHT11.
- Agregar código Arduino
También necesitas agregar los archivos BTHome y DHT al directorio que creaste. Los archivos específicos se pueden acceder en: DHT&BTHome.zip
#include "BTHome.h"
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTPIN D0 // what pin we're connected to(DHT10 and DHT20 don't need define it)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // DHT11 DHT21 DHT22
#define DEVICE_NAME "DIY-sensor"
#define ENABLE_ENCRYPT
String BIND_KEY = "231d39c1d7cc1ab1aee224cd096db912"; // Change this key with a string containing 32 of: a-f and 0-9 characters (hex) this will be asked in HA
BTHome bthome;
void setup() {
Serial.begin(115200);
#ifdef ENABLE_ENCRYPT
bthome.begin(DEVICE_NAME, true, BIND_KEY, false);
#else
bthome.begin(DEVICE_NAME, false, "", false);
#endif
Wire.begin();
dht.begin();
}
void loop() {
float temp_hum_val[2] = {0};
if (!dht.readTempAndHumidity(temp_hum_val))
{
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(temp_hum_val[0]);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp_hum_val[1]);
Serial.println(" *C");
}
else
{
Serial.println("Failed to get temprature and humidity value.");
}
bthome.resetMeasurement();
bthome.addMeasurement(ID_TEMPERATURE_PRECISE, temp_hum_val[1]);//3
bthome.addMeasurement(ID_HUMIDITY_PRECISE, temp_hum_val[0]);//3
bthome.sendPacket();
bthome.stop();
delay(500);
}
- Agregar Integración
- Abre Home Assistant y navega a Settings. Un dispositivo BTHome será descubierto bajo Devices & Services. Haz clic en Add, ingresa la clave (pega la BIND_KEY de 32 caracteres del código), y selecciona Submit.

- Después del envío, serás redirigido a una página donde puedes ver los datos de temperatura y humedad transmitidos así como la dirección MAC Bluetooth. También puedes seleccionar Add to dashboard.

- Al hacer clic en la dirección MAC se revela que el dispositivo fue descubierto por el proxy Bluetooth implementado en el Adaptador Ethernet XIAO(ESP32-S3) W5500. Esto confirma que el proxy Bluetooth está funcionando según lo previsto.


El protocolo BTHome solo soporta transmisión de datos unidireccional a Home Assistant, y cada pieza de datos transmitidos corresponde a un ID único. Si deseas agregar más dispositivos, por favor consulta BThome Format
Soporte Técnico y Discusión de Productos
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.