Saltar al contenido principal

Nota sobre la asignación de E/S del XIAO ESP32C3

El ESP32C3 tiene múltiples modos de arranque, qué modo arrancar al encender se controla por GPIO2, GPIO8 y GPIO9. Por ejemplo, cuando GPIO2=0, GPIO8=0 y GPIO9=0, C3 entrará en modo UART_BOOT. XIAO esp32c3 solo hace pull-up en GPIO9 y añade un botón para controlarlo. GPIO8 y GPIO2 no tienen pull-up/down, lo que causará que los clientes entren en modo UART_BOOT en algunos escenarios de uso especiales, resultando en que los clientes no puedan subir programas

D9

El D9 del XIAO ESP32C3 se conecta al GPIO9 (15) del ESP32-C3, resistencia pull-up (R6) y botón BOOT. El botón BOOT (y botón RESET) te permite cambiar manualmente el Modo de Arranque del ESP32-C3.

pir

Presionar el botón BOOT conecta D9 a GND. Por lo tanto es mejor usar D9 como entrada de interruptor.

D6

D6 del XIAO ESP32C3 está conectado a U0TXD (28) del ESP32-C3. El estado operativo del bootloader de 1ra/2da etapa se envía como texto a U0TXD.

pir

D6 se configura como salida UART al inicio, por lo que si usas D6 como entrada, podrías generar accidentalmente una corriente alta. Por lo tanto se recomienda usar el pin D6 solo en modo salida.

Sin embargo, dado que este D6 es una salida UART, tienes que tener cuidado con algunas cosas: una es que está en HIGH en modo standby cuando no se está comunicando. La otra es la salida de texto del bootloader de 1ra/2da etapa. La señal oscila HIGH/LOW inmediatamente después del inicio y debe ser contrarrestada si es necesario.

Así que trata de no usar D6. (Está bien usarlo después de que lo entiendas, por supuesto.)

D8

D8 del Seeed Studio XIAO ESP32C3 está conectado a GPIO8 (14) del ESP32-C3.

pir

GPIO8 se referencia cuando el modo de arranque se configura para download boot manteniendo presionado el botón BOOT y debe estar en HIGH en ese momento. (Aquí dice: "La combinación de strapping de GPIO8 = 0 y GPIO9 = 0 es inválida y desencadenará comportamiento inesperado.")

pir

Si usas download boot, añade una resistencia pullup para hacer GPIO8 HIGH en el momento del arranque.

Un agradecimiento especial al colega de SeeedJP matsujirushi por probar y contribuir a esta sección. Aquí está el enlace de referencia al artículo original.

Loading Comments...