Saltar al contenido principal

Extendiendo MCP con Grove

Descripción general

Este documento describe cómo usar el sensor de temperatura y humedad DHT20 a través de la interfaz Grove en la placa de desarrollo SenseCAP Watcher basada en ESP32-S3.

Preparación del hardware

SenseCAP Watcher para XiaoZhiGrove - Sensor de temperatura y humedad V2.0 (DHT20)

Definición de la interfaz Grove (J5)

Según el esquema de hardware, la interfaz Grove utiliza los siguientes pines:

Pin GrovefunciónConexión ESP32-S3
Pin 1SCLGPIO48 (I2C0_SCL)
Pin 2SDAGPIO47 (I2C0_SDA)
Pin 3VCCGROVE_3.3V (Alimentación 3.3V)
Pin 4GNDGND

Sensor DHT20

  • Dirección I2C: 0x38 (Fija, no se puede cambiar)
  • Voltaje de alimentación: 2.0V - 5.5V (usar 3.3V)
  • Protocolo de comunicación: I2C (hasta 400kHz)
  • Rango de medición:
    • Temperatura: -40°C a +80°C (Precisión: ±0.5°C)
    • Humedad: 0% a 100% RH (Precisión: ±3% RH)

Resultado de ejecución

Estructura de archivos

Código original:

Archivos nuevos:

  • dht20.h

  • dht20.cc

  • Debes colocar los dos archivos anteriores en la siguiente ubicación:

    • ubicación del archivo
      main/boards/sensecap-watcher/
      ├── dht20.h # DHT20 driver header
      └── dht20.cc # DHT20 driver implementation

Archivos modificados

Nota

El código de ejemplo anterior es solo para referencia. Debes modificarlo según tu modelo de sensor específico, entorno de desarrollo y versión de firmware para asegurar una integración adecuada y una compilación exitosa.

  • Los sensores Grove I2C se pueden conectar directamente al bus I2C.
  • Los sensores no I2C se pueden conectar a través de pines GPIO disponibles, permitiendo una integración flexible de varios tipos de sensores.

Funcionalidad principal (Sensor DHT20)

1. Inicialización del sensor

El controlador DHT20 implementa el proceso completo de inicialización:

  • Paso 1. Reiniciar sensor: Enviar comando de reinicio 0xBA
  • Paso 2. Configuración del sistema: Escribir [0x08, 0x00] al registro 0xE1
  • Paso 3. Verificación de calibración: Verificar el bit[3] del registro de estado para asegurar que el sensor esté calibrado
  • Paso 4. Mecanismo de reintento: Reintentar hasta 5 veces si falla la calibración
esp_err_t ret = dht20_sensor_->Initialize();
if (ret == ESP_OK) {
ESP_LOGI(TAG, "DHT20 initialized successfully");
}

2. Lectura de temperatura y humedad

Proceso de lectura:

  • Paso 1. Activar medición: enviar comando [0xAC, 0x33, 0x00]
  • Paso 2. Esperar medición: retraso de 80ms
  • Paso 3. Leer 8 bytes: [estado, humedad Alta, Media, Baja | temperatura Alta, Media, Baja, CRC]
  • Paso 4. Análisis de datos:
    • Humedad = (valor crudo de 20 bits) × 100 / 2^20
    • Temperatura = (valor crudo de 20 bits) × 200 / 2^20 - 50
float temperature, humidity;
esp_err_t ret = dht20_sensor_->ReadTempAndHumidity(temperature, humidity);
if (ret == ESP_OK) {
printf("Temperature: %.2f°C, Humidity: %.2f%%\n", temperature, humidity);
}

3. Protocolo de comunicación I2C

FunciónComando/RegistroDatos
Reiniciar sensor0xBA-
Registro de configuración0xE1[0x08, 0x00]
Activar medición-[0xAC, 0x33, 0x00]
Leer estado-1 byte
Leer datos-7 bytes

4. Definición del byte de estado

BitFunciónValor
bit[7]Estado de medición1=Midiendo, 0=Inactivo
bit[6:4]Reservado-
bit[3]Estado de calibración1=Calibrado, 0=No calibrado
bit[2:0]Reservado-

5. Algoritmo de análisis de datos

// Humidity data (20 bits)
uint32_t humidity_raw = (data[1] << 12) | (data[2] << 4) | (data[3] >> 4);
float humidity = humidity_raw * 100.0f / 1048576.0f;

// Temperature data (20 bits)
uint32_t temperature_raw = ((data[3] & 0x0F) << 16) | (data[4] << 8) | data[5];
float temperature = temperature_raw * 200.0f / 1048576.0f - 50.0f;

Funcionalidad principal (Interfaz de herramienta MCP interna)

1. Descripción de la función

  • Nombre de la herramienta: self.grove.get_temperature_humidity
  • Aplicación de la herramienta: Leer la temperatura y humedad actuales del sensor DHT20 conectado a Grove

2. Ejemplo de llamada

La IA puede llamarla de la siguiente manera:

result = call_tool("self.grove.get_temperature_humidity", {})

3. Formato de retorno

  • Éxito:

    {
    "temperature": 25.32,
    "humidity": 65.47,
    "status": "ok"
    }
  • Fallo:

    {
    "error": "DHT20 sensor not initialized"
    }

    o

    {
    "error": "Failed to read DHT20: ESP_ERR_TIMEOUT"
    }

4. Parte del código modificado y explicación

Inclusión de archivos de encabezado agregados

  • Agrega las siguientes declaraciones de inclusión al principio de sensecap_watcher.cc:

    #include "dht20.h"
    #include "mcp_server.h"
  • Propósito

    • dht20.h — Introduce las APIs del controlador para el sensor DHT20, habilitando la lectura de temperatura y humedad.

    • mcp_server.h — Proporciona APIs relacionadas con el servidor MCP interno, permitiendo la comunicación y registro de herramientas MCP.

Variable miembro agregada

  • Agrega la siguiente variable miembro en la clase SensecapWatcher:

    DHT20* dht20_sensor_ = nullptr;
  • Propósito

    • dht20_sensor_ — Un puntero al objeto del sensor DHT20 conectado a través de la interfaz Grove.
      Se utiliza para inicializar, almacenar y acceder al sensor de temperatura y humedad durante todo el ciclo de vida de la instancia SensecapWatcher.
    • Se asigna en InitializeDHT20() y es utilizado por las herramientas MCP para leer datos del sensor.
    • Se inicializa a nullptr para indicar que el sensor aún no ha sido configurado, con verificaciones de nulo realizadas antes de la lectura.

Inicialización DHT20 y herramienta MCP agregadas

  • Agrega la siguiente función miembro en la clase SensecapWatcher:

    void InitializeDHT20() {
    ESP_LOGI(TAG, "Initialize DHT20 sensor on Grove port");

    // Create DHT20 sensor instance
    dht20_sensor_ = new DHT20(i2c_bus_);

    // Initialize and calibrate the sensor
    esp_err_t ret = dht20_sensor_->Initialize();
    if (ret != ESP_OK) {
    ESP_LOGE(TAG, "DHT20 initialization failed: %s", esp_err_to_name(ret));
    delete dht20_sensor_;
    dht20_sensor_ = nullptr;
    return;
    }

    ESP_LOGI(TAG, "DHT20 sensor initialized successfully");

    // Register MCP tool for reading temperature and humidity
    auto& mcp_server = McpServer::GetInstance();
    mcp_server.AddTool("self.grove.get_temperature_humidity",
    "Read temperature and humidity from the Grove-connected DHT20 sensor.\n"
    "Return format: {\"temperature\": value(°C), \"humidity\": value(%), \"status\": \"ok\"}\n"
    "If reading fails, returns an error message.",
    PropertyList(),
    [this](const PropertyList&) -> ReturnValue {
    if (!dht20_sensor_) {
    return "{\"error\": \"DHT20 sensor not initialized\"}";
    }

    float temperature = 0.0f;
    float humidity = 0.0f;

    esp_err_t ret = dht20_sensor_->ReadTempAndHumidity(temperature, humidity);
    if (ret != ESP_OK) {
    std::string error_msg = "{\"error\": \"Failed to read DHT20: ";
    error_msg += esp_err_to_name(ret);
    error_msg += "\"}";
    return error_msg;
    }

    // Format response as JSON
    char buffer[128];
    snprintf(buffer, sizeof(buffer),
    "{\"temperature\": %.2f, \"humidity\": %.2f, \"status\": \"ok\"}",
    temperature, humidity);
    return std::string(buffer);
    });

    ESP_LOGI(TAG, "DHT20 MCP tool registered: self.grove.get_temperature_humidity");
    }
  • Agregar llamada de inicialización DHT20 en el constructor

    SensecapWatcher() {
    ...
    InitializeCamera();
    InitializeDHT20(); // Initialize Grove DHT20 sensor
    }
  • Propósito

    • InitializeDHT20() — Inicializa el sensor DHT20 en la interfaz Grove y registra una herramienta MCP para permitir el acceso interno a los datos de temperatura y humedad.
    • La función crea la instancia DHT20, la calibra y verifica errores de inicialización.
    • Si la inicialización es exitosa, registra la herramienta MCP self.grove.get_temperature_humidity para leer datos del sensor vía JSON.
    • Se llama en el constructor de SensecapWatcher para asegurar que el sensor esté listo cuando la placa se inicie:

Solución de problemas

Problemas comunes

  1. Fallo en la inicialización del sensor
  • Posibles causas:
    • Interfaz Grove no alimentada correctamente
    • Problemas de conexión I2C
    • Sensor no conectado o dañado
  • Solución
    uint32_t grove_power = esp_io_expander_get_level(io_exp_handle, BSP_PWR_GROVE);
    ESP_LOGI(TAG, "Grove power status: %d", grove_power);
  1. Tiempo de espera de lectura agotado
  • Posibles causas:
    • Sensor ocupado
    • Conflicto en el bus I2C
  • Solución
    • Asegurar intervalo ≥1s entre lecturas
    • Verificar otros dispositivos en I2C
  1. Datos inválidos
  • Posibles causas:
    • Sensor no calibrado
    • Verificación CRC falló (no implementada en la versión actual)
  • Solución:
    • Re-inicializar sensor
    • Considerar implementar verificación CRC (data[6])

Referencias

Mantenimiento

el código reside en main/boards/sensecap-watcher/, no afecta otras placas.

Soporte técnico

Loading Comments...