Saltar al contenido principal

Flashear un kernel Linux en tiempo real PREEMPT_RT en Seeed reComputer Jetson con JetPack 6.2.1

Un kernel en tiempo real, también conocido como kernel PREEMPT_RT, es una variante del kernel Linux con capacidades mejoradas de planificación en tiempo real. Su objetivo principal es reducir la latencia de planificación y mejorar el determinismo de la ejecución de tareas, en lugar de aumentar el rendimiento bruto de cómputo.

En comparación con un kernel Linux estándar, un kernel en tiempo real permite que las tareas de alta prioridad preempcionen los recursos de CPU más rápidamente y reduce el jitter de temporización causado por interrupciones y planificación de hilos. Esto ayuda a que las tareas de control se ejecuten de forma estable en ciclos fijos. En escenarios de robótica, automatización industrial, control de movimiento, conducción autónoma y computación en el borde, un kernel en tiempo real puede mejorar significativamente la estabilidad y fiabilidad de las cargas de trabajo en tiempo real como el control de motores, la adquisición de datos de sensores y la comunicación por buses industriales, incluidos CAN y EtherCAT.

Esta guía se basa en el BSP oficial NVIDIA Jetson Linux R36.4.4. Fusiona el BSP R36.4.4 de Seeed, compila de forma cruzada el kernel PREEMPT_RT y flashea el sistema en el SSD NVMe de un dispositivo Jetson de Seeed.

Referencias​

Requisitos de hardware​

  • Un PC host x86 con Ubuntu
  • Un dispositivo Seeed reComputer o reServer que se va a flashear

Crear un espacio de trabajo y descargar los archivos del sistema​

Crea un espacio de trabajo en el PC host:

mkdir ~/RT_ws
cd ~/RT_ws

Ve a NVIDIA Jetson Linux R36.4.4, descarga los cuatro archivos resaltados en la imagen de abajo y colócalos en el espacio de trabajo ~/RT_ws.

Descarga el paquete ZIP del código fuente desde Seeed-Studio/Linux_for_Tegra, o clona el repositorio:

git clone https://github.com/Seeed-Studio/Linux_for_Tegra.git

Debido a que este nombre de directorio puede entrar en conflicto con el nombre de directorio oficial de NVIDIA, se recomienda descargar el paquete ZIP y extraerlo siguiendo los pasos de esta guía.

Comprueba que existan los siguientes archivos en ~/RT_ws:

ls -lh \
Jetson_Linux_R36.4.4_aarch64.tbz2 \
Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R36.4.4_aarch64.tbz2 \
public_sources.tbz2 \
aarch64--glibc--stable-2022.08-1.tar.bz2 \
Linux_for_Tegra-r36.4.4.zip

Instalar dependencias en el host​

cd ~/RT_ws

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y \
qemu-user-static \
python3-pip \
device-tree-compiler \
flex \
bison \
libncurses-dev \
libssl-dev \
build-essential \
sshpass \
abootimg \
nfs-kernel-server \
libxml2-utils

Extraer el BSP oficial, rootfs, fuentes, toolchain y overlay de Seeed​

cd ~/RT_ws

mkdir -p l4t-gcc

tar xf aarch64--glibc--stable-2022.08-1.tar.bz2 -C l4t-gcc

tar xf Jetson_Linux_R36.4.4_aarch64.tbz2

tar xf public_sources.tbz2 -C .

unzip -q Linux_for_Tegra-r36.4.4.zip -d seeed_overlay

sudo tar xpf Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R36.4.4_aarch64.tbz2 -C Linux_for_Tegra/rootfs/

El rootfs debe extraerse con sudo tar xpf. No uses tar normal, de lo contrario la propiedad y los permisos de los archivos serán incorrectos. Si ya lo has extraído, puedes seguir usando el directorio existente. Limpia el directorio antiguo solo cuando quieras empezar completamente desde cero.

Extraer las fuentes de NVIDIA​

cd ~/RT_ws/Linux_for_Tegra/source

tar xf kernel_src.tbz2

tar xf kernel_oot_modules_src.tbz2

tar xf nvidia_kernel_display_driver_source.tbz2

Fusionar el overlay BSP de Seeed​

cd ~/RT_ws

cp -a seeed_overlay/Linux_for_Tegra-r36.4.4/. Linux_for_Tegra/

Este paso debe completarse antes de compilar. El overlay de Seeed modifica el kernel, los módulos OOT, los archivos DTS y Makefile de hardware/nvidia/t23x/nv-public, y bootloader/generic/BCT. Si se omite este paso, durante el flasheo solo estará disponible la configuración oficial del kit de desarrollo de NVIDIA y no se incluirá la información de la carrier board de Seeed.

Aplicar los binarios de NVIDIA al rootfs e instalar los prerrequisitos de flasheo​

cd ~/RT_ws/Linux_for_Tegra

sudo ./apply_binaries.sh

sudo ./tools/l4t_flash_prerequisites.sh

Compilar el kernel PREEMPT_RT, los módulos OOT y el DTB​

cd ~/RT_ws/Linux_for_Tegra/source

export ARCH=arm64

export CROSS_COMPILE=~/RT_ws/l4t-gcc/aarch64--glibc--stable-2022.08-1/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-

./nvbuild.sh -r

La opción -r habilita la configuración oficial PREEMPT_RT de NVIDIA. El directorio de salida de la compilación es ~/RT_ws/Linux_for_Tegra/source/kernel_out. Después de una compilación correcta, el sufijo de la versión del kernel debería incluir -rt-tegra.

Desplegar Image, DTB y DTBO con do_copy.sh de Seeed​

cd ~/RT_ws/Linux_for_Tegra/source

./do_copy.sh

# Additional checks:
ls -lh ../kernel/Image

ls ../kernel/dtb/tegra234-j401-p3768-0000+p3767-0000-recomputer.dtb

ls ../kernel/dtb/tegra234-j201-p3768-0000+p3767-0000-recomputer-indu.dtb

do_copy.sh es el punto de entrada de despliegue en el BSP de Seeed. Copia los DTB de reComputer y reServer compilados, los DTBO de cámara y GMSL, y el nuevo kernel/Image.

Si do_copy.sh informa que no se puede encontrar un DTB de Seeed, normalmente significa que el overlay de Seeed no se fusionó completamente o que la compilación no usó el source/Makefile con overlay de Seeed.

Instalar los módulos del kernel en el rootfs​

cd ~/RT_ws/Linux_for_Tegra/source

export ARCH=arm64

export CROSS_COMPILE=~/RT_ws/l4t-gcc/aarch64--glibc--stable-2022.08-1/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-

export INSTALL_MOD_PATH=~/RT_ws/Linux_for_Tegra/rootfs/

sudo -E ./nvbuild.sh -i

Copiar los DTBO comunes de Seeed a rootfs/boot y actualizar el initrd​

cd ~/RT_ws/Linux_for_Tegra

sudo cp -a kernel/dtb/tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-dual-seeed.dtbo rootfs/boot/ 2>/dev/null || true

sudo cp -a kernel/dtb/tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-quad-seeed.dtbo rootfs/boot/ 2>/dev/null || true

sudo cp -a kernel/dtb/tegra234-p3767-camera-p3768-imx477-dual-seeed.dtbo rootfs/boot/ 2>/dev/null || true

sudo cp -a kernel/dtb/tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-imx477-seeed.dtbo rootfs/boot/ 2>/dev/null || true

sudo cp -a kernel/dtb/tegra234-p3767-camera-p3768-imx477-imx219-seeed.dtbo rootfs/boot/ 2>/dev/null || true

sudo cp -a kernel/dtb/tegra234-seeed-gmsl*.dtbo rootfs/boot/ 2>/dev/null || true

sudo cp -a kernel/dtb/tegra234-seeed-orbbec-335lg-overlay.dtbo rootfs/boot/ 2>/dev/null || true

sudo ./tools/l4t_update_initrd.sh

Copiar archivos DTBO a rootfs/boot permite que el sistema siga usando los overlays de cámara y GMSL de Seeed después del arranque. l4t_update_initrd.sh escribe las nuevas dependencias de módulos en el initrd. No omitas este paso para arranque desde NVMe.

Comprobar la salida de la compilación​

cd ~/RT_ws/Linux_for_Tegra

ls -lh kernel/Image

ls kernel/dtb/tegra234-j*.dtb

find rootfs/lib/modules -maxdepth 1 -type d -name '*-rt-tegra' -print

Si estás flasheando un reComputer J401, al menos deberían existir los siguientes archivos:

kernel/dtb/tegra234-j401-p3768-0000+p3767-0000-recomputer.dtb
kernel/dtb/tegra234-j401-p3768-0000+p3767-0001-recomputer.dtb
kernel/dtb/tegra234-j401-p3768-0000+p3767-0003-recomputer.dtb
kernel/dtb/tegra234-j401-p3768-0000+p3767-0004-recomputer.dtb

Entrar en modo Force Recovery y comprobar la conexión USB​

Pon el interruptor REC del dispositivo en ON y conecta el PC host x86 al puerto Debug/Device que está junto a él con un cable USB.

En el PC host, ejecuta:

cd ~/RT_ws/Linux_for_Tegra

lsusb

Deberías ver una salida similar a:

Bus <bbb> Device <ddd>: ID 0955:<nnnn> NVIDIA Corp.

Si no aparece 0955, comprueba el jumper REC/GND o el flujo del botón de modo de recuperación, confirma que el cable Type-C admite transmisión de datos y asegúrate de que el dispositivo USB de NVIDIA se haya pasado a Ubuntu si estás usando una máquina virtual.

Seleccionar el nombre de configuración de la placa Seeed​

cd ~/RT_ws/Linux_for_Tegra

export SEEED_BOARD_CONF=recomputer-orin-j401

test -f "${SEEED_BOARD_CONF}.conf"

Nombres de configuración disponibles:

recomputer-orin-j401
recomputer-industrial-orin-j201
reserver-industrial-orin-j401
recomputer-orin-j40mini
recomputer-orin-super-j401
recomputer-orin-robotics-j401
recomputer-orin-robotics-j401-gmsl
reserver-agx-orin-j501x
reserver-agx-orin-j501x-gmsl

La siguiente tabla asigna los modelos de producto a los nombres de configuración:

Modelo de productoNombre de configuración
reComputer classic J3010/J3011/J4011/J4012recomputer-orin-j401
reComputer Industrial J3010/J3011/J4011/J4012recomputer-industrial-orin-j201
reServer Industrial J3010/J3011/J4011/J4012reserver-industrial-orin-j401
reComputer Mini J40 Serierecomputer-orin-j40mini
reComputer Super J401 Serierecomputer-orin-super-j401
reComputer Robotics J401 Serierecomputer-orin-robotics-j401 o recomputer-orin-robotics-j401-gmsl
reServer AGX Orin J501xreserver-agx-orin-j501x o reserver-agx-orin-j501x-gmsl

Rellenar las variables de EEPROM del módulo e información de la placa​

Al flashear directamente en línea y cuando la lectura de la EEPROM por USB funciona con normalidad, las herramientas de NVIDIA normalmente pueden leer esta información automáticamente.

Si encuentras un error sobre información de módulo o placa faltante, rellena las variables de abajo según el modelo real del módulo antes de flashear.

Valores comunes de Orin NX / Orin Nano:

MóduloBOARDIDBOARDSKUFABBOARDREVCHIP_SKU
Orin Nano 4GB37670004300N.200:00:00:D6
Orin Nano 8GB37670003300N.200:00:00:D6
Orin NX 16GB37670000300G.300:00:00:D3
Orin NX 8GB37670001300M.300:00:00:D4

Valores comunes de AGX Orin J501x:

MóduloBOARDIDBOARDSKUFABBOARDREVCHIP_SKU
AGX Orin 32GB37010004500J.000:00:00:D2
AGX Orin 64GB37010005500M.000:00:00:D0

Ejemplo para reComputer J4012 / Orin NX 16GB:

export BOARDID=3767
export BOARDSKU=0000
export FAB=300
export BOARDREV=G.3
export CHIP_SKU=00:00:00:D3

Ejemplo para reComputer J3011 / Orin Nano 8GB:

export BOARDID=3767
export BOARDSKU=0003
export FAB=300
export BOARDREV=N.2
export CHIP_SKU=00:00:00:D6

Comprueba las variables:

echo "CONF=${SEEED_BOARD_CONF} BOARDID=${BOARDID} BOARDSKU=${BOARDSKU} FAB=${FAB} BOARDREV=${BOARDREV} CHIP_SKU=${CHIP_SKU}"

El archivo de configuración de Seeed selecciona DTB_FILE según el board_sku que se asigna a BOARDSKU. Si BOARDSKU es incorrecto, el flasheo puede completarse correctamente, pero el dispositivo puede arrancar con el DTB equivocado. En ese caso, los periféricos, Ethernet, M.2, cámaras o GPIO pueden no funcionar correctamente.

Flashear a NVMe​

cd ~/RT_ws/Linux_for_Tegra

sudo -E BOARDID="${BOARDID}" BOARDSKU="${BOARDSKU}" FAB="${FAB}" BOARDREV="${BOARDREV}" CHIP_SKU="${CHIP_SKU}" \
./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--external-device nvme0n1p1 \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml \
-p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" \
--showlogs \
--network usb0 \
"${SEEED_BOARD_CONF}" \
external

Este comando flashea el SSD NVMe y gestiona la configuración de arranque QSPI para Orin NX y Orin Nano. El argumento final external significa que el sistema rootfs arranca desde el NVMe externo. Si el dispositivo tiene dos SSD NVMe, sigue siendo recomendable usar external para que el rootfs use PARTUUID.

Después de flashear​

Después de que el flasheo se complete correctamente, apaga el dispositivo, retira el puente REC/GND o suelta el botón de modo de recuperación y vuelve a encender el dispositivo Jetson.

Verificar el kernel en tiempo real y el DTB​

Comprueba la versión del kernel:

uname -a

La salida debe incluir el sufijo -rt.

Comprueba la configuración del kernel:

zcat /proc/config.gz | grep PREEMPT

La salida debe incluir:

CONFIG_PREEMPT_RT=y

Usa cyclictest para probar el jitter de planificación:

sudo apt install -y rt-tests
sudo cyclictest -Sp90-i1000-l100000

Después de esperar un período de tiempo, comprueba si el valor Avg es inferior a 20 microsegundos. Salida de ejemplo:

T: 0 (  1290) P:99 I:1000 C:100000 Min: 5  Act:10 Avg: 7  Max: 18
T: 1 ( 1291) P:99 I:1000 C:100000 Min: 4 Act: 9 Avg: 7 Max: 20

Si las comprobaciones anteriores se superan, el kernel en tiempo real PREEMPT_RT se ha instalado correctamente.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...