Saltar al contenido principal

Flashear la versión Sidewalk a la versión LoRaWAN

Este tutorial guiará a los usuarios para flashear la LPWAN Dev Board para Amazon Sidewalk a la Wio Tracker 1110 Dev Board, para aquellos que quieran usar la red LoRaWAN.

Preparación

nota

Tenga en cuenta que, después de flashear la placa, no puede usar SenseCAP Cloud, porque no hay claves de SenseCAP Cloud, pero puede usar otras plataformas como TTN, Helium, AWS, etc.

Conectar la placa

Conecte la Dev Board al Programador de Depuración J-Link de la siguiente manera:

pir

Conexión:

DIO (Wio-WM1110 Dev Board Pin2) -> SWDIO (J-Link Debug Programmer Pin7)
CLK (Wio-WM1110 Dev Board Pin4) -> SWDCLK (J-Link Debug Programmer Pin9)
GND (Wio-WM1110 Dev Board Pin5) -> GND (J-Link Debug Programmer GND)

Flashear el bootloader

  • Paso 1: Crear un nuevo proyecto

Abra JFlash, seleccione Create new project.

pir

Haga clic en ... para seleccionar el dispositivo objetivo.

pir

Seleccione nRF52840_xxAA.

pir

Interfaz objetivo: SWD, luego haga clic en OK.

pir

  • Paso 2: Conectar el objetivo

Encienda la placa y conéctela al JLink, luego haga clic en Target -> Connect.

pir

Cuando la conexión sea exitosa, mostrará un mensaje como este:

pir

Respaldo de Datos

Antes de comenzar a flashear la placa, se recomienda hacer un respaldo por si acaso.

Haga clic en Target -> Manual Programming -> Read Back -> Entire chip.

pir

pir

Luego guarde los datos, haga clic en File -> Save data file as.

pir

  • Paso 3: Descargar el archivo

Haga clic en File -> Abrir data file, seleccione el archivo de bootloader de la Wio Tracker 1110 Dev Board.

pir

Haga clic en Target -> Production Programming.

pir

Cuando la programación sea exitosa, mostrará un mensaje como este:

pir

Descargar la aplicación

Haga doble clic en el botón Reset, debería aparecer un disco BOOT en su PC.

pir

Copie el archivo .uf2 al disco, la descarga se ejecutará automáticamente, luego el disco se desconectará.

pir

También puede actualizar su propia aplicación mediante Arduino.

Verificar el registro

Luego podemos abrir el monitor serie para verificar el registro. Después del flasheo, el DevEUI/AppEUI/Appkey será 0.

pir

Puede usar la APP SenseCAP Mate para elegir la plataforma y definir el DevEUI/AppEUI/Appkey, consulte Comenzar para más detalles.

pir

nota

Si quiere usar SenseCAP Cloud, por favor contacte [email protected]

Después de la configuración, la placa se reiniciará y se volverá a unir a la red.

pir

Loading Comments...