Saltar al contenido principal

Cómo flashear el SO si reemplazo el CM4 con una versión sin eMMC

Si quieres usar un Compute Module 4 sin eMMC en el reTerminal, entonces necesitas insertar una micro-SD y flashear el SO de tu elección. Sigue los pasos a continuación según tu sistema operativo.

  • Paso 1. Inserta una tarjeta micro-SD en la computadora usando un lector de tarjetas micro-SD conectado a la computadora, o usando un lector de tarjetas integrado en una laptop

  • Paso 2. Descarga el software Raspberry Pi Imager visitando este enlace

nota

Puedes elegir descargar para Windows, Mac o Ubuntu

  • Paso 3. Abre el software Raspberry Pi Imager

pir

  • Paso 4. Presiona CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de Opciones avanzadas

pir

Aquí puedes establecer un nombre de host, habilitar SSH, establecer una contraseña, configurar wifi, establecer configuraciones de idioma y más

  • Paso 5. Haz clic en CHOOSE OS y selecciona tu SO preferido

pir

nota

Puedes seleccionar SO como Ubuntu de 64 bits navegando en Other general purpose OS

pir

  • Paso 6. Haz clic en CHOOSE STORAGE y selecciona la tarjeta micro-sd conectada

  • Paso 7. Finalmente, haz clic en WRITE

pir

Por favor espera unos minutos hasta que el proceso de flasheo esté completo.

  • Paso 8. Expulsa la tarjeta micro-SD de la computadora e insértala en el reTerminal.

pir

Nota: Necesitas abrir la carcasa del reTerminal para acceder a la ranura de la tarjeta micro-sd

Loading Comments...