Saltar al contenido principal

Uso de periféricos integrados

Esta página recopila demos independientes a nivel de función para cada periférico integrado de la pantalla IPS de 0.96''. Cada sección es autónoma: puedes elegir la que coincida con tu caso de uso sin tener que leer las demás.

tip

Los GIF de demostración de esta página están acelerados para mantenerlos cortos.

nota

Todos los demos de esta página requieren esp32 Boards by Espressif (3.3.11) como se describe en Getting Started, además de la librería Seeed_GFX2 instalada manualmente como se indica a continuación.

  • Seeed_GFX2 (instalación manual): esta librería no está disponible en Library Manager y debe instalarse manualmente:

Paso 1. Haz clic en el botón de arriba para descargar Seeed_GFX2 v1.0.0 como archivo ZIP (anclado a una etiqueta de versión para que el tutorial siga siendo reproducible). Como alternativa, clona el repositorio desde Seeed-Studio/Seeed_GFX2.

Paso 2. En el IDE de Arduino, ve a Sketch > Include Library > Add .ZIP Library... y selecciona el ZIP descargado. El IDE lee library.properties y lo instala automáticamente en la carpeta Seeed_GFX2 correcta; no necesitas renombrar la carpeta extraída. (Para instalarlo manualmente en su lugar, descomprime el archivo y renombra la carpeta extraída a Seeed_GFX2 antes de colocarla en Documents/Arduino/libraries/).

Paso 3. Reinicia el IDE de Arduino para que se detecte la nueva librería.

tip
  • Seeed_GFX2 es la librería gráfica de Seeed Studio construida sobre una arquitectura en capas Board + Panel Config. Cada demo inicializa la pantalla con una única llamada display.begin<Board_..., Config_...>(): el template Board posee el mapa de pines (CS/DC/SCK/MOSI/RST/BL), y el Panel Config integra la resolución 80×160, el orden de color BGR y la rotación. No se necesita driver.h ni construcción manual del panel.
  • En esta placa los demos usan Board_XIAO_0inch96_LCD<13, 12> (RST=13, BL=12) con Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789 (80×160, BGR, rotación 2).
  • En estos demos la IMU se lee directamente por I2C (Wire), por lo que no se necesita ninguna librería IMU externa. El micrófono PDM y la salida I2S usan los drivers de ESP-IDF 5 (driver/i2s_pdm.h, driver/i2s_std.h) y LittleFS, todos incluidos con el paquete de placas esp32.
  • La pantalla IPS de 0.96'' no tiene controlador táctil, ni ranura para tarjeta SD, ni conector Grove: solo dispone de un pad de prueba I2C de 4 pines en la parte trasera, por lo que no se necesitan librerías de táctil, SD ni Grove.

Obtener el código de demostración​

Cada demo de esta página se encuentra en el repositorio Display-Gadgets, dentro del directorio code_GFX2/Function/. Cada demo es una carpeta que contiene un único sketch .ino. Descarga siempre la carpeta completa en lugar de copiar el código fuente .ino desde la vista web de GitHub.

Opción A — Descargar el repositorio como ZIP (recomendado):

  1. Abre github.com/Seeed-Projects/Display-Gadgets y haz clic en Code > Download ZIP, luego extrae el archivo en cualquier lugar conveniente.
  2. Navega a code_GFX2/Function/ y abre la carpeta indicada en la línea Code location de cada demo. Por ejemplo, el demo GraphicTest para esta placa se encuentra en code_GFX2/Function/096_ESP32/xiao_esp32s3_096_graphictest/.
  3. Haz doble clic en el archivo .ino para abrirlo en el IDE de Arduino.

Opción B — git clone:

git clone https://github.com/Seeed-Projects/Display-Gadgets.git

Luego abre el archivo .ino del demo desde la carpeta clonada code_GFX2/Function/....

Pantalla — GraphicTest​

Este demo ejecuta un benchmark gráfico completo en el panel IPS ST7789 de 0.96 pulgadas (80×160), que incluye barras de color, líneas, rectángulos, círculos, triángulos, rectángulos redondeados, texto y un gradiente de píxeles. Úsalo para verificar que la pantalla está cableada correctamente y que todas las llamadas de dibujo funcionan como se espera.

Code location: code_GFX2/Function/096_ESP32/xiao_esp32s3_096_graphictest/


Cómo funciona​

El sketch inicializa el panel IPS ST7789 mediante Seeed_GFX2, luego recorre en secuencia diez primitivas gráficas, midiendo el tiempo de ejecución de cada una mediante micros() y mostrando el resultado en el monitor serie.

La pantalla se inicializa con una única llamada de template:

display.begin<Board_XIAO_0inch96_LCD<13, 12>,
Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789>();

El template Board posee el mapa de pines — CS=D2, DC=D3, SCK=D8, MOSI=D10 — y sus parámetros de template <RST, BL> toman números GPIO directos, por lo que <13, 12> establece RST=GPIO13 (D17) y BL=GPIO12 (D18). El Panel Config integra la resolución 80×160, el orden de color BGR y la rotación 2; no se necesita driver.h ni una llamada manual a invertDisplay().

Ejecutar el demo​

Paso 1. Abre xiao_esp32s3_096_graphictest.ino en el IDE de Arduino.

Paso 2. Selecciona Tools > Board > esp32 > XIAO_ESP32S3_PLUS y el Port correcto.

Paso 3. Haz clic en Upload.

Paso 4. Abre Tools > Serial Monitor (115200 baudios). Deberías ver el tamaño del panel seguido de la salida de tiempos para cada prueba:

=== XIAO ESP32-S3 Plus 0.96 graphic test ===
LCD width: 80
LCD height: 160
Color bars: 56.67 ms
Lines: 1819.10 ms
Fast lines: 85.03 ms
Rectangles: 73.34 ms
Filled rects: 177.53 ms
Circles: 262.63 ms
Triangles: 235.64 ms
Round rects: 100.58 ms
Text: 635.61 ms
Pixel gradient: 1960.36 ms
Graphic test finished.

En la pantalla verás cada patrón de prueba mostrado durante aproximadamente un segundo antes de que comience el siguiente. Cuando todas las pruebas finalicen, aparecerá una pantalla con el mensaje "Done! All tests OK".

Resultado esperado​

Después de que el sketch recorra todos los patrones, la pantalla muestra un mensaje "Done!". Reinicia la placa para ejecutar la prueba de nuevo.


IMU​

La pantalla IPS de 0.96'' incorpora una LSM6DS3 IMU de 6 ejes (acelerómetro de 3 ejes + giroscopio de 3 ejes) conectada por I2C en D4/D5 con la dirección 0x6A. La línea de interrupción de movimiento en D14 admite activación por hardware y detección de gestos.

nota

La IMU integrada es la LSM6DS3 (dirección I2C 0x6A). El demo Electronic Quicksand sondea un sensor compatible con QMI8658 como mecanismo defensivo de reserva. El demo Raise to Wake se dirige a los registros de activación de la LSM6DS3 integrada.

Los demos siguientes leen la IMU directamente por I2C (Wire), por lo que no se requiere ninguna librería IMU externa.

Demo 1: Electronic Quicksand​

Este demo convierte la pantalla en una simulación de fluido interactiva: partículas de arena dorada que fluyen y se asientan según la gravedad, medida por la IMU integrada de 6 ejes. Inclina la placa y la arena cambia de dirección en tiempo real.

Code location: code_GFX2/Function/096_ESP32/xiao_esp32s3_096_electronic_quicksand/


Cómo funciona​

La simulación utiliza una rejilla de ocupación de 13×26 superpuesta en la pantalla de 80×160, donde cada celda es de 6×6 píxeles. Se colocan alrededor de 65 partículas en la rejilla, cada una con una posición, velocidad y un degradado de color dorado.

El IMU se lee mediante I2C (D4/D5). El sketch busca un IMU en ambas direcciones conocidas — primero QMI8658 y luego LSM6DS3 — y usa el que responda. Los valores de aceleración en bruto se filtran con un filtro de paso bajo y se usan para derivar un vector de gravedad. Cuando inclinas la placa:

  1. Actualización del vector de gravedad — los datos del acelerómetro se suavizan con una media móvil exponencial para evitar el parpadeo.
  2. Velocidad de las partículas — cada particula acelera en la dirección del vector de gravedad, con amortiguación y un factor de movilidad por partícula basado en su profundidad en el flujo.
  3. Ocupación de celdas — las partículas más profundas en el flujo (más cerca del "fondo" relativo a la gravedad) tienen movilidad reducida, creando un efecto de empaquetado realista.
  4. Renderizado diferencial — solo se redibujan las celdas donde las partículas entraron o salieron, minimizando el tráfico SPI y manteniendo la animación fluida en el panel pequeño.

Las partículas cercanas a la superficie fluyen libremente (mayor movilidad); las partículas enterradas más profundamente se empaquetan firmemente (menor movilidad), imitando cómo se comporta la arena real.

Ejecución de la demo​

Paso 1. Abre xiao_esp32s3_096_electronic_quicksand.ino en Arduino IDE.

Paso 2. Selecciona la placa y el puerto, luego haz clic en Upload.

Paso 3. Una vez cargado, la pantalla se llena de partículas doradas en la parte inferior. Inclina la placa en diferentes direcciones: la arena fluye como si fuera atraída por la gravedad.

Paso 4. Abre Tools > Serial Monitor (115200 baudios) para confirmar la inicialización:

=== Electronic Quicksand 0.96 ===
[IMU] LSM6-compatible at 0x6A, WHO=0x6A

Resultado esperado​

Las partículas fluyen hacia el borde inferior cuando inclinas la placa. Cuando la pantalla queda plana, la demo conserva la dirección de gravedad anterior.


Demo 2: Levantar para activar​

Esta demo implementa un sistema de suspensión/activación de pantalla impulsado por la interrupción de activación integrada del IMU en D14. La pantalla se apaga automáticamente (retroiluminación apagada) después de 8 segundos de inactividad y se activa al instante cuando levantas o mueves el dispositivo.

Ubicación del código: code_GFX2/Function/096_ESP32/xiao_esp32s3_096_wakeup/


Cómo funciona​

La demo utiliza el detector de eventos de activación integrado del IMU compatible con LSM6 — una función de hardware que monitoriza internamente los datos del acelerómetro y activa el pin INT1 (conectado a D14 en esta placa) cuando el movimiento supera un umbral configurable. Esto significa que el MCU no necesita sondear continuamente el acelerómetro.

Configuración del IMU (compatible con LSM6):

RegistroValorPropósito
CTRL3_C0x44Habilitar BDU + auto-incremento para lecturas en bloque
CTRL1_XL0x40Acelerómetro @ 104 Hz, ±2g
CTRL2_G0x40Giroscopio @ 104 Hz
TAP_CFG0x80Habilitar interrupciones integradas
WAKE_UP_THS0x05Umbral de activación (sensibilidad media-baja)
WAKE_UP_DUR0x00Sin filtro de duración (activación sensible)
MD1_CFG0x20Enrutar activación a INT1

Flujo de suspensión/activación:

  1. Estado activo — la pantalla está encendida con la retroiluminación iluminada. Los datos del IMU y el voltaje de la batería (D16) se actualizan periódicamente, y una cuenta regresiva muestra los segundos restantes hasta la suspensión automática.
  2. Suspensión automática — después de 8 segundos sin actividad, el sketch apaga la retroiluminación y muestra un mensaje "Sleep — Move to wake". De forma predeterminada, la demo usa una suspensión solo de pantalla: el ESP32-S3 sigue ejecutándose (por lo que el puerto serie USB CDC permanece conectado) y simplemente apaga el panel. La interrupción de activación del IMU en D14 permanece armada, por lo que la detección de movimiento sigue activa. (Configura ENABLE_LIGHT_SLEEP en true en el sketch para usar la suspensión ligera real del ESP32 con activación por GPIO; ten en cuenta que el USB CDC puede desconectarse mientras el chip está en suspensión).
  3. Activación — cuando el usuario levanta la placa, el IMU detecta movimiento y pone D14 en HIGH. El sketch vuelve a encender la retroiluminación y redibuja la interfaz de usuario; la LCD y el IMU no se reinicializan.

Botones de prueba manual:

BotónPinAcción
USR1D6Forzar suspensión
USR2D7Forzar activación

Ejecución de la demo​

Paso 1. Abre xiao_esp32s3_096_wakeup.ino en Arduino IDE, selecciona la placa y el puerto, y haz clic en Upload.

Paso 2. La pantalla muestra un panel compacto con el estado de energía, voltaje/porcentaje de batería, datos de movimiento, conteo de interrupciones y una cuenta regresiva de suspensión. Deja la placa quieta: entrará automáticamente en suspensión después de 8 segundos.

Paso 3. Levanta la placa o agítala suavemente: la pantalla se activa de inmediato.

Paso 4. Abre Tools > Serial Monitor (115200 baudios) para observar las transiciones de arranque y activación:

=== XIAO ESP32-S3 Plus 0.96 IMU Wake Demo ===
[IMU] LSM6-compatible at 0x6A, WHO=0x6A
[READY] awake; USR1=sleep, USR2=manual wake, motion=IMU wake
[READY] auto sleep in 8 seconds
[READY] sleep mode: display only (USB CDC stays connected)
[WAKE] IMU_D14 count=1
[WAKE] IMU_D14 count=2
[SLEEP] USR1
[WAKE] IMU_D14 count=3
[WAKE] IMU_D14 count=4
[SLEEP] USR1
[WAKE] IMU_D14 count=5
[SLEEP] AUTO_TIMEOUT

Después del arranque, tres líneas [READY] describen los controles: USR1 pone la placa en suspensión, USR2 la activa manualmente y el movimiento dispara una activación del IMU. Cada transición se registra: [WAKE] IMU_D14 count=N para activaciones por movimiento (el contador se incrementa cada vez), [SLEEP] USR1 cuando presionas USR1 y [SLEEP] AUTO_TIMEOUT cuando entra en suspensión automática después de 8 segundos sin movimiento.

Resultado esperado​

La pantalla muestra datos en tiempo real de movimiento y batería mientras está activa. Después de 8 segundos de quietud, la pantalla se oscurece. Levanta el dispositivo y la pantalla se restaura al instante, con el contador de activaciones incrementado.


Micrófono y altavoz — Grabadora en Flash​

Esta demo convierte la pantalla IPS de 0,96'' en una pequeña grabadora de voz. Pulsa USR1 para capturar un clip de 5 segundos desde el micrófono PDM integrado en la memoria Flash integrada y luego pulsa USR2 para reproducirlo a través de un amplificador I2S externo.

El micrófono PDM de la pantalla IPS de 0,96'' se conecta a los mismos pines que las otras placas de pantalla XIAO:

PinSeñalFunción
D0PDM_CLKSalida de reloj PDM hacia el micrófono
D1PDM_DATAEntrada de datos PDM desde el micrófono

Ubicación del código: code_GFX2/Function/096_ESP32/xiao_esp32s3_096_flash_record/


Configuración de hardware​

La reproducción requiere un amplificador de audio I2S y altavoz externos. La demo está escrita para una placa MAX98357A conectada a las almohadillas de salida I2S de la placa:

Pad I2SPin XIAOMAX98357A
3V33V3VIN
GNDGNDGND
I2S_SDD11DIN
I2S_SCKD12BCLK
I2S_WSD13LRC

Las pads I2S (3V3, GND, D11, D12, D13) están expuestas en el grupo de pads de expansión inferior de la placa de pantalla.

Cómo funciona​

Grabación (USR1): el micrófono digital PDM (Pulse Density Modulation) integrado se muestrea a través del periférico I2S del ESP32-S3 configurado en modo PDM RX. En ESP-IDF v5 (núcleo de Arduino 3.3.11), esto utiliza la nueva API del driver (driver/i2s_pdm.h). El micrófono se captura a 16 kHz mono con 4 descriptores DMA de 256 frames cada uno. Cuando pulsas USR1, el sketch muestrea 5 segundos de audio en un búfer de RAM y luego lo escribe en la Flash integrada como un archivo WAV (/REC_RAW.WAV) usando LittleFS.

Después de que el micrófono PDM se inicia, el sketch descarta los primeros 300 ms de datos capturados como datos de calentamiento para reducir el transitorio de arranque al comienzo de la grabación.

Si el sketch no puede capturar todas las muestras en 7 segundos, detiene la grabación y muestra "Mic timeout" en lugar de quedarse bloqueado en el bucle de grabación.

nota

En esta placa, el pin de selección de canal del micrófono está conectado a GND mediante R8 (una resistencia de 0 Ω), mientras que R6, la alternativa a 3V3, no está montada. Por lo tanto, el micrófono integrado conduce la ranura PDM izquierda, razón por la cual el sketch establece slot_cfg.slot_mask = I2S_PDM_SLOT_LEFT. Ten esto en cuenta si adaptas el código para un cableado de micrófono diferente.

Reproducción (USR2): al pulsar USR2 se lee el WAV desde la Flash y se transmite a través del periférico I2S en modo estéreo estándar (Philips) en D11/D12/D13 (driver/i2s_std.h). Las muestras mono se duplican en ambos canales con una ganancia de 0.75× aplicada para evitar saturación. El amplificador alimenta un pequeño altavoz para que puedas escuchar la grabación.

nota

La API de ESP-IDF v5 (i2s_new_channel() / i2s_channel_read() / i2s_channel_write()) es diferente de la versión de este demo para nRF52840, que utiliza la biblioteca PDM de nRF52 y el periférico NRF_I2S directamente. Si estás portando el código de nRF52840, debes reemplazar por completo la configuración de audio.

Estados en pantalla:

EstadoDescripción
ReadyTítulo "Recorder" con "USR1: record" y "USR2: play" (o "No recording")
Recording"Capturing voice" con "Please speak" mientras captura (sin progreso en vivo)
Error"Mic timeout" con "Try again" cuando la captura supera los 7 segundos
SavedConfirmación "Done — Saved WAV", luego vuelve a Ready
Playback"Playing..." mientras transmite, luego "Finished"

Ejecución de la demostración​

Paso 1. Conecta un amplificador MAX98357A y un altavoz a las pads I2S como se describe arriba.

Paso 2. Abre xiao_esp32s3_096_flash_record.ino en Arduino IDE.

Paso 3. Selecciona la placa: Tools > Board > esp32 > XIAO_ESP32S3_PLUS (usando esp32 Boards 3.3.11).

Paso 4. Selecciona Tools > Partition Scheme > "Default with spiffs (3MB APP/1.5MB SPIFFS)".

Paso 5. Selecciona el Port correcto y luego haz clic en Upload.

precaución

La grabadora almacena el archivo WAV en LittleFS, que utiliza la partición SPIFFS. El esquema de partición predeterminado de la placa (16M Flash (2MB APP/12.5MB FATFS)) no contiene ninguna partición SPIFFS, por lo que LittleFS.begin() devuelve false, el archivo WAV no se puede escribir y la pantalla muestra "Write failed / Check flash". Debes seleccionar el esquema de partición SPIFFS anterior o la grabación no funcionará.

Paso 6. Pulsa USR1 (D6) para grabar 5 segundos de audio desde el micrófono integrado. La pantalla muestra "Capturing voice" mientras graba.

Paso 7. Pulsa USR2 (D7) para reproducir la grabación a través del altavoz.

nota

La grabación se almacena en la Flash integrada (LittleFS), por lo que sobrevive a un ciclo de encendido: puedes grabar una vez y reproducirla más tarde. Grabar de nuevo sobrescribe el archivo anterior.

Resultado esperado​

Pulsa USR1 y la pantalla muestra "Capturing voice". Después de 5 segundos confirma que el WAV se ha guardado. Pulsa USR2 y el audio se reproduce a través del altavoz conectado mientras la pantalla muestra el estado de reproducción.


Botones de usuario​

La pantalla IPS de 0,96'' tiene dos botones físicos pulsadores conectados al XIAO ESP32-S3 Plus:

BotónPinLógicaEtiqueta serigrafiada
USR1D6Activo en bajo (pulsado = LOW)USR1
USR2D7Activo en bajo (pulsado = LOW)USR2
nota

A diferencia de la pantalla IPS de 1,14'', la pantalla IPS de 0,96'' no tiene un tercer botón (no hay USR3 en D19). Tampoco tiene pads de salida dedicados para botones.

Lectura de botones​

Los botones utilizan las resistencias de pull-up internas del XIAO. Una lectura sencilla se ve así:

const int USR1 = D6;
const int USR2 = D7;

void setup() {
pinMode(USR1, INPUT_PULLUP);
pinMode(USR2, INPUT_PULLUP);
Serial.begin(115200);
}

void loop() {
if (digitalRead(USR1) == LOW) {
Serial.println("USR1 (D6) pressed");
delay(200); // simple debounce
}
if (digitalRead(USR2) == LOW) {
Serial.println("USR2 (D7) pressed");
delay(200);
}
}

Antirrebote con interrupciones​

Para un manejo de botones con antirrebote y respuesta rápida, puedes usar interrupciones GPIO con un breve retardo de estabilización:

volatile bool btn1Flag = false;
volatile bool btn2Flag = false;

void btn1Isr() { btn1Flag = true; }
void btn2Isr() { btn2Flag = true; }

void setup() {
pinMode(D6, INPUT_PULLUP);
pinMode(D7, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D6), btn1Isr, FALLING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D7), btn2Isr, FALLING);
}

void loop() {
if (btn1Flag) {
btn1Flag = false;
delay(30); // debounce settling time
if (digitalRead(D6) == LOW) {
// handle USR1 press
}
}
if (btn2Flag) {
btn2Flag = false;
delay(30);
if (digitalRead(D7) == LOW) {
// handle USR2 press
}
}
}

Comportamiento predeterminado en el panel de fábrica​

En el firmware de fábrica precargado, los botones se asignan de la siguiente manera (puedes sobrescribir esto en tu propio código):

BotónPinAcción
USR1D6Ciclar el brillo de la pantalla (100% → 75% → 50% → 25% → 100%)
USR2D7Conmutar la retroiluminación de la pantalla ON/OFF

Cuando la pantalla está apagada (conmutada mediante USR2), al pulsar USR2 de nuevo se restaura al nivel distinto de cero anterior.


Detección de voltaje de batería​

Esta demostración lee el divisor de voltaje de la batería integrada en D16 y muestra dos lecturas en vivo en amarillo en la pantalla IPS de 0,96'': el voltaje bruto del divisor D16 y el voltaje de batería calculado. Solo muestra lecturas de voltaje; no estima el porcentaje de batería ni informa el estado de carga.

Ubicación del código: code_GFX2/Function/096_ESP32/xiao_esp32s3_096_battery_status/


Cómo funciona​

Circuito de batería:

El ESP32-S3 Plus lee el voltaje de la batería LiPo a través de un divisor de voltaje integrado conectado a D16:

SeñalPin ESP32-S3Función
BAT_ADCD16Entrada analógica que lee el voltaje de batería dividido. Conectado internamente a un divisor de voltaje de 316 kΩ / 160 kΩ. No uses este pin externamente.

Relación del divisor de voltaje: 316 kΩ / 160 kΩ → Relación del divisor = (316 + 160) / 160 ≈ 2,975

Lectura:

El sketch inicializa la pantalla con Board_XIAO_0inch96_LCD<13, 12> y Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789 (80×160, BGR, rotación 2), luego muestrea D16 doce veces (separadas 700 µs) usando analogReadMilliVolts() a resolución de 12 bits con atenuación de 11 dB. Promedia las muestras para obtener el voltaje bruto del divisor, lo multiplica por la relación del divisor para obtener el voltaje de la batería (Calc = D16 × 2.975) y dibuja ambos como dos líneas amarillas centradas. La pantalla solo se actualiza cuando cualquiera de los valores cambia en una cantidad significativa (D16 ≥ 0.02 V o Calc ≥ 0.05 V).

nota

Ninguna señal de estado de carga está conectada a un GPIO del ESP32-S3. Esta demostración solo muestra lecturas de voltaje; no detecta la presencia de la batería ni el estado de carga, ni estima el porcentaje de batería.

Ejecutar la demostración​

Paso 1. Abre xiao_esp32s3_096_battery_status.ino en Arduino IDE.

Paso 2. Selecciona Tools > Board > esp32 > XIAO_ESP32S3_PLUS y el Port correcto.

Paso 3. Haz clic en Upload.

Paso 4. Observa la pantalla: muestra dos líneas amarillas, el voltaje bruto del divisor D16 y el voltaje calculado de la batería. Conecta o desconecta una batería LiPo (o el cable USB-C) para ver cómo se actualizan los valores.

Resultado esperado​


Lectura de voltaje (D16 + Calc)

Conector de batería (parte trasera)

La pantalla muestra el voltaje bruto del divisor D16 en la línea superior y el voltaje calculado de la batería (Calc) en la línea inferior. Con una batería LiPo conectada, Calc se aproxima al voltaje en los terminales de la batería. También puede aparecer una lectura solo con alimentación por USB, por lo que Calc por sí solo no puede confirmar si hay una batería conectada.

La demostración también imprime una línea de diagnóstico en el Monitor Serie cada segundo, por ejemplo:

D16 1.39V | Calc 4.14V

Recursos​

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...