Uso de periféricos integrados
Esta página recopila demos independientes a nivel de función para cada periférico integrado de la pantalla IPS de 0,96''. Cada sección es autónoma: puedes elegir la que coincida con tu caso de uso sin tener que leer las demás.
Los GIF de demostración de esta página están acelerados para mantenerlos cortos.
Todos los demos de esta página requieren Seeed nRF52 Boards (1.1.13) como se describe en Getting Started, además de la biblioteca Seeed_GFX2 instalada manualmente como se describe a continuación.
- Library Manager — ve a Sketch > Include Library > Manage Libraries..., busca e instala:
| Library | Search Keyword | Author | Required by |
|---|---|---|---|
| Seeed Arduino LSM6DS3 | Seeed Arduino LSM6DS3 | Seeed Studio | Quicksand, Wake |
- Seeed_GFX2 (Manual Installation) — esta biblioteca no está disponible en Library Manager y debe instalarse manualmente:
Paso 1. Haz clic en el botón de arriba para descargar Seeed_GFX2 v1.0.0 como archivo ZIP (anclado a una etiqueta de versión para que el tutorial siga siendo reproducible). Como alternativa, clona el repositorio desde Seeed-Studio/Seeed_GFX2.
Paso 2. En el Arduino IDE, ve a Sketch > Include Library > Add .ZIP Library... y selecciona el ZIP descargado. El IDE lee library.properties y lo instala automáticamente en la carpeta Seeed_GFX2 correcta; no necesitas cambiar el nombre de la carpeta extraída. (Para instalarlo manualmente en su lugar, descomprime el archivo y cambia el nombre de la carpeta extraída a Seeed_GFX2 antes de colocarla en Documents/Arduino/libraries/).
Paso 3. Reinicia el Arduino IDE para que se detecte la nueva biblioteca.
- Seeed_GFX2 es la biblioteca gráfica de Seeed Studio construida sobre una arquitectura en capas
Board+Panel Config. Cada demo inicializa la pantalla con una única llamadadisplay.begin<Board_XIAO_0inch96_LCD<38, 37>, Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789>(): la plantilla Board posee el mapa de pines (CS/DC/SCK/MOSI/RST/BL), y la Panel Config integra la resolución 80×160, el orden de color BGR y la rotación 2. Seeed_GFX2 controla este panel con un SPI por hardware conservador de 10 MHz, lo que evita el problema de margen de señal que requería SPI por software en demos anteriores. - La pantalla IPS de 0,96'' no tiene controlador táctil ni ranura para tarjeta SD, por lo que no se necesitan bibliotecas de touch ni SD.
Obtener el código de demostración
Cada demo de esta página se encuentra en el repositorio Display-Gadgets, dentro del directorio code_GFX2/Function/. Cada demo es una carpeta que contiene un único sketch .ino. Descarga siempre la carpeta completa en lugar de copiar el código fuente .ino desde la vista web de GitHub.
Opción A — Descarga el repositorio como ZIP (recomendado):
- Abre github.com/Seeed-Projects/Display-Gadgets y haz clic en Code > Download ZIP, luego extrae el archivo en cualquier lugar conveniente.
- Navega a
code_GFX2/Function/y abre la carpeta indicada en la línea Code location de cada demo. Por ejemplo, el demo GraphicTest para esta placa se encuentra encode_GFX2/Function/096_nRF52840/xiao_nrf52840_096_graphictest/. - Haz doble clic en el archivo
.inopara abrirlo en el Arduino IDE.
Opción B — git clone:
git clone https://github.com/Seeed-Projects/Display-Gadgets.git
Luego abre el archivo .ino del demo desde la carpeta clonada code_GFX2/Function/....
Pantalla — GraphicTest
Este demo ejecuta un benchmark gráfico completo en el panel IPS ST7789 de 0,96 pulgadas (80×160), que incluye barras de color, líneas, rectángulos, círculos, triángulos, rectángulos redondeados, texto y un degradado de píxeles. Úsalo para verificar que la pantalla está cableada correctamente y que todas las llamadas de dibujo funcionan como se espera.
Code location: code_GFX2/Function/096_nRF52840/xiao_nrf52840_096_graphictest/
Cómo funciona
El sketch inicializa el panel IPS ST7789 mediante Seeed_GFX2, luego recorre en secuencia diez primitivas gráficas, midiendo el tiempo de ejecución de cada una mediante micros() y mostrando el resultado en el monitor serie.
La pantalla se inicializa con una única llamada de plantilla:
display.begin<Board_XIAO_0inch96_LCD<38, 37>,
Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789>();
La plantilla Board posee el mapa de pines — CS=D2, DC=D3, SCK=D8, MOSI=D10 — y sus parámetros de plantilla <RST, BL> toman números GPIO directos, por lo que <38, 37> establece RST=GPIO38 y BL=GPIO37. La Panel Config integra la resolución 80×160, el orden de color BGR y la rotación 2; no se necesita driver.h ni una llamada manual a invertDisplay(). Seeed_GFX2 controla el panel con un SPI por hardware conservador de 10 MHz, evitando el problema de margen de señal que obligaba a usar SPI por software en demos anteriores.
Orden de color (panel BGR). Este panel de 0,96 pulgadas intercambia físicamente los canales rojo y azul. El demo ajusta los colores en consecuencia (por ejemplo, un rojo a nivel de señal 0xF800 aparece azul en pantalla). Si escribes tu propio código de dibujo, usa los alias de color del demo o ten en cuenta el orden BGR; de lo contrario, los rojos y azules aparecerán intercambiados.
Ejecución del demo
Paso 1. Abre xiao_nrf52840_096_graphictest.ino en Arduino IDE.
Paso 2. Selecciona Tools > Board > Seeed nRF52 Boards > Seeed XIAO nRF52840 Plus y el Port correcto.
Paso 3. Haz clic en Upload.
Paso 4. Abre Tools > Serial Monitor (115200 baudios). Deberías ver la salida de tiempos para cada prueba:
=== XIAO nRF52840 Plus 0.96 graphic test ===
LCD: 80x160
Color bars: 13.67 ms
Lines: 1712.89 ms
Fast lines: 25.39 ms
Rectangles: 23.44 ms
Filled rects: 47.85 ms
Circles: 207.03 ms
Triangles: 166.99 ms
Round rects: 48.83 ms
Text: 539.06 ms
Pixel gradient: 1907.23 ms
Graphic test finished.
En la pantalla, verás cada patrón de prueba mostrado durante aproximadamente un segundo antes de que comience el siguiente. Cuando todas las pruebas finalicen, aparecerá una pantalla con el mensaje "Done! All tests OK".
Resultado esperado

Después de que el sketch recorra todos los patrones, la pantalla muestra un mensaje "Done!". Reinicia la placa para ejecutar la prueba de nuevo.
IMU
La pantalla IPS de 0,96'' incorpora una IMU de 6 ejes (LSM6DS3) conectada por I2C en D4/D5. La línea de interrupción de movimiento en D14 admite activación por hardware y detección de gestos.
Ambos demos siguientes usan el LSM6DS3 en la dirección I2C 0x6A.
Demo 1: Arena movediza electrónica
Este demo convierte la pantalla en una simulación de fluido interactiva: partículas de arena dorada que fluyen y se asientan según la gravedad, medida por la IMU integrada de 6 ejes. Inclina la placa y la arena cambia de dirección en tiempo real.
Code location: code_GFX2/Function/096_nRF52840/xiao_nrf52840_096_electronic_quicksand/
Cómo funciona
La simulación utiliza una rejilla de ocupación de 13×26 superpuesta sobre la pantalla de 80×160, donde cada celda es de 6×6 píxeles. Se colocan alrededor de 65 partículas en la rejilla, cada una con una posición, velocidad y un degradado de color dorado.
El IMU se lee vía I2C (D4/D5) usando la librería Seeed Arduino LSM6DS3 en la dirección 0x6A. Los valores de aceleración en bruto se filtran con un filtro de paso bajo y se usan para derivar un vector de gravedad. Cuando inclinas la placa:
- Actualización del vector de gravedad — los datos del acelerómetro se suavizan con un promedio móvil exponencial para evitar el parpadeo.
- Velocidad de las partículas — cada partícula se acelera en la dirección del vector de gravedad, con amortiguamiento y un factor de movilidad por partícula basado en su profundidad en el flujo.
- Ocupación de celdas — las partículas más profundas en el flujo (más cerca del "fondo" relativo a la gravedad) tienen movilidad reducida, creando un efecto de empaquetado realista.
- Renderizado diferencial — solo se redibujan las celdas donde las partículas entraron o salieron, minimizando el tráfico SPI y manteniendo la animación fluida en el panel pequeño.
Las partículas cercanas a la superficie fluyen libremente (mayor movilidad); las partículas enterradas más profundamente se compactan firmemente (menor movilidad), imitando cómo se comporta la arena real.
Ejecución de la demo
Paso 1. Abre xiao_nrf52840_096_electronic_quicksand.ino en Arduino IDE.
Paso 2. Selecciona la placa y el puerto, luego haz clic en Upload.
Paso 3. Una vez subido, la pantalla se llena de partículas doradas en la parte inferior. Inclina la placa en diferentes direcciones: la arena fluye como si fuera atraída por la gravedad.
Paso 4. Abre Tools > Serial Monitor (115200 baudios) para confirmar la inicialización:
LCD w=80 h=160
=== Electronic Quicksand 0.96 ===
imu.begin=0
Resultado esperado

Las partículas de arena dorada fluyen suavemente cuando inclinas la placa. Cuando se mantiene plana, la arena se asienta en la parte inferior de la pantalla. Gira la placa 90 grados y la arena fluye hacia el nuevo "fondo" en un segundo.
Demo 2: Levantar para activar
Esta demo implementa un sistema de suspensión/activación de pantalla impulsado por la interrupción de movimiento integrada del IMU en D14. La pantalla se apaga automáticamente (retroiluminación apagada + nRF52 en suspensión System ON) tras un periodo de inactividad configurable, y se activa al instante cuando levantas o mueves el dispositivo.
Ubicación del código: code_GFX2/Function/096_nRF52840/xiao_nrf52840_096_wakeup/
Cómo funciona
La demo utiliza el detector de eventos de activación integrado del LSM6DS3: una función de hardware que monitoriza internamente los datos del acelerómetro y activa el pin INT1 (conectado a D14 en esta placa) cuando el movimiento supera un umbral configurable. Esto significa que el MCU no necesita sondear continuamente el acelerómetro.
Configuración del IMU (LSM6DS3):
| Registro | Valor | Propósito |
|---|---|---|
CTRL3_C | 0x44 | Actualización de datos bloqueada (BDU) + auto-incremento |
CTRL1_XL | 0x40 | Acelerómetro @ 104 Hz, ±2g |
TAP_CFG | 0x80 | Habilitar interrupciones integradas |
WAKE_UP_THS | 0x05 | Umbral de activación (sensibilidad media-baja) |
WAKE_UP_DUR | 0x00 | Sin filtro de duración (activación sensible) |
MD1_CFG | 0x20 | Enrutar activación a INT1 |
Flujo de suspensión/activación:
- Estado activo — la pantalla está encendida, la retroiluminación al máximo brillo, la interfaz se actualiza cada 250 ms con datos en tiempo real del IMU.
- Suspensión automática — tras 8 segundos de inactividad, el sketch apaga la retroiluminación, muestra un mensaje "Sleep — Move to wake" y entra en suspensión System ON del nRF52 (modo de bajo consumo con retención de RAM). La interrupción de activación del IMU en D14 ya se configuró al inicio, por lo que la detección de movimiento permanece activa durante la suspensión.
- Activación — cuando el usuario levanta la placa, el IMU detecta movimiento y pone D14 en HIGH. El nRF52840 sale de la suspensión System ON, vuelve a encender la retroiluminación y redibuja la interfaz: el LCD y el IMU mantienen su estado porque la suspensión System ON conserva la RAM.
Botones de prueba manual:
| Botón | Pin | Acción |
|---|---|---|
| USR1 | D6 | Forzar suspensión |
| USR2 | D7 | Forzar activación |
Ejecución de la demo
Paso 1. Abre xiao_nrf52840_096_wakeup.ino en Arduino IDE, selecciona la placa y el puerto, y haz clic en Upload.
Paso 2. La pantalla muestra un panel compacto con el estado de energía, datos de movimiento y una cuenta regresiva. Deja la placa quieta: entrará automáticamente en suspensión tras 8 segundos.
Paso 3. Levanta la placa o agítala suavemente: la pantalla se activa de inmediato.
Paso 4. Abre Tools > Serial Monitor (115200 baudios) para observar el arranque y las transiciones de suspensión/activación:
=== XIAO nRF52840 Plus 0.96 IMU Wake Demo ===
[LCD] OK 0.96 ST7789 80x160
[IMU] LSM6DS3 begin=0
[IMU] CTRL1_XL = 0x40
[IMU] TAP_CFG = 0x80
[IMU] MD1_CFG = 0x20
[IMU] WAKE_UP_THS = 0x05
[IMU] D14 wake interrupt OK
[IMU] D14 pin state = 0
[BOOT] done. Screen should be on.
[SLEEP] screen off, entering System ON sleep
[SLEEP] loops=1 D14=0 awake=N
[SLEEP] loops=1025 D14=0 awake=N
[WAKE] D14 pin HIGH (polled)
[WAKE] src=0xA
[WAKE] reason=IMU_D14 wakeCount=8 sleptMs=4142 sleepLoops=1936 wakeSrc=0xA
[WAKE] src=0x0
Los campos sleptMs, sleepLoops y wakeSrc varían dependiendo de cuánto tiempo durmió la placa y qué gesto desencadenó la activación.
Resultado esperado

La pantalla muestra datos de movimiento en tiempo real mientras está activa. Tras 8 segundos de quietud, la pantalla se oscurece y el nRF52840 entra en suspensión de bajo consumo. Levanta el dispositivo y la pantalla se restaura al instante, con el contador de activaciones incrementado.
Micrófono y altavoz — Grabadora en flash
Esta demo convierte la pantalla IPS de 0,96'' en una pequeña grabadora de voz. Pulsa USR1 para capturar un clip corto desde el micrófono PDM integrado hacia el sistema de archivos flash interno del nRF52840, luego pulsa USR2 para reproducirlo a través de un amplificador I2S externo.
El micrófono PDM de la pantalla IPS de 0,96'' se conecta a los mismos pines que las otras placas de pantalla XIAO:
| Pin | Señal | Función |
|---|---|---|
| D0 | PDM_CLK | Salida de reloj PDM hacia el micrófono |
| D1 | PDM_DATA | Entrada de datos PDM desde el micrófono |
Ubicación del código: code_GFX2/Function/096_nRF52840/xiao_nrf52840_096_flash_record/
Configuración de hardware
El lado de reproducción necesita un amplificador I2S externo. La demo está escrita para la placa MAX98357A, conectada a los pads de prueba I2S de la pantalla IPS de 0,96'':
| Pin XIAO | Señal I2S | MAX98357A |
|---|---|---|
| 3V3 | Alimentación | VIN |
| GND | Tierra | GND |
| D11 | I2S_SD (salida de datos) | DIN |
| D12 | I2S_SCK (reloj de bit) | BCLK |
| D13 | I2S_WS (word select) | LRC |
Desconecta la alimentación por USB antes de cablear el amplificador y el altavoz. Conecta el altavoz a los terminales SPK+ y SPK- del MAX98357A — no conectes ninguno de los cables del altavoz a GND.
La pantalla IPS de 0,96'' no tiene ranura para tarjeta SD, por lo que esta demo graba en el sistema de archivos flash interno (InternalFS) del nRF52840. InternalFS es de unos 28 KB — el tutorial graba 11.200 muestras mono a 16 kHz, produciendo unos 22 KB de audio PCM y una duración de grabación de aproximadamente 0,7 segundos.
Cómo funciona
Pantalla:
La pantalla es controlada por Seeed_GFX2 con Board_XIAO_0inch96_LCD<38, 37> y Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789 (80×160, BGR, rotación 2) mediante SPI por hardware a 10 MHz.
Grabación (USR1):
- El sketch inicia el periférico PDM a 16 kHz, un solo canal y captura muestras en bruto en un búfer de 11200 muestras (≈ 0,7 s, ≈ 22 KB de PCM) a través de una ISR (
onPdmData). - Una pantalla de progreso muestra el porcentaje de grabación y el tiempo transcurrido en tiempo real.
- Cuando el búfer está lleno, el sketch antepone una cabecera WAV de 44 bytes y escribe el archivo
/REC_RAW.WAVen InternalFS.
Reproducción (USR2):
- El WAV se carga de nuevo desde InternalFS.
- El sketch controla el periférico I2S del nRF52840 en modo maestro con una relación de 32× (≈ 16 kHz LRCK), enviando tramas estéreo de 16 bits al MAX98357A con una ganancia de 0,75× (cada muestra mono se duplica en ambos canales).
- Un esquema de doble búfer (ping-pong) mantiene el flujo de audio ininterrumpido hasta que termina el clip.
Botones:
| Botón | Pin | Acción |
|---|---|---|
| USR1 | D6 | Grabar un nuevo clip (sobrescribe el anterior) |
| USR2 | D7 | Reproducir el clip guardado |
Las bibliotecas PDM, Adafruit TinyUSB, Adafruit LittleFS e InternalFileSystem vienen incluidas con Seeed nRF52 Boards 1.1.13 — no instales versiones separadas desde el Library Manager. Este tutorial no usa SdFat.
Ejecutar la demo
Paso 1. Abre xiao_nrf52840_096_flash_record.ino en Arduino IDE.
Paso 2. Selecciona Tools > Board > Seeed nRF52 Boards > Seeed XIAO nRF52840 Plus y el Port correcto.
Paso 3. Haz clic en Upload.
Paso 4. La pantalla muestra la pantalla de espera de "Recorder". Pulsa USR1 — una barra de progreso roja "REC" se llena mientras graba. Cuando termina, guarda el WAV y vuelve a la pantalla de espera.
Paso 5. Pulsa USR2 — el clip se reproduce a través del altavoz MAX98357A conectado, mientras la pantalla muestra "Playing...".
Resultado esperado

Después de pulsar USR1, la barra de progreso roja se llena hasta el 100% y el clip se guarda. Al pulsar USR2 se reproduce la grabación a través del MAX98357A. El archivo WAV se almacena en InternalFS y sigue disponible después de un reinicio o un ciclo de alimentación. Grabar de nuevo con USR1 sobrescribe el archivo anterior.
Este tutorial se ha compilado, subido y probado a nivel de hardware con la XIAO nRF52840 Plus, la pantalla IPS de 0,96'', un amplificador MAX98357A y un altavoz externo.
Botones de usuario
La pantalla IPS de 0,96'' tiene dos pulsadores físicos conectados a la XIAO nRF52840 Plus:
| Botón | Pin | Lógica | Etiqueta serigrafiada |
|---|---|---|---|
| USR1 | D6 | Activo en bajo (pulsado = LOW) | USR1 |
| USR2 | D7 | Activo en bajo (pulsado = LOW) | USR2 |
A diferencia de la pantalla IPS de 1,14'', la pantalla IPS de 0,96'' no tiene un tercer botón (no hay USR3 en D19). Tampoco tiene pads de salida dedicados para botones.
Lectura de botones
Las demos integradas configuran los botones con la resistencia de pull-up interna:
const int USR1 = D6;
const int USR2 = D7;
void setup() {
pinMode(USR1, INPUT_PULLUP);
pinMode(USR2, INPUT_PULLUP);
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
if (digitalRead(USR1) == LOW) {
Serial.println("USR1 (D6) pressed");
delay(200); // simple debounce
}
if (digitalRead(USR2) == LOW) {
Serial.println("USR2 (D7) pressed");
delay(200);
}
}
Eliminación de rebotes con interrupciones
Para un manejo de botones sensible y sin rebotes, sin bloquear el bucle principal, puedes usar interrupciones por cambio de pin:
volatile bool btn1Flag = false;
volatile bool btn2Flag = false;
void btn1Isr() { btn1Flag = true; }
void btn2Isr() { btn2Flag = true; }
void setup() {
pinMode(D6, INPUT_PULLUP);
pinMode(D7, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D6), btn1Isr, FALLING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D7), btn2Isr, FALLING);
}
void loop() {
if (btn1Flag) {
btn1Flag = false;
delay(30); // debounce settling time
if (digitalRead(D6) == LOW) {
// handle USR1 press
}
}
if (btn2Flag) {
btn2Flag = false;
delay(30);
if (digitalRead(D7) == LOW) {
// handle USR2 press
}
}
}
Comportamiento predeterminado en el Dashboard de fábrica
En el firmware de fábrica precargado, los botones se asignan de la siguiente manera (puedes sobrescribir esto en tu propio código):
| Botón | Pin | Acción |
|---|---|---|
| USR1 | D6 | Cambiar el brillo de la pantalla (100% → 75% → 50% → 25% → 100%) |
| USR2 | D7 | Conmutar la retroiluminación de la pantalla ON/OFF |
Cuando la pantalla está apagada (conmutada mediante USR2), al pulsar USR2 de nuevo se restaura al nivel anterior distinto de cero.
Estado de la batería
Esta demo muestra el estado de la batería — un icono de batería con nivel de carga y estado de carga — en la pantalla IPS de 0,96''. Detecta si una batería LiPo está físicamente conectada y muestra uno de tres estados: USB PWR (sin batería), porcentaje (solo batería) o charging (USB + batería).
La pantalla IPS de 0,96'' no tiene un pin ADC de batería dedicado (D16 es NC) — el voltaje de la batería se mide a través del divisor interno del módulo XIAO nRF52840 Plus.
Ubicación del código: code_GFX2/Function/096_nRF52840/xiao_nrf52840_096_battery_status/
Cómo funciona
Pantalla:
La pantalla es controlada por Seeed_GFX2 con Board_XIAO_0inch96_LCD<38, 37> y Config_Seeed_0inch96_LCD_ST7789 (80×160, BGR, rotación 2) mediante SPI por hardware a 10 MHz.
Circuito de batería:
La nRF52840 Plus usa tres pines GPIO para formar un sistema completo de monitorización de batería:
| Señal | Pin nRF52840 | Función |
|---|---|---|
READ_BAT | P0.14 | Habilitación del divisor de voltaje de batería. Activo en bajo — ponlo en LOW para habilitar el divisor y luego suéltalo a HIGH (alta impedancia) para ahorrar energía. |
VBAT_ADC | PIN_VBAT (AIN7 / P0.31) | Entrada analógica que lee el voltaje de batería dividido. |
CHG | P0.17 | Indicador de estado de carga. Activo en bajo — lee LOW cuando hay un cargador conectado y la batería se está cargando. |
Detección:
Con USB-C, un voltaje VBAT estático no puede indicar si hay una batería presente — el nodo BAT del cargador puede parecer una celda Li-ion real incluso sin batería conectada. Así que la demo primero aprende una línea base solo USB, luego confirma la inserción de la batería solo después de un desplazamiento sostenido hacia abajo de VBAT, y confirma la extracción tras una lectura ruidosa/saltada combinada con ~CHG pasando a HIGH. Esto refleja la lógica de detección del Dashboard de fábrica.
Estados del icono:
- Sin batería — icono de batería con contorno gris y una cruz roja, etiquetado como USB PWR.
- Batería presente — icono de batería con contorno blanco y relleno de color (verde / amarillo / rojo según el porcentaje), etiquetado con el porcentaje y el voltaje.
- Cargando — relleno cian con un icono de rayo, etiquetado con el porcentaje y el voltaje.
El pin ~CHG se lee a través de los registros GPIO en bruto del nRF52840 (nrf_gpio_cfg_input() y NRF_P0->IN) en lugar de digitalRead(). En el API de Arduino, los números de pin siguen el mapeo del paquete de la placa, donde digitalRead(17) en realidad lee P0.07 (la línea de datos I2C del IMU de 6 ejes) en lugar de P0.17. Las constantes 14 y 17 aquí son números de pin P0.x en bruto de Nordic (P0.14 y P0.17), que es exactamente lo que esperan las llamadas a registros.
La demostración utiliza la resistencia de lado bajo calibrada de fábrica de 499 kΩ (relación del divisor ≈ 3.004), no el valor nominal de 510 kΩ. El divisor está integrado en el propio módulo XIAO nRF52840 Plus, no en la placa de pantalla. El pin de habilitación P0.14 es activo en bajo: ponlo en LOW para habilitar el divisor y luego déjalo en alta impedancia (INPUT) para minimizar el consumo de corriente en reposo cuando la batería no se está midiendo.
Ejecutar la demostración
Paso 1. Abre xiao_nrf52840_096_battery_status.ino en Arduino IDE.
Paso 2. Selecciona Tools > Board > Seeed nRF52 Boards > Seeed XIAO nRF52840 Plus y el Port correcto.
Paso 3. Haz clic en Upload.
Paso 4. Observa la pantalla: muestra el icono de la batería con el estado actual. Conecta o desconecta una batería LiPo (o el cable USB-C) para ver cómo el icono cambia entre los tres estados.
Resultado esperado
![]() USB PWR (sin batería) | ![]() Percentage (solo batería) |
![]() Charging (USB + batería) | ![]() Battery connector (parte trasera) |
Sin batería, la pantalla muestra una batería gris con una cruz roja y la etiqueta USB PWR. Inserta una batería LiPo y el icono cambia a un relleno de color con el porcentaje y el voltaje. Conecta USB-C mientras haya una batería presente y el relleno se vuelve cian con un rayo, indicando que se está cargando.
La demostración también imprime una línea de diagnóstico en el Monitor Serie cada 500 ms, por ejemplo:
VBAT 3.87V charging 85 spread=5 usb=ON base=4.140 baseValid=Y state=PRESENT filter=STABLE removeCount=0
Recursos
- 🗃️[Archivos de diseño de PCB] XIAO 0.96'' IPS Display (nRF52840) KiCad Project
- 📄[Esquemático] XIAO 0.96'' IPS Display (nRF52840) Schematic
- 📦[Modelo 3D] XIAO 0.96'' IPS Display (STEP)
- 🖨️[Caja impresa en 3D] XIAO 0.96'' IPS Display Enclosure (by gokul)
- 📄[Hoja de datos] 0.96 Inch Display Datasheet
- 💾[Firmware de fábrica] XIAO 0.96'' IPS Display (nRF52840) Factory Firmware
- [Demostración] Código de demostración de la placa de pantalla XIAO — todas las demostraciones de Function están en el directorio
code_GFX2/Function/096_nRF52840/
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.