Saltar al contenido principal

Comenzar con el Rastreador LoRaWAN

Este capítulo te muestra cómo configurar rápidamente tu SenseCAP T1000-E LoRaWAN Tracker con la App SenseCraft.

pir

Descripción General del Hardware

Diagrama

pir

Descripciones de Pines

No.NombreFunciónDescripción
1P0.00XL1Conexión para cristal de 32.768 kHz
2P0.01XL2Conexión para cristal de 32.768 kHz
3P0.02

E/S Digital

Entrada analógica

Detección de nivel de batería
4P0.03

E/S Digital

Entrada analógica

E/S LED Rojo
5P0.04

E/S Digital

Entrada analógica

Detección de voltaje VCC
6P0.05

E/S Digital

Entrada analógica

Detección de inserción de cargador, debe configurarse sin pullup o pulldown
7P0.06E/S DigitalE/S de tecla, debe configurarse como input_pulldown
8P0.07E/S DigitalLR1110 BUSY
9P0.08E/S DigitalAG3335 VRTC EN
10P0.09Entrada NFCNC
11P0.10Entrada NFCNC
12P0.11E/S DigitalSPI SCK
13P0.12E/S DigitalSPI CS
14P0.13E/S DigitalUART1 TX Para AG3335
15P0.14E/S DigitalUART1 RX Para AG3335
16P0.15E/S DigitalAG3335 RTC Interrupt
17P0.16E/S DigitalUART1 TX Para debug
18P0.17E/S DigitalUART1 RX Para debug
19P0.18ResetReset
20P0.19E/S DigitalQSPI Clock para FLASH
21P0.20E/S DigitalQSPI CS para FLASH
22P0.21E/S DigitalQSPI IO0 para FLASH
23P0.22E/S DigitalQSPI IO1 para FLASH
24P0.23E/S DigitalQSPI IO2 para FLASH
25P0.24E/S DigitalE/S LED Verde
26P0.25E/S DigitalBuzzer PWM
27P0.26E/S DigitalI2C SDA
28P0.27E/S DigitalI2C SCL
29P0.28

E/S Digital

Entrada analógica

NC
30P0.29

E/S Digital

Entrada analógica

Entrada ADC del Sensor de Luz
31P0.30

E/S Digital

Entrada analógica

NC
32P0.31

E/S Digital

Entrada analógica

Entrada ADC del Sensor de Temperatura
33P1.00E/S DigitalQSPI IO3 para FLASH
34P1.01E/S DigitalLR1110 DIO9
35P1.02E/S DigitalInterrupción del Acelerómetro
36P1.03E/S DigitalEstado del Cargador
37P1.04E/S DigitalCargador Completo
38P1.05E/S DigitalHabilitación del Buzzer
39P1.06E/S DigitalHabilitación VCC del Sensor
40P1.07E/S DigitalHabilitación del Acelerómetro
41P1.08E/S DigitalSPI MISO
42P1.09E/S DigitalSPI MOSI
43P1.10E/S DigitalLR1110 RESET
44P1.11E/S DigitalAG3335 PWR EN
45P1.12E/S DigitalAG3335 SLEEP Interrupt
46P1.13E/S DigitalHabilitación de Flash
47P1.14E/S DigitalAG3335 RESETB OUT
48P1.15E/S DigitalAG3335 Reset

Descripción General del Firmware Demo

Descripción de Posicionamiento

UbicaciónDescripción
GNSSCargar información de longitud y latitud.
(Normalmente no hay señal GPS en interiores, por lo que se recomienda probar el dispositivo al aire libre para obtener la ubicación)
Wi-FiCargar la dirección MAC e información RSSI del AP Wi-Fi.
BluetoothCargar la dirección MAC e información RSSI del beacon Bluetooth.

Botón

Acción del BotónDescripción
Presión larga por 3 segundosEncender/apagar
Hacer clic en el botón 3 vecesActivar/desactivar Bluetooth
Doble clicActivar/desactivar alerta SOS
Hacer clic una vezCargar datos de ubicación/batería/sensor

LED

Estado del LEDDescripción
LED RojoSólidoCargando
ParpadeoCarga anormal
LED VerdeSólido

Dispositivo en modo DFU.

Reinicia el dispositivo para salir del modo DFU (Mantén presionado el botón, luego suéltalo inmediatamente después de conectar el cable de carga)

Encendido 500ms/Apagado 1s

Bluetooth encendido
RespiraciónUniéndose a la red LoRaWAN
Parpadeo rápido por 2s y luego apagadoSe unió exitosamente a la red LoRaWAN

Función del Sensor

El SenseCAP T1000 Tracker está equipado con 3 sensores: Sensor de temperatura, Sensor de luz y Acelerómetro de 3 ejes. Puedes elegir habilitar o deshabilitar estos sensores:

nota

Cuando los sensores están encendidos, el dispositivo consumirá más energía.

SensorDescripción
Temperatura

Sensor de temperatura independiente integrado.

Puede haber algún retraso en la medición de temperatura aquí, porque está separado de la carcasa.

Rango: -20 a 60℃; Precisión: ± 1℃(mín 0.5℃, máx 1℃); Resolución: 0.1℃

Luz

El sensor de luz no es el valor real de lúmenes monitoreado, sino un porcentaje de la luz desde oscuridad hasta cantidad. Principalmente puede usarse para monitoreo anti-demolición y algún monitoreo sensible a la luz.

Rango: 0 a 100%, (0% es oscuro, 100% es más brillante)

Acelerómetro de 3 EjesAl establecer el valor de aceleración, se activan eventos de movimiento y eventos de choque.

Batería

La duración de la batería depende de factores como el intervalo de enlace ascendente, uso del sensor, distancia de transmisión LoRa y temperatura de operación. La duración prevista de la batería se basa en un ambiente de trabajo típico (25°C) y sirve como referencia. La duración real de la batería puede variar.

EU868(1C/SF12)

Intervalo de Carga1 minuto5 minutos60 minutos1 día
Duración de Batería(día)2.4611.7284.68184.86

US915(1C/SF9)

Intervalo de Carga1 minuto5 minutos60 minutos1 día
Duración de Batería(día)2.8913.6692.59186.83

Comenzar

Presiona el botón por 3s para encender el dispositivo, una melodía ascendente indica que el dispositivo se ha encendido exitosamente.

Conectar vía App

  • Paso 1: Descargar la App SenseCraft

pir

Inicia sesión en la APP SenseCraft.

tip

Selecciona la Ubicación del Servidor como Global.

pir

  • Paso 2: Agregar Dispositivo

Haz clic en la pestaña Add Device en la parte superior derecha, luego escanea el código QR en la etiqueta del dispositivo.

pir

Configurar el Dispositivo

  • Navega a la página User -> Device Bluetooth Configuration.

pir

  • Haz clic en el botón 3 veces para entrar al modo de configuración. Nombre del dispositivo: T1000-E xxxx(los últimos cuatro dígitos de la dirección MAC).

Configuración Rápida

Para un inicio rápido con la nube SenseCAP, puedes seleccionar Quick Configuration.

pir

Configura el Frequency Plan según tu región, y establece el Uplink Interval que desees.

pir

Configuración Avanzada

Para uso avanzado, por favor selecciona Advanced Configuration.

pir

Puedes ver la información actual del dispositivo, que incluye el device EUI, versión de hardware/software, batería, etc.

pir

Navega a Settings para configurar los parámetros.

pir

  • Configuración LoRa
ParámetrosDescripción
PlataformaSenseCAP for The Things Network(por defecto)

Un servidor TTN propietario de SenseCAP. Listo para usar cuando se empareja con un gateway SenseCAP.

Gateway Exterior SenseCAP
Gateway Interior SenseCAP
SenseCAP for Helium

Una consola privada de Helium de SenseCAP.

Listo para usar con SenseCAP Mate App y Portal.

HeliumServidor Público de Helium
The Things NetworkServidor Público TTN
Other PlatformOtro Servidor de Red LoRaWAN
Plan de FrecuenciaEU868/US915/AU915/KR920/IN865/AS923-1/AS923-2/AS923-3/AS923-4EU868 por defecto
Política de Paquetes1CHabilitado por defecto
LoRaWAN ADRHabilitado por defectoHabilitado por defecto
Restaurar Configuración LoRaHabilitado por defectoHabilitado por defecto
  • Configuración General
ParámetrosDescripción
Acelerómetro de 3 ejesHabilitar/Deshabilitar, deshabilitado por defectoCargar los datos del acelerómetro de 3 ejes
Modo de Reporte SOSÚnico (por defecto)Cargar datos y reportar evento SOS una vez.
Alarma del zumbador por 3 segundos
ContinuoCargar datos y reportar evento SOS cada minuto, termina después de 30 veces.
Alarma del zumbador por 30 segundos
Intervalo de Enlace Ascendente (min)1-10080min, 60min por defectoCargar datos a intervalos.
Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el consumo de energía
Estrategia de GeolocalizaciónSolo GNSS (por defecto)Utiliza únicamente sistemas de satélites GPS para determinar la posición
Solo Wi-FiCargar la dirección MAC e información RSSI del AP Wi-Fi
Solo BluetoothCargar la dirección MAC e información RSSI del beacon Bluetooth
GNSS + Wi-FiUtiliza posicionamiento GPS primero, si GPS falla, entonces utiliza Wi-Fi en un ciclo de geolocalización
Bluetooth + GNSSUtiliza posicionamiento Bluetooth primero, si Bluetooth falla, entonces utiliza GNSS en un ciclo de geolocalización
Bluetooth + Wi-FiUtiliza posicionamiento Bluetooth primero, si Bluetooth falla, entonces utiliza Wi-Fi en un ciclo de geolocalización
Bluetooth + Wi-Fi + GNSSUtilizar Bluetooth, Wi-Fi y GNSS para posicionamiento por turnos (cambiar al siguiente tipo de posicionamiento después de que un tipo de posicionamiento falle)
GNSS(GPS)Tiempo Máximo de Escaneo GNSS (s)10-120s, 30s por defecto
Escaneo IBeaconNúmero máximo de escaneos BLE3-5, 3 por defecto
Tiempo de Espera de Escaneo (s)3-10s, 3s por defecto
UUID de Grupo (Hex)Establecer Filtro UUID, hasta 16 bytes.
Por ejemplo, si se establece como '01 020304', filtrará beacons con el patrón '0102 03 04 xx xx xx ...'
Escaneo Wi-FiNúmero máximo de escaneos Wi-Fi3-5, 3 por defecto

Vista de Datos del Dispositivo

Aplicación SenseCraft

Verificar la Ubicación en la APP.

pir

Portal SenseCAP

La función principal del Portal SenseCAP es gestionar dispositivos SenseCAP y almacenar datos. Está construido sobre Azure, un servicio en la nube seguro y confiable de Microsoft. Los usuarios pueden solicitar una cuenta y vincular todos los dispositivos a esta cuenta. El Portal SenseCAP proporciona un portal web y API. El portal web incluye Panel de Control, Gestión de Dispositivos, Gestión de Datos y Gestión de Claves de Acceso. La API está abierta a los usuarios para desarrollo adicional.

  • Panel de Control: Incluye Resumen de Dispositivos, Anuncios, Datos de Escena y Gráfico de Datos, etc.
  • Gestión de Dispositivos: Gestionar dispositivos SenseCAP.
  • Gestión de Datos: Gestionar datos, incluyendo sección de Tabla de Datos y Gráfico, proporcionando métodos para buscar datos.
  • Sistema de Subcuentas: Registrar subcuentas con diferentes permisos.
  • Gestión de Claves de Acceso: Gestionar Clave de Acceso (para acceder al servicio API), incluyendo Crear Clave, Actualizar Clave y Verificar Clave.

pir

Vista de Datos del Dispositivo

Iniciar sesión en Portal SenseCAP

Si has creado una cuenta a través de la APP, puedes iniciar sesión directamente.

  1. Seleccionar registrar cuenta, ingresar información de correo electrónico y hacer clic en "register", el correo de registro será enviado al buzón del usuario

  2. Abrir el correo "SenseCAP...", hacer clic en el enlace de salto, completar la información relevante y completar el registro

  3. Regresar a la interfaz de inicio de sesión y completar el inicio de sesión

Consultar Guía de Usuario del Portal SenseCAP para más detalles.

pir

pir

API SenseCAP

La API SenseCAP es para que los usuarios gestionen dispositivos IoT y datos. Incluye 3 tipos de métodos API: protocolo HTTP, protocolo MQTT y protocolo Websocket.

  • Con la API HTTP, los usuarios pueden gestionar dispositivos LoRa, para obtener datos en bruto o datos históricos.
  • Con la API MQTT, los usuarios pueden suscribirse a los datos de medición en tiempo real del sensor a través del protocolo MQTT.
  • Con la API Websocket, los usuarios pueden obtener datos de medición en tiempo real de sensores a través del protocolo Websocket.

Por favor consultar Guía de Usuario de API para más detalles.

pir

Decodificador

Recursos

GitHub

Loading Comments...