Saltar al contenido principal

Comienza con Wio Tracker L1

tip

La Serie Wio Tracker L1 comparte el mismo marco de hardware. Aunque la guía en video es para el L1 Pro, es aplicable a todos los demás productos de la serie L1.

Tutorial en video

Parte 1 Unboxing

Cuando uses los modelos L1, L1 Lite o L1 E-Ink por primera vez, después de conectarlos a la fuente de alimentación USB, levanta el interruptor de encendido hacia arriba para encenderlos.

Parte 2 Flasheo del firmware

note

Por favor, don't use NRF-OTA para actualizar el firmware, puede hacer que el dispositivo quede completamente inservible.

Parte 3 Uso del dispositivo

Joystick de cuatro direcciones

El firmware del L1 E-Ink actualmente no es compatible con el joystick de cuatro direcciones. Si quieres usar el joystick, compra otros modelos.

Barra de menú

pir

Solo el firmware 2.7 es compatible con la barra de menú. Si quieres usar la barra de menú, sigue el Tutorial de flasheo de firmware para actualizar el firmware.

pir

Zumbador

Si quieres encender o apagar el zumbador, primero update the firmware a la versión 2.7. Porque solo el firmware versión 2.7 tiene la barra de menú.

  • Encender el zumbador Setting (icon shaped like the gear) -> Notification -> Buzzer Action -> Disable
  • Apagar el zumbador Setting (icon shaped like the gear) -> Notification -> Buzzer Action -> All enabled

Parte 4 Conexión con el teléfono

Parte 5 Diferentes estados

Primeros pasos

note

Cuando el dispositivo esté en los estados siguientes, por favor no lo reinicies ni lo apagues manualmente. De lo contrario, el dispositivo puede quedar inservible.

  1. No ha terminado el proceso de transmisión de mensajes
  2. Está siendo configurado

Flashear firmware

note

Por favor, don't use NRF-OTA para actualizar el firmware, puede hacer que el dispositivo quede completamente inservible.

Visita Meshtastic Web Flasher.

Para L1, L1 Lite y L1 Pro, selecciona el dispositivo de destino Seeed Wio Tracker L1 y elige el firmware más reciente, luego haz clic en Flash.

pir

pir

Para L1 E-Ink, selecciona el dispositivo de destino Seeed Wio Tracker L1 E-Ink y elige el firmware más reciente, luego haz clic en Flash.

pir

pir

Enciende el dispositivo, haz clic en Enter DFU Mode, aparecerá un puerto serie llamado Tracker L1, haz clic y conéctalo, y debería mostrarse una unidad llamada Tracker L1.

pir

Arrastra el archivo UF2 a la unidad DFU. El firmware debería flashearse después de que el archivo se descargue y el dispositivo se reinicie.

Encender el dispositivo

Conecta el cable USB para activar el dispositivo. Levanta el interruptor de encendido hacia arriba para encenderlo.

tip

Si el dispositivo no responde cuando presionas el botón, por favor cárgalo primero. No uses un cargador de carga rápida.

Conectar mediante la app

  • Selecciona el dispositivo de destino en el panel de Bluetooth.

pir

  • Introduce el código que aparece en la pantalla y luego haz clic en OK para conectar el dispositivo.

pir

Conectar mediante la página web

Si quieres enviar mensajes de texto y comunicarte con otros nodos en la página web, ahora puedes conectar el dispositivo al Sitio web de Meshtastic.

Paso 1: Abre la página web

Haz clic aquí para ir al sitio web.

pir

Paso 2: Añadir el nuevo dispositivo

Haz clic en "+ New Connection".

pir

Hay dos formas de conectar. Puedes elegir el método que prefieras.

Método 1: Vía Bluetooth

Elige el método Bluetooth. Elige el ID del dispositivo en la ventana emergente.

pir

Método 2: Vía puerto serie

Elige el método serie. Abre el administrador de dispositivos para ver a qué puerto está conectado el dispositivo. Elige ese puerto en la ventana emergente.

pir

Tu dispositivo se mostrará en la lista. Haz clic para conectar. Si la conexión tiene éxito, podrás ver el estado del dispositivo directamente en la página web.

pir

Configurar el LoRa

Para empezar a comunicarte a través de la malla, debes configurar tu región. Este ajuste controla qué rango de frecuencias usa tu dispositivo y debe establecerse de acuerdo con tu ubicación regional.

pir

Lista de regiones

Código de regiónDescripciónRango de frecuencia (MHz)Ciclo de trabajo (%)Límite de potencia (dBm)
UNSETSin configurarN/AN/AN/A
USEstados Unidos902.0 - 928.010030
EU_868Unión Europea 868MHz869.4 - 869.651027

Consulta Región LoRa por país para obtener una lista más completa.

info

EU_868 debe cumplir con una limitación de ciclo de trabajo por hora del 10%, calculada cada minuto sobre una base móvil de 1 hora. Tu dispositivo dejará de transmitir si alcanzas este límite, hasta que se le permita de nuevo.

Ahora que has configurado la región LoRa en tu dispositivo, puedes continuar configurando cualquier LoRa Configs para adaptarlas a tus necesidades.

Configurar GPS

Por favor, activa el GPS. Puedes ajustar el intervalo de actualización y el intervalo de difusión para obtener información de ubicación más actualizada.

pir

Para IOS, por favor activa Accurate Location. De lo contrario, el posicionamiento puede desviarse.

pir

Conexión de sensores

pir

Puedes añadir sensores al dispositivo mediante la interfaz Grove. Los siguientes sensores han sido verificados como compatibles con la interfaz Grove del dispositivo.

Tipo de sensorModelo de sensor
Sensor ambientalPresiónBMP085
TemperaturaMCP9808 、PCT2075
Temperatura y humedadSHT31/SHTC3/SHT4X、AHT10
Temperatura, humedad y presiónBME280
OtrosFrecuencia cardíaca y SpO₂MAX30102
Teclado I2CCardKB
  • Activa Telemetry para obtener datos del sensor. Si quieres mostrar los datos del sensor en la pantalla OLED, activa on screen

pir

La pantalla OLED mostrará los datos del sensor si activas on screen.

pir

Conexión de pantalla

  • Pantalla E-Ink Haz clic aquí para obtener la pantalla E-Ink compatible.

pir

  • Pantalla OLED Haz clic aquí para obtener la pantalla OLED compatible. El controlador OLED actual es SSD1306.

pir

Teclado virtual

pir

¡La versión de firmware 2.7 ahora admite teclado virtual! Puedes escribir mensajes directamente en el dispositivo para comunicarte con otro dispositivo. Sigue el tutorial de flasheo de firmware para actualizar el firmware.

pir

Preguntas frecuentes (FAQ)

Dispositivo bloqueado e instalación del bootloader

Descripción:

El dispositivo no responde, no hay LED, no se puede emparejar con tu App. Si encuentras que el dispositivo está completamente muerto después de flashear tu propio firmware, también puedes intentar reinstalar el bootloader.

note

Cuando estés flasheando el bootloader, asegúrate de que la conexión del cable sea estable y NO lo desconectes durante el proceso de flasheo.

  • Paso 1: Haz clic aquí para descargar el Bootloader

  • Paso 2: Entra en modo DFU

    Haz doble clic en el botón RST para entrar en modo DFU. Aparecerá el disco llamado "Tracker L1".

    pir

  • Paso 3: Pega el archivo del bootloader

    Sustituye todos los archivos del disco por el archivo de bootloader descargado.

  • Paso 4: Flashea el firmware

    Cuando hayas completado los pasos anteriores, puedes seguir este paso para flashear el firmware de la aplicación. Puede que necesites entrar en modo DFU manualmente

No se puede entrar en DFU y entrar en modo DFU manualmente

Conecta el dispositivo a tu PC, pulsa dos veces el botón Reset. El LED amarillo permanecerá encendido de forma fija y aparecerá en tu PC una nueva unidad USB llamada Tracker L1.

Salir del modo DFU

Pulsa una vez el botón Reset para salir del modo DFU.

El dispositivo se apaga automáticamente

Descripción

  • Después de encender el dispositivo, se apagará o reiniciará automáticamente después de un rato.
  • El registro del puerto serie se ejecuta durante un tiempo y luego se detiene.

Esto posiblemente se deba a reiniciar o apagar el dispositivo manualmente y a la fuerza cuando el dispositivo se encuentra en los siguientes estados: sin haber terminado el proceso de transmisión de mensajes, estando en configuración......

Solución de problemas

haz clic aquí para ver el vídeo. Necesitas realizar un borrado de la memoria flash y luego volver a flashear el firmware más reciente.

Restablecimiento de fábrica

Si quieres restaurar la configuración predeterminada, puedes hacer un restablecimiento de fábrica. Hay dos métodos para que realices el restablecimiento de fábrica.

  • haz clic aquí para ver el vídeo. Necesitas realizar un borrado de la memoria flash y luego volver a flashear el firmware más reciente.

  • Haz clic en el botón Factory Reset en la App. El dispositivo se reiniciará automáticamente con la configuración de fábrica.

    pir

Restablecimiento de NodeDB

NodeDB es la base de datos local que almacena información sobre los nodos descubiertos en la red Mesh actual, incluyendo:

  • ID de nodo
  • Nombre de usuario
  • Información de ubicación
  • Información de señal (SNR)
  • Hora de última visualización

Cuándo restablecer

Restablece NodeDB cuando:

  • La lista de nodos contiene entradas obsoletas, duplicadas o no válidas.
  • Te mueves a un entorno Mesh diferente y quieres redescubrir los nodos cercanos.
  • La información de los nodos en la app parece incorrecta o incompleta.
peligro

Restablecer NodeDB solo borra la base de datos de nodos almacenada en el dispositivo. No realiza un restablecimiento de fábrica y no elimina la configuración básica del dispositivo.

Método 1: Restablecer desde el dispositivo

  1. Abre el menú en el dispositivo.
  2. Ve a Node Actions / Settings.
  3. Selecciona Reset NodeDB.
  4. Confirma el restablecimiento.

Pantallas de ejemplo

Paso 1: Pulsa el botón del dispositivo para entrar en el menú.

Device button to enter the menu

Paso 2: Busca Reset NodeDB en el menú.

Reset NodeDB option in the device menu

Método 2: Restablecer desde la App

  1. Abre la app y conéctate al dispositivo de destino.
  2. Ve a Settings.
  3. Toca Device.
  4. Desplázate hasta la parte inferior de la página Device Config y busca Reset NodeDB.
  5. Tócalo y confirma la acción.

Ruta en la App

Settings > Device > Reset NodeDB

Pantallas de ejemplo

Paso 1: Abre Device desde la página Settings.

Device entry in Settings

Paso 2: Toca Reset NodeDB en la página Device Config.

Reset NodeDB button in Device Config

tip

Ten en cuenta la diferencia entre las siguientes opciones:

  • Reset NodeDB: Solo borra la base de datos de nodos.
  • Factory Reset: Restaura el dispositivo a la configuración de fábrica y elimina más datos de configuración.

Qué ocurre después del restablecimiento

Después de ejecutar Reset NodeDB, el dispositivo borra la lista de nodos almacenada actualmente. A medida que el dispositivo siga funcionando, volverá a descubrir y registrar los nodos cercanos.

Puedes observar lo siguiente:

  • La lista de nodos puede quedar temporalmente vacía o más pequeña.
  • Los nodos volverán a aparecer gradualmente a medida que el dispositivo continúe funcionando.
  • Los registros históricos de nodos almacenados anteriormente ya no estarán disponibles.

Notas

  • Antes de restablecer, asegúrate de que el problema esté realmente relacionado con una lista de nodos anormal.
  • Si el problema es solo un retraso en la visualización de los nodos, espera un momento primero para ver si se recupera automáticamente.
  • Si el problema persiste después de restablecer NodeDB, continúa solucionando la configuración del dispositivo u otras posibles causas.
  • Usa Factory Reset con cuidado para evitar eliminar accidentalmente la configuración del dispositivo.

Calidad de la señal

  • SNR refleja la calidad del enlace de comunicación. Un dispositivo normal suele funcionar por encima de -7 dB. Un dispositivo con un SNR inferior a -10 dB indica un rendimiento deficiente.

  • RSSI está determinado conjuntamente por el dispositivo y su entorno. Un dispositivo normal suele funcionar por encima de -110 dBm. Un dispositivo con un RSSI inferior a -115 dBm se considera que tiene un rendimiento deficiente.

    Para lograr el mejor efecto de señal, utiliza el dispositivo en un área abierta y sin obstrucciones, con una interferencia mínima.

Antena compatible

Si necesitas un reemplazo de antena para L1 Pro, haz clic aquí para conseguir una.

Recursos

Loading Comments...