Acoplar reCamera n8n Telegram
Introducción
Entre los diversos escenarios de aplicación de IoT, el intercambio de información y el procesamiento automático entre dispositivos suelen demostrar más el valor del sistema que la mera capacidad de reconocimiento. reCamera ofrece capacidades estables de reconocimiento visual con IA local, mientras que n8n proporciona una plataforma flexible de orquestación visual para el procesamiento de datos y la automatización de procesos. Cuando se combinan, la información de detección ya no se limita a los dispositivos locales, sino que puede convertirse en una fuente de eventos que puede aprovecharse aún más.
Este tutorial presenta un método de integración sencillo y eficiente: los resultados de reconocimiento de reCamera se envían en forma de texto a n8n, y luego n8n los envía automáticamente al Bot personal de Telegram creado por el usuario a través de la API. A través de este enlace, cualquier evento de reconocimiento puede enviarse inmediatamente al dispositivo móvil, construyendo así un sistema de notificaciones ligero que abarca múltiples dispositivos y plataformas. Todo el proceso no requiere escribir código complejo; solo es necesario completar la configuración de los nodos necesarios para lograr rápidamente el objetivo.
Preparación de hardware
Una reCamera (puede ser cualquiera de la serie 2002, la versión HQ POE o la versión con giro e inclinación, pero ten en cuenta que la versión POE no tiene funcionalidad WiFi y requiere que se conecte un switch con función POE en el mismo segmento de red)
un ordenador (una máquina virtual configurada con Ubuntu 22.04, utilizada para instalar n8n)
| reCamera 2002 Serie | reCamera Gimbal | reCamera HQ POE |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1. Instalar n8n (en máquina virtual)
(1) Instalar Docker
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io
Una vez completada la instalación, habilita y configura el arranque
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
Verifica que la instalación se haya realizado correctamente:
docker --version
Si ves algo como:
Docker version 28.2.2, build ...
(2) Permitir que el usuario actual use docker directamente (sin sudo cada vez)
sudo usermod -aG docker $USER
Luego sal de la terminal actual e inicia sesión de nuevo.
docker ps
(3) Ejecutar el contenedor de n8n
sudo docker run -it --rm \
--name n8n \
--network host \
-v ~/.n8n:/home/node/.n8n \
n8nio/n8n
La primera ejecución descargará automáticamente la imagen de n8n, de varios cientos de MB, tardará un poco
(4) Acceder a n8n
Abre un navegador Firefox en la máquina virtual e introduce:
http://localhost:5678
Puedes entrar en la interfaz de n8n para crear una cuenta.
2. Configurar n8n
(1) Crear un nodo "Webhook" para recibir datos de reCamera
Haz clic en Personal-Create workflow

Haz clic en el signo más, en el cuadro de búsqueda escribe "webhook" y haz clic en el primer nodo "Webhook"

Ahora hemos entrado en la interfaz de configuración. Aquí necesitamos modificar dos lugares. Primero, selecciona "HTTP Method" como "POST". Luego, modifica "Path" con cualquier nombre. Aquí tomaré "recamera_detect" como ejemplo.

Después de este paso, se ha guardado automáticamente. En este momento, haz clic en "Back to canvas" en la esquina superior izquierda para volver a la interfaz principal y prepararte para crear el siguiente nodo.

(2) Crear el nodo "Code" para procesar los datos recibidos
Haz clic en el signo más, escribe "code" en el cuadro de búsqueda y haz clic en el primer nodo "Code"

Luego selecciona "Code in JavaScript"

Sustituye el contenido original por el siguiente código:
const payload = $json.body?.payload || $json.payload || "";
const matches = payload.match(/number\s*:?\s*(\d+)/i);
const peopleCount = matches ? parseInt(matches[1]) : 0;
return [{ json: { peopleCount, raw: payload } }];

Haz clic en "Back to canvas" en la esquina superior izquierda para volver a la interfaz principal
3. Configurar Telegram
(1) Crear un Bot de Telegram y obtener su API
Abre Telegram y busca "BotFather"

Crea tu Bot, rellena el nombre del robot y el nombre de usuario y luego haz clic en "CREATE BOT"

Entonces aparecerá esta interfaz. Después del icono de llavero, hay una cadena de efectos de partículas, que es la API del Bot que creaste. Haz clic en "Copy" y la usarás más tarde.

(2) Busca userinfobot para obtener tu Chat ID personal

Después de hacer clic para entrar, haz clic en "Start" en la esquina superior derecha. En este momento, devuelve un mensaje que contiene tu ID. Recuerda este ID, que se utilizará más tarde.

(3) continuar configurando n8n y añadir un tercer nodo
Haz clic en el signo más, en el cuadro de búsqueda escribe "telegram" y haz clic en el primer nodo "Telegram"

Después de hacer clic, sigue escribiendo "message" y selecciona "Send a text message"

Después de entrar en el nodo, selecciona "Create new credentila"

Luego copia la API de tu Bot que acabas de copiar en "Access Token" y haz clic en "Save" en la esquina superior derecha"

Después de hacer clic en "Save", el sistema verificará si la API existe. Si todo es correcto, aparecerán las palabras "Connection tested successfully". En este momento, haz clic en Exit en la esquina superior derecha.

Luego rellena el Chat ID personal que obtuviste antes.

Luego rellena "Text":
当前人数:{{ $json["peopleCount"] }}

Haz clic en "Back to canvas" en la esquina superior izquierda para volver a la interfaz principal
4. Configurar Node-Red
Primero, abre la interfaz de n8n de la máquina virtual, haz doble clic en el nodo "Webhook" que configuraste antes, entra en la interfaz de configuración del nodo Webhook y luego haz clic en "Production URL" para copiar la siguiente dirección "POST"

Los pasos de configuración anteriores son los mismos que en Home Assistant, solo que al configurar el nodo "http request", es necesario modificar la dirección URL, es decir, la dirección POST que acabas de copiar en la máquina virtual, y luego modificar localhost por la dirección IP de tu máquina virtual

Ver IP de la máquina virtual
ifconfig
¡Por favor recuerda! ¡Asegúrate de conectar Recamera a la red! De lo contrario, no será posible la comunicación.
5. Activar y entrar en la interfaz Executions para ver el mensaje
Haz clic en el interruptor "Inactive" en la esquina superior derecha para cambiarlo a Active en verde y luego haz clic en "Executions"

En este momento, verás que hay muchas marcas de tiempo a la izquierda que se han estado actualizando. Si ves que las marcas de tiempo se han estado actualizando, ¡significa que los datos de tu reCamera se han conectado a la plataforma n8n!

Luego revisa tu Telegram, debería haber muchos recordatorios de mensajes; en este momento, ¡has enviado correctamente el mensaje de reCamera a Telegram!

Si deseas ver el contenido de detección de un momento determinado, puedes hacer doble clic en esa marca de tiempo y luego hacer doble clic en "Code in JavaScript" para ver el OUTPUT en la derecha.

Soporte técnico y debate sobre el producto
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte para garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.