Saltar al contenido principal

Acoplamiento de reCamera Home Assistant Enterprise WeChat

Introducción

Un sistema inteligente verdaderamente dinámico nunca se trata solo de "ver el mundo", sino que es capaz de comprender eventos, desencadenar acciones y lograr la interconexión entre plataformas. En esta solución, utilizaremos la reCamera basada en IA como dispositivo de detección de front-end, completaremos el análisis y formateo de datos a través de Node-RED y luego usaremos Home Assistant como centro de automatización para presentar los resultados de detección en tiempo real, tomar decisiones y, además, enlazar con el robot de Enterprise WeChat para lograr notificaciones inmediatas. Toda la cadena forma un sistema de escenas inteligentes ampliable, observable y con respuesta automática. ReCamera utiliza el modelo YOLO para detectar en tiempo real objetos como personas y mascotas; Node-RED procesa los resultados de la detección y los envía a Home Assistant; HA utiliza Webhook para automatizar el proceso de escritura de datos en entidades, realizar juicios de condición y enviar información de alarma al grupo de Enterprise WeChat, logrando alertas en tiempo real entre plataformas. Esta arquitectura no solo demuestra la profunda capacidad de acoplamiento de reCamera y HA, sino que también refleja cómo combinar visión por IA, reglas de automatización y sistemas de notificación a nivel empresarial en aplicaciones prácticas para construir una solución IoT integrada verdaderamente "utilizable e inteligente".

Preparación de hardware

Una reCamera (puede ser cualquiera de la serie 2002, versión HQ POE o versión con giro e inclinación, pero ten en cuenta que la versión POE no tiene funcionalidad WiFi y requiere un switch con función POE conectado en el mismo segmento de red)
un reComputer (cualquier versión está bien, aquí uso reComputer AI R2130-12 como ejemplo)
un ordenador (Enterprise WeChat ya ha sido instalado.)

reCamera 2002 SeriereCamera GimbalreCamera HQ POEreComputer AI R2000 Serie

1.Configuración de Enterprise WeChat

(1) Crear un robot inteligente

Haz clic en Libreta de direcciones - Robot inteligente - Crear robot inteligente

(2) Configurar el robot

Después de completar los elementos requeridos, haz clic en Guardar

(3) Crear un nuevo chat de grupo

Arrastra al grupo el robot que acabas de crear y a cualquier compañero (porque se necesitan más de 3 personas para crear el grupo, y puedes sacar al compañero del chat de grupo después de que la creación del grupo sea exitosa)

(4) Configurar el envío de mensajes

Los pasos de configuración se muestran en la siguiente figura. Después de rellenar el nombre y la introducción, haz clic en Guardar.

La dirección Webhook en este paso será útil cuando edites más tarde el configuration.yaml.

Recuerda, ¡asegúrate de proteger la dirección webhook del envío de buenas noticias para evitar filtraciones! No la compartas en github, blogs y otros lugares que puedan consultarse públicamente, de lo contrario los malos pueden usar tu envío de mensajes para mandar spam.

Si quieres ver los detalles de cómo configurar, haz clic en "know how to configure", el oficial de Enterprise WeChat proporciona una rutina de formato de mensajes para que puedas entenderlo mejor

2. Configuración de reComputer AI R2130-12

(1) Preparación del sistema

Actualizar el sistema

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Instalar dependencias necesarias

sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release

(2) Instalar Docker

Instalación con script oficial

curl -fsSL https://get.docker.com | sh

Permitir que el usuario actual use docker

sudo usermod -aG docker $USER

Luego reinicia el sistema para que los permisos surtan efecto

sudo reboot

Verificar la instalación

docker run hello-world

Si ves las palabras "Hello from Docker!" significa que la instalación fue exitosa


(3) Instalar Home Assistant (Modo Contenedor)

Crear un directorio de montaje

Para persistir el archivo de configuración:

mkdir -p ~/homeassistant/config

Iniciar el contenedor

Ejecuta el siguiente comando para iniciar Home Assistant (este paso tomará mucho tiempo, dependiendo de tu red):

docker run -d \
--name homeassistant \
--privileged \
--restart=unless-stopped \
-e TZ=Asia/Shanghai \
-v ~/homeassistant/config:/config \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
--network=host \
ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable

Descripción de parámetros:

  • '-- network = host': Home Assistant tiene acceso directo a la red del host (necesario para el descubrimiento automático de dispositivos)
  • '-v ~/homeassistant/config:/config': guardar archivo de configuración
  • '-- restart = unless-stopped': reinicio automático
  • '-- privileged': habilitar acceso al hardware (USB Zigbee/Z-Wave, etc.)

(4) Acceder a Home Assistant

Ver IP:

hostname -I

Visitar desde el navegador

Espera de 1 a 2 minutos después de que el contenedor se inicie y luego accede desde el navegador:

http://<你的IP>:8123

Ejemplo:

http://192.168.1.88:8123

El primer inicio entrará en la interfaz de inicialización, comienza a crear una cuenta y configurar el hogar inteligente


(5) encontrar la ruta del archivo de configuración

Todas las configuraciones de Home Assistant se guardan en:

/home/seeed/homeassistant/config/

Disponible a través de:

cd /home/seeed/homeassistant/config
ls

Ver:

automations.yaml  configuration.yaml  scripts.yaml ...

(6) configurar automatización para recibir datos de ReCamera

Instalar el editor:

sudo apt install nano -y

Editar 'automations.yaml ':

sudo nano /home/seeed/homeassistant/config/automations.yaml

Reemplaza el contenido:

- alias: "ReCamera Detection"
description: "接收来自 ReCamera 的检测结果并更新实体和推送企业微信"
trigger:
- platform: webhook
webhook_id: recamera_detection

action:
# 1️⃣ 更新 input_text 实体(UI 上显示)
- service: input_text.set_value
target:
entity_id: input_text.recamera_people_raw
data:
value: "{{ trigger.json.payload }}"

# 2️⃣ 条件判断:人数 >= 2 时推送企业微信
- condition: template
value_template: >
{% set payload = trigger.json.payload %}
{% set num = payload | regex_findall_index('[0-9]+') | first | int %}
{{ num >= 2 }}

- service: rest_command.recamera_wechat_notify
data:
message: "ReCamera 检测到多人!当前人数:{{ trigger.json.payload }}"

mode: single

Guardar y salir:

-Ctrl O → Enter (Guardar)

-Ctrl X (Salir)

Editar configuration.yaml:

sudo nano /home/seeed/homeassistant/config/configuration.yaml

Reemplaza el contenido:

# ==========================
# Home Assistant 基础配置
# ==========================

# 加载默认集成(请勿删除)
default_config:

# 加载前端主题
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes

# 加载独立配置文件
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml


# ==========================
# ReCamera 实体配置部分
# ==========================

# 1️⃣ 定义一个 input_text 实体,用于保存 ReCamera 最新检测结果
input_text:
recamera_people_raw:
name: ReCamera 原始检测结果
max: 255
icon: mdi:account-group # 可选:显示为“多人”图标

# 2️⃣ 定义一个模板传感器,用于展示 ReCamera 检测结果
sensor:
- platform: template
sensors:
recamera_people_count:
friendly_name: "ReCamera 检测人数"
value_template: "{{ states('input_text.recamera_people_raw') }}"
icon_template: mdi:camera-outline


# ==========================
# 企业微信机器人推送
# ==========================
rest_command:
recamera_wechat_notify:
url: "https://xxxxxx" #此处填写你在群聊中配置的Webhook地址
method: POST
headers:
Content-Type: "application/json"
payload: |
{
"msgtype": "text",
"text": {
"content": "{{ message }}",
"mentioned_list": ["@all"]
}
}

Guardar y salir:

-Ctrl O → Enter (Guardar)

-Ctrl X (Salir)

Después de guardar y salir, reinicia Home Assistant:

docker restart homeassistant

3. Configuración de reCamera del 2002w

(1) Después de insertar la reCamera en el ordenador, accede a 192.168.42.1

Si te has quedado atascado y no puedes abrir la interfaz, consulta la sección "Restaurar la configuración de fábrica" para restablecer el dispositivo. Después de restablecerlo, visita de nuevo 192.168.42.1. Tras el restablecimiento, debes modificar la contraseña.

(2) Después de iniciar sesión en la interfaz, haz clic en la esquina inferior derecha para entrar en "Workspace"

(3) Configura el nodo después de entrar en el Workspace

Se han añadido estos cuatro nuevos nodos: debug1 y debug2 se utilizan para observar la información de salida, sean necesarios o no; function1 se utiliza para procesar datos; el nodo Http request se utiliza para enviar datos a Home Assistant

A continuación, modifica el nodo original "Model Info Handle" para que solo emita el número de un determinado objetivo de detección.

Haz doble clic para abrir el nodo y sustituye el código por el siguiente:

let currentModel = "Current People";
const object = 'person';

const labels = msg.payload?.data?.labels ?? [];

if (!Array.isArray(labels)) {
return { payload: '' };
}

const num = labels.filter(label => String(label).toLowerCase() === object).length;
currentModel += ` number: ${num}`;

return { payload: currentModel };

Haz clic en "Finish" en la esquina superior derecha después de la modificación"

Este código solo emite el número de personas detectadas. Si quieres modificarlo, puedes cambiar el objeto detectado.

Puedes ver qué tipos de objetos se pueden detectar mirando el nodo del modelo

A continuación, configura el nodo function1 y sustituye el código original:

return {
payload: {
payload: msg.payload
}
};

A continuación, configura el nodo http request. Aquí necesitamos modificar tres lugares:

OpcionesValor configurado
Request MethodPOST
URL address'http://YOUR_IP:8123/api/webhook/recamera_detection'
ReturnJSON Object

Después de la configuración, haz clic en "Deploy" en la esquina superior derecha, y se proporcionará un aviso después de que la implementación sea exitosa.

Aquí aún necesitas hacer un paso más, que es conectar la reCamera al WiFi y conectar la reComputer contigo bajo la misma red.

Haz clic en "Network" en la esquina superior izquierda para configurar la red

nota

¡Por favor recuerda! ¡Asegúrate de conectar Recamera a la red! De lo contrario, no será posible la comunicación.

4. Ver el efecto

En este momento, se deberían ver los siguientes efectos en el enterprise micro:

En consecuencia, la pantalla de vista general de Home Assistant debería mostrar lo siguiente:

Si no has visto el efecto, primero comprueba si el enlace no funciona, es decir, verifica si el Webhook es normal:

En cualquier dispositivo (ReCamera, PC, etc.):

curl -X POST http://192.168.100.109:8123/api/webhook/recamera_detection \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"payload":"Test from curl"}'

Si tiene éxito, aparecerá lo siguiente en la notificación de Home Assistant:

ReCamera Test Results

Test from curl


Lógica del sistema

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ReCamera (AI Camera) │
│ └─ YOLO Model Detects Objects (e.g., person, cat) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Node-RED Flow │
│ │
│ [Model Info Handle] │
│ └─ Parse detection results, count objects │
│ Output: │
│ payload = "Current people number: 1" │
│ │
│ [Function Node] │
│ └─ Pack into JSON format: │
│ payload = { payload: "Current people number: 1" } │
│ │
│ [HTTP Request Node] │
│ └─ POST → HA Webhook │
│ URL: http://<HA_IP>:8123/api/webhook/recamera_detection │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Home Assistant (HA) │
│ │
│ [Webhook Trigger] │
│ └─ Receive data sent from Node-RED │
│ │
│ [Automation] │
│ ├─ Write payload into input_text.recamera_people_raw │
│ │ → Display detected people count in real time on HA frontend │
│ │ │
│ ├─ Condition check: if count ≥ 2 │
│ │ → Trigger rest_command to call WeCom Bot │
│ │ │
│ └─ Call rest_command.recamera_wechat_notify │
│ POST detection information to WeCom Webhook │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ WeCom Bot (Group Chat) │
│ │
│ Message received: │
│ "ReCamera detected multiple people! Current count: │
│ Current people number: 3" │
│ │
│ → Instant alert to group members │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Soporte técnico y debate sobre el producto

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...