Saltar al contenido principal

Primeros pasos con la XIAO ePaper Display Board - EE03

XIAO ePaper Display Board EE03Pantalla ePaper monocroma de 10,3"

Introducción

Impulsada por XIAO ESP32-S3 Plus, la placa controladora ePaper EE03 es compatible con la pantalla ePaper monocroma de 10,3". Incorpora un conector de batería JST de 2,0 mm con interruptor de encendido, CI de carga integrado y viene con un botón de reinicio y tres botones de usuario. Es ideal para proyectos ePaper de bajo consumo, como marcos de fotos digitales y paneles de información.

Características

  • XIAO ESP32-S3 Plus integrado: Funciona inmediatamente al conectarse a una pantalla ePaper compatible.
  • Compatibilidad dedicada con pantalla ePaper monocroma de 10,3": Diseñada específicamente para pantallas ePaper de 10,3" con refresco de alta velocidad, lo que garantiza una configuración rápida y un funcionamiento estable.
  • Refresco de alta velocidad habilitado: El control de temporización T-CON integrado garantiza un accionamiento de alta velocidad preciso, mientras que el SHT40 integrado proporciona medición de temperatura en tiempo real para la compensación de la forma de onda.
  • Conector BAT con interruptor: Ofrece una conexión sencilla de la batería e integra un interruptor, lo que permite una gestión eficiente de la energía y ahorro de consumo.
  • Botones fáciles de usar: Incluye 1 botón de reinicio y 3 botones programables por el usuario, lo que proporciona flexibilidad para acelerar proyectos y funciones personalizables.
  • Firmware SenseCraft HMI precargado: Solo tienes que conectarla y empezar a usarla de inmediato con SenseCraft HMI, nuestra plataforma de diseño de interfaces sin código impulsada por IA. Elige entre abundantes plantillas o crea interfaces mediante arrastrar y soltar (con asistencia opcional de IA) y despliega en la pantalla ePaper con solo unos clics.

Especificación

ParámetroDescripción
ProcesadorXIAO ESP32-S3 Plus
Conector ePaperFPC 40 pines 0,5 mm
Conector de bateríaJST 2,0 mm
InterruptorEncendido/Apagado de alimentación por batería
Alimentación- Batería de litio de 3,7 V
- USB Type-C
Botón- 1x botón de reinicio
- 3x botón de usuario

Aplicaciones

  • Lectores de libros electrónicos digitales: Ofrecen una experiencia de lectura monocroma similar al papel con escala de grises de 16 niveles y refresco rápido para cambios de página más fluidos y actualizaciones más receptivas.
  • Panel de control en tiempo real: Muestra información en vivo como actualizaciones meteorológicas, calendarios, notificaciones clave y widgets de datos como consumo de energía, estado de sensores o KPI.
  • Alertas de seguridad: Muestra alertas y notificaciones sobre eventos de seguridad, como detección de movimiento o activación de sensores de puertas/ventanas.
  • Panel de llegadas de transporte público: Muestra en un vistazo horarios de llegada en tiempo real de autobuses/trenes, estado de rutas y avisos de servicio para el desplazamiento diario.

Descripción general del hardware

  • USB Type-C: Para alimentación y grabación de firmware.
  • Conector FPC: Para conectar la pantalla ePaper.
  • Botón de reinicio: Para reiniciar la placa.
  • Botones de usuario: Botones programables para la interacción del usuario.
  • Interruptor de encendido: Controla el encendido/apagado de la batería.
  • Botón Boot: Se utiliza para entrar en modo bootloader.
  • LED indicadores: Indicadores de estado para alimentación y carga.
  • Conector JST: Conector JST de 2 pines y 2,0 mm para conectar la batería.

Primeros pasos con SenseCraft HMI

Esta sección te guiará para conectar tu EE03 a la plataforma SenseCraft HMI, lo que te permitirá actualizar fácilmente el contenido de la pantalla de forma inalámbrica.

Instalación del equipo

Paso 1. Conectar la pantalla y la placa Conecta con cuidado el cable FPC de tu pantalla ePaper al conector de la placa controladora EE03. Asegúrate de que el mecanismo de bloqueo esté bien asegurado.

Paso 2. Encender Conecta la placa EE03 a una fuente de alimentación (ordenador o adaptador USB) utilizando un cable USB Type-C. Al encenderla, la pantalla se actualizará y mostrará una imagen de bienvenida.

Paso 3. Entrar en modo de configuración de red Después de la imagen de bienvenida, la pantalla se actualizará automáticamente para mostrar la interfaz de configuración de red. Esto indica que el dispositivo está listo para conectarse a Wi-Fi.

Configuración de red

Paso 4. Configurar Wi-Fi mediante el teléfono móvil Utiliza tu teléfono móvil para escanear el código QR que se muestra en la pantalla. Sigue las indicaciones en tu teléfono para introducir el SSID y la contraseña de tu red Wi-Fi local y conectar el EE03 a Internet.

Paso 5. Obtener el código de vinculación Una vez que la configuración de red sea correcta, la pantalla se actualizará de nuevo y mostrará un código de vinculación único. Necesitarás este código para el siguiente paso.

Vinculación con la plataforma y actualización

Paso 6. Vincular el dispositivo en SenseCraft HMI Ve a la plataforma SenseCraft HMI. Inicia sesión en tu cuenta. Navega a la sección de gestión de dispositivos y selecciona "Add Device". Introduce el código de vinculación que se muestra en tu pantalla E-ink.

Paso 7. Crear y enviar una nueva interfaz
En la plataforma SenseCraft HMI, selecciona la plantilla adecuada para la pantalla de 10,3 pulgadas para crear una nueva interfaz o subir una imagen.

Paso 8. Aplicar tus imágenes Una vez terminado, haz clic en el botón "Apply" y selecciona tu dispositivo EE03.

Paso 9. Mostrar en la pantalla Finalmente, el EE03 recibirá los datos y actualizará la pantalla de 10,3 pulgadas con tu nuevo contenido.

Primeros pasos con Arduino

Instalar la biblioteca Seeed GFX

tip

Esta biblioteca tiene la misma función que la biblioteca TFT y no es compatible con ella. Si has instalado la biblioteca TFT u otras bibliotecas de pantalla similares, desinstálalas primero.

Descarga e instala la biblioteca Seeed GFX desde GitHub.

Desplázate hacia abajo y abre este enlace.

Selecciona tu tipo de dispositivo y se generará algo de código. Copia ese código y lo usaremos más tarde.

tip

Si haces una elección incorrecta, la pantalla no mostrará nada.

Así que asegúrate de seleccionar el tipo correcto de dispositivo o componente.

Después de descargar la biblioteca, ve a Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library y selecciona la biblioteca descargada.

Configurar y grabar el programa

Selecciona el ejemplo que se muestra en la figura

Crea un nuevo archivo "driver.h" y pega ese código en él. El código debería ser como:

#define BOARD_SCREEN_COMBO 511 // 10.3 inch monochrome ePaper Screen(ED103TC2)
#define USE_XIAO_EPAPER_DISPLAY_BOARD_EE03

Después de eso, ve a Tools -> Board -> XIAO ESP32S3 Plus y Tools -> Port -> Select the port your board is connected to.

Ten en cuenta que PSAM debe estar habilitado.

Luego haz clic en Upload para cargar el código. ¡Ahora verás la retroalimentación en tu pantalla de epaper! A continuación se muestran los resultados de los ejemplos de Bitmap.

Solución de problemas

P1: La pantalla no se actualiza después de encenderla.

  • Comprueba si el cable FPC está correctamente insertado y bloqueado.
  • Asegúrate de que el cable USB Type-C proporcione suficiente energía.
  • Pulsa el botón Reset para reiniciar la placa.

P2: La configuración de Wi-Fi falla.

  • Asegúrate de que tu red Wi-Fi sea de 2.4GHz.
  • Comprueba si la contraseña de Wi-Fi se introdujo correctamente.

P3: La pantalla se ve borrosa o tiene efecto fantasma.

  • Esto puede ocurrir si la pantalla no se ha actualizado durante mucho tiempo o si la fuente de alimentación es inestable. Intenta actualizar la pantalla de nuevo a través de la plataforma HMI.

Recursos

Soporte técnico y debate sobre el producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte para garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible.

Loading Comments...