Saltar al contenido principal

Guía de Inicio Rápido de SenseCAP Watcher

Video de Guía de Inicio Rápido

Esta es la Guía de Inicio Rápido de SenseCAP Watcher que te ayudará a desembalar y usar el dispositivo por primera vez.

Introducción

SenseCAP Watcher es un observador de IA para ayudarte a monitorear anomalías dentro de un espacio y luego tomar acciones. Simplemente habla con Watcher para dar comandos, y ejecutará las tareas deseadas cuando ocurra el evento.

Como un recién llegado al sistema de edificios inteligentes / hogar inteligente, SenseCAP Watcher es mucho más inteligente comparado con los sensores y actuadores actuales. Entiende lo que está sucediendo dentro del espacio y luego toma acciones en consecuencia.

Obligatorio

Antes de usar Watcher como asistente de espacio, debemos asegurar que los siguientes tres pasos se realicen exitosamente, lo cual es la base para todos los pasos posteriores.

Paso 1. Empaque de Instalación

El Watcher viene con un empaque único que funciona como un soporte elegante, similar a un calendario. Al colocar el Watcher dentro de este soporte, puedes crear una decoración atractiva para tu hogar. Sigue las instrucciones paso a paso a continuación y consulta el video adjunto para una guía visual sobre cómo instalar tu Watcher en su soporte.

Paso 2. Encender

precaución

Por favor usa un enchufe de alimentación que sea compatible con el Watcher; el Watcher debe ser alimentado por una fuente de 5V y puede quemarse si usas un adaptador de corriente no compatible o una fuente de alimentación con un voltaje mayor a 5V!

El gráfico anterior muestra las especificaciones recomendadas del adaptador. Si no sabes dónde puedes comprar el adaptador correcto, puedes elegir comprarlo directamente en el enlace de abajo.

Para encender tu dispositivo Watcher, presiona y mantén presionado el botón de rueda ubicado en la esquina superior derecha por aproximadamente 3 segundos hasta que aparezca el logo de Seeed Studio en la pantalla.


Una vez que se muestre el logo, suelta el botón y permite que el dispositivo complete su proceso de inicialización. Después de unos momentos, el Watcher mostrará su menú principal, indicando que está listo para usar.

tip

Si el dispositivo no se enciende con una presión larga, el dispositivo puede estar bajo de batería y puede que necesites conectar un cable para alimentarlo antes de poder despertar el Watcher.

Paso 3. Vinculación del Dispositivo

precaución

SenseCraft Pro activará automáticamente el servicio de prueba cuando tu dispositivo esté vinculado a la APP SenseCraft.

Después de encender tu Watcher, si no ha sido previamente vinculado a un dispositivo, te pedirá que te conectes a la app SenseCraft. Alternativamente, puedes encontrar la opción "Connect to APP" en el menú de Configuración. El Watcher entonces mostrará un código QR para descargar la app SenseCraft.

Puedes escanear el código QR o usar el enlace proporcionado para descargar la app.


Para proceder con la vinculación de tu Watcher a la app SenseCraft, sigue estos pasos:

1. En tu Watcher, gira el botón de rueda en sentido horario para entrar a la interfaz de código QR para vincular el dispositivo.

2. Abre la app SenseCraft en tu dispositivo móvil y toca el signo más (+) en la esquina superior derecha para agregar tu Watcher escaneando el código QR.

tip

Asegúrate de que los permisos de Bluetooth de tu dispositivo móvil estén habilitados, ya que el proceso de vinculación requiere una conexión Bluetooth.

3. Después de escanear exitosamente el código QR, la app navegará a la página de configuración de red. Selecciona una red Wi-Fi de 2.4GHz para conectar tu Watcher a internet.

Toca el botón "Next" para proceder.

4. Elige un nombre para tu Watcher y selecciona un grupo apropiado para él.

Toca el botón "Finish" para completar el proceso de configuración.

5. La app SenseCraft mostrará una página de tutorial, proporcionando orientación sobre cómo usar tu Watcher. Tómate un momento para familiarizarte con las instrucciones.

Una vez que la configuración esté completa, la app abrirá una ventana de chat para comunicarse con tu Watcher, mientras que el Watcher regresará a su menú principal.

Con el proceso de vinculación terminado, tu Watcher ahora está conectado a la app SenseCraft, y puedes comenzar a explorar sus características y capacidades. La app sirve como una forma conveniente de interactuar con tu Watcher, ajustar configuraciones y recibir notificaciones remotamente.

Programar una tarea para Watcher

A continuación, selecciona el método que quieres usar para programar una tarea ejecutable para Watcher.

Para ejecutar una tarea desde las Plantillas de Tareas en tu Watcher, sigue estos pasos:

1. Desde el menú principal, usa el botón de rueda para navegar a la opción Task Templates.

2. Presiona el botón de rueda para entrar al submenú de Plantillas de Tareas.

3. Desplázate por las plantillas de tareas disponibles usando el botón de rueda hasta que encuentres la tarea modelo deseada.

4. Presiona el botón de rueda para seleccionar y comenzar a ejecutar la tarea elegida.


Una vez que la tarea comience, el Watcher mostrará una cara emoji animada en la pantalla. Este emoji indica que el dispositivo está monitoreando activamente el objeto objetivo especificado por la plantilla de tarea seleccionada.

Cuando el Watcher detecte el objeto objetivo, la pantalla cambiará de la animación emoji a una vista en tiempo real del objeto detectado. Esto te permite ver lo que el Watcher ha identificado.

Si el objeto objetivo se mueve fuera de la vista del Watcher o ya no es detectado, la pantalla regresará automáticamente a la cara emoji animada, indicando que el dispositivo aún está monitoreando el objetivo.

Plantillas de Tareas:

  • Detección Humana:
    • Esta plantilla de tarea está diseñada para detectar la presencia de seres humanos.
    • Cuando el Watcher identifique una persona, activará una notificación de alarma.

  • Detección de Mascotas:
    • La plantilla de tarea de Detección de Mascotas se enfoca en reconocer gatos o perros.
    • Si el Watcher detecta un gato, activará una notificación de alarma.

  • Detección de Gestos:
    • Esta plantilla de tarea está configurada para identificar el gesto de mano "papel".
    • Cuando el Watcher reconozca el gesto de papel, activará una notificación de alarma.

Cada una de estas plantillas de tareas tiene condiciones específicas de activación de alarma basadas en la detección de sus respectivos objetivos: humanos, gatos o el gesto de papel. Al usar estas plantillas, puedes configurar rápidamente el Watcher para monitorear el objeto deseado sin necesidad de una configuración extensa.

Para finalizar una tarea en ejecución

  1. Toca la pantalla una vez o presiona el botón de rueda.

  2. Aparecerá una ventana emergente de confirmación con dos opciones: Main Menu y End Task. Para terminar la tarea, toca End Task en la pantalla o usa la rueda de desplazamiento para navegar a "End Task" y presiona el botón de la rueda de desplazamiento para confirmar.


  1. Alternativamente, puedes finalizar la tarea a través de la APP SenseCraft en tu dispositivo móvil presionando el botón End en la tarjeta de tarea.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...