SenseCAP Watcher - Asistente de IA que interactúa activamente con el mundo
Entras a tu estudio, y el SenseCAP Watcher en tu escritorio detecta instantáneamente tu presencia. La pantalla se ilumina, te saluda con una sonrisa y muestra tu lista de tareas del día—sin necesidad de que digas una palabra o siquiera levantes un dedo.
SenseCAP Watcher está redefiniendo cómo los humanos y los dispositivos interactúan.
Posee una capacidad conversacional única de "Activación Sin Fricción", iniciando la interacción de manera proactiva cuando te acercas. Esto no es solo una mejora técnica; es un cambio fundamental en la lógica de interacción: Por primera vez, la iniciativa pasa del humano a la máquina, logrando un salto experiencial de "humanos adaptándose a las máquinas" a "máquinas adaptándose activamente a los humanos."
El "Ojo Agudo" de Watcher está impulsado por un poderoso Chip de Visión AI en Dispositivo (Himax), permitiendo procesamiento local rápido para reconocimiento de objetos y seguimiento de objetivos. Combinado con el firmware asistente XiaoZhi expandible, es más que solo una cámara—es un asistente de IA dedicado que evoluciona y comprende tus necesidades.
Ventajas Principales
SenseCAP Watcher
Un dispositivo inteligente que integra visión AI en dispositivo y un entorno de desarrollo flexible, diseñado para ayudarte a construir y desplegar fácilmente aplicaciones de IA personalizadas.
"Ojo Agudo" Sin Conexión: Procesamiento de Visión Eficiente en Dispositivo
Equipado con un chip de visión AI de alto rendimiento (Himax), todo el procesamiento de imágenes se completa localmente en el dispositivo. Disfruta de respuestas rápidas y protección de privacidad mejorada—tus datos no necesitan ser subidos a la nube.
Construye Aplicaciones de IA Sin Código, Tan Simple Como Lego
Aprovecha la plataforma SenseCraft AI para desplegar modelos de IA y construir rápidamente aplicaciones para escenarios específicos con solo unos clics. Desplegar modelos de IA se vuelve tan fácil como editar fotos, sin requerir absolutamente ningún conocimiento de programación.
Plataforma y Herramientas de Integración Flexible
Basado en la arquitectura XiaoZhi MCP, puedes definir libremente nuevas herramientas de IA e integrar rápidamente servicios locales o en la nube, encajando perfectamente en sistemas inteligentes existentes.
Expandibilidad de Hardware: Soporte de Interfaces Adicionales
Cuenta con interfaces de expansión GPIO para conexión fácil a varios sensores y actuadores, permitiendo personalización profunda y soportando implementaciones más creativas.
Cómo Funciona
SenseCAP Watcher puede pensarse como un robot inteligente "modular", con su operación central dependiendo de la colaboración de tres componentes principales:
- Núcleo de Hardware (ESP32S3): Impulsa el hardware subyacente, procesa datos de la cámara y mantiene conexiones estables a servicios en la nube.
- Nervio Visual (Chip AI Himax): Una poderosa unidad de procesamiento de visión AI en dispositivo que otorga al dispositivo capacidades de percepción ambiental en tiempo real.
- Cerebro en la Nube (Servicios Backend): Responsable de la configuración de roles de IA, programación de herramientas MCP y gestión unificada de dispositivos.
El proceso puede simplificarse de la siguiente manera:
Los "ojos" de Watcher (cámara) capturan imágenes → El "nervio visual" (chip Himax) realiza reconocimiento y despierta a XiaoZhi → El "cerebro" (IA backend, servicios MCP) comprende el contexto y responde.
Este diseño modular ofrece alta flexibilidad y extensibilidad.

Guía de Inicio
Inicio Rápido en Tres Pasos
Activa tu Watcher en solo tres pasos:
- Encender el Dispositivo: Proporciona energía a través del cable de datos Type-C; si usas una batería, mantén presionado el botón lateral para encenderlo.
- Conectar a la Red: Después del arranque, el dispositivo generará un punto de acceso Wi-Fi. Conecta tu teléfono o computadora a este punto de acceso. | 「Configuración de Red de Watcher」
- Configurar y Activar: Accede a
192.168.4.1
en tu navegador para configurar Wi-Fi para Watcher y sigue las instrucciones en la plataforma SenseCraft AI para completar la activación. | 「Panel de Control Web de Watcher」
Si la activación falla, por favor confirma que el código de verificación es correcto y que la información de autenticación del dispositivo no se ha perdido. Las siguientes acciones típicamente causan pérdida de información de autenticación:
- El firmware fue sobrescrito por otro programa.
- Se realizó una actualización mayor de firmware sin respaldar la información de autenticación.
- Se instaló un firmware completamente nuevo.
Si se necesita reactivación, por favor envía la dirección STA Mac del dispositivo (se puede obtener de los registros seriales) a [email protected] para asistencia. Por favor consulta: Instalación de Información de Autenticación.
Puedes ver un tutorial detallado en el video a continuación:
Actualizaciones de Modelo y Firmware: Personaliza Habilidades Exclusivas
Los desarrolladores o usuarios avanzados pueden instalar diferentes modelos o firmware para dotar a Watcher con capacidades más poderosas y exclusivas.
1. Instalación de Modelos de IA
Aprovechando el chip de visión AI en dispositivo Himax integrado, puedes desplegar fácilmente nuevos modelos de reconocimiento a través de la plataforma SenseCraft AI:
-
Conecta tu computadora a la interfaz Type-C en la parte inferior del Watcher.
-
En la plataforma SenseCraft AI, selecciona
SenseCAP Watcher
bajo Workspace y elige el puerto con el número serial menor para la instalación del modelo. -
Si la cámara no funciona correctamente después de la instalación, intenta reiniciar el dispositivo.
2. Instalación de Firmware XiaoZhi
- SenseCraft AI
- Instalación de Archivo Único (Recomendado)
- Compilar desde Código Fuente (Para Desarrolladores)
Próximamente.
-
Firmware Más Reciente v1.8.8: Enlace de Descarga
-
Extrae el paquete de firmware descargado y usa la herramienta esptool.py para realizar la instalación:
esptool.py -p /dev/ttyACM0 -b 2000000 write_flash 0 merged-binary.bin
(Nota: Ajusta el puerto
/dev/ttyACM0
según tu sistema, ej.,COM3
en Windows)
-
Requiere un entorno de cadena de herramientas IDF preconfigurado. Clona el repositorio de código: Repositorio GitHub
-
Ejecuta los siguientes comandos en el directorio raíz del proyecto:
cd xiaozhi-esp32
idf.py --set-target esp32s3
idf.py menuconfig # In the GUI, select the board type as SenseCAP Watcher
idf.py build flash monitor
Iniciar una Conversación
Ahora que tienes una comprensión básica de SenseCAP Watcher, puedes explorar sus capacidades conversacionales y de llamada de herramientas, como usar la función de cámara o establecer estrategias basadas en tiempo para interacción proactiva.
Por ejemplo, si el nombre del rol de mi agente está configurado como Watcher
, la configuración se vería así:

Despertar el Dispositivo
El dispositivo permanece en estado de espera cuando no está despierto, lo que significa que no escucha las conversaciones del entorno. Una vez despierto, comienza a escuchar y puede participar en diálogos o ejecutar operaciones basadas en las instrucciones del usuario.
- Activación Visual
- Activación por Voz
- Activación por Botón
La función actual de activación visual ofrece las siguientes opciones de configuración:
- ID de Objetivo (
target
): Especifica el ID del objetivo a detectar. Este ID depende del modelo visual utilizado; el valor predeterminado es 0. - Duración de Detección (
duration
): La unidad es segundos, se utiliza para ajustar la sensibilidad de la activación visual. El valor predeterminado es 1 segundo (este valor predeterminado no incluye el procesamiento de rebote de 1 segundo). - Umbral de Confianza (
threshold
): El límite inferior de confianza para que el modelo visual reconozca un objeto, utilizado para ajustar la sensibilidad de detección. Se representa como porcentaje, el valor predeterminado es 75%. - Período de Enfriamiento (
interval
): La unidad es segundos, indica el tiempo de espera requerido después de que termine una conversación antes de activarse nuevamente, utilizado para evitar interrupciones frecuentes por el mismo objeto. El valor predeterminado es 8 segundos.
Por ejemplo, puedes ajustar la sensibilidad del modelo modificando el parámetro threshold
. Si encuentras que el umbral actual es demasiado estricto, simplemente dile a Watcher: "Por favor establece el umbral de confianza al 60%".
Usando la Cámara
Dile a Watcher:
Por favor enciende la cámara
¿Qué puedes ver?
¿Qué hay frente a ti?
Recursos
Aquí tienes algunos recursos avanzados para ayudarte a expandir aún más los límites de aplicación de SenseCAP Watcher según tus necesidades, ya sea para implementación local, protección de privacidad o construcción de bases de conocimiento personalizadas:
- Hogar Inteligente Impulsado por Conversación AI - Controla dispositivos de hogar inteligente como luces, aire acondicionado y cortinas directamente por voz a través de SenseCAP Watcher, despídete de la operación manual.
Referencias
- Descripción General del Hardware de SenseCAP Watcher - Recursos de hardware, diseño estructural, etc., de SenseCAP Watcher.
- Guía de Operación de SenseCAP Watcher - Lógica básica para encender y apagar SenseCAP Watcher.
- Entrenamiento de Modelos de Visión en Dispositivo para SenseCAP Watcher - Una guía para entrenar modelos de visión en dispositivo para SenseCAP Watcher, incluyendo preparación de datos, entrenamiento de modelos y implementación.
- SenseCAP Watcher - Panel de Control Web
- SenseCAP Watcher - Guía de Configuración de Red del Dispositivo