Saltar al contenido principal

Integra automáticamente todos tus Sensores SenseCAP a Home Assistant

pir

1. Configuración de SenseCAP M2 Multi-Platform

1.1 Configuración de Red LoRa

Paso 1. Haz clic en LoRa y elige LoRa Network

Paso 2. Elige el modo Local Network Server y completa la información de tu host MQTT (Incluye tu host, nombre de usuario, contraseña y puerto). Luego haz clic en Save&&Apply

En este punto hemos terminado la configuración del modo servidor, y configuraremos ChirpStack más adelante.

1.2 Configuración de ChirpStack

Paso 1. Abre la página de configuración de ChirpStack, luego Haz clic en Device profiles

Paso 2. Haz clic en Add device profile

Paso 3. Primero, completa el perfil del dispositivo según tu configuración SenseCAP: Name, Region, MAC version, y Regional parameters revision, en el cual el Expected uplink interval necesita cambiarse a 120, y este puede ajustarse según tus propios requerimientos. En el segundo paso, hacemos clic en Codec en la parte superior

Paso 4. En este paso, necesitamos elegir el decodificador según nuestro modelo de Sensor, el código se puede encontrar Aquí. Necesitamos seleccionar el código en la carpeta TTN como nuestro decodificador.

Paso 5. Siguiente paso, vamos a agregar dispositivos. Haz clic en Applications

Paso 6. Haz clic en Add applications

Paso 7. Completa la información de la aplicación y haz clic en Submit

Paso 8. Usa la APP SenseCAP Mate para configurar el Sensor, Establece la Platform a Other Platform

Paso 9. Haz clic en Add device

Paso 10. Completa la información de tu dispositivo y haz clic en Submit

Paso 11. Haz clic en el DevEUI de tus dispositivos para cambiar de página

Paso 12. Haz clic en OTAA keys e ingresa tu Application key del Sensor SenseCAP. Luego haz clic en Submit

Paso 13. Activa tu Sensor SenseCAP y espera a que se conecte automáticamente a LoRaWAN. Luego puedes ver los datos subidos por el sensor en Events y LoRaWAN frames

Paso 14. En este punto, hemos completado todas las configuraciones del gateway M2.

tip

Cuando agregues un dispositivo al gateway M2 por primera vez, espera al menos 2-5 minutos hasta que los datos reportados por up puedan verse en Events. Entonces la inicialización de adición del dispositivo estará completa. Luego podemos configurar el complemento de Home Assistant.

2. Configuración de Home Assistant

2.1 Instalación

1.HACS

  • Primera instalación

    • 1.HACS > Integrations >

    • 2.Haz clic en la esquina superior derecha > Custom repositories :

        Repository: https://github.com/Seeed-Solution/home-assistant-SenseCAP.git
      Category: Intergration
    • 3.Haz clic en ADD
    • 4.HACS > Integrations > ➕ EXPLORE & DOWNLOAD REPOSITORIES > Seeed Studio-SenseCAP > DOWNLOAD THIS REPOSITORY
  • Actualizar componente

    HACS > Integrations > Seeed Studio-SenseCAP > UPDATE / Redownload

2.Instalar vía SSH & Web Terminal add-on

  1. Abre SSH Terminal e ingresa el siguiente comando:
cd ~/config/custom_components && git clone https://github.com/Seeed-Solution/home-assistant-SenseCAP.git && cd home-assistant-SenseCAP/custom_components && mv sensecap ../../ && cd ../../ && rm -r home-assistant-SenseCAP
  1. Reiniciar HA core
  2. Añadir Integración

2.2 Configuración

  1. Ingresa tu información de MQTT y haz clic en ENVIAR
  1. Espera unos minutos (El tiempo de Uplink depende de tu configuración en M2 Chirpstack y la APP SenseCAP Mate), y haz clic en Notificaciones en la barra lateral izquierda. Entonces podemos ver que los Sensores SenseCAP han sido añadidos automáticamente a HA. Haz clic en Échale un vistazo y ve a la Integración
  1. Haz clic en uno de los dispositivos y podemos ver que todas las entidades han sido creadas automáticamente y añadidas al dispositivo. Haz clic en AÑADIR AL PANEL para añadir todas las entidades de todo el dispositivo directamente al panel a través de la forma de tarjetas
  1. Ve a Resumen y podemos encontrar la tarjeta que acabamos de añadir
  1. Haz clic en Editar panel
  1. Haz clic en EDITAR para editar
  1. Podemos añadir una imagen de encabezado para decorar la tarjeta
  1. Reemplaza la url por la tuya para mostrar tu imagen favorita
  1. Elige la entidad a modificar
  1. Cambia el icono por uno que sea similar al tipo de entidad del sensor
  1. Ahora hemos completado todo el proceso de configuración del plugin aquí. Posteriormente, puedes realizar optimizaciones personalizadas según tus propios requisitos
  1. Aquí están las representaciones visuales de los efectos en la página "Resumen" después de añadir varios modelos de sensores SenseCAP.

Lo mencionado anteriormente constituye el tutorial completo paso a paso para integrar SenseCAP en la plataforma Home Assistant. Home Assistant tiene la capacidad de integrar sin problemas diferentes tipos de dispositivos de varias plataformas en un solo ecosistema, facilitando la interoperabilidad entre plataformas. Esto tiene un significado profundo para la integralidad del ecosistema de hogar inteligente. Actualmente, Seeed también se ha convertido en parte de la extensa comunidad de Home Assistant, permitiendo la integración de nuestros dispositivos SenseCAP en la plataforma. ¡Creemos que este esfuerzo contribuirá al fortalecimiento y crecimiento adicional del ecosistema del Internet de las Cosas!

tip

La integración de SenseCAP para Home Assistant es completamente de código abierto, y puedes descargar el proyecto de código fuente aquí: https://github.com/Seeed-Solution/home-assistant-SenseCAP.git.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...