Instalar M.2 Coral en Raspberry Pi 5
Introducción
El Acelerador M.2 Coral con TPU Edge Dual es un módulo M.2 que aporta dos coprocesadores Edge TPU a sistemas y productos existentes con una ranura M.2 E-key disponible.
Raspberry Pi Fifth Flagship Development Computer está ensamblado con un potente procesador Arm de cuatro núcleos de 64 bits a 2.4GHz y una GPU VideoCore VII de 800MHz para gráficos impresionantes. Ofrece soporte avanzado para cámaras, conectividad versátil y periféricos mejorados, perfecto para tareas multimedia, gaming e industriales.
En este wiki te mostraremos cómo instalar el Acelerador M.2 Coral en Raspberry Pi 5 y finalmente probaremos el Acelerador M.2 Coral.
Preparar Hardware
| Raspberry Pi 5 8GB | Raspberry Pi M.2 HAT+ | Acelerador M.2 Coral B+M key |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Instalar Hardware

Instalar Python3.8
El software de Coral solo soporta Python3.6-Python3.9, pero la versión más reciente de Python en Raspberry Pi OS es Python3.11. Por lo tanto, necesitamos instalar Python3.8.
Paso 1: Actualizar el sistema
Abre una terminal y ejecuta los siguientes comandos para actualizar el sistema:
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
Paso 2: Instalar requisitos
Abre una terminal y ejecuta los siguientes comandos para instalar los paquetes requeridos:
sudo apt-get install -y build-essential tk-dev libncurses5-dev libncursesw5-dev libreadline6-dev libdb5.3-dev libgdbm-dev libsqlite3-dev libssl-dev libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev zlib1g-dev libffi-dev tar wget vim
Paso 3: Descargar Python3.8
Abre una terminal y ejecuta los siguientes comandos para descargar Python3.8:
wget https://www.python.org/ftp/python/3.8.0/Python-3.8.0.tgz
Paso 4: Instalar Python3.8
Abre una terminal y ejecuta los siguientes comandos para instalar Python3.8:
sudo tar zxf Python-3.8.0.tgz
cd Python-3.8.0
sudo ./configure --enable-optimizations
sudo make -j 4
sudo make altinstall
cd ..
Paso 5: Verificar Python3.8
Abre una terminal y ejecuta los siguientes comandos para verificar Python3.8:
python3.8 -V
El resultado debería ser:

Paso 6: Crear un entorno virtual con Python3.8
python3.8 -m venv coral_venv
Configurar Ajustes de Hardware
Abre una terminal y ejecuta los siguientes comandos para abrir config.txt:
sudo nano /boot/firmware/config.txt
Y luego añade el siguiente texto a config.txt:
[all]
# Enable the PCIe External connector.
dtparam=pciex1
kernel=kernel8.img
# Enable Pineboards Hat Ai
dtoverlay=pineboards-hat-ai
Guarda y cierra el archivo presionando CTRL+X, luego Y para confirmar. Y después reinicia el sistema.
sudo reboot
Verificar el kernel:
Abre una terminal y ejecuta los siguientes comandos para verificar el kernel:
Asegúrate de que la versión de tu kernel sea 6.6.30 o superior.
uname -a
Instalar el Controlador PCIe y el Runtime de Edge TPU
Paso 1: Ingresar al entorno virtual
source coral_venv/bin/activate
Paso 2: Instalar Edge TPU Runtime
Agregar el repositorio de paquetes de Google Coral Edge TPU
echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
Instalar paquetes necesarios y Edge TPU Runtime
sudo apt-get install cmake libedgetpu1-std devscripts debhelper dkms dh-dkms
Paso 3: Instalar el controlador PCIe
git clone https://github.com/google/gasket-driver.git
cd gasket-driver
sudo debuild -us -uc -tc -b
cd ..
sudo dpkg -i gasket-dkms_1.0-18_all.deb
Configurar la Regla udev Añadir una regla udev para gestionar los permisos del dispositivo
abrir una terminal y ejecutar los siguientes comandos para configurar la regla udev:
sudo sh -c "echo 'SUBSYSTEM==\"apex\", MODE=\"0660\", GROUP=\"apex\"' >> /etc/udev/rules.d/65-apex.rules"
sudo groupadd apex
sudo adduser $USER apex
sudo reboot
Verificar Edge TPU
lspci -nn | grep 089a
El resultado debería ser:

ls /dev/apex_0

Instalar la biblioteca PyCoral y probar la Edge TPU
Paso 1: Instalar la biblioteca PyCoral
source coral_venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
python3 -m pip install --extra-index-url https://google-coral.github.io/py-repo/ pycoral~=2.0
Paso 2: Probar la TPU Edge
Instalar recursos para el ejemplo:
mkdir coral && cd coral
git clone https://github.com/google-coral/pycoral.git
cd pycoral
bash examples/install_requirements.sh classify_image.py
Prueba el Edge TPU:
python3 examples/classify_image.py \
--model test_data/mobilenet_v2_1.0_224_inat_bird_quant_edgetpu.tflite \
--labels test_data/inat_bird_labels.txt \
--input test_data/parrot.jpg
El resultado debería ser:

Resultado
Hemos instalado exitosamente el acelerador M.2 Coral en una Raspberry Pi 5 y probado la Edge TPU. También ejecutamos el modelo YOLOv8s en el Acelerador M.2 Coral con cuantización int8, usando un tamaño de entrada de 640x640 y un tamaño de lote de 1. El tiempo de inferencia es aproximadamente 800-1000ms, lo que se traduce en alrededor de 1.1 fotogramas por segundo (FPS).
Soporte Técnico y Discusión de Productos
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.