Saltar al contenido principal

Solucionar el fallo de arranque UEFI de JetPack 5.1.3 en Jetson

Corrección del fallo de arranque UEFI de JetPack 5.1.3

Problema​

Problema de UEFI de NVIDIA upstream

Este fallo de arranque está causado por un error de firmware UEFI de NVIDIA upstream que afecta a JetPack 5.1.3 y versiones anteriores. No está causado por el hardware del producto de Seeed ni por el diseño de la carrier board. Este FAQ proporciona soluciones para los dispositivos Seeed afectados que se enumeran a continuación.

En los productos que se indican a continuación, JetPack 5.1.3 (Jetson Linux 35.5.0) puede dejar de arrancar tras ciclos de inicio repetidos. En los debates del foro de NVIDIA se notifican fallos de arranque relacionados en Orin y corrupción de la partición OP-TEE:

Este problema se aplica a estas familias de productos que ejecutan L4T 35.5.0:

  • reComputer Classic J40/J30, incluidas las variantes B
  • reComputer Industrial J40/J30
  • reServer Industrial J40/J30

Elige una de las siguientes soluciones. Si el dispositivo no puede arrancar en Ubuntu, utiliza la Opción 1. Si puede arrancar en el espacio de usuario de Ubuntu, la Opción 2 evita el flasheo desde un PC host.

Opción 1: Volver a flashear el paquete QSPI MFI parcheado​

Esto actualiza el bootloader parcheado en QSPI y conserva los datos de usuario almacenados en el SSD. Descarga el paquete QSPI-only MFI parcheado para tu dispositivo exacto desde las pestañas siguientes. La configuración del host, las instrucciones de modo de recuperación y el comando de flasheo siguen el resumen de flasheo de JetPack.

Descarga el paquete QSPI MFI parcheado​

Todos los paquetes siguientes son para JetPack 5.1.3 / L4T 35.5.0. Haz coincidir tanto la familia de productos como el módulo Jetson antes de descargar. Los paquetes Classic también son compatibles con las correspondientes variantes B.

ProductoMódulo JetsonPaquete QSPI MFI parcheado
reComputer Classic J3010 / J3010BOrin Nano 4GBDownload
reComputer Classic J3011 / J3011BOrin Nano 8GBDownload
reComputer Classic J4011 / J4011BOrin NX 8GBDownload
reComputer Classic J4012 / J4012BOrin NX 16GBDownload

Prepara el host y entra en modo de recuperación​

Selecciona a continuación el producto exacto y R35.5.0 (JetPack 5.1.3) para mostrar sus requisitos de host y las instrucciones de modo de recuperación, reutilizadas del resumen de flasheo de JetPack. Instala las dependencias del host indicadas en esa guía antes de flashear. Utiliza el paquete QSPI-only parcheado descargado arriba para el paso de flasheo.

Preview

Extraer y flashear​

En el PC host, extrae el archivo QSPI MFI parcheado descargado. Sustituye <patched-qspi-mfi-archive> por su nombre de archivo real y <extracted-mfi-directory> por el directorio extraído que contiene tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh.

sudo tar xpf <patched-qspi-mfi-archive>
cd <extracted-mfi-directory>
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

Espera a que el flasheo se complete correctamente, luego reinicia el Jetson y confirma que arranca desde el SSD existente.

Opción 2: Actualizar el bootloader desde el espacio de usuario de Ubuntu​

Utiliza esta opción cuando el Jetson todavía arranca en Ubuntu. Instala el paquete de bootloader proporcionado en el dispositivo y no requiere volver a flashear el sistema.

  1. Descarga el paquete de bootloader reComputer Orin en el Jetson.

  2. En una terminal, cambia al directorio que contiene el archivo descargado e instálalo:

    sudo dpkg -i ./nvidia-l4t-bootloader-recomputer-orin_35.5.0-recomputer20261110.1_arm64.deb
  3. Confirma que la versión esperada del paquete de bootloader está instalada:

    sudo dpkg -l | grep nvidia-l4t-bootloader

    La salida debe incluir este paquete y versión:

    nvidia-l4t-bootloader-recomputer-orin  35.5.0-recomputer20261110.1  arm64
  4. Reinicia el Jetson y confirma que se inicia con normalidad.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...