Saltar al contenido principal

Optimización de memoria en JetPack 7.2

Jetson usa memoria unificada, por lo que el sistema operativo, las cargas de trabajo de la GPU, el firmware de cámara y pantalla, los pesos del modelo, los motores de TensorRT, la caché KV y los servicios de la aplicación compiten por la misma DRAM física. Por lo tanto, la optimización de memoria debe abarcar tanto la plataforma como la carga de trabajo de inferencia.

Esta guía combina el material de JetPack 7.2 ya disponible en esta colección:

aviso

Los cambios de recuperación de memoria a nivel de BSP modifican el firmware de arranque, los device trees y los parámetros de la línea de comandos del kernel. Aplica únicamente recetas validadas de headless, no-camera o SWIOTLB a un dispositivo de prueba recuperable. Conserva el BSP original y confirma que el dispositivo se puede reflashear antes de hacer estos cambios.

tip

¿Buscas el “por qué” detrás de estos pasos? El JetPack 7.2 Memory Optimization Deep Dive complementario explica de dónde viene el margen: la línea base de la plataforma frente a JetPack 6.2, el presupuesto de memoria del LLM, la mecánica en tiempo de ejecución y las observaciones de campo.

Capas de optimización​

Usa la capa menos invasiva que resuelva el problema.

CapaAcción típicaRiesgoReinicio o reflash
MediciónRegistrar memoria disponible y uso por procesoBajoNo
Configuración de inferenciaCuantización, contexto más corto, tamaño de lote 1, menor concurrenciaBajoNo
Configuración de serviciosObjetivo sin pantalla, detener servidores de modelo duplicados, deshabilitar servicios de usuario no usadosMedioNormalmente reinicio
Recuperación de memoria del BSPDeshabilitar firmware y memoria reservada de pantalla o cámara no usadosAltoReconstruir y reflashear
Ajuste de SWIOTLBReducir el pool de rebote DMA tras medir el uso realAltoReconstruir y reflashear

1. Registrar una línea base reproducible​

Confirma la versión de software y captura la memoria antes de iniciar la aplicación:

cat /etc/nv_tegra_release
free -h
grep -E 'MemTotal|MemAvailable|SwapTotal|SwapFree|CmaTotal|CmaFree' /proc/meminfo

Supervisa la memoria unificada, el uso de la GPU, las temperaturas y la potencia mientras se carga y ejecuta el modelo:

sudo tegrastats --interval 1000

En otra terminal, identifica los procesos y grupos de control más grandes:

ps -eo pid,comm,rss,vsz,%mem --sort=-rss | head -20
systemd-cgtop

Registra al menos cuatro estados:

  1. después del arranque y antes de que la aplicación se inicie;
  2. después de que se cargue el modelo o el motor de TensorRT;
  3. durante el prefill del prompt o el pico de preprocesamiento de visión;
  4. durante la generación de tokens en estado estable o la operación de la aplicación.

No compares solo el valor used de free. Usa MemAvailable, la lista de RSS de procesos y el pico reportado por tegrastats en conjunto.

2. Usar Skills para auditar antes de editar el BSP​

El flujo de trabajo basado en skills debe comenzar con la observación en lugar de cambios de configuración inmediatos.

Diagnosticar el dispositivo​

Usa jetson-diagnostic para recopilar el módulo, la versión de JetPack/L4T, el estado de memoria, el almacenamiento, la temperatura, los servicios y los endpoints de hardware visibles.

Ejemplo de prompt:

/jetson-diagnostic Confirm that this device is running JetPack 7.2 / L4T 39.2,
capture its idle memory baseline, and identify services or hardware subsystems
that consume memory before the inference application starts.

Auditar la presión de memoria​

Usa jetson-memory-audit cuando el modelo no se cargue, el OOM killer termine un proceso o el uso de memoria crezca de forma inesperada.

/jetson-memory-audit Compare idle, engine-load, prefill, and decode memory use.
Separate model weights, KV cache, application processes, filesystem cache,
desktop services, and reserved platform memory where possible.

La auditoría debe producir evidencia antes de recomendar un cambio. No deshabilites un servicio solo porque aparezca cerca de la parte superior de una lista de procesos.

Convertir despliegues tipo appliance a modo sin pantalla​

Si el Jetson se ejecuta sin una pantalla local, usa jetson-headless-mode para eliminar la sobrecarga del escritorio a nivel de servicios.

El target estándar de systemd es:

sudo systemctl set-default multi-user.target
sudo reboot

Confirma el acceso por SSH antes de reiniciar. Este cambio a nivel de servicios es independiente de recuperar los carveouts de firmware de pantalla en el BSP.

Usar jetson-optimize-memory solo para escenarios de BSP validados​

El skill a nivel de BSP admite tres flujos de trabajo acotados:

EscenarioDespliegue previstoÁrea de plataforma recuperada
headlessSin salida de pantalla localFirmware de DCE/pantalla, framebuffer temprano y nodos de kernel correspondientes
no-cameraSin CSI, GMSL u otra canalización de cámaraRCE, VI, ISP, NVCSI y carveouts de firmware correspondientes
swiotlbEl uso medido del pool de rebote DMA está muy por debajo del pool reservadoUna asignación SWIOTLB más pequeña y distinta de cero

Solicitudes de ejemplo:

/jetson-optimize-memory headless
/jetson-optimize-memory no-camera
/jetson-optimize-memory swiotlb

Para cambios de carveout, el MB1 BCT, los controles de carga de MB2, las referencias AST de MB2 y los nodos del device tree del kernel deben permanecer coherentes. Poner a cero solo una entrada de carveout no es una optimización válida. Para SWIOTLB, nunca configures un pool de tamaño cero y revierte inmediatamente si io_tlb_used se aproxima a io_tlb_nslabs.

3. Reducir el uso de memoria de LLM y VLM​

Elegir la precisión más pequeña compatible​

TensorRT Edge-LLM en JetPack 7.2 admite FP16, INT8 e INT4 en Jetson Orin. Comienza con FP16 para validar la corrección y luego evalúa checkpoints INT8 o INT4 compatibles con el modelo seleccionado.

PrecisiónTendencia de memoriaUso recomendado
FP16La más alta de las rutas compatibles en OrinLínea base funcional y cargas de trabajo sensibles a la precisión
INT8Menor memoria de pesos con compromisos moderados de precisiónEvaluación de producción equilibrada
INT4La menor memoria de pesos entre las rutas compatiblesModelos grandes o despliegues multi-servicio con DRAM limitada

No asumas que cambiar un flag del motor cuantiza correctamente un checkpoint FP16. Usa un checkpoint y una ruta de exportación compatibles con el modelo y luego reconstruye el motor de TensorRT en JetPack 7.2.

Controlar contexto, caché KV y concurrencia​

La memoria de un LLM no está determinada solo por los pesos del modelo. La caché KV crece con la longitud del contexto, el tamaño de lote, los tokens generados y las solicitudes concurrentes.

Comienza con una solicitud conservadora:

{
"batch_size": 1,
"max_generate_length": 128,
"requests": [
{
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Summarize the current device status."
}
]
}
]
}

Luego aumenta una dimensión a la vez:

  1. longitud del contexto de entrada;
  2. longitud de generación;
  3. tamaño de lote;
  4. solicitudes concurrentes;
  5. servicios adicionales de visión o robótica.

Si la memoria aumenta bruscamente durante el prefill, acorta el prompt o la ventana de contexto. Si aumenta a medida que las sesiones permanecen activas, inspecciona la retención de la caché KV y el manejo de solicitudes concurrentes.

Evitar cargas duplicadas de modelos​

Usa un único servidor de modelos de larga ejecución cuando varias aplicaciones necesiten el mismo modelo. Scripts de Python separados, notebooks, servidores de prueba y servicios de producción pueden cargar cada uno otra copia de los pesos o del motor.

Antes de iniciar la inferencia, comprueba si existen procesos de modelo ya en ejecución:

ps -ef | grep -E 'llm|triton|python|ollama' | grep -v grep

Detén solo los procesos que se confirmen como duplicados. No termines servicios del sistema basándote únicamente en una coincidencia de nombre.

Mantener la exportación y la construcción del motor fuera del objetivo cuando sea posible​

TensorRT Edge-LLM usa un host x86 con GPU para la exportación del checkpoint y el Jetson para la construcción del motor de destino. La exportación puede requerir varias veces el tamaño del checkpoint en RAM y VRAM, por lo que mantener la exportación en el host preserva la memoria del Jetson para validación e inferencia.

Durante la construcción del motor, cierra servidores de modelos no relacionados y registra el pico de memoria por separado de la memoria en tiempo de ejecución. La presión de memoria durante la construcción no representa necesariamente el requisito de despliegue en estado estable.

TensorRT Edge-LLM engine build

Tratar el swap como una herramienta de recuperación, no como DRAM libre​

El swap puede ayudar a completar una conversión de modelo o construcción de motor única, pero el intercambio sostenido aumenta la latencia y puede incrementar el desgaste del almacenamiento. Para inferencia en tiempo real, prefiere un modelo más pequeño o cuantizado, un contexto más corto, menor concurrencia y menos servicios duplicados antes de depender del swap.

4. Validar el resultado​

Usa el mismo prompt, entrada, modo de potencia y topología de aplicación antes y después de cada cambio.

MétricaPor qué importa
MemAvailable en reposoMide la sobrecarga del sistema y los servicios
Memoria después de cargar el motorMuestra la huella del modelo y del runtime
Pico de memoria durante el prefillExpone la presión del contexto y del espacio de trabajo temporal
Memoria de decodificación en estado estableMuestra la caché KV y la retención de sesiones
Tiempo hasta el primer tokenDetecta regresiones causadas por swap o espacios de trabajo restringidos
Rendimiento de decodificaciónConfirma que la menor memoria no hizo que la inferencia fuera inaceptablemente lenta
Temperatura y potencia de la placaConfirma que el resultado es estable, no un pico breve

El JetPack 7.2 Deep Dive registró la memoria tras cargar un modelo de 27B, pasando de aproximadamente 24.6 GB en JetPack 6.2 a 14.7 GB en JetPack 7.2 en la comparación de Seeed. Considera ese resultado como una referencia específica de la carga de trabajo, no como una reducción garantizada para cada modelo.

Orden recomendado​

  1. Mide la memoria en reposo, con carga del motor, en prefill y en decodificación.
  2. Elimina procesos de modelo duplicados y servicios de aplicación innecesarios.
  3. Reduce el contexto, la longitud de generación, el tamaño de lote y la concurrencia.
  4. Evalúa checkpoints INT8 o INT4 compatibles con TensorRT Edge-LLM.
  5. Usa jetson-headless-mode para despliegues de dispositivos sin pantalla.
  6. Usa jetson-optimize-memory headless o no-camera solo cuando el escenario de hardware coincida exactamente.
  7. Considera la reducción de SWIOTLB solo después de medir el uso real del bounce-pool de DMA.
  8. Vuelve a ejecutar pruebas de corrección, latencia, rendimiento, térmicas y de estabilidad después de cada cambio.

Reversión​

  • Restaura el objetivo de servicio original si se vuelve a necesitar un escritorio gráfico.
  • Restaura la fuente BSP original y vuelve a flashear si un cambio de carveout o device-tree provoca fallos de arranque o de periféricos.
  • Revierte los cambios de SWIOTLB si aparecen errores de DMA o el uso se aproxima al pool configurado.
  • Conserva el último motor TensorRT y la configuración de modelo conocidos como correctos hasta que la configuración optimizada supere las pruebas de aceptación.

Soporte técnico y debate sobre productos​

Gracias por elegir productos de Seeed Studio. Para soporte técnico y debate sobre productos, utiliza los siguientes canales:

Loading Comments...