Saltar al contenido principal

Conectar dispositivo

Seeed Jetson DevelopTool se conecta a tu dispositivo Jetson de dos maneras según la tarea:

Tipo de conexiónUsado para
USB (Modo Recovery)Flasheo de firmware a través de Flash Center
Ethernet / SSHGestión del dispositivo, desarrollo remoto, App Market, Skills, uso compartido de red del PC

Conexión USB (Modo Recovery)​

Se requiere el modo Recovery para flashear firmware. Para entrar en modo Recovery:

  1. Apaga el dispositivo Jetson.
  2. Mantén presionado el botón Recovery en el dispositivo.
  3. Mientras mantienes presionado Recovery, conecta el cable USB-C entre el dispositivo y tu PC host (o enciende el dispositivo).
  4. Suelta el botón Recovery después de 2 segundos.

En DevelopTool, abre Flash Center y haz clic en Detect Device para confirmar que se reconoce la conexión USB.

tip

En Linux, puedes verificar que el dispositivo aparece con:

lsusb | grep NVIDIA

Deberías ver una entrada como NVIDIA Corp. APX.

precaución

En Windows, el passthrough USB mediante WSL2 requiere la herramienta usbipd. Se recomienda Linux nativo para un flasheo fiable.

Conexión Ethernet / SSH​

Para todas las funciones que no son de flasheo, DevelopTool se conecta a Jetson por SSH a través de Ethernet (o Wi‑Fi si está configurado).

Pasos:

  1. Conecta Jetson y el PC host a la misma red, o usa un cable Ethernet directo con PC Network Sharing habilitado.
  2. En DevelopTool, abre la pestaña Remote Dev.
  3. Introduce la dirección IP de Jetson, el nombre de usuario SSH y la contraseña en el panel Device Connection.
  4. Haz clic en Connect.

Una vez conectado, el panel de estado del dispositivo muestra información en tiempo real de CPU, GPU, memoria y temperatura.

tip

Si no conoces la dirección IP de tu Jetson, usa el asistente serie Jetson Init en el primer arranque para configurar la red y mostrar la IP asignada.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...