Saltar al contenido principal

Flashear firmware

El módulo Flash Center te permite descargar y flashear firmware oficial JetPack a cualquier dispositivo Jetson de Seeed Studio compatible con un único flujo de trabajo, sin necesidad de scripts BSP por línea de comandos.

Demo: Tutorial completo de flasheo​

Antes de empezar​

  • Se recomienda encarecidamente un host Linux nativo (Ubuntu 20.04/22.04/24.04). Consulta Connect Device para la configuración del modo USB Recovery.
  • Asegúrate de tener al menos 20 GB de espacio libre en disco para la descarga y extracción del firmware.

Flujo de trabajo de flasheo​

Paso 1. Selecciona tu dispositivo y la versión de L4T.

En la pestaña Flash Center, elige el modelo de tu dispositivo (por ejemplo, J4012s) y la versión de L4T de destino en la lista desplegable. Consulta Supported Devices para ver la lista completa de compatibilidad.

Paso 2. Descarga y verifica el firmware.

Haz clic en Download / Extract BSP. La herramienta:

  • Descargará el paquete de firmware con soporte de reanudación (es seguro interrumpir y continuar)
  • Verificará la integridad de la descarga mediante checksum SHA256
  • Extraerá el BSP automáticamente

Paso 3. Pon el dispositivo en modo Recovery.

Mantén pulsado el botón Recovery en el dispositivo mientras conectas el cable USB-C a tu PC host (o mientras lo enciendes). Suéltalo después de 2 segundos.

Paso 4. Detecta el dispositivo.

Haz clic en Detect Device en la herramienta. Deberías ver que el dispositivo se detecta por USB. Si no se encuentra, vuelve a comprobar el cable USB y los pasos del modo Recovery.

Paso 5. Inicia el flasheo.

Haz clic en Start Flash. El proceso tarda 2–10 minutos dependiendo del tamaño del firmware y de la velocidad del USB. No desconectes la alimentación ni el USB durante el flasheo.

Una vez finalizado, el dispositivo se reiniciará automáticamente con el nuevo firmware.

tip

Si estás en Windows y la detección USB falla, prueba el flujo de trabajo con WSL2 + usbipd. La herramienta te guiará para adjuntar el dispositivo USB a WSL2.

precaución

El flasheo borrará todos los datos en la eMMC/NVMe del Jetson. Haz una copia de seguridad de los datos importantes antes de continuar.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...