Saltar al contenido principal

Usar una pantalla SPI en reComputer J4012 Classic

Introducción​

Este wiki presenta cómo conectar y controlar una pantalla SPI en la Seeed reComputer J4012 Classic. Cubre el flujo de trabajo básico para usar una pantalla SPI a través del conector de 40 pines, incluyendo el cableado de hardware, la configuración de la interfaz SPI, la comprobación del nodo de dispositivo, la instalación de dependencias, la compilación de una demo en C++ y la ejecución de una sencilla prueba de visualización.

En esta guía se utiliza como ejemplo una pantalla LCD SPI ST7789. Para otros módulos de pantalla SPI, como ST7735 o ILI9341, el flujo de trabajo general es similar, pero los detalles del cableado, la resolución de la pantalla, la secuencia de inicialización y los parámetros del controlador pueden ser diferentes.

El método de esta guía también puede utilizarse como referencia para otras aplicaciones de pantallas SPI.

Preparación de hardware​

Hardware necesario​

ElementoDescripción
reComputer J4012 ClassicOrdenador de IA perimetral basado en Jetson
Módulo de pantalla SPIEsta guía usa como ejemplo una pantalla LCD SPI ST7789
Cables DupontSe usan para conectar la pantalla al conector de 40 pines
Pantalla HDMI o terminal SSHSe usan para configurar y probar el dispositivo

Software necesario​

SoftwareDescripción
JetPack / UbuntuSistema operativo que se ejecuta en reComputer J4012 Classic
g++Se usa para compilar la demo en C++
spidevInterfaz de espacio de usuario SPI de Linux
sysfs GPIOSe usa para controlar pines GPIO como DC y RES

Conexión de hardware​

Conector de 40 pines​

La reComputer J4012 Classic proporciona un conector de expansión de 40 pines. A través de este conector se pueden usar señales SPI y pines GPIO para conectar pequeños módulos de pantalla.

40-pin header pinout

Figura 1. Distribución de pines del conector de 40 pines de reComputer J4012 Classic

Ejemplo de cableado de pantalla SPI: ST7789​

En esta guía se utiliza una pantalla SPI ST7789 como módulo de pantalla de ejemplo. Conecta la pantalla al conector de 40 pines según la siguiente tabla.

Pin ST7789Pin de 40 pines J4012 ClassicFunciónDescripción
GNDPin 6GNDTierra
VCCPin 13.3VEntrada de alimentación para la pantalla
SCLPin 23SPI SCLKSeñal de reloj SPI
SDAPin 19SPI MOSIDatos SPI desde J4012 Classic hacia la pantalla
RESPin 31GPIO / PQ.06Señal de reinicio por hardware
DCPin 29GPIO / PQ.05Selección de datos / comando
CSPin 24SPI CSSelección de chip SPI
BLKPin 173.3VAlimentación de la retroiluminación, siempre encendida

ST7789 SPI display wiring

Figura 2. Cableado entre reComputer J4012 Classic y la pantalla SPI ST7789

Habilitar la interfaz SPI​

Antes de ejecutar la demo de la pantalla, se debe habilitar la interfaz SPI en el conector de 40 pines.

Abre la herramienta de configuración Jetson-IO:

sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py

Selecciona el menú de configuración del conector de 40 pines.

Jetson-IO main menu

Figura 3. Menú principal de Jetson-IO

Configure header pins manually

Figura 4. Selecciona "Configure header pins manually"

Enable spi1 function

Figura 5. Habilita la función spi1 en el conector de 40 pines

Guarda la configuración y reinicia el dispositivo:

sudo reboot

Después de que el dispositivo se reinicie, carga el módulo del kernel spidev:

sudo modprobe spidev

Este paso garantiza que el controlador SPI de espacio de usuario de Linux esté disponible antes de comprobar o acceder a /dev/spidev*.

Comprobar el dispositivo SPI​

Después de que el dispositivo se reinicie, comprueba si se ha generado el nodo de dispositivo SPI:

ls /dev/spidev*

Si SPI está habilitado correctamente, verás una salida similar a la siguiente:

/dev/spidev0.0
/dev/spidev0.1

Check SPI device node

Figura 6. Nodo de dispositivo SPI generado correctamente

En esta guía, la pantalla ST7789 usa las señales SPI conectadas al Pin 19, Pin 23 y Pin 24. El código de ejemplo usa /dev/spidev0.0 por defecto. Si tu sistema genera un nodo de dispositivo SPI diferente, modifica la ruta del dispositivo SPI en el código.

Instalar dependencias​

Actualiza la lista de paquetes:

sudo apt update

Instala el compilador de C++:

sudo apt install -y g++

Comprueba si existe el nodo de dispositivo SPI:

ls /dev/spidev*

Control de GPIO​

Antes de ejecutar la demo de la pantalla, exporta los pines GPIO usados por DC y RES. La demo controla estos dos pines a través de la interfaz GPIO de sysfs.

En esta guía:

SeñalPin de 40 pinesNombre GPIONúmero GPIO
DCPin 29PQ.05453
RESPin 31PQ.06454

Al exportar GPIO mediante /sys/class/gpio/export, usa el número GPIO en lugar del nombre GPIO. En esta guía, el GPIO 453 corresponde a PQ.05, y el GPIO 454 corresponde a PQ.06:

sudo sh -c 'echo 453 > /sys/class/gpio/export'
sudo sh -c 'echo 454 > /sys/class/gpio/export'

Después de exportarlos, los nodos GPIO correspondientes deberían aparecer como PQ.05 y PQ.06. Comprueba si existen los nodos GPIO:

ls /sys/class/gpio/PQ.05
ls /sys/class/gpio/PQ.06

Ejecutar la demostración de la pantalla ST7789​

Esta sección utiliza una demostración en C++ para verificar que la pantalla SPI ST7789 puede funcionar correctamente en el reComputer J4012 Classic.

La demostración realiza las siguientes operaciones:

  1. Abre el dispositivo SPI /dev/spidev0.0.
  2. Configura el modo SPI, los bits por palabra y la velocidad SPI.
  3. Controla los pines DC y RES a través de sysfs GPIO.
  4. Inicializa el controlador de pantalla ST7789.
  5. Llena continuamente la pantalla con diferentes colores RGB565.

El cableado utilizado en esta demostración se muestra a continuación.

SeñalPin de 40 pinesGPIO / Dispositivo
SPI SCLKPin 23Reloj SPI
SPI MOSIPin 19SPI MOSI
SPI CSPin 24SPI CS
RESPin 31/sys/class/gpio/PQ.06
DCPin 29/sys/class/gpio/PQ.05
BLKPin 173.3V

Crea un archivo llamado st7789_spi.cpp:

nano st7789_spi.cpp

Añade el siguiente código de demostración en C++:

#include <iostream>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/spi/spidev.h>
#include <cstdint>
#include <cstring>

int spi_fd = -1;
int dc_fd = -1;
int res_fd = -1;

// GPIO paths for reComputer J4012 Classic
// DC -> Pin 29 -> PQ.05
// RES -> Pin 31 -> PQ.06
const char* DC_DIR_PATH = "/sys/class/gpio/PQ.05/direction";
const char* DC_VAL_PATH = "/sys/class/gpio/PQ.05/value";
const char* RES_DIR_PATH = "/sys/class/gpio/PQ.06/direction";
const char* RES_VAL_PATH = "/sys/class/gpio/PQ.06/value";

bool write_file(const char* path, const char* value)
{
int fd = open(path, O_WRONLY);
if (fd < 0) {
std::cerr << "open failed: " << path << std::endl;
return false;
}

write(fd, value, strlen(value));
close(fd);
return true;
}

bool init_gpios()
{
if (!write_file(DC_DIR_PATH, "out")) return false;
if (!write_file(RES_DIR_PATH, "out")) return false;

dc_fd = open(DC_VAL_PATH, O_WRONLY);
res_fd = open(RES_VAL_PATH, O_WRONLY);

if (dc_fd < 0 || res_fd < 0) {
std::cerr << "open gpio value failed" << std::endl;
return false;
}

return true;
}

void gpio_write(int fd, int value)
{
lseek(fd, 0, SEEK_SET);
write(fd, value ? "1" : "0", 1);
}

void WriteCommand(uint8_t cmd)
{
gpio_write(dc_fd, 0);
write(spi_fd, &cmd, 1);
}

void WriteData(uint8_t data)
{
gpio_write(dc_fd, 1);
write(spi_fd, &data, 1);
}

void WriteDataBuf(const uint8_t* data, size_t len)
{
gpio_write(dc_fd, 1);

const size_t CHUNK_SIZE = 4096;
size_t bytes_sent = 0;

while (bytes_sent < len) {
size_t current_chunk = (len - bytes_sent > CHUNK_SIZE) ? CHUNK_SIZE : (len - bytes_sent);

struct spi_ioc_transfer tr;
std::memset(&tr, 0, sizeof(tr));

tr.tx_buf = (unsigned long)(data + bytes_sent);
tr.rx_buf = 0;
tr.len = current_chunk;
tr.speed_hz = 24000000;
tr.bits_per_word = 8;

if (ioctl(spi_fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr) < 0) {
std::cerr << "SPI chunk transfer failed at " << bytes_sent << std::endl;
return;
}

bytes_sent += current_chunk;
}
}

void ST7789_Reset()
{
gpio_write(res_fd, 0);
usleep(200000);

gpio_write(res_fd, 1);
usleep(200000);
}

void ST7789_Init()
{
ST7789_Reset();

WriteCommand(0x11); // Sleep Out
usleep(120000);

WriteCommand(0x3A); // Pixel Format Set
WriteData(0x05); // RGB565

WriteCommand(0x36); // Memory Access Control
WriteData(0x08); // Default direction

WriteCommand(0x21); // Display Inversion ON

WriteCommand(0x29); // Display ON
usleep(20000);
}

void ST7789_SetWindow(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1)
{
WriteCommand(0x2A); // Column Address Set
WriteData(x0 >> 8);
WriteData(x0 & 0xFF);
WriteData(x1 >> 8);
WriteData(x1 & 0xFF);

WriteCommand(0x2B); // Row Address Set
WriteData(y0 >> 8);
WriteData(y0 & 0xFF);
WriteData(y1 >> 8);
WriteData(y1 & 0xFF);

WriteCommand(0x2C); // Memory Write
}

void ST7789_FillColor(uint16_t color)
{
const int width = 240;
const int height = 320;

ST7789_SetWindow(0, 0, width - 1, height - 1);

uint8_t screen_buf[height * width * 2];

uint8_t high = color >> 8;
uint8_t low = color & 0xFF;

for (int i = 0; i < height * width * 2; i += 2) {
screen_buf[i] = high;
screen_buf[i + 1] = low;
}

WriteDataBuf(screen_buf, sizeof(screen_buf));
}

bool init_spi()
{
spi_fd = open("/dev/spidev0.0", O_RDWR);
if (spi_fd < 0) {
std::cerr << "open /dev/spidev0.0 failed" << std::endl;
return false;
}

uint8_t mode = SPI_MODE_0;
uint8_t bits = 8;
uint32_t speed = 24000000;

ioctl(spi_fd, SPI_IOC_WR_MODE, &mode);
ioctl(spi_fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits);
ioctl(spi_fd, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed);

return true;
}

uint16_t Rainbow_HSV_To_RGB565(int h)
{
float r = 0, g = 0, b = 0;

int sector = h / 60;
float fractional = (h % 60) / 60.0f;

float x = 1.0f - fractional;
float y = fractional;

switch (sector) {
case 0: r = 1.0f; g = y; b = 0.0f; break;
case 1: r = x; g = 1.0f; b = 0.0f; break;
case 2: r = 0.0f; g = 1.0f; b = y; break;
case 3: r = 0.0f; g = x; b = 1.0f; break;
case 4: r = y; g = 0.0f; b = 1.0f; break;
case 5: r = 1.0f; g = 0.0f; b = x; break;
default: r = 0.0f; g = 0.0f; b = 0.0f; break;
}

uint8_t R8 = static_cast<uint8_t>(r * 255);
uint8_t G8 = static_cast<uint8_t>(g * 255);
uint8_t B8 = static_cast<uint8_t>(b * 255);

return ((R8 >> 3) << 11) | ((G8 >> 2) << 5) | (B8 >> 3);
}

int main()
{
uint16_t color = 0x001F;
int i = 0;

std::cout << "Init SPI..." << std::endl;
if (!init_spi()) return -1;

std::cout << "Init GPIO..." << std::endl;
if (!init_gpios()) return -1;

std::cout << "Init ST7789..." << std::endl;
ST7789_Init();

std::cout << "Fill 240x320 Color..." << std::endl;

while (1) {
color = Rainbow_HSV_To_RGB565(i++ % 360);
ST7789_FillColor(color);
usleep(10000);
}

close(spi_fd);
close(dc_fd);
close(res_fd);

return 0;
}

Compila la demostración:

g++ st7789_spi.cpp -o st7789_spi

Ejecuta la demostración:

sudo ./st7789_spi

Si el cableado y la configuración SPI son correctos, la pantalla ST7789 debería refrescarse continuamente con diferentes colores.

Resultado de la demostración de la pantalla ST7789

Figura 7. Resultado de la demostración de la pantalla ST7789

Explicación del código​

Inicialización de SPI​

La demostración abre /dev/spidev0.0 y configura la interfaz SPI de la siguiente manera.

ParámetroValor
Dispositivo SPI/dev/spidev0.0
Modo SPISPI_MODE_0
Bits por palabra8
Velocidad SPI24000000 Hz

Si tu sistema genera un nodo de dispositivo SPI diferente, modifica la siguiente línea en el código de demostración:

spi_fd = open("/dev/spidev0.0", O_RDWR);

Por ejemplo, si tu nodo de dispositivo es /dev/spidev1.0, cámbialo a:

spi_fd = open("/dev/spidev1.0", O_RDWR);

Control de GPIO​

La demostración utiliza sysfs GPIO para controlar los pines DC y RES.

SeñalPin de 40 pinesRuta sysfs GPIO
DCPin 29/sys/class/gpio/PQ.05
RESPin 31/sys/class/gpio/PQ.06

El pin DC se utiliza para cambiar entre el modo de comando y el modo de datos. El pin RES se utiliza para reiniciar la pantalla ST7789.

Inicialización del ST7789​

La demostración inicializa la pantalla ST7789 con los siguientes comandos.

ComandoDescripción
0x11Salir de suspensión
0x3AConfigurar formato de píxel
0x05Formato RGB565
0x36Control de acceso a memoria
0x21Activar inversión de pantalla
0x29Encender pantalla

Prueba de relleno de pantalla​

La demo utiliza el formato RGB565 para rellenar la pantalla completa. La resolución de pantalla utilizada en la demo es:

const int width = 240;
const int height = 320;

Si tu pantalla ST7789 utiliza una resolución diferente, modifica estos valores de acuerdo con el tamaño real de la pantalla.

Transferencia de datos SPI​

El búfer de pantalla completa es más grande que una sola pequeña transferencia SPI. Por lo tanto, la demo envía los datos de visualización en bloques:

const size_t CHUNK_SIZE = 4096;

Esto evita las limitaciones de tamaño de transferencia y hace que la actualización de pantalla completa sea más estable.

Solución de problemas​

No se encontró ningún dispositivo /dev/spidev*​

Posibles causas:

  1. La interfaz SPI no está habilitada.
  2. La configuración de Jetson-IO no se guardó.
  3. El dispositivo no se reinició después de habilitar SPI.
  4. El device tree no expone el nodo de dispositivo SPI.
  5. La imagen del sistema no incluye la configuración SPI esperada.

Comprobaciones sugeridas:

ls /dev/spidev*

Si no se encuentra ningún dispositivo SPI, ejecuta Jetson-IO de nuevo y comprueba si SPI está habilitado.

Permiso denegado al acceder a SPI o GPIO​

Si ves un error de permisos al ejecutar la demo en C++, intenta ejecutarla con sudo:

sudo ./st7789_spi

También puedes comprobar los permisos del dispositivo SPI y de los nodos GPIO:

ls -l /dev/spidev*
ls -l /sys/class/gpio/PQ.05/value
ls -l /sys/class/gpio/PQ.06/value

La ruta GPIO no existe​

Si /sys/class/gpio/PQ.05 o /sys/class/gpio/PQ.06 no existe, es posible que los pines GPIO no se hayan exportado correctamente.

Por favor, comprueba los nodos GPIO disponibles:

ls /sys/class/gpio/

Luego exporta los pines GPIO de nuevo:

sudo sh -c 'echo 453 > /sys/class/gpio/export'
sudo sh -c 'echo 454 > /sys/class/gpio/export'

SPI se puede abrir pero la pantalla no muestra nada​

Posibles causas:

  1. El cableado de la pantalla es incorrecto.
  2. La ruta del dispositivo SPI es incorrecta.
  3. Los pines CS, DC o RES no están conectados correctamente.
  4. El controlador de la pantalla no es ST7789.
  5. La pantalla requiere una secuencia de inicialización diferente.
  6. El pin de la retroiluminación no está alimentado.

Comprobaciones sugeridas:

  1. Confirma que VCC está conectado al Pin 1.
  2. Confirma que GND está conectado al Pin 6.
  3. Confirma que BLK está conectado al Pin 17 y que la retroiluminación está encendida.
  4. Confirma que SCL, SDA y CS están conectados al Pin 23, Pin 19 y Pin 24.
  5. Confirma que RES y DC están conectados al Pin 31 y Pin 29.
  6. Reduce la velocidad SPI y prueba de nuevo.
  7. Confirma el modelo de controlador de la pantalla a partir de la hoja de datos del módulo de pantalla.

La retroiluminación está encendida pero no se muestra ninguna imagen​

Si la retroiluminación está encendida pero no se muestra ninguna imagen, el cableado de alimentación puede ser correcto, pero la comunicación SPI o la inicialización de la pantalla pueden ser incorrectas.

Por favor, comprueba:

  1. Si se está utilizando el dispositivo SPI correcto.
  2. Si los pines DC y RES están configurados correctamente.
  3. Si el controlador de pantalla coincide con el controlador ST7789.
  4. Si la resolución de la pantalla es correcta.
  5. Si el módulo de pantalla requiere configuraciones de desplazamiento de filas o columnas.

El color de la imagen es anormal​

Posibles causas:

  1. Desajuste entre el orden de color RGB y BGR.
  2. La configuración de inversión de pantalla es diferente.
  3. El parámetro MADCTL no es adecuado para tu panel.
  4. El módulo de pantalla utiliza una secuencia de inicialización ST7789 ligeramente diferente.

Soluciones sugeridas:

  1. Intenta cambiar el valor de MADCTL.
  2. Intenta habilitar o deshabilitar la inversión de pantalla.
  3. Comprueba la hoja de datos del módulo de pantalla ST7789.
  4. Confirma si tu módulo utiliza orden de color RGB o BGR.

La dirección de la imagen es incorrecta​

Si la imagen está rotada o reflejada, modifica el parámetro del comando MADCTL en la función de inicialización:

WriteCommand(0x36);
WriteData(0x08);

El valor correcto depende de la orientación del módulo de pantalla.

La actualización de la pantalla es lenta​

Posibles causas:

  1. La velocidad de reloj SPI es demasiado baja.
  2. El programa actualiza la pantalla completa cada vez.
  3. El módulo de pantalla tiene un rendimiento de actualización limitado.
  4. La demo en C++ utiliza un método sencillo de relleno de pantalla completa para verificación.

Soluciones sugeridas:

  1. Aumenta gradualmente la velocidad de reloj SPI.
  2. Evita actualizaciones de pantalla completa innecesarias.
  3. Actualiza solo las áreas que cambian si tu aplicación lo permite.
  4. Utiliza la prueba de relleno de color actual solo como una demo básica de verificación de hardware.

Resumen​

En este wiki, presentamos cómo conectar una pantalla SPI al Seeed reComputer J4012 Classic a través del conector de 40 pines. El flujo de trabajo general de una pantalla SPI incluye el cableado de la pantalla, habilitar la interfaz SPI, comprobar el nodo de dispositivo SPI, instalar dependencias, compilar una demo en C++ y ejecutar una prueba de pantalla. JetPack 5 utiliza GPIO sysfs, JetPack 6 utiliza libgpiod con configuración manual de pinmux, y JetPack 7 utiliza libgpiod con los pines GPIO configurados directamente en la herramienta Jetson Expansion Header Tool.

El ST7789 SPI LCD se utilizó como módulo de pantalla de ejemplo en esta guía. Para otras pantallas SPI, el proceso general es similar, pero el controlador de pantalla, la resolución, la secuencia de inicialización y los detalles de cableado deben ajustarse según el módulo de pantalla real.

Recursos​

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte para garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...