Saltar al contenido principal

Iniciar sesión en Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS u otros OS usando SSH a través de Wi-Fi/ Ethernet

Si deseas iniciar sesión en el Raspberry Pi OS usando SSH a través de Wi-Fi/ Ethernet, puedes seguir los pasos a continuación. Primero configura Wi-Fi/Ethernet en el reTerminal y luego SSH usando Windows/Mac/Linux.

Paso 1: Configurar Wi-Fi/Ethernet en el reTerminal​

precaución

Si has configurado WiFi y habilitado SSH usando Raspberry Pi Imager, puedes omitir el paso 1

  • 1. Si tienes una conexión Wi-Fi, haz clic en el ícono de Wi-Fi en la esquina superior derecha del escritorio de Raspberry Pi OS, selecciona tu red Wi-Fi e ingresa la contraseña usando el teclado virtual en pantalla

Nota: La ubicación de la configuración de Wi-Fi puede ser diferente para otros OS

  • 2. Si no tienes una conexión Wi-Fi, puedes conectar un cable ethernet desde tu router al puerto ethernet del reTerminal

Nota: Asegúrate de que el reTerminal y tu computadora estén conectados a la misma red

  • 3. Toca el ícono de Raspberry Pi en la esquina superior izquierda y navega a Preferences > Raspberry Pi Configuration y haz clic en la pestaña Interfaces

  • 4. Selecciona Enable que está junto a SSH y haz clic en OK

pir

Ahora configuremos el software en la computadora. Por favor sigue según tu sistema operativo

Paso 2: Configurar SSH usando Windows/Mac/Linux​

Para Windows​

  • 1. Abre Command Prompt y escribe lo siguiente
  • 2. Escribe yes para la solicitud

pir

  • 3. Ingresa la contraseña como sigue
raspberry
  • 4. Si has iniciado sesión exitosamente en el Raspberry Pi OS, verás la siguiente salida

pir

Para Mac/Linux​

  • 1. Abre Terminal en la computadora y escribe lo siguiente
  • 2. Escribe yes para el siguiente mensaje
ECDSA key fingerprint is SHA256:XXXXXXX.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
  • 3. Cuando solicite la contraseña, escribe lo siguiente
raspberry
  • 4. Si has iniciado sesión exitosamente en el Raspberry Pi OS, verás la siguiente salida

pir

Loading Comments...