Saltar al contenido principal

Despliegue del modelo de estimación de pose YOLOv8

Este wiki introducirá cómo entrenar el modelo oficial de estimación de actitud YOLOv8 y desplegar el modelo entrenado en dispositivos Grove Vision AI(V2) o XIAO ESP32S3.

Preparación del conjunto de datos

Para el conjunto de datos de estimación de pose, se recomienda consultar la documentación oficial de YOLOv8.

Instalar la herramienta de línea de comandos YOLOv8

  • Por defecto, ya tienes el entorno python y la herramienta de gestión de paquetes pip, y python>=3.8.
# Clone the official repository
git clone https://github.com/ultralytics/ultralytics

# Go into the cloned folder
cd ultralytics

# Install in developer mode so that subsequent modifications can be synchronized
pip install -e .

La razón por la que se recomienda instalar usando Git es que algunos códigos necesitan ser modificados más tarde, por lo que necesita ser instalado en modo desarrollador.

  • Puedes usar el comando de consulta de versión para probar si la herramienta de línea de comandos yolo se instaló exitosamente.
# Version query
yolo -v

Entrenar

  • Primero, ve a la carpeta del conjunto de datos descargado

  • Ejecuta el siguiente comando para comenzar a entrenar el modelo

yolo train detect model=yolov8n-pose.pt data=./data_pose.yaml imgsz=192

Exportar modelo a tflite

  • Después del entrenamiento, el modelo estará en la carpeta runs/train/exp*/weights/. Asegúrate de que los indicadores de evaluación de tu modelo cumplan con tus necesidades.

  • Posteriormente, necesitas modificar el código oficial para reducir algo del post-procesamiento del modelo. Primero modifica las funciones forward de las clases Detect y Pose bajo el archivo ~/ultralytics/ultralytics/nn/modules/head.py. Después de la modificación, se muestra como sigue

# forward function of Detect class
def forward(self, x):
"""Concatenates and returns predicted bounding boxes and class probabilities."""
shape = x[0].shape # BCHW

if self.export:
return [
torch.permute(j, (0, 2, 3, 1)).reshape(j.shape[0], -1, x.shape[1])
for j in [self.cv2[i](x[i]) for i in range(self.nl)]
+ [self.cv3[i](x[i]) for i in range(self.nl)]
]
else:
for i in range(self.nl):
x[i] = torch.cat((self.cv2[i](x[i]), self.cv3[i](x[i])), 1)
if self.training:
return x
elif self.dynamic or self.shape != shape:
self.anchors, self.strides = (
x.transpose(0, 1) for x in make_anchors(x, self.stride, 0.5)
)
self.shape = shape

x_cat = torch.cat([xi.view(shape[0], self.no, -1) for xi in x], 2)
if self.export and self.format in (
"saved_model",
"pb",
"tflite",
"edgetpu",
"tfjs",
): # avoid TF FlexSplitV ops
box = x_cat[:, : self.reg_max * 4]
cls = x_cat[:, self.reg_max * 4 :]
else:
box, cls = x_cat.split((self.reg_max * 4, self.nc), 1)
dbox = (
dist2bbox(self.dfl(box), self.anchors.unsqueeze(0), xywh=True, dim=1)
* self.strides
)

if self.export and self.format in ("tflite", "edgetpu"):
# Normalize xywh with image size to mitigate quantization error of TFLite integer models as done in YOLOv5:
# https://github.com/ultralytics/yolov5/blob/0c8de3fca4a702f8ff5c435e67f378d1fce70243/models/tf.py#L307-L309
# See this PR for details: https://github.com/ultralytics/ultralytics/pull/1695
img_h = shape[2] * self.stride[0]
img_w = shape[3] * self.stride[0]
img_size = torch.tensor(
[img_w, img_h, img_w, img_h], device=dbox.device
).reshape(1, 4, 1)
dbox /= img_size

y = torch.cat((dbox, cls.sigmoid()), 1)
return y if self.export else (y, x)

# forward function of Pose class
def forward(self, x):
"""Perform forward pass through YOLO model and return predictions."""
bs = x[0].shape[0] # batch size
kpt = torch.cat([self.cv4[i](x[i]).view(bs, self.nk, -1) for i in range(self.nl)], -1) # (bs, 17*3, h*w)
x = self.detect(self, x)
if self.training:
return x, kpt
if self.export:
return x, torch.permute(kpt, (0, 2, 1))
pred_kpt = self.kpts_decode(bs, kpt)
return torch.cat([x, pred_kpt], 1) if self.export else (torch.cat([x[0], pred_kpt], 1), (x[1], kpt))
  • Para evitar errores anormales en la línea de comandos, también puedes modificar el código del método export_saved_model de la clase Exporter bajo el archivo ~/ultralytics/ultralytics/engine/exporter.py de la siguiente manera
    @try_export
def export_saved_model(self, prefix=colorstr('TensorFlow SavedModel:')):
"""YOLOv8 TensorFlow SavedModel export."""
cuda = torch.cuda.is_available()
try:
import tensorflow as tf # noqa
except ImportError:
check_requirements(f"tensorflow{'-macos' if MACOS else '-aarch64' if ARM64 else '' if cuda else '-cpu'}")
import tensorflow as tf # noqa
check_requirements(
('onnx', 'onnx2tf>=1.15.4,<=1.17.5', 'sng4onnx>=1.0.1', 'onnxsim>=0.4.33', 'onnx_graphsurgeon>=0.3.26',
'tflite_support', 'onnxruntime-gpu' if cuda else 'onnxruntime'),
cmds='--extra-index-url https://pypi.ngc.nvidia.com') # onnx_graphsurgeon only on NVIDIA

LOGGER.info(f'\n{prefix} starting export with tensorflow {tf.__version__}...')
check_version(tf.__version__,
'<=2.13.1',
name='tensorflow',
verbose=True,
msg='https://github.com/ultralytics/ultralytics/issues/5161')
f = Path(str(self.file).replace(self.file.suffix, '_saved_model'))
if f.is_dir():
import shutil
shutil.rmtree(f) # delete output folder

# Pre-download calibration file to fix https://github.com/PINTO0309/onnx2tf/issues/545
onnx2tf_file = Path('calibration_image_sample_data_20x128x128x3_float32.npy')
if not onnx2tf_file.exists():
attempt_download_asset(f'{onnx2tf_file}.zip', unzip=True, delete=True)

# Export to ONNX
self.args.simplify = True
f_onnx, _ = self.export_onnx()

# Export to TF
tmp_file = f / 'tmp_tflite_int8_calibration_images.npy' # int8 calibration images file
if self.args.int8:
verbosity = '--verbosity info'
if self.args.data:
# Generate calibration data for integer quantization
LOGGER.info(f"{prefix} collecting INT8 calibration images from 'data={self.args.data}'")
data = check_det_dataset(self.args.data)
dataset = YOLODataset(data['val'], data=data, imgsz=self.imgsz[0], augment=False)
images = []
for i, batch in enumerate(dataset):
if i >= 100: # maximum number of calibration images
break
im = batch['img'].permute(1, 2, 0)[None] # list to nparray, CHW to BHWC
images.append(im)
f.mkdir()
images = torch.cat(images, 0).float()
# mean = images.view(-1, 3).mean(0) # imagenet mean [123.675, 116.28, 103.53]
# std = images.view(-1, 3).std(0) # imagenet std [58.395, 57.12, 57.375]
np.save(str(tmp_file), images.numpy()) # BHWC
int8 = f'-oiqt -qt per-tensor -cind images "{tmp_file}" "[[[[0, 0, 0]]]]" "[[[[255, 255, 255]]]]"'
else:
int8 = '-oiqt -qt per-tensor'
else:
verbosity = '--non_verbose'
int8 = ''

cmd = f'onnx2tf -i "{f_onnx}" -o "{f}" -nuo {verbosity} {int8}'.strip()
LOGGER.info(f"{prefix} running '{cmd}'")
subprocess.run(cmd, shell=True)
yaml_save(f / 'metadata.yaml', self.metadata) # add metadata.yaml

# Remove/rename TFLite models
if self.args.int8:
tmp_file.unlink(missing_ok=True)
for file in f.rglob('*_dynamic_range_quant.tflite'):
file.rename(file.with_name(file.stem.replace('_dynamic_range_quant', '_int8') + file.suffix))
for file in f.rglob('*_integer_quant_with_int16_act.tflite'):
file.unlink() # delete extra fp16 activation TFLite files

# Add TFLite metadata
# for file in f.rglob('*.tflite'):
# f.unlink() if 'quant_with_int16_act.tflite' in str(f) else self._add_tflite_metadata(file)

return str(f), tf.saved_model.load(f, tags=None, options=None) # load saved_model as Keras model
  • Usa el siguiente comando para exportar el modelo tflite
yolo export model=${your model path}  format=tflite imgsz=192 int8
  • Luego verás una carpeta yolov8n-pose_saved_model bajo la carpeta actual, que contiene el archivo de modelo yolov8n-pose_full_integer_quant.tflite. Este archivo de modelo puede ser desplegado en dispositivos Grove Vision AI(V2) o XIAO ESP32S3.

Optimización del grafo del modelo

  • Grove Vision AI (V2) soporta modelos optimizados con vela y también puede acelerar la inferencia del modelo. Primero, ejecuta el siguiente comando para instalar la herramienta de línea de comandos vela (el dispositivo XIAO ESP32S3 aún no es compatible).

pip3 install ethos-u-vela
  • Después de eso, necesitas descargar el archivo de configuración relacionado con vela, o copiar el siguiente contenido en un archivo, que puede llamarse vela_config.ini
; file: my_vela_cfg.ini ; ----------------------------------------------------------------------------- 
; Vela configuration file ; -----------------------------------------------------------------------------
; System Configuration

; My_Sys_Cfg
[System_Config.My_Sys_Cfg]
core_clock=400e6
axi0_port=Sram
axi1_port=OffChipFlash
Sram_clock_scale=1.0
Sram_burst_length=32
Sram_read_latency=16
Sram_write_latency=16
Dram_clock_scale=0.75
Dram_burst_length=128
Dram_read_latency=500
Dram_write_latency=250
OnChipFlash_clock_scale=0.25
OffChipFlash_clock_scale=0.015625
OffChipFlash_burst_length=32
OffChipFlash_read_latency=64
OffChipFlash_write_latency=64
; -----------------------------------------------------------------------------
; Memory Mode
; My_Mem_Mode_Parent
[Memory_Mode.My_Mem_Mode_Parent]
const_mem_area=Axi1
arena_mem_area=Axi0
cache_mem_area=Axi0
  • Finalmente, usa el siguiente comando para optimizar el grafo
vela --accelerator-config ethos-u55-64 \ 
--config vela_config.ini \
--system-config My_Sys_Cfg \
--memory-mode My_Mem_Mode_Parent \
--output-dir ${Save path of the optimized model} \
${The path of the tflite model that needs to be optimized}

Despliegue

  • El archivo de modelo que necesita ser desplegado es el archivo tflite exportado anteriormente. Puedes grabar el archivo de modelo en el dispositivo objetivo siguiendo el siguiente tutorial.

  • Recomendamos encarecidamente usar nuestra herramienta web para grabar el modelo tflite entrenado en el dispositivo. Las operaciones detalladas se proporcionan en el Tutorial de Despliegue

Nota: Dado que el dispositivo ESP32S3 no soporta el despliegue de modelos después de la optimización de gráficos vela, no necesitas realizar la optimización de gráficos del modelo tflite si quieres desplegar el modelo en el dispositivo XIAO ESP32S3.

Loading Comments...