Saltar al contenido principal

Crear un BSP DIY desde Orin Nano DevKit a reComputer Classic / Super

Esta guía muestra cómo clonar un entorno de desarrollo completo desde un NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit, sustituir el firmware de la placa por el de Seeed reComputer, compilar un BSP híbrido y completar el flasheo.

Se admiten dos placas de destino:

  • reComputer Classic (J4011/J4012, configuración de placa recomputer-orin-j401)
  • reComputer Super (configuración de placa recomputer-orin-super-j401)

Ambas comparten la misma idea central: mantener la APP completa del DevKit y regenerar la QSPI de la placa de destino, pero difieren en detalles de pinmux, superposición de cámara y diseño de disco. Las diferencias se presentan en las pestañas de abajo; los pasos comunes se escriben una sola vez.

Este flujo se ha validado con JetPack 6.2 / L4T 36.4.3, Orin Nano 8GB (SKU 0005).

Documentos relacionados:

Qué estás construyendo​

ObjetivoArtefactoPropósito
A. Clon en la misma carriermfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme.tar.gzReflashear el DevKit con un clon completo del entorno
B. Paquete de destinomfi_recomputer-orin-j401.tar.gz (Classic)
mfi_recomputer-orin-super-j401.tar.gz (Super)
Flashear la placa de destino: QSPI a nivel de placa de destino + APP completa del DevKit (incluyendo /home)
C. Fallback seguroBSP oficial + migrar solo /homeUsar cuando los resultados híbridos sean anómalos
peligro

No flashees el paquete mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme del DevKit directamente en la placa de destino.

No consideres que editar un único .dtb dentro del directorio mfi equivale a una adaptación de placa.

No flashees un paquete híbrido Classic en Super, ni viceversa: sus pinmux y superposiciones de cámara son diferentes.

Requisitos previos​

Hardware​

  • Origen: Orin Nano Developer Kit (este ejemplo usa el módulo SKU 0005 = Orin Nano 8GB, arranque por NVMe)
  • Destino: Seeed reComputer Classic J4011/J4012 o reComputer Super (idealmente el módulo también debería ser 0005)
  • Host: Ubuntu 22.04 x86_64, cable USB Type-C (puerto de flasheo)
  • Disco: reserva ≥ 100GB de espacio libre (copia de seguridad + doble mfi + instantáneas)
peligro

La serie reComputer Classic no tiene refrigeración suficiente para soportar el modo MAXN Super. Si flasheas JetPack 6.2 en un dispositivo Classic, no habilites MAXN.

Dependencias en el host​

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y \
build-essential flex bison libssl-dev \
sshpass abootimg nfs-kernel-server \
libxml2-utils qemu-user-static

Antes de la copia de seguridad / flasheo:

sudo systemctl stop udisks2.service
sudo service nfs-kernel-server start
lsusb | grep 0955:7523 # must show NVIDIA Corp. APX

Comparación de placas​

ElementoDevKitreComputer ClassicreComputer Super
board-namejetson-orin-nano-devkit-nvmerecomputer-orin-j401recomputer-orin-super-j401
Archivo de configuraciónp3768-0000-p3767-0000-a0-nvme.confrecomputer-orin-j401.confrecomputer-orin-super-j401.conf
PinmuxNVIDIA DevKit (DP)Classic HDMISuper HDMI
Superposición de cámaraNVIDIA dinámicaSeeed doble IMX219Seeed cuádruple IMX219
DTB principal SKU0005...-0005-nv(-super).dtbSigue usando tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb
mfi finalSolo DevKitSolo ClassicSolo Super

Ejemplo de board_spec de copia de seguridad:

3767-300-0005-V.2-1-1-jetson-orin-nano-devkit-nvme-

1. Preparar el espacio de trabajo Linux_for_Tegra​

Descarga el paquete de trabajo L4T de Seeed desde la tabla en Creating a Custom BSP Package from Jetson Development Environment (JetPack 6.2 / L4T 36.4.3 plus en este ejemplo).

sudo tar xpf L4T_36.4.3_plus.tar.gz
# Adjust the archive name to match your download

cd Linux_for_Tegra/
sudo ./apply_binaries.sh
cd ..

export ARCH=arm64
export CROSS_COMPILE="$PWD/aarch64--glibc--stable-2022.08-1/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-"
export PATH="$PWD/aarch64--glibc--stable-2022.08-1/bin:$PATH"
export INSTALL_MOD_PATH="$PWD/Linux_for_Tegra/rootfs/"

cd Linux_for_Tegra/source
./nvbuild.sh
./do_copy.sh
./nvbuild.sh -i

Verificación:

test -f Linux_for_Tegra/recomputer-orin-j401.conf
test -f Linux_for_Tegra/jetson-orin-nano-devkit-nvme.conf
ls Linux_for_Tegra/kernel/dtb/tegra234-j401-*-recomputer.dtb
ls Linux_for_Tegra/kernel/dtb/tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo

2. Hacer copia de seguridad del entorno completo del DevKit​

2.1 Poner el dispositivo de origen en modo Recovery​

Conecta el puerto de flasheo del DevKit al host con un cable de datos USB Type-C y entra en modo Recovery. En el host, lsusb debería mostrar 0955:7523 APX.

Para los pasos del modo Recovery, consulta: Flash JetPack to a Selected Product

Durante la copia de seguridad el dispositivo puede cambiar brevemente a 0955:7035 (Linux for Tegra / initrd). Eso es normal.

2.2 Comando de copia de seguridad​

cd Linux_for_Tegra
sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh \
-e nvme0n1 -b -c jetson-orin-nano-devkit-nvme
aviso

No uses el nombre de la placa de destino para la primera copia de seguridad cuando el origen es un DevKit. Eso corromperá board_spec y las líneas base posteriores.

2.3 Verificación​

ls -lah tools/backup_restore/images/
head -5 tools/backup_restore/images/nvpartitionmap.txt

Deberías ver:

  • board_spec contiene jetson-orin-nano-devkit-nvme
  • nvme0n1p1.tar.zst (o la APP grande convertida posteriormente) tiene tamaño de varios GB
  • QSPI0.img existe (esta es la QSPI del DevKit; el híbrido no debe reutilizarla como QSPI de la placa de destino)

Recomendado: crea una instantánea inmediatamente:

sudo cp -a tools/backup_restore/images ~/backup_images_dk_sku0005

3. Compilar BSP DIY de mismo carrier para DevKit (opcional)​

Vuelve a poner el dispositivo en APX. En el host, lsusb debería mostrar 0955:7523 APX:

cd Linux_for_Tegra
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--use-backup-image --no-flash --network usb0 --massflash 5 \
jetson-orin-nano-devkit-nvme internal

Artefactos:

  • mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme/
  • mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme.tar.gz
peligro

Solo para reflashear el DevKit. No flashees la placa de destino con este paquete.

Su APP puede usarse como fuente de datos para el paquete híbrido, pero su QSPI no puede reutilizarse.

4. Lectura obligatoria: la trampa de la QSPI​

Con --use-backup-image, convert_backup_image_to_initrd_flash coloca:

Contenido de la copia de seguridadDestino
NVMe / APPtools/kernel_flash/images/external/
QSPI0.img de la fuentetools/kernel_flash/images/internal/

Por lo tanto:

Enfoque incorrectoResultado
Solo editar mfi/.../rootfs o un .dtbIneficaz (lo que realmente se flashea es bak / QSPI)
Copia de seguridad del DevKit y luego cambiar directamente el nombre de la placa de destino + --use-backup-imageSigue flasheando la QSPI del DevKit (pinmux DP); HDMI/USB pueden ser incorrectos
Cambiar el conf y luego --flash-only--flash-only no recompila las imágenes a partir del conf

Lo que realmente difiere en la placa de destino es el pinmux de HDMI + la superposición DCB/cámara en el archivo conf de la placa:

Contenido clave de recomputer-orin-j401.conf:

PINMUX_CONFIG="tegra234-mb1-bct-pinmux-p3767-hdmi-a03.dtsi"
PMC_CONFIG="tegra234-mb1-bct-padvoltage-p3767-hdmi-a03.dtsi"
OVERLAY_DTB_FILE+=",tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo,tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-dual-seeed.dtbo"
DCE_OVERLAY_DTB_FILE="tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo"

Para el SKU 0005, el nombre principal del DTB sigue siendo el *-0005-nv-super.dtb de NVIDIA. No fuerces el cambio a *-0000-recomputer.dtb (esa ruta es para NX 16GB).

5. BSP híbrido: compilar el paquete de destino​

Idea principal:

  1. APP: seguir usando la copia de seguridad del DevKit (entorno de usuario completo)
  2. QSPI: regenerar con la configuración de la placa de destino (sin --use-backup-image)
  3. Ensamblar en el mfi de la placa de destino
DevKit backup APP  ──►  external/ (nvme0n1p1_bak.img, etc.)
Target conf new QSPI ──► internal/ (QSPI shards, not DevKit monolithic QSPI0.img)
└──► mfi_recomputer-orin-<target>(.tar.gz)

5.1 Preparar solo APP (eliminar QSPI del DevKit)​

cd Linux_for_Tegra
sudo cp -a ~/backup_images_dk_sku0005 \
tools/backup_restore/images_app_only
sudo rm -f tools/backup_restore/images_app_only/QSPI0.img
sudo sed -i '/qspi/Id' tools/backup_restore/images_app_only/nvpartitionmap.txt

Convierte solo APP en imágenes external de initrd flash (usa el paso de conversión de la herramienta de copia de seguridad, o reutiliza la APP grande que ya está en tools/kernel_flash/images/external/ del paso de empaquetado mfi del DevKit).

5.2 Generar QSPI de la placa de destino​

El dispositivo debe estar en APX. Los parámetros del módulo deben coincidir con la copia de seguridad (en este ejemplo: 3767 / 0005 / 300 / V.2):

cd Linux_for_Tegra
sudo BOARDID=3767 BOARDSKU=0005 FAB=300 BOARDREV=V.2 CHIP_SKU=00:00:00:D5 \
./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--external-device nvme0n1p1 \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_t234_nvme.xml \
-p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" \
--no-flash --massflash 5 --showlogs --network usb0 \
recomputer-orin-j401 internal

Los registros deberían mostrar el pinmux HDMI, por ejemplo tegra234-mb1-bct-pinmux-p3767-hdmi-a03.

Recomendado: guarda el nuevo QSPI interno:

sudo cp -a tools/kernel_flash/images/internal ~/j401_qspi_internal_save
info

El QSPI interno (SKU 0005 / L4T 36.4.3) generado en esta guía está disponible para descarga directa:

wget -O j401_qspi_internal_save.tar.gz \
https://files.seeedstudio.com/wiki/reComputer-Jetson/FAQ/dk-to-classic/j401_qspi_internal_save.tar.gz
mkdir -p Linux_for_Tegra/tools/kernel_flash/images/internal
tar xpf j401_qspi_internal_save.tar.gz -C Linux_for_Tegra/tools/kernel_flash/images/internal/

Coloca los archivos descargados en Linux_for_Tegra/tools/kernel_flash/images/internal/ para omitir el paso de generación de QSPI anterior.

Reutilizar requisitos previos: la placa de destino es reComputer Classic J4011/J4012, módulo SKU 0005, L4T 36.4.3. Si alguna condición no coincide, regenera el QSPI según esta sección.

5.3 Ensamblar mfi​

El directorio final debe cumplir:

RutaContenido
mfi_recomputer-orin-j401/recomputer-orin-j401.confPresente
.../tools/kernel_flash/images/internal/Nuevo QSPI J401 (sin QSPI0.img monolítico de DevKit, o hash diferente al de DevKit; flash.idx suele ser fragmentos de varias líneas)
.../tools/kernel_flash/images/external/nvme0n1p1_bak.imgAPP de escala GB

Archivo opcional:

cd Linux_for_Tegra
sudo tar czf mfi_recomputer-orin-j401.tar.gz mfi_recomputer-orin-j401

6. Flashear a la placa de destino​

6.1 Poner la placa de destino en APX​

lsusb → 0955:7523 NVIDIA Corp. APX

6.2 Comando de flasheo​

Si el directorio extraído ya existe localmente, no ejecutes tar xpf de nuevo:

cd Linux_for_Tegra/mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

Solo cuando otro PC tiene solo el .tar.gz:

sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-j401.tar.gz
cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh \
--flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
aviso

Si aparece /mnt/external/...: Permission denied mientras se escribe la recuperación o APP, se trata de un problema de permisos NFS; consulta la Nota técnica B.

6.3 Mensajes normales durante el flasheo​

RegistroSignificado
p3768-0000-p3767-0000-a0.conf: No such file or directoryComún con --flash-only; las imágenes ya están precompiladas, continuar
rpcbind already runningSeguro de ignorar
blockdev: cannot open /dev/mmcblk0boot0Orin Nano no tiene esa partición; normalmente inofensivo
RCM-boot + SSH readyEntrada de flasheo normal
DTB ...-0005-nv-super.dtbCorrecto para SKU0005
Múltiples líneas internal + Starting to flash to qspiFlasheando el QSPI de la placa de destino
tar ... zstd ... nvme0n1p1_bak.imgRestaurando APP (paso más largo; puede tardar decenas de minutos)
Successfully flash the qspiFlasheo de QSPI completado
Successfully flash the external deviceFlasheo del dispositivo externo completado
Flashing success / Flash is successfulFlasheo correcto
aviso

No apagues ni desconectes la alimentación hasta que veas un mensaje de finalización correcta.

7. Comprobaciones posteriores al flasheo​

Suelta el botón o jumper de Recovery y apaga/enciende la alimentación después de un flasheo correcto. Si lsusb sigue mostrando 0955:7523 APX, el dispositivo permanece en Recovery y no ha arrancado Linux.

Después de un arranque normal, ejecuta:

cat /proc/device-tree/model
ls /boot/kernel_tegra234*.dtb
ls /boot/*.dtbo | grep -E 'hdmi|imx219' || true

# Whether peripherals actually work (more important than model / dtbo filenames)
xrandr 2>/dev/null | head -20
lsusb | head
ip -br link
ls /boot/*.dtbo 2>/dev/null | head -40
sudo dmesg | grep -iE 'dtb|overlay|hdmi|tegra234' | tail -30

# Whether the original DevKit user environment survived (CUDA example)
nvcc --version
info

Sin sudo, dmesg puede mostrar Operation not permitted. Eso es un problema de permisos; usa sudo.

Cómo interpretar los resultados (SKU 0005)​

1) /proc/device-tree/model sigue mostrando DevKit: normal para SKU 0005

Ejemplo:

NVIDIA Jetson Orin Nano Engineering Reference Developer Kit Super

Motivo: la configuración de placa de destino para SKU 0005 selecciona tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb de NVIDIA. No cambia a tegra234-j401-*-recomputer.dtb, por lo que la cadena de modelo sigue pareciendo la del DevKit oficial. No concluyas "se flasheó el bundle de DevKit incorrecto" solo a partir de esta línea.

2) Nombres de archivo DTB bajo /boot

Comúnmente visibles:

/boot/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0000-nv.dtb
/boot/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv.dtb

Puede que no veas un nombre de archivo *-0005-nv-super.dtb; el DTB de arranque real a menudo lo eligen UEFI/QSPI. El listado de /boot es solo de referencia.

3) grep hdmi|imx219 vacío: no es un fallo por sí mismo

Después del flasheo híbrido, /boot/*.dtbo a menudo sigue conteniendo la lista de overlays genéricos de la copia de seguridad del DevKit. Puede que no veas tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo ni overlays de cámara de Seeed. Los ajustes de HDMI/cámara de Seeed se aplican principalmente a través de la nueva ruta de overlay de QSPI / UEFI de la placa de destino.

4) Júzgalo por “¿funciona?”

ComprobaciónEjemplo saludable
USBHubs, ratón, Bluetooth y Ethernet USB enumerados (lsusb muestra varios dispositivos)
Ethernet por cableClassic: enP8p1s0 etc. están UP; Super: ver Tech Note C
Wi‑FiwlP1p1s0 está UP
PantallaEl escritorio funciona; o xrandr tiene salida
Entorno de usuarioLos usuarios, software y datos originales del DevKit permanecen
CUDAnvcc --version funciona (en este ejemplo 12.6), lo que indica que el clon de APP está intacto

Classic debe centrarse en validar la configuración de cámara dual (imx219-dual-seeed).

En el dispositivo: modelo / DTB

En el dispositivo: CUDA instalada en el DevKit original sigue funcionando

Cuándo editar extlinux.conf​

Solo si HDMI / USB / el arranque son anómalos, intenta añadir bajo LABEL primary en /boot/extlinux/extlinux.conf:

FDT /boot/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb

(Si ese archivo falta bajo /boot, prueba con ...-0005-nv.dtb, o cópialo primero desde kernel/dtb/ del BSP.)

sudo reboot

Si sigue siendo anómalo, usa el método alternativo de la Sección 8.

8. Método alternativo (ruta oficial)​

Si el flasheo híbrido deja particiones/UEFI/periféricos anómalos:

  1. Flashea el BSP de la placa de destino oficial según el flujo de Seeed (no flashees el mfi del DevKit).
  2. Extrae /home de la copia de seguridad (nvme0n1p1.tar.zst) o sigue Migrate /home Data from Jetson Orin Nano Developer Kit to reComputer.
  3. Restaura /home en la placa de destino y luego reinstala el software a nivel de sistema según sea necesario (/usr, /etc, Docker, etc. requieren un manejo separado).

Ventajas: firmware de placa más limpio. Desventajas: no es un clon completo del disco /.

9. Referencia rápida de rutas clave​

TipoRuta (bajo Linux_for_Tegra/)
DK mfimfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme.tar.gz
Classic Bundle mfimfi_recomputer-orin-j401.tar.gz
Super Bundle mfimfi_recomputer-orin-super-j401.tar.gz
Classic confrecomputer-orin-j401.conf
Super confrecomputer-orin-super-j401.conf
HDMI DCBkernel/dtb/tegra234-dcb-p3767-0000-hdmi.dtbo
Classic dual IMX219kernel/dtb/tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-dual-seeed.dtbo
Super quad IMX219kernel/dtb/tegra234-p3767-camera-p3768-imx219-quad-seeed.dtbo
J401 DTBkernel/dtb/tegra234-j401-p3768-0000+p3767-*-recomputer.dtb
SKU0005 DTBkernel/dtb/tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb

10. Resumen del flujo​

[Host] Extract L4T + apply_binaries + nvbuild
│
▼
[DevKit APX] backup -c jetson-orin-nano-devkit-nvme
│
├─► (optional) --use-backup-image → mfi_jetson-orin-nano-devkit-nvme
│
├─► snapshot backup_images_dk_sku0005
│ │
│ ├─ APP-only (remove QSPI)
│ └─► external APP
│
└─► [APX] target board conf → generate QSPI
│ │
│ ├─ Classic: recomputer-orin-j401 internal
│ └─ Super: recomputer-orin-super-j401-nvme external
│
▼
assemble mfi_recomputer-orin-<target>
│
▼
[target APX] --flash-only
│
▼
check display/USB/NVMe/user environment

11. Preguntas frecuentes​

P: El directorio y el .tar.gz existen: ¿todavía necesito extraerlo?
R: No. Si existe el directorio mfi_recomputer-orin-*, haz cd en él y ejecuta --flash-only.

P: ¿El módulo de la placa de destino no es 0005?
R: Cambia BOARDSKU, elige el DTB correspondiente según p3767_super_overlay en la configuración de la placa de destino y luego regenera QSPI.

P: Solo quiero conservar /home, no clonar todo el disco.
R: Usa el método alternativo de la Sección 8. Es más sencillo y fiable.

P: ¿Puedo renombrar y flashear el bundle híbrido Classic en Super?
R: No. Su pinmux y sus overlays de cámara son diferentes. Regenera el QSPI correspondiente.

P: ¿Por qué no usar directamente --use-backup-image?
R: También puede reutilizar QSPI0.img del DevKit. El método híbrido solo debe reutilizar la APP.

P: ¿Qué pasa si las capacidades de las unidades de origen y destino son diferentes? (Super)
R: Genera la GPT para la unidad de destino y reemplaza solo la carga útil de APP. La APP ampliada debe caber en la nueva partición APP.

P: ¿Por qué el ejemplo de la wiki del BSP DIY usa recomputer-orin-j401?
R: Ese ejemplo asume que tanto el origen como el destino son placas de Seeed. Cuando el origen es un DevKit oficial, la copia de seguridad debe usar primero jetson-orin-nano-devkit-nvme y luego seguir este tutorial híbrido para adaptarse a la placa de destino.

Notas técnicas​

Nota técnica A. Consistencia del primer arranque en Super​

Comprueba tres requisitos de consistencia antes de archivar:

  1. root=PARTUUID=... en boot.img debe coincidir con el GUID único de la partición APP en la GPT externa;
  2. el UUID de /boot/efi en /etc/fstab de la APP del DevKit debe coincidir con el UUID FAT del nuevo esp.img;
  3. si el kernel RT clonado del DevKit se bloquea en lan743x en el LAN7430 de Super, preinstala:
/etc/modprobe.d/blacklist-lan743x-super-hybrid.conf
blacklist lan743x
install lan743x /bin/false

Las dos primeras discrepancias impiden montar la raíz o hacen que se entre en modo de mantenimiento. Cambiar el PARTUUID en vivo con sgdisk en un initrd de reparación es una medida de recuperación, no un paso de compilación reproducible. Regenera la GPT y boot.img juntos y luego parchea la APP antes de crear el archivo final.

Nota técnica B. Permiso denegado en NFS​

Si aparece /mnt/external/...: Permission denied mientras se escribe la recuperación o la APP, asegúrate de que el cliente NFS pueda atravesar todos los directorios padre en la ruta del mfi.

Por ejemplo, si el modo del directorio home del usuario es 750, usa temporalmente 751 durante el flasheo y restáuralo inmediatamente después:

sudo chmod 751 /home/$USER
# Re-enter APX and flash
sudo chmod 750 /home/$USER

El modo 751 solo añade permiso de recorrido; no permite que otros usuarios listan el directorio. No uses 777.

Nota técnica C. Limitación de Ethernet por cable lan743x en Super​

El kernel RT clonado del DevKit usado en esta prueba provocó un Oops de kernel al cargar lan743x para el LAN7430 de Super. El BSP híbrido final añade a la lista negra lan743x (ver el punto 3 de Tech Note A), por lo que el Ethernet por cable integrado no está disponible temporalmente; Wi‑Fi no se ve afectado.

Se trata de una limitación de compatibilidad entre el driver de kernel de la APP de origen y el hardware, no de un fallo de QSPI o pinmux de Super. Porta o actualiza un driver compatible y ejecuta pruebas de estrés antes de depender de Ethernet por cable en producción.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...