Tutorial de desarrollo del código fuente de MeshCore
Requisitos previos
Herramienta necesaria
Antes de comenzar, prepara las siguientes herramientas:
Instalar PlatformIO
Busca PlatformIO en el marketplace de Extensiones de VS Code e instálalo.

Después de la instalación, normalmente aparecerá un icono con forma de hormiga en la barra de herramientas izquierda.

Preparación del proyecto
Abre una carpeta en la que quieras tener tu proyecto. Abre la carpeta en la terminal. Haz clic aquí para clonar el proyecto con git.
Abre VSCode, luego haz clic en el icono de PlatformIO y elige select a folder. Elige la carpeta donde clonaste el proyecto.

PlatformIO instalará automáticamente las dependencias necesarias. Después de que la instalación se complete correctamente, podrás ver Project has been successfully updated

Desarrollo de firmware
Tutorial de desarrollo
Encuentra el entorno para tu placa de destino. Toma T1000-E Bluetooth Companion como ejemplo:

Entonces PlatformIO preparará las dependencias requeridas para la placa.
Modifica tu código. Se recomienda cambiar el archivo variant.h correspondiente a tu placa.
Después de completar la codificación, ejecuta el siguiente comando para compilar el código y convertirlo a un archivo uf2.
pio run -e t1000e_companion_radio_ble
pio run -e t1000e_companion_radio_ble -t create_uf2
Mantén pulsado el botón del dispositivo y, a continuación, conecta rápidamente el cable de carga dos veces; el LED verde quedará encendido de forma fija. Arrastra el archivo uf2 a la unidad que aparece. El archivo uf2 se puede encontrar en .pio\build\t1000e_companion_radio_ble
Ejemplo
Control de la luz de usuario
Este ejemplo muestra cómo controlar la luz de usuario para que permanezca encendida constantemente. Copia el siguiente código en /examples/companion_radio/ui-new/ui-orig/UITask.cpp
void UITask::userLedHandler() {
#ifdef PIN_STATUS_LED
#ifdef T1000_E
// T1000-E: keep status LED continuously on.
digitalWrite(PIN_STATUS_LED, LED_STATE_ON);
return;
#endif
static int state = 0;
static int next_change = 0;
static int last_increment = 0;

Compílalo y flashea el archivo uf2 en tu T1000-E.
(Avanzado) Envío de PR
¡Gracias por considerar contribuir al proyecto MeshCore! ¿Cómo puedes contribuir? 1. Informar errores (bugs)
- Usa el rastreador de Issues
- Usa un título claro (por ejemplo, "Crash when calling begin() with invalid pin")
- Describe los pasos exactos para reproducirlo
- Incluye tu placa, versión del IDE, versión de la biblioteca y fragmento de código relevante
- Adjunta un ejemplo mínimo y completo si es posible
2. Sugerir mejoras / nuevas funciones
- Abre un issue con el prefijo [Feature request]
- Explica el caso de uso → ¿qué problema resolvería esto?
- Describe tu API / comportamiento ideal (los ejemplos de código son muy útiles) 3. Enviar cambios de código (Pull Requests)
Pequeñas correcciones
(errores tipográficos, comentarios, ejemplos, pequeñas correcciones de bugs) → Simplemente abre un pull request — no es necesario un issue previo
Cambios mayores / nuevas funciones
- Abre primero un issue para discutir la idea
- Obtén un visto bueno general del/de los mantenedor(es)
- Haz un fork del repositorio desde la rama 'dev' y crea tu rama (fix/xxx, feature/yyy, docs/loquesea)
- Realiza tus cambios
- Actualiza o añade ejemplos cuando sea apropiado
- Añade/actualiza comentarios en el código
- Envía el pull request
Directrices para Pull Requests
- Una función / corrección = un pull request (los PR pequeños son más fáciles y rápidos de revisar)
- Usa mensajes de commit descriptivos Bueno: Fix I2C timeout handling on ESP32 Malo: update
- Hace referencia a cualquier issue relacionado (Fixes #123, Closes #89, etc.)
- Si cambias la API pública, actualiza README.md y library.properties
- Las nuevas funciones deben incluir un ejemplo en la carpeta examples/
Estilo de código
Por favor, sigue el estilo C++ existente (según el .clang-format)
- Sangría de 2 espacios (sin tabuladores)
- camelCase para funciones y variables
- UpperCamelCase / PascalCase para nombres de clases
- Constantes #define en MAYÚSCULAS
- Mantén las líneas < ~100 caracteres cuando sea razonable (Pero la consistencia con el código existente es más importante que las reglas estrictas)