Saltar al contenido principal

Meshtastic Network Monitor

Introducción a Meshtastic Network Monitor​

Meshtastic Network Monitor es una herramienta que te permite visualizar, gestionar y monitorizar nodos en una red mallada Meshtastic. Proporciona información en tiempo real sobre el estado, el enrutamiento y la comunicación entre dispositivos. El monitor es el analizador Meshtastic que recopila datos a través de un gateway conectado o de un servidor MQTT, visualiza la topología de la red y muestra información de los nodos como estado de la batería, intensidad de la señal y ubicación GPS. También puede funcionar como un mapa de nodos Meshtastic.

Casos de uso

  • Mapa de nodos Meshtastic. Seguimiento y visualización de nodos exteriores en áreas remotas.
  • Analizador Meshtastic. Monitorización del rendimiento de la comunicación y del enrutamiento en redes malladas.
  • Monitor Meshtastic. Depuración y prueba de la conectividad de red para dispositivos Meshtastic.

Monitores Meshtastic comunes

  • Meshsense: click here para obtener más información
  • Meshmonitor: click here para obtener más información

Cómo conectarse a un monitor Meshtastic

  1. Configura tus nodos Meshtastic y asegúrate de que formen una malla funcional.
  2. Configura al menos un nodo como gateway (por ejemplo, MQTT Gateway).
  3. Conecta la aplicación de monitorización al gateway o al servidor MQTT.
  4. Verifica que los nodos sean visibles y estén informando su estado en la interfaz del monitor.

Comienza con Meshsense​

Configuración​

Preparación de la aplicación​

Descarga e instala la aplicación Meshsense para tu plataforma: Meshsense App Download

Preparación del dispositivo​

Configuración del gateway MQTT​

Sigue el tutorial de configuración oficial para configurar mqtt: Wio Trcker L2 MQTT Gateway Setup

tip

Para mostrar la ubicación GPS en tiempo real, asegúrate de que el GPS esté habilitado en tu nodo. Y mientras configuras MQTT, asegúrate de que se permita el reporte de ubicación.

Conexión de red​

Conecta tu ordenador a la misma red Wi‑Fi que el kit Xiao ESP32S3. Asegúrate de que sea una red wifi de 2,4G.

Abre un terminal serie (por ejemplo, Arduino Serial Monitor o PuTTY) para encontrar la dirección IP de tu dispositivo Xiao. Puedes usar el Meshtastic web serial monitor.

Introduce esta dirección IP en el campo de conexión de dispositivo de Meshsense.

Una vez conectado, tu nodo Meshtastic debería aparecer en Meshsense.

Visualización de posición​

Necesitas habilitar el GPS para obtener la posición. Esto se puede configurar directamente en el dispositivo long pressing the position icon.

pir

También puedes configurarlo en la APP de tu teléfono.

  • En la aplicación Meshsense, asegúrate de que el reporte de GPS esté habilitado.
  • Una vez conectado, la aplicación mostrará la ubicación en tiempo real de cada nodo en el mapa. Puedes ver la posición de tu nodo directamente en la APP.

También en el mapa del sitio web de Meshsense puedes ver tu posición en tiempo real.

Con esta configuración, puedes gestionar tu red privada Meshtastic de forma eficiente y visualizar el comportamiento de los nodos directamente en Meshsense.

Loading Comments...