Saltar al contenido principal

Tutorial Práctico del Código Fuente del Firmware de Meshtastic

Este tutorial está pensado para usuarios que recién comienzan con el código fuente del firmware de Meshtastic. Incluye flujos de trabajo comunes tanto para Windows como para macOS. El objetivo es sencillo: clonar el repositorio oficial, completar una compilación exitosa, hacer un cambio sencillo en la interfaz de usuario y grabar el firmware modificado en el dispositivo para su verificación.

Si ya estás familiarizado con Git, Python o PlatformIO, puedes omitir las secciones correspondientes e ir directamente a la parte práctica.

tip

Esta guía incluye comandos comunes tanto para Windows como para macOS. La mayoría de las capturas de pantalla siguen tomadas en un entorno Windows, pero el flujo de trabajo general en macOS es muy similar.

Requisitos previos

Antes de comenzar, prepara las siguientes herramientas:

  1. Git
  2. Python 3
  3. VS Code
  4. PlatformIO

1. Instalar Git

Abre la página oficial de descarga de Git para Windows:

Git for Windows

El instalador normalmente comienza a descargarse automáticamente cuando abres la página. Después de que termine la descarga, haz doble clic en el instalador y sigue el asistente de instalación.

Durante la instalación, el paso más importante es ajustar tu variable de entorno PATH. Elige:

Git from the command line and also from 3rd-party software

Para las demás opciones, los valores predeterminados suelen ser suficientes. Simplemente sigue haciendo clic en Next.

img

Espera hasta que finalice la instalación.

Después de la instalación, cierra todas las ventanas actuales de PowerShell y de terminal de VS Code, luego abre una nueva ventana de PowerShell y ejecuta:

& "C:\Program Files\Git\cmd\git.exe" --version

img

Si se muestra un número de versión de Git, Git se ha instalado correctamente.

Si el comando git sigue sin estar disponible

Primero puedes ejecutar los siguientes comandos en PowerShell para confirmar las rutas de instalación predeterminadas de Git:

$gitCmd = "C:\Program Files\Git\cmd"
$gitBin = "C:\Program Files\Git\bin"
Write-Host $gitCmd
Write-Host $gitBin

img

Luego añade Git manualmente a las variables de entorno del sistema.

Pasos de corrección mediante GUI

  1. Pulsa Win
  2. Busca "Edit the system environment variables"
  3. Ábrelo y haz clic en Environment Variables
  4. Busca Path en System variables
  5. Haz clic en Edit
  6. Haz clic en New y añade las dos rutas siguientes:
C:\Program Files\Git\cmd
C:\Program Files\Git\bin
  1. Haz clic en OK en todas las ventanas para guardar

img

Después de guardar, todavía necesitas:

  • Cerrar todas las ventanas de PowerShell
  • Abrir PowerShell de nuevo

Luego ejecuta:

git --version

img

Si aparece un número de versión, la instalación está completa.

Configura tu identidad de Git

A continuación, configura tu información de usuario de Git. Sustituye los valores de ejemplo por tu propio nombre y dirección de correo electrónico:

git config --global user.name "your name"
git config --global user.email "your [email protected]"

Luego ejecuta:

git config --global --list

para confirmar que la configuración ha tenido efecto.

2. Instalar Python 3

Instalar Python desde la línea de comandos

Ejecuta los siguientes comandos en la terminal:

winget search --id Python.Python.3.13 --source winget
winget install -e --id Python.Python.3.13 --source winget

Si el primer comando puede encontrar Python, el segundo normalmente debería instalarlo directamente.

Después de la instalación, cierra la terminal y ábrela de nuevo, luego ejecuta:

python --version
pip --version

img

Si se muestran números de versión, Python y pip están listos para usarse.

3. Instalar PlatformIO

Este paso puede resultar menos amigable para principiantes porque PlatformIO descarga muchas dependencias automáticamente y la instalación puede llevar algo de tiempo. Si aparecen errores durante la instalación, normalmente es mejor esperar con paciencia y solucionar los problemas uno por uno. Usar herramientas de IA para ayudar a inspeccionar los mensajes de error también puede ahorrar tiempo.

Busca PlatformIO en el marketplace de Extensiones de VS Code e instálalo.

img

Después de la instalación, normalmente aparece un icono con forma de hormiga en la barra de herramientas izquierda.

img

4. Clonar el repositorio del firmware de Meshtastic

El repositorio oficial del firmware de Meshtastic es meshtastic/firmware.

Ejecuta los siguientes comandos en la terminal de tu directorio de trabajo:

git clone https://github.com/meshtastic/firmware.git
cd firmware
git submodule update --init

Si tu directorio de proyecto está en otra unidad o bajo una ruta diferente, cambia primero a esa ubicación.

img

img

Si la salida se ve similar a las capturas de pantalla anteriores, el repositorio se ha clonado correctamente.

5. Práctica práctica

En esta etapa, no te apresures a editar el código. Primero, asegúrate de que el proyecto pueda pasar correctamente por todo el proceso de compilación.

Se recomienda comenzar con tres tareas:

  1. Abrir firmware
  2. Revisar platformio.ini
  3. Encontrar el entorno de compilación para tu placa de destino

Un detalle importante: no te centres solo en el platformio.ini de la raíz. En realidad, incluye archivos de configuración adicionales, por ejemplo:

extra_configs =
variants/*/*.ini
variants/*/*/platformio.ini
variants/*/diy/*/platformio.ini

Eso significa que las definiciones reales de entorno a nivel de placa suelen estar ubicadas bajo variants/.../platformio.ini.

Al identificar la placa de destino, presta especial atención a estos dos directorios:

  • variants/
  • boards/

Aquí usamos Wio Tracker L1 Pro como placa de destino de ejemplo.

img

Esto muestra que, en Meshtastic, el objetivo de compilación para Wio Tracker L1 / L1 Pro es seeed_wio_tracker_L1.

Resumen de modificación mínima

Si solo quieres completar una práctica mínima de extremo a extremo, céntrate en estos pasos clave:

  1. Instalar Git, Python 3, VS Code y PlatformIO.
  2. Clonar el repositorio meshtastic/firmware e inicializar los submódulos.
  3. Usar pio run -e seeed_wio_tracker_L1 para confirmar que el proyecto original compila correctamente.
  4. Modificar la lógica de visualización en src/graphics/SharedUIDisplay.cpp.
  5. Volver a compilar el firmware y grabar el archivo UF2 generado en el dispositivo para su verificación.

Paso 1: Confirmar que el proyecto compila correctamente

Aquí usamos la CLI de PlatformIO Core para compilar.

img

Para la primera compilación, se recomienda ejecutar el siguiente comando:

cd D:\workplace\firmware  # Adjust to your actual project path
pio run -e seeed_wio_tracker_L1

img

Si la interfaz se ve similar a la captura de pantalla anterior, el proceso de compilación se ha iniciado correctamente. La primera compilación suele tardar un rato, así que ten paciencia.

Si la compilación falla

Cuando una compilación falla, primero puedes pedirle a PlatformIO que instale las dependencias requeridas por el entorno actual:

cd D:\workplace\firmware  # Adjust to your actual project path
pio pkg install -e seeed_wio_tracker_L1

Este enfoque tiene varios beneficios:

  • Instala solo las dependencias, sin iniciar inmediatamente una compilación completa.
  • Facilita ver qué paquete está causando el problema.
  • Los mensajes de error suelen estar más enfocados y son más fáciles de depurar.

Después de instalar las dependencias, ejecuta:

pio run -e seeed_wio_tracker_L1 -v

img

Una vez que se complete la instalación de dependencias, ejecuta de nuevo la compilación normal:

pio run -e seeed_wio_tracker_L1

img

Si la compilación pasa en este punto, la salida de tu firmware se ha generado correctamente.

img

Paso 2: Modificar el código

Práctica 1: Modificar la interfaz de usuario (UI)

Comienza rastreando la implementación de la pantalla desde la configuración a nivel de placa. Primero puedes comprobar:

  • variants/nrf52840/seeed_wio_tracker_L1/platformio.ini
  • variants/nrf52840/seeed_wio_tracker_L1/variant.h

img

A partir de estos archivos de configuración, puedes ver que L1 define HAS_SCREEN y USE_SSD1306. Eso significa que utiliza la canalización estándar de pantalla OLED, no una configuración sin pantalla y no una solución de tinta electrónica (E-Ink).

Si sigues rastreando la lógica de la pantalla, la mayor parte del código relacionado se encuentra en:

  • src/graphics/
  • src/graphics/draw/

La forma exacta en que lo modifiques depende de tu capacidad para leer el código fuente. Aquí comenzamos con un ejemplo muy sencillo: modificar la interfaz de inicio.

Cambio 1: Registrar el borde derecho del texto de la batería

Before / After

// Before
int batteryX = 1;
int batteryY = HEADER_OFFSET_Y + 1;

// After
int batteryX = 1;
int batteryY = HEADER_OFFSET_Y + 1;
int batteryTextEndX = batteryX - 1;

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:157

Esto añade batteryTextEndX, que registra la posición final del texto del porcentaje de batería. Eso facilita añadir texto personalizado después de la información de la batería más adelante.

Cambio 2: Calcular el límite derecho mientras se dibuja el porcentaje de batería

// Before
if (chargePercent != 101) {
char chargeStr[4];
snprintf(chargeStr, sizeof(chargeStr), "%d", chargePercent);
int chargeNumWidth = display->getStringWidth(chargeStr);
display->drawString(batteryX, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth - 1, textY, "%");
if (isBold) {
display->drawString(batteryX + 1, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth, textY, "%");
}
}

// After
if (chargePercent != 101) {
char chargeStr[4];
snprintf(chargeStr, sizeof(chargeStr), "%d", chargePercent);
int chargeNumWidth = display->getStringWidth(chargeStr);
int percentWidth = display->getStringWidth("%");
display->drawString(batteryX, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth - 1, textY, "%");
if (isBold) {
display->drawString(batteryX + 1, textY, chargeStr);
display->drawString(batteryX + chargeNumWidth, textY, "%");
}
batteryTextEndX = batteryX + chargeNumWidth + percentWidth - 1 + (isBold ? 1 : 0);
} else {
batteryTextEndX = batteryX - 1;
}

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:204

Este código se encuentra dentro de la lógica de dibujo del porcentaje de batería. Además de mostrar el nivel de batería con normalidad, también calcula el límite derecho del área de texto para que se puedan colocar etiquetas personalizadas después de la información de la batería.

Cambio 3: Reservar un límite para el área de iconos de la derecha

// Before
int iconRightEdge = timeX - 2;

// After
int iconRightEdge = timeX - 2;
int headerLabelRight = timeX - 4;

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:263

Esta parte gestiona el área utilizada por los iconos de hora, correo, silencio y otros en el lado derecho. Añadí headerLabelRight para limitar el máximo borde derecho del texto central y evitar que se superponga con el contenido del lado derecho.

Cambio 4: Dibujar una etiqueta personalizada cuando el título está vacío

// Newly added core logic
#if defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1) && !defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1_EINK)
if (titleStr && titleStr[0] == '\0') {
static const char *yclLabel = "made by AE";
int labelWidth = display->getStringWidth(yclLabel);
int labelLeft = batteryTextEndX + 4;
if (labelLeft + labelWidth <= headerLabelRight) {
int labelX = labelLeft + ((headerLabelRight - labelLeft) - labelWidth) / 2;
display->drawString(labelX, textY, yclLabel);
if (isBold)
display->drawString(labelX + 1, textY, yclLabel);
}
}
#endif

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:350

Esta es la lógica central de la modificación. Solo se aplica a SEEED_WIO_TRACKER_L1 y excluye explícitamente la variante de tinta electrónica (E-Ink). Centra el texto made by AE en el espacio en blanco entre la información de la batería y la visualización de la hora.

Cambio 5: Gestionar la rama donde no se muestra la hora

// Add the same boundary control for the no-time branch
int iconRightEdge = screenW - xOffset;
int headerLabelRight = screenW - xOffset - 2;

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:377

Esta es la rama que se utiliza cuando no se muestra ningún valor de hora. Aquí también es necesario añadir el mismo control de límites.

#if defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1) && !defined(SEEED_WIO_TRACKER_L1_EINK)
if (titleStr && titleStr[0] == '\0') {
static const char *yclLabel = "made by AE";
int labelWidth = display->getStringWidth(yclLabel);
int labelLeft = batteryTextEndX + 4;
if (labelLeft + labelWidth <= headerLabelRight) {
int labelX = labelLeft + ((headerLabelRight - labelLeft) - labelWidth) / 2;
display->drawString(labelX, textY, yclLabel);
if (isBold)
display->drawString(labelX + 1, textY, yclLabel);
}
}
#endif

src/graphics/SharedUIDisplay.cpp:426

Esta es la implementación para dibujar made by AE en la rama sin hora.

Puedes encontrar el código completo aquí:

📎SharedUIDisplay.cpp

Paso 3: Compila tu propio firmware

Después de terminar la modificación, vuelve a la raíz del proyecto y compila de nuevo el mismo objetivo:

cd D:\workplace\firmware  # Adjust to your actual project path
pio run -e seeed_wio_tracker_L1

La lógica de la pantalla ha cambiado, pero el objetivo de compilación sigue siendo el mismo:

seeed_wio_tracker_L1

Tras una compilación exitosa, la salida suele ubicarse en:

D:\workplace\firmware\.pio\build\seeed_wio_tracker_L1\

El archivo que debes confirmar que se ha actualizado es:

firmware-seeed_wio_tracker_L1-*.uf2

6. Flashear el firmware

Después de que la compilación se complete, abre la página oficial de flasheo:

Meshtastic Flasher

En la mayoría de los casos, primero deberías realizar una operación de borrado.

img

Luego selecciona el archivo de firmware que acabas de compilar y flashea el dispositivo.

img

img

En este punto, el ejercicio práctico del código fuente de Meshtastic está completo. Has pasado por todo el flujo de trabajo: configuración del entorno, clonación del repositorio, descubrimiento de la configuración de la placa, compilación del firmware, modificación de la lógica de la pantalla y verificación final del flasheo.

Si quieres ir más allá, puedes seguir explorando estas direcciones:

  1. Modificar más elementos en la pantalla de inicio
  2. Ajustar el comportamiento de los botones, el GPS, el Bluetooth y otros módulos
  3. Añadir un variant independiente para tu propia placa
  4. Seguir rastreando las relaciones entre src/, variants/ y boards/

Problemas comunes

El comando git no está disponible

  • En Windows, primero comprueba si Git se ha añadido a PATH.
  • En macOS, ejecuta primero git --version. Si el sistema te pide instalar las Command Line Tools, sigue la indicación.

python3 o pip3 no están disponibles

  • En Windows, confirma que Python se añadió a PATH, o vuelve a abrir la terminal e inténtalo de nuevo.
  • En macOS, primero comprueba si python3 / pip3 ya existen, e instala Python con Homebrew solo si es necesario.

El comando pio no está disponible

  • Ejecuta primero pio --version.
  • Si el comando sigue sin estar disponible, reinicia VS Code y la terminal, luego inténtalo de nuevo.
  • Si es necesario, reinstala la extensión PlatformIO y confirma que PlatformIO Core se haya inicializado correctamente.

El código sigue viéndose incompleto después de git submodule update --init

  • Primero asegúrate de estar en el directorio raíz del repositorio firmware.
  • Si la conexión de red es inestable, inténtalo de nuevo con:
git submodule update --init --recursive

La primera compilación tarda demasiado

  • Es normal que la primera compilación descargue muchas dependencias.
  • Si parece que se queda atascada durante demasiado tiempo, intenta instalar primero los paquetes por separado:
pio pkg install -e seeed_wio_tracker_L1

Luego ejecuta la compilación de nuevo.

Loading Comments...