Saltar al contenido principal

Características

El Hazard Response Mission Pack es una solución versátil diseñada específicamente para abordar los desafíos en entornos donde los peligros son una preocupación constante. Al combinar hardware y software de vanguardia, este pack ofrece una plataforma integral para la monitorización, las alertas y la respuesta en tiempo real, permitiendo a los usuarios gestionar eficazmente los riesgos y garantizar la seguridad.

Hardware - Diseñado para escenarios específicos

El Mission Pack incluye una selección cuidadosa de componentes de hardware, cada uno optimizado para escenarios de peligro específicos. Estos dispositivos están diseñados para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad óptimos en situaciones críticas:

  • Basecamp: Basecamp actúa como el centro neurálgico del sistema, integrando varios componentes y gestionando tareas de computación en el borde. Consta de Wi-Fi Router, R1000 ReComputer with LoRaWAN Gateway y Meshtastic Router Client. Estos componentes trabajan juntos para crear un sistema de alerta local y resiliente, habilitando el procesamiento de datos y la toma de decisiones en tiempo real sin depender de servidores remotos, lo que garantiza capacidades de respuesta rápida.
    • RS485 Communication Interface: RS485 Communication Interface amplía la capacidad del sistema para integrarse con sensores y dispositivos adicionales, lo cual es especialmente útil para Integradores de Sistemas (SI). Esta interfaz permite la conexión de dispositivos externos que usan el estándar RS485, como sensores y actuadores, posibilitando que el sistema supervise un rango más amplio de condiciones ambientales y mejore la detección y respuesta ante peligros. Por ejemplo, se puede integrar RS485 Sound & Light Alarm para escenarios en los que se requieran alertas audiovisuales.
    • Ethernet: La conexión Ethernet proporciona una opción de red cableada estable que asegura una transmisión de datos ininterrumpida y un control seguro del sistema. Al usar Ethernet, los dispositivos dentro de Basecamp pueden mantener un canal de comunicación consistente y fiable, especialmente importante en entornos donde las señales inalámbricas pueden ser poco fiables o propensas a interferencias. Esta configuración cableada es ideal para aplicaciones críticas que requieren gran ancho de banda y baja latencia, lo que la hace adecuada para tareas que demandan procesamiento de datos en tiempo real.
    • Wi-Fi IP Network: La Wi-Fi IP Network dentro de Basecamp ofrece conectividad inalámbrica flexible, permitiendo que los dispositivos se conecten sin cables físicos. Esto es especialmente ventajoso en instalaciones donde es necesaria la movilidad o en áreas donde tender cables Ethernet es impracticable. La red Wi-Fi admite una comunicación fluida entre dispositivos, habilitando el acceso y control remotos del sistema. También permite ampliar la red con facilidad, incorporando dispositivos adicionales según sea necesario para mejorar las capacidades de monitorización y respuesta del sistema.
  • LoRaWAN Nodes: SenseCAP Datalogger proporciona comunicación fiable a larga distancia, esencial en situaciones de emergencia, especialmente en áreas con cobertura de red limitada. Este dispositivo admite comunicación de emergencia para el personal y seguimiento de activos, garantizando asistencia oportuna y una gestión eficiente de recursos. También actúa como un sensor universal de peligros, capaz de monitorizar diversas condiciones ambientales y activar alarmas cuando se detectan situaciones anómalas, lo que resulta crucial para proteger activos valiosos y alertar al personal sobre posibles amenazas.
  • Meshtastic Nodes: T1000-E Tracker es un dispositivo versátil dentro de la red Meshtastic que ofrece funciones esenciales de localización y comunicación en entornos donde la cobertura de red convencional no está disponible o es poco fiable.
  • Vision AI Module: Grove Vision AI 2 es un módulo de IA de visión basado en MCU que funciona como un “Ojo de Monitorización de Peligros”. Utiliza IA para vigilar áreas críticas y detectar amenazas como intrusos, incursión de fauna o acceso no autorizado. Sus capacidades de IA proporcionan alertas inmediatas y respuestas rápidas, minimizando el riesgo de daños o lesiones.

Además, el pack incluye una pantalla HDMI de 10" y un teclado, que ofrecen una interfaz visual clara para monitorizar datos y el estado del sistema, mejorando la interacción del usuario con el Mission Pack.

Software - Integración fluida con Node-RED

El Mission Pack está equipado con un potente entorno de software centrado en Node-RED, una herramienta de programación visual de código abierto que simplifica la integración y automatización de dispositivos IoT. La interfaz intuitiva de arrastrar y soltar de Node-RED permite crear con facilidad flujos de trabajo para el procesamiento de datos, alertas y control del sistema, haciéndolo accesible tanto para usuarios técnicos como no técnicos.

Para optimizar aún más la experiencia, el entorno de software se empaqueta con contenedores Docker listos para desplegar, garantizando que todas las dependencias y configuraciones necesarias estén preinstaladas. Esta configuración reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para poner el sistema en funcionamiento, permitiendo a los usuarios centrarse en personalizar y ampliar sus capacidades de respuesta ante peligros.

Loading Comments...