Saltar al contenido principal

Moonfire NVR en reComputer

Introducción

Moonfire-NVR está diseñado con el objetivo de proporcionar un sistema NVR fácil de usar que sea ligero y minimalista, lo que significa que no viene con la complejidad de otras soluciones NVR comerciales más sobrecargadas. Enfatiza la funcionalidad y simplicidad, permitiendo a los usuarios grabar desde cámaras IP directamente a un sistema de archivos o almacenamiento en la nube.

Prerrequisitos

Requisitos de Hardware

reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx

Descargar Moonfire

Actualizar sistema

Por favor, usa el siguiente comando para ejecutar.

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

Descargar docker y docker compose

Por favor, usa el siguiente comando para instalar docker.

wget https://get.docker.com -O get-docker.sh
chmod +x
sudo sh get-docker.sh
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
docker --version

El resultado se muestra a continuación:

pir

Por favor, usa el siguiente comando para instalar docker compose.

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/$(curl -s https://api.github.com/repos/docker/compose/releases/latest | jq -r .tag_name)/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
docker-compose --version

El resultado se muestra a continuación:

pir

Crear docker-compose.yaml

Por favor, usa el siguiente comando para identificar tu ID y UID.

id

El resultado se muestra a continuación.

pir

Por favor, usa el siguiente comando para crear docker-compose.yaml.

cd ~ && nano docker-compose.yaml

Nota: Reescribe el archivo YAML basándote en tu propio ID y UID.

Luego ingresa el siguiente contenido en el archivo YAML.

services:
moonfire-nvr:
# The `vX.Y.Z` images will work on any architecture (x86-64, arm, or
# aarch64); just pick the correct version.
image: ghcr.io/scottlamb/moonfire-nvr:v0.7.23
command: run

volumes:
# Pass through `/var/lib/moonfire-nvr` from the host.
- "/var/lib/moonfire-nvr:/var/lib/moonfire-nvr"

# Pass through `/etc/moonfire-nvr.toml` from the host.
# Be sure to create `/etc/moonfire-nvr.toml` first (see below).
# Docker will "helpfully" create a directory by this name otherwise.
- "/etc/moonfire-nvr.toml:/etc/moonfire-nvr.toml:ro"

# Pass through `/var/tmp` from the host.
# SQLite expects to be able to create temporary files in this dir, which
# is not created in Moonfire's minimal Docker image.
# See: <https://www.sqlite.org/tempfiles.html>
- "/var/tmp:/var/tmp"

# Add additional mount lines here for each sample file directory
# outside of /var/lib/moonfire-nvr, e.g.:
# - "/media/nvr:/media/nvr"

# The Docker image doesn't include the time zone database; you must mount
# it from the host for Moonfire to support local time.
- "/usr/share/zoneinfo:/usr/share/zoneinfo:ro"

# Edit this to match your `moonfire-nvr` user.
# Note that Docker will not honor names from the host here, even if
# `/etc/passwd` is passed through.
# - Be sure to run the `useradd` command below first.
# - Then run `echo $(id -u moonfire-nvr):$(id -g moonfire-nvr)` to see
# what should be filled in here.
user: "1000:1000"

# Uncomment this if Moonfire fails with `clock_gettime failed` (likely on
# older 32-bit hosts). <https://github.com/moby/moby/issues/40734>
# security_opt:
# - seccomp:unconfined

environment:
# Edit zone below to taste.
TZ: "America/Los_Angeles"
RUST_BACKTRACE: 1

# docker's default log driver won't rotate logs properly, and will throw
# away logs when you destroy and recreate the container. Using journald
# solves these problems.
# <https://docs.docker.com/config/containers/logging/configure/>
logging:
driver: journald
options:
tag: moonfire-nvr

restart: unless-stopped

ports:
- "8080:8080/tcp"

Por favor, usa el siguiente comando para cambiar los permisos.

sudo chmod -R 777 /var/lib/moonfire-nvr

Crear /etc/moonfire-nvr.toml

Por favor, usa el siguiente comando para crear /etc/moonfire-nvr.toml.

sudo nano /etc/moonfire-nvr.toml 

Luego ingresa el siguiente contenido en el archivo toml.

ain@AI-Box:~ $ sudo cat /etc/moonfire-nvr.toml 
[[binds]]
ipv4 = "0.0.0.0:8080"
allowUnauthenticatedPermissions = { viewVideo = true }

[[binds]]
unix = "/var/lib/moonfire-nvr/sock"
ownUidIsPrivileged = true

Configurar Moonfire

Ejecutar docker compose

Por favor, usa el siguiente comando para inicializar la base de datos.

sudo docker compose run --rm moonfire-nvr init

El resultado se muestra a continuación.

pir

Crear una carpeta

Por favor, crea una carpeta para guardar la grabación de video:

sudo mkdir -p /var/lib/moonfire-nvr/recordings
sudo chown 1000:1000 /var/lib/moonfire-nvr/recordings

Ejecutar configuración interactiva

sudo docker compose run --rm moonfire-nvr config 2>debug-log

Por favor, sigue los pasos a continuación para agregar la carpeta.

pir

pir

Por favor, sigue los pasos a continuación para agregar la cámara.

pir

pir

pir

pir

pir

pir

Ejecutar Moonfire NVR

Por favor, usa el siguiente comando para ejecutar Moonfire NVR.

sudo docker compose up --detach moonfire-nvr

Luego, abre el puerto localhost:8080 en tu dispositivo para acceder a él. El resultado se muestra a continuación:

pir

Nota: No olvides hacer clic en la opción en la esquina superior izquierda.

Resultado

Una vez que hayamos configurado todo, podemos ver la transmisión en vivo de la cámara actual.

pir

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...