Saltar al contenido principal

Configuración de Conectividad 4G LTE para IIoT con MQTT

Introducción

El HAT 4G LTE para Raspberry Pi proporciona conectividad celular confiable y de alta velocidad, haciéndolo esencial para aplicaciones remotas e IoT industrial (IIoT). Con MQTT, un protocolo de mensajería ligero, los dispositivos pueden comunicarse eficientemente a través de redes celulares, incluso en ubicaciones aisladas. Usando comandos AT para la configuración, simplifica el proceso de conectar dispositivos IoT a la red. Esta combinación de 4G LTE y MQTT mejora la transmisión de datos en tiempo real, habilitando soluciones IIoT escalables con capacidades de gestión remota.

Prerrequisitos

Requisitos de Hardware

Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT

Requisitos de Software

Controladores de comunicación y herramientas

Si no has instalado los controladores relevantes y las herramientas de comunicación, por favor revisa primero la guía

Mosquitto Explorer

Utilizaremos el broker Mosquitto, específicamente el broker de prueba disponible en https://test.mosquitto.org , que no requiere nombre de usuario ni contraseña. Para mayor comodidad, se recomienda instalar Mosquitto directamente en tu PC para propósitos de prueba.

Usando comandos AT Vamos a conectarnos al Broker MQTT

Paso 1: Configurar modo de recepción

AT+QMTCFG="recv/mode",0,0,1

Paso 2: Abrir una red para el cliente MQTT

AT+QMTOPEN=0,"test.mosquitto.org",1883

Paso 3: Verificar el estado de la conexión MQTT (opcional)

AT+QMTOPEN?

Paso 4: Conectar un cliente al servidor MQTT Mosquitto

AT+QMTCONN=0,"clientExample"
nota

Ten en cuenta que el ID del cliente debe ser único, así que asegúrate de generar uno altamente único. El broker público de Mosquitto no requiere un nombre de usuario o contraseña para el acceso.

Paso 5: Publicar un mensaje a un tema

AT+QMTPUBEX=0,0,0,0,"test/topic",30 

nota

cuando aparezca > escribe el mensaje y presiona ctrl+z

> This is test data, hello MQTT.

Abre Mosquitto Explorer e ingresa el tema al que publicaste. Verás las actualizaciones aparecer allí.

Paso 6: Suscribirse a un tema

AT+QMTSUB=0,1,"test/topic",2

Abre Mosquitto Explorer e ingresa el tema y el mensaje que deseas publicar desde el módulo 4G.

Luego verás el mensaje publicado suscrito exitosamente en el extremo del módulo 4G.

Paso 7: Cancelar suscripción de un tema

AT+QMTUNS=0,2,"test/topic"

Paso 8: Desconectar el cliente del servidor MQTT

AT+QMTDISC=0

Implementación de Código Python

Paso 1. Preparar el Directorio y el Entorno Virtual

  • Abre una terminal en tu Raspberry Pi.
  • Crea una nueva carpeta de proyecto y navega hacia ella:
mkdir mqtt_EX
cd mqtt_EX
  • Configurar un entorno virtual de Python:
python3 -m venv --system-site-packages env
  • Activa el entorno virtual:
source env/bin/activate
  • Instala las librerías requeridas:
pip install pyserial 

Paso 2. Preparar el Script de Python

  • Abrir el IDE de Python Thonny (preinstalado en Raspberry Pi).

  • Crear un nuevo archivo en Thonny y pegar el código proporcionado en el editor.

  • Actualizar el parámetro usb_port para que coincida con el puerto serie de tu Raspberry Pi para el HAT 4G. Típicamente, podría ser /dev/ttyUSB2 o /dev/ttyUSB3. Ejemplo:

usb_port = "/dev/ttyUSB2"
  • Guarda el archivo como test_mqtt.py en la carpeta mqtt_EX.

import serial
import time

# Serial port configuration
SERIAL_PORT = '/dev/ttyUSB2' # Adjust based on your setup
BAUD_RATE = 9600


def send_at_command(ser, command, delay=1):
"""
Sends an AT command to the Quectel module and waits for a response.
"""
ser.write((command + '\r\n').encode())
time.sleep(delay)
response = ser.read_all().decode()
print(f"Command: {command}\nResponse: {response}")
return response


def main():
# Open serial connection
ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUD_RATE, timeout=5)
if not ser.is_open:
ser.open()

try:
# Configure MQTT receive mode
send_at_command(ser, 'AT+QMTCFG="recv/mode",0,0,1')

# Open MQTT connection
send_at_command(ser, 'AT+QMTOPEN=0,"test.mosquitto.org",1883')
send_at_command(ser, 'AT+QMTOPEN?') # Check connection status

# Connect to the MQTT broker
send_at_command(ser, 'AT+QMTCONN=0,"clientExample"')

# Subscribe to the topic
send_at_command(ser, 'AT+QMTSUB=0,1,"test/topic_subscribe",2')

print("Publishing and subscribing. Press Ctrl+C to stop.")

while True:
try:
# Publish a message
send_at_command(ser, 'AT+QMTPUBEX=0,0,0,0,"test/topic_publish",30')
send_at_command(ser, 'This is test data, hello MQTT.', delay=0.5)

# Read incoming messages
print("Checking for subscribed topic messages...")
incoming = ser.read_all().decode()
if incoming:
print(f"Received: {incoming}")

# Delay between operations
time.sleep(2)
except KeyboardInterrupt:
print("Exiting loop...")
break

# Unsubscribe from the topic
send_at_command(ser, 'AT+QMTUNS=0,2,"test/topic_subscribe"')

# Disconnect from the broker
send_at_command(ser, 'AT+QMTDISC=0')
finally:
# Close serial connection
ser.close()


if __name__ == '__main__':
main()

Paso 3. Ejecutar el Script

  • Abre una terminal, asegúrate de estar en el directorio del proyecto:
cd mqtt_EX
  • Activa el entorno virtual:
source env/bin/activate
  • Ejecuta el script usando Python:
python test_mqtt.py
  • La salida

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...