Saltar al contenido principal

Múltiples Cámaras GMSL para Detección de Objetos en Tiempo Real y Reconstrucción 3D en Jetson AGX Orin

Este wiki utilizará la Placa Portadora reServer Industrial J501 con la placa de extensión GMSL para introducir cómo desplegar detección de objetos en tiempo real y reconstrucción 3D en un sistema de múltiples cámaras.

Módulo NVIDIA Jetson AGX OrinPlaca Portadora reServer Industrial J501Placa de extensión reServer Industrial J501-GMSL

Prerrequisitos

  • Módulo NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB/64GB
  • Flasheado con el último SDK JetPack 6.2 (soporta placa de expansión GMSL)
  • Placa Portadora reServer Industrial J501
  • Placa de extensión reServer Industrial J501-GMSL
  • Cámara GMSL

Configuración de Cámara GMSL

Conexión de Hardware

Para obtener la entrada de la cámara GMSL, primero necesitamos configurar los formatos de los serializadores y deserializadores. Añádelos al script de inicio del sistema para que puedan configurarse automáticamente cada vez que el sistema arranque.

Paso 1. Crear script de configuración:

touch media-setup.sh

Paso 2. Pega el siguiente contenido en media-setup.sh:

#!/bin/bash
# Set Serializer & Deserializer Formats
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_0_ch_0":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_1_ch_1":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_2_ch_2":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_3_ch_3":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_4_ch_0":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_5_ch_1":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_6_ch_2":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_7_ch_3":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'

media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_0_ch_0":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_0_ch_1":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_0_ch_2":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_0_ch_3":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_1_ch_0":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_1_ch_1":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_1_ch_2":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_1_ch_3":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'

Paso 3. Añadir permisos de ejecución a media-setup.sh:

chmod +x media-setup.sh

Paso 4. Crear un servicio systemd:

sudo vim /etc/systemd/system/mediactl-init.service 

# Add the following content:
[Unit]
Description=Set media-ctl formats at boot
After=multi-user.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/media-setup.sh
RemainAfterExit=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Paso 5. Después de guardar y salir, habilita el servicio:

sudo systemctl daemon-reexec
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable mediactl-init.service
sudo systemctl start mediactl-init.service

Paso 5. Reinicia el dispositivo y verifica si el servicio está funcionando:

sudo systemctl status mediactl-init.service

#Use the following command to quickly start the camera and open a window to display the video stream:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video3 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video4 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video5 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video6 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video7 ! xvimagesink -ev
info

Nuestra placa de extensión GMSL soporta hasta 8 entradas de video de cámara y proporciona una precisión de marca de tiempo PTP de menos de 1ms para asegurar la sincronización de los 8 flujos de datos de video.

Desplegar rápidamente YOLO11 para detección de objetos en tiempo real de ocho cámaras

YOLOv11 es un modelo de detección de objetos en tiempo real lanzado por Ultralytics, que ofrece un equilibrio poderoso entre velocidad, precisión y eficiencia. Diseñado con arquitectura mejorada y estrategias de entrenamiento, YOLOv11 supera a las versiones anteriores tanto en rendimiento como en flexibilidad de despliegue. Es particularmente adecuado para dispositivos edge, sistemas autónomos y aplicaciones de IA industrial, soportando tareas como detección, segmentación y seguimiento con alta confiabilidad.

Instalar YOLO11 y ejecutar detección de objetos con múltiples cámaras

Paso 1. Descargar e instalar los paquetes necesarios:

nota

Los siguientes paquetes están construidos para JetPack 6.2 con CUDA 12.6.

onnxruntime_gpu-1.22.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl

torch-2.7.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl

torchvision-0.22.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl

yolo11n.pt pesos preentrenados

yolo11n-seg.pt pesos preentrenados

yolo11n-pose.pt pesos preentrenados

#Install the packages using pip:
sudo apt update
sudo apt install python3-pip -y
pip install -U pip
pip install onnxruntime_gpu-1.22.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
pip install torch-2.7.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
pip install torchvision-0.22.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
pip install ultralytics

Exportar el modelo TensorRT:

yolo export model=./models/yolo11n.pt format=engine device=0 half=True dynamic=True
yolo export model=./models/yolo11n-seg.pt format=engine device=0 half=True dynamic=True
yolo export model=./models/yolo11n-pose.pt format=engine device=0 half=True dynamic=True

Ejecutar el siguiente script de Python puede realizar rápidamente detección de objetos en ocho cámaras:

detect.py
import cv2
import time
import threading
import numpy as np
import torch
from ultralytics import YOLO

device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
print(f"Using device: {device}")
model_detect = YOLO('./models/yolo11n.engine',task="detect")
model_seg = YOLO('./models/yolo11n-seg.engine',task="segment")
model_pose = YOLO('./models/yolo11n-pose.engine',task="pose")

camera_num = 8
frame_width, frame_height = 320, 240
frames = [np.zeros((frame_height, frame_width, 3), dtype=np.uint8) for _ in range(camera_num)]
locks = [threading.Lock() for _ in range(camera_num)]
running = True

def capture_thread(index):
cap = cv2.VideoCapture(index)
p_time = time.time()
while running:
detect_way = model_detect
ret, frame = cap.read()
frame_resized = cv2.resize(frame, (frame_width, frame_height))
if index == 4 or index == 5:
detect_way = model_seg
if index ==6 or index == 7:
detect_way = model_pose
annotated = frame_resized.copy()
results = detect_way.predict(
source=frame_resized,
device=device,
verbose=False,
stream=False,
imgsz=640,
conf=0.25
)
for r in results:
annotated = r.plot()
current_time = time.time()
fps = 1 / (current_time - p_time)
p_time = current_time
cv2.putText(annotated, f"FPS: {fps:.2f}", (10, 25),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 255), 1, cv2.LINE_AA)

with locks[index]:
frames[index] = annotated

cap.release()

def main():
global running

threads = []
for i in range(camera_num):
t = threading.Thread(target=capture_thread, args=(i,))
t.start()
threads.append(t)

try:
while True:
frame_copy = []
for i in range(camera_num):
with locks[i]:
frame_copy.append(frames[i].copy())
row1 = cv2.hconcat(frame_copy[:4])
row2 = cv2.hconcat(frame_copy[4:8])
result = cv2.vconcat([row1, row2])
cv2.imshow("Multi-Camera", result)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break

finally:
running = False
for t in threads:
t.join()
cv2.destroyAllWindows()

if __name__ == "__main__":
main()

El J501 está equipado con el módulo NVIDIA AGX Orin, que cuenta con una potencia de cómputo extremadamente alta. Puede manejar hasta 8 cámaras y cargar modelos para tres tareas de detección diferentes, permitiendo la detección de objetos en tiempo real.

Desplegar rápidamente VGGT para reconstrucción 3D

VGGT es un modelo de visión-lenguaje diseñado para la comprensión y razonamiento 3D en entornos complejos. Combina imágenes de múltiples vistas y entradas de lenguaje para generar representaciones detalladas de escenas 3D y responder preguntas espaciales o semánticas sobre el entorno. Construido sobre arquitecturas basadas en transformadores, VGGT sobresale en tareas como el anclaje visual, la localización de objetos 3D y la navegación guiada por lenguaje, lo que lo hace altamente adecuado para aplicaciones de robótica e IA encarnada.

Instalar el entorno VGGT y ejecutar reconstrucción 3D con múltiples cámaras

git clone https://github.com/facebookresearch/vggt.git
cd vggt
pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements_demo.txt

Ejecuta el siguiente script para realizar rápidamente la reconstrucción 3D en ocho cámaras:

demo.py
import os
import glob
import time
import threading
import argparse
from typing import List, Optional

import numpy as np
import torch
from tqdm.auto import tqdm
import viser
import viser.transforms as viser_tf
import cv2
from PIL import Image
from defisheye import Defisheye

try:
import onnxruntime
except ImportError:
print("onnxruntime not found. Sky segmentation may not work.")

from visual_util import segment_sky, download_file_from_url
from vggt.models.vggt import VGGT
from vggt.utils.load_fn import load_and_preprocess_images
from vggt.utils.geometry import closed_form_inverse_se3, unproject_depth_map_to_point_map
from vggt.utils.pose_enc import pose_encoding_to_extri_intri


def viser_wrapper(
pred_dict: dict,
port: int = 8080,
init_conf_threshold: float = 50.0, # represents percentage (e.g., 50 means filter lowest 50%)
use_point_map: bool = False,
background_mode: bool = False,
mask_sky: bool = False,
image_folder: str = None,
):
"""
Visualize predicted 3D points and camera poses with viser.

Args:
pred_dict (dict):
{
"images": (S, 3, H, W) - Input images,
"world_points": (S, H, W, 3),
"world_points_conf": (S, H, W),
"depth": (S, H, W, 1),
"depth_conf": (S, H, W),
"extrinsic": (S, 3, 4),
"intrinsic": (S, 3, 3),
}
port (int): Port number for the viser server.
init_conf_threshold (float): Initial percentage of low-confidence points to filter out.
use_point_map (bool): Whether to visualize world_points or use depth-based points.
background_mode (bool): Whether to run the server in background thread.
mask_sky (bool): Whether to apply sky segmentation to filter out sky points.
image_folder (str): Path to the folder containing input images.
"""
print(f"Starting viser server on port {port}")

server = viser.ViserServer(host="0.0.0.0", port=port)
server.gui.configure_theme(titlebar_content=None, control_layout="collapsible")

# Unpack prediction dict
images = pred_dict["images"] # (S, 3, H, W)
world_points_map = pred_dict["world_points"] # (S, H, W, 3)
conf_map = pred_dict["world_points_conf"] # (S, H, W)

depth_map = pred_dict["depth"] # (S, H, W, 1)
depth_conf = pred_dict["depth_conf"] # (S, H, W)

extrinsics_cam = pred_dict["extrinsic"] # (S, 3, 4)
intrinsics_cam = pred_dict["intrinsic"] # (S, 3, 3)

# Compute world points from depth if not using the precomputed point map
if not use_point_map:
world_points = unproject_depth_map_to_point_map(depth_map, extrinsics_cam, intrinsics_cam)
conf = depth_conf
else:
world_points = world_points_map
conf = conf_map

# Apply sky segmentation if enabled
if mask_sky and image_folder is not None:
conf = apply_sky_segmentation(conf, image_folder)

# Convert images from (S, 3, H, W) to (S, H, W, 3)
# Then flatten everything for the point cloud
colors = images.transpose(0, 2, 3, 1) # now (S, H, W, 3)
S, H, W, _ = world_points.shape

# Flatten
points = world_points.reshape(-1, 3)
colors_flat = (colors.reshape(-1, 3) * 255).astype(np.uint8)
conf_flat = conf.reshape(-1)

cam_to_world_mat = closed_form_inverse_se3(extrinsics_cam) # shape (S, 4, 4) typically
# For convenience, we store only (3,4) portion
cam_to_world = cam_to_world_mat[:, :3, :]

# Compute scene center and recenter
scene_center = np.mean(points, axis=0)
points_centered = points - scene_center
cam_to_world[..., -1] -= scene_center

# Store frame indices so we can filter by frame
frame_indices = np.repeat(np.arange(S), H * W)

# Build the viser GUI
gui_show_frames = server.gui.add_checkbox("Show Cameras", initial_value=True)

# Now the slider represents percentage of points to filter out
gui_points_conf = server.gui.add_slider(
"Confidence Percent", min=0, max=100, step=0.1, initial_value=init_conf_threshold
)

gui_frame_selector = server.gui.add_dropdown(
"Show Points from Frames", options=["All"] + [str(i) for i in range(S)], initial_value="All"
)

# Create the main point cloud handle
# Compute the threshold value as the given percentile
init_threshold_val = np.percentile(conf_flat, init_conf_threshold)
init_conf_mask = (conf_flat >= init_threshold_val) & (conf_flat > 0.1)
point_cloud = server.scene.add_point_cloud(
name="viser_pcd",
points=points_centered[init_conf_mask],
colors=colors_flat[init_conf_mask],
point_size=0.001,
point_shape="circle",
)

# We will store references to frames & frustums so we can toggle visibility
frames: List[viser.FrameHandle] = []
frustums: List[viser.CameraFrustumHandle] = []

def visualize_frames(extrinsics: np.ndarray, images_: np.ndarray) -> None:
"""
Add camera frames and frustums to the scene.
extrinsics: (S, 3, 4)
images_: (S, 3, H, W)
"""
# Clear any existing frames or frustums
for f in frames:
f.remove()
frames.clear()
for fr in frustums:
fr.remove()
frustums.clear()

# Optionally attach a callback that sets the viewpoint to the chosen camera
def attach_callback(frustum: viser.CameraFrustumHandle, frame: viser.FrameHandle) -> None:
@frustum.on_click
def _(_) -> None:
for client in server.get_clients().values():
client.camera.wxyz = frame.wxyz
client.camera.position = frame.position

img_ids = range(S)
for img_id in tqdm(img_ids):
cam2world_3x4 = extrinsics[img_id]
T_world_camera = viser_tf.SE3.from_matrix(cam2world_3x4)

# Add a small frame axis
frame_axis = server.scene.add_frame(
f"frame_{img_id}",
wxyz=T_world_camera.rotation().wxyz,
position=T_world_camera.translation(),
axes_length=0.05,
axes_radius=0.002,
origin_radius=0.002,
)
frames.append(frame_axis)

# Convert the image for the frustum
img = images_[img_id] # shape (3, H, W)
img = (img.transpose(1, 2, 0) * 255).astype(np.uint8)
h, w = img.shape[:2]

# If you want correct FOV from intrinsics, do something like:
# fx = intrinsics_cam[img_id, 0, 0]
# fov = 2 * np.arctan2(h/2, fx)
# For demonstration, we pick a simple approximate FOV:
fy = 1.1 * h
fov = 2 * np.arctan2(h / 2, fy)

# Add the frustum
frustum_cam = server.scene.add_camera_frustum(
f"frame_{img_id}/frustum", fov=fov, aspect=w / h, scale=0.05, image=img, line_width=1.0
)
frustums.append(frustum_cam)
attach_callback(frustum_cam, frame_axis)

def update_point_cloud() -> None:
"""Update the point cloud based on current GUI selections."""
# Here we compute the threshold value based on the current percentage
current_percentage = gui_points_conf.value
threshold_val = np.percentile(conf_flat, current_percentage)

print(f"Threshold absolute value: {threshold_val}, percentage: {current_percentage}%")

conf_mask = (conf_flat >= threshold_val) & (conf_flat > 1e-5)

if gui_frame_selector.value == "All":
frame_mask = np.ones_like(conf_mask, dtype=bool)
else:
selected_idx = int(gui_frame_selector.value)
frame_mask = frame_indices == selected_idx

combined_mask = conf_mask & frame_mask
point_cloud.points = points_centered[combined_mask]
point_cloud.colors = colors_flat[combined_mask]

@gui_points_conf.on_update
def _(_) -> None:
update_point_cloud()

@gui_frame_selector.on_update
def _(_) -> None:
update_point_cloud()

@gui_show_frames.on_update
def _(_) -> None:
"""Toggle visibility of camera frames and frustums."""
for f in frames:
f.visible = gui_show_frames.value
for fr in frustums:
fr.visible = gui_show_frames.value

# Add the camera frames to the scene
visualize_frames(cam_to_world, images)

print("Starting viser server...")
# If background_mode is True, spawn a daemon thread so the main thread can continue.
if background_mode:

def server_loop():
while True:
time.sleep(0.001)

thread = threading.Thread(target=server_loop, daemon=True)
thread.start()
else:
while True:
time.sleep(0.01)

return server


# Helper functions for sky segmentation


def apply_sky_segmentation(conf: np.ndarray, image_folder: str) -> np.ndarray:
"""
Apply sky segmentation to confidence scores.

Args:
conf (np.ndarray): Confidence scores with shape (S, H, W)
image_folder (str): Path to the folder containing input images

Returns:
np.ndarray: Updated confidence scores with sky regions masked out
"""
S, H, W = conf.shape
sky_masks_dir = image_folder.rstrip("/") + "_sky_masks"
os.makedirs(sky_masks_dir, exist_ok=True)

# Download skyseg.onnx if it doesn't exist
if not os.path.exists("skyseg.onnx"):
print("Downloading skyseg.onnx...")
download_file_from_url("https://huggingface.co/JianyuanWang/skyseg/resolve/main/skyseg.onnx", "skyseg.onnx")

skyseg_session = onnxruntime.InferenceSession("skyseg.onnx")
image_files = sorted(glob.glob(os.path.join(image_folder, "*")))
sky_mask_list = []

print("Generating sky masks...")
for i, image_path in enumerate(tqdm(image_files[:S])): # Limit to the number of images in the batch
image_name = os.path.basename(image_path)
mask_filepath = os.path.join(sky_masks_dir, image_name)

if os.path.exists(mask_filepath):
sky_mask = cv2.imread(mask_filepath, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
else:
sky_mask = segment_sky(image_path, skyseg_session, mask_filepath)

# Resize mask to match H×W if needed
if sky_mask.shape[0] != H or sky_mask.shape[1] != W:
sky_mask = cv2.resize(sky_mask, (W, H))

sky_mask_list.append(sky_mask)

# Convert list to numpy array with shape S×H×W
sky_mask_array = np.array(sky_mask_list)
# Apply sky mask to confidence scores
sky_mask_binary = (sky_mask_array > 0.1).astype(np.float32)
conf = conf * sky_mask_binary

print("Sky segmentation applied successfully")
return conf


parser = argparse.ArgumentParser(description="VGGT demo with viser for 3D visualization")
parser.add_argument(
"--image_folder", type=str, default="examples/kitchen/images/", help="Path to folder containing images"
)
parser.add_argument("--use_point_map", action="store_true", help="Use point map instead of depth-based points")
parser.add_argument("--background_mode", action="store_true", help="Run the viser server in background mode")
parser.add_argument("--port", type=int, default=8080, help="Port number for the viser server")
parser.add_argument(
"--conf_threshold", type=float, default=25.0, help="Initial percentage of low-confidence points to filter out"
)
parser.add_argument("--mask_sky", action="store_true", help="Apply sky segmentation to filter out sky points")


def main():
"""
Main function for the VGGT demo with viser for 3D visualization.

This function:
1. Loads the VGGT model
2. Processes input images from the specified folder
3. Runs inference to generate 3D points and camera poses
4. Optionally applies sky segmentation to filter out sky points
5. Visualizes the results using viser

Command-line arguments:
--image_folder: Path to folder containing input images
--use_point_map: Use point map instead of depth-based points
--background_mode: Run the viser server in background mode
--port: Port number for the viser server
--conf_threshold: Initial percentage of low-confidence points to filter out
--mask_sky: Apply sky segmentation to filter out sky points
"""
args = parser.parse_args()
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
print(f"Using device: {device}")

print("Initializing and loading VGGT model...")
# model = VGGT.from_pretrained("facebook/VGGT-1B")

model = VGGT()
_URL = "https://huggingface.co/facebook/VGGT-1B/resolve/main/model.pt"
model.load_state_dict(torch.hub.load_state_dict_from_url(_URL))

model.eval()
model = model.to(device)
width=640
height=480
images = []
camera_num = 8
caps = [cv2.VideoCapture(i) for i in range(camera_num)]
for cap in caps:
ret, img = cap.read()
img = cv2.resize(img, (width, height))
obj = Defisheye(img)
img = obj.convert(outfile=None)
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img = Image.fromarray(img)
images.append(img)
images_tensor = load_and_preprocess_images(images).to(device)

images = load_and_preprocess_images(images).to(device)
print(f"Preprocessed images shape: {images.shape}")

print("Running inference...")
dtype = torch.bfloat16 if torch.cuda.get_device_capability()[0] >= 8 else torch.float16

with torch.no_grad():
with torch.cuda.amp.autocast(dtype=dtype):
predictions = model(images)

print("Converting pose encoding to extrinsic and intrinsic matrices...")
extrinsic, intrinsic = pose_encoding_to_extri_intri(predictions["pose_enc"], images.shape[-2:])
predictions["extrinsic"] = extrinsic
predictions["intrinsic"] = intrinsic

print("Processing model outputs...")
for key in predictions.keys():
if isinstance(predictions[key], torch.Tensor):
predictions[key] = predictions[key].cpu().numpy().squeeze(0) # remove batch dimension and convert to numpy

if args.use_point_map:
print("Visualizing 3D points from point map")
else:
print("Visualizing 3D points by unprojecting depth map by cameras")

if args.mask_sky:
print("Sky segmentation enabled - will filter out sky points")

print("Starting viser visualization...")

viser_server = viser_wrapper(
predictions,
port=args.port,
init_conf_threshold=args.conf_threshold,
use_point_map=args.use_point_map,
background_mode=args.background_mode,
mask_sky=args.mask_sky,
image_folder=args.image_folder,
)
print("Visualization complete")


if __name__ == "__main__":
main()
info

ejecuta este script de python y abre el navegador para visitar el servidor viser. El tiempo de carga del modelo vggt puede ser ligeramente más largo. Por favor, ten paciencia y espera. Si estás ejecutando este script en un servidor remoto, reemplaza localhost con la dirección IP del servidor. http://localhost:8080

nota

Dado que la cámara que estamos usando es una cámara ojo de pez con distorsión severa, la calidad de imagen después de la corrección de distorsión es pobre, lo que afectará el resultado final del modelado 3D. Si usas una cámara con menos distorsión y mayor calidad de imagen, el efecto mejorará.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...