Saltar al contenido principal

Cookbook de Arduino: TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit

Lee primero la guía principal de Arduino

Esta página es el cookbook específico para el TRMNL DIY Kit. El contenido común — configuración del IDE de Arduino, paquete de placas ESP32, instalación de Seeed_GFX, generación de driver.h desde la Configuration Tool — se encuentra en Work with Arduino. Échale un vistazo primero si eres nuevo en Arduino en pantallas ePaper de Seeed; esta página se centra en las partes específicas del hardware del TRMNL DIY Kit.

¿Buscas en cambio el flujo de trabajo con el panel en la nube TRMNL (sin código personalizado, paneles controlados por complementos)? Consulta Work with TRMNL.

Introducción​

El TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit es una plataforma de desarrollo versátil que incorpora como cerebro el potente XIAO ESP32-S3 Plus. Este DIY Kit combina la capacidad de procesamiento del ESP32-S3 con una hermosa pantalla ePaper de 7.5 pulgadas, creando la base perfecta para proyectos de visualización de información de bajo consumo. Esta guía se centra en programar el TRMNL DIY Kit usando el framework de Arduino, proporcionándote el conocimiento esencial para utilizar sus distintas funciones de hardware.

Primeros pasos​

Antes de profundizar en las funciones específicas, configuremos nuestro entorno de desarrollo para el TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit.

Instalación del equipo​

Paso 1. Conectar la pantalla a la placa controladora
Alinea el cable FPC con el conector en la XIAO ePaper Display Board y luego asegura la pestaña para garantizar una conexión firme.

tip

El lado metálico del cable FPC debe mirar hacia arriba; de lo contrario, no se mostrará ningún contenido.

Sigue el siguiente tutorial de instalación; muchas personas lo hacen mal.

Paso 2. Conectar la batería
Conecta el cable de la batería al conector JST de la placa controladora, asegurando la polaridad correcta (cable rojo a +, negro a -).

Paso 3. Montaje de la carcasa (opcional)

tip

Ten en cuenta que el cable flexible de la pantalla es muy frágil. Ten cuidado al manipularlo. Si se daña, toda la pantalla dejará de funcionar.

Imprime las piezas de la carcasa de código abierto desde Resource part y monta los componentes en su interior.

Primero, monta la placa controladora y la batería.

Prueba el kit TRMNL para comprobar que funciona bien.

Introduce la pantalla en la carcasa y deja salir el FPC.

Conecta el cable de extensión FPC y monta toda la carcasa.

La carcasa en forma de L es muy similar.

tip

Si tu kit TRMNL está lejos de tu router, puedes sacar la antena fuera de la carcasa. Tendrá un mejor rendimiento.

Preparación del entorno​

Para programar el TRMNL DIY Kit con Arduino, necesitarás configurar el IDE de Arduino con soporte para ESP32.

tip

Si es la primera vez que usas Arduino, te recomendamos encarecidamente que consultes Getting Started with Arduino.

Paso 1. Descarga e instala el Arduino IDE y ejecuta la aplicación Arduino.


Paso 2. Añade el soporte de placa ESP32 al IDE de Arduino.

En el IDE de Arduino, ve a File > Preferences y añade la siguiente URL en el campo "Additional Boards Manager URLs":

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Paso 3. Instala el paquete de placas ESP32.

Navega a Tools > Board > Boards Manager, busca "esp32" e instala el paquete ESP32 de Espressif Systems.

Paso 4. Selecciona la placa correcta.

Ve a Tools > Board > ESP32 Arduino y selecciona "XIAO_ESP32S3_PLUS".

Paso 5. Conecta tu TRMNL DIY Kit al ordenador usando un cable USB-C.

Paso 6. Selecciona el puerto correcto en Tools > Port.

Ejemplos de Arduino​

Ahora exploremos las funciones principales del TRMNL DIY Kit con ejemplos de código en Arduino.

Botones de usuario​

El TRMNL DIY Kit incluye tres botones programables por el usuario (D1, D2, D4) y un botón de reinicio. Vamos a crear un ejemplo sencillo para detectar pulsaciones de botones.

Ejemplo de prueba de botones​

Este ejemplo leerá el estado de los tres botones de usuario e imprimirá su estado en el Monitor Serie.

// TRMNL DIY Kit - Button Test Example

// Define button pins
const int BUTTON_D1 = D1; // First user button
const int BUTTON_D2 = D2; // Second user button
const int BUTTON_D4 = D4; // Third user button

void setup() {
// Initialize serial communication
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
; // Wait for serial port to connect
}

Serial.println("TRMNL DIY Kit - Button Test");

// Configure button pins as inputs with internal pull-up resistors
pinMode(BUTTON_D1, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_D2, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_D4, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
// Read button states (buttons are LOW when pressed because of pull-up resistors)
bool d1Pressed = !digitalRead(BUTTON_D1);
bool d2Pressed = !digitalRead(BUTTON_D2);
bool d4Pressed = !digitalRead(BUTTON_D4);

// Print button states if any button is pressed
if (d1Pressed || d2Pressed || d4Pressed) {
Serial.print("Button D1: ");
Serial.print(d1Pressed ? "PRESSED" : "released");
Serial.print(" | Button D2: ");
Serial.print(d2Pressed ? "PRESSED" : "released");
Serial.print(" | Button D4: ");
Serial.println(d4Pressed ? "PRESSED" : "released");

// Add a small delay to avoid repeated readings
delay(200);
}
}

Cómo funciona el código:

  1. Definimos constantes de pines para los tres botones de usuario (D1, D2, D4).

  2. En la función setup(), inicializamos la comunicación serie y configuramos los pines de los botones como entradas con resistencias pull-up internas.

  3. En la función loop(), leemos el estado de cada botón. Como usamos resistencias pull-up, los pines leen LOW cuando los botones están pulsados.

  4. Invertimos las lecturas (con el operador !) para que true signifique "pulsado" y false signifique "liberado".

  5. Si se pulsa cualquier botón, imprimimos el estado de todos los botones en el Monitor Serie.

  6. Un pequeño retardo evita lecturas repetidas rápidas cuando se mantiene pulsado un botón.

Monitorización del voltaje de la batería​

El TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit incluye un circuito para monitorizar el voltaje de la batería conectado al pin D0 (GPIO1). Una característica importante de este diseño es que también incluye un pin de control (GPIO6) para activar/desactivar la alimentación del ADC, lo que ayuda a conservar batería cuando no se está midiendo activamente.

Ejemplo de monitorización del voltaje de la batería​

// TRMNL DIY Kit - Battery Voltage Monitoring Example

#define BATTERY_PIN 1 // GPIO1 (A0) - BAT_ADC
#define ADC_EN_PIN 6 // GPIO6 (A5) - ADC_EN

const float CALIBRATION_FACTOR = 0.968;

void setup() {
// Initialize serial communication
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
; // Wait for serial port to connect
}

Serial.println("TRMNL DIY Kit - Battery Voltage Monitoring Example");

// Configure ADC_EN
pinMode(ADC_EN_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_EN_PIN, LOW); // Start with ADC disabled to save power

// Configure ADC
analogReadResolution(12);
analogSetPinAttenuation(BATTERY_PIN, ADC_11db);
}

void loop() {
// Read battery voltage
float voltage = readBatteryVoltage();

// Print the results
Serial.print("Battery Voltage: ");
Serial.print(voltage, 2); // Print with 2 decimal places
Serial.println("V");

// Determine battery level
String batteryStatus;
if (voltage >= 4.0) {
batteryStatus = "Full";
} else if (voltage >= 3.7) {
batteryStatus = "Good";
} else if (voltage >= 3.5) {
batteryStatus = "Medium";
} else if (voltage >= 3.2) {
batteryStatus = "Low";
} else {
batteryStatus = "Critical";
}

Serial.print("Battery Status: ");
Serial.println(batteryStatus);
Serial.println();

// Wait for a while before the next reading
delay(5000); // 5 seconds
}

float readBatteryVoltage() {
// Enable ADC
digitalWrite(ADC_EN_PIN, HIGH);
delay(10); // Short delay to stabilize

// Read 30 times and average for more stable readings
long sum = 0;
for(int i = 0; i < 30; i++) {
sum += analogRead(BATTERY_PIN);
delayMicroseconds(100);
}

// Disable ADC to save power
digitalWrite(ADC_EN_PIN, LOW);

// Calculate voltage
float adc_avg = sum / 30.0;
float voltage = (adc_avg / 4095.0) * 3.6 * 2.0 * CALIBRATION_FACTOR;

return voltage;
}

Cómo funciona el código:

  1. Definimos dos pines importantes:
  • BATTERY_PIN (GPIO1/A0): Conectado al divisor de voltaje de la batería

  • ADC_EN_PIN (GPIO6/A5): Controla la alimentación del circuito de medición del ADC

  1. Definimos un CALIBRATION_FACTOR (0.968) para ajustar con precisión la exactitud de la lectura de voltaje.

  2. En la función setup():

  • Inicializamos la comunicación serial

  • Configuramos el pin ADC_EN como salida y lo ponemos en LOW (deshabilitado) para ahorrar energía

  • Establecemos la resolución del ADC a 12 bits (0-4095)

  • Configuramos la atenuación adecuada para el pin de la batería

  1. En la función loop():
  • Llamamos a readBatteryVoltage() para obtener el voltaje actual de la batería

  • Imprimimos el voltaje en el Monitor Serial

  • Determinamos y mostramos el estado de la batería en función de umbrales de voltaje

  • Esperamos 5 segundos antes de tomar la siguiente lectura

  1. La función readBatteryVoltage():
  • Habilita el circuito del ADC poniendo ADC_EN_PIN en HIGH

  • Espera brevemente a que el circuito se estabilice

  • Toma 30 lecturas y las promedia para obtener resultados más estables

  • Deshabilita el circuito del ADC para ahorrar energía

  • Calcula el voltaje real de la batería usando:

    • La lectura promedio del ADC
    • La resolución del ADC (4095)
    • Voltaje de referencia (3.6V)
    • Factor del divisor de voltaje (2.0)
    • Factor de calibración (0.968)

Diseño de ahorro de energía:

Una característica clave de esta implementación es la capacidad de desactivar el circuito de medición de la batería cuando no se está utilizando. El TRMNL DIY Kit está diseñado para un bajo consumo de energía, y este enfoque ayuda a prolongar la vida útil de la batería al alimentar el circuito divisor de voltaje solo cuando se necesita una medición real.

El factor de calibración (0.968) compensa las tolerancias de los componentes en el divisor de voltaje y ayuda a garantizar lecturas precisas. Es posible que este valor necesite un ligero ajuste para tu placa específica si observas que las lecturas se desvían de forma constante en comparación con una medición con multímetro.

Tomar múltiples lecturas y promediarlas ayuda a reducir el ruido y proporciona mediciones de voltaje más estables, lo cual es especialmente importante para la monitorización de baterías, donde pequeños cambios de voltaje pueden ser significativos para determinar la capacidad restante.

Pantalla ePaper​

El TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit incluye una hermosa pantalla ePaper en blanco y negro de 7,5 pulgadas que ofrece una visibilidad clara en diversas condiciones de iluminación y un consumo de energía ultrabajo. En esta sección, exploraremos cómo configurar y controlar la pantalla ePaper usando Arduino.

Configuración de hardware​

Antes de comenzar a programar, asegurémonos de que la pantalla ePaper esté correctamente conectada a la placa TRMNL:

Paso 1. Conecta la pantalla ePaper al conector de 24 pines en la placa controladora. El conector admite inserción a ciegas, por lo que no puedes insertarlo de forma incorrecta.

Paso 2. Después de insertar el cable plano, asegúralo cerrando el mecanismo de bloqueo.

precaución

El cable plano es frágil y puede dañarse fácilmente. Evita doblarlo lateralmente tanto como sea posible.

Paso 3. Asegúrate de que el jumper conecte los pines 24Pin y GND en la placa.

Configuración de software​

Para controlar la pantalla ePaper, utilizaremos la biblioteca Seeed_GFX, que proporciona compatibilidad completa con varios dispositivos de pantalla de Seeed Studio.

Paso 1. Descarga la biblioteca Seeed_GFX desde GitHub:


Paso 2. Instala la biblioteca añadiendo el archivo ZIP en Arduino IDE. Ve a Sketch > Include Library > Add .ZIP Library y selecciona el archivo ZIP descargado.

nota

Si has instalado previamente la biblioteca TFT_eSPI, es posible que debas eliminarla temporalmente o cambiarle el nombre en la carpeta de bibliotecas de Arduino para evitar conflictos, ya que Seeed_GFX es un fork de TFT_eSPI con funciones adicionales.

Paso 3. Abre el sketch de ejemplo de la biblioteca Seeed_GFX: File > Seeed_GFX > Examples > ePaper > Basic > Clock

Paso 4. Crea un nuevo archivo llamado driver.h en la misma carpeta que tu sketch de Arduino haciendo clic en la flecha junto a la pestaña del ejemplo y seleccionando "New Tab".

Paso 5. Nombra el nuevo archivo como driver.h.

Paso 6. Ve a la Seeed GFX Configuration Tool, y selecciona "TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit" como se muestra en la imagen.

Paso 7. Copia el código generado y pégalo en el archivo driver.h que creaste. El código debería verse así:

#define BOARD_SCREEN_COMBO 502 // 7.5 inch monochrome ePaper Screen (UC8179)
#define USE_XIAO_EPAPER_DISPLAY_BOARD_EE04

Paso 8. ¡Ahora puedes subir el ejemplo a tu TRMNL DIY Kit y ver la pantalla ePaper en acción!

Ejemplo básico de pantalla ePaper​

Exploremos un sencillo ejemplo de reloj analógico que demuestra cómo dibujar gráficos en la pantalla ePaper. Este ejemplo crea una clásica esfera de reloj con agujas de horas, minutos y segundos.

#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h> // Hardware-specific library

#ifdef EPAPER_ENABLE // Only compile this code if the EPAPER_ENABLE is defined in User_Setup.h

EPaper epaper = EPaper(); // Invoke custom library

float sx = 0, sy = 1, mx = 1, my = 0, hx = -1, hy = 0; // Saved H, M, S x & y multipliers
float sdeg = 0, mdeg = 0, hdeg = 0;
uint16_t osx = 120, osy = 120, omx = 120, omy = 120, ohx = 120, ohy = 120; // Saved H, M, S x & y coords
uint16_t x0 = 0, x1 = 0, yy0 = 0, yy1 = 0;
uint32_t targetTime = 0; // for next 1 second timeout

static uint8_t conv2d(const char *p); // Forward declaration needed for IDE 1.6.x
uint8_t hh = conv2d(__TIME__), mm = conv2d(__TIME__ + 3), ss = conv2d(__TIME__ + 6); // Get H, M, S from compile time

bool initial = 1;

#endif

void setup(void)
{
#ifdef EPAPER_ENABLE
epaper.begin();
epaper.setRotation(0);

epaper.fillScreen(TFT_WHITE);

epaper.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_WHITE); // Adding a background colour erases previous text automatically

// Draw clock face
epaper.fillCircle(120, 120, 118, TFT_BLACK);
epaper.fillCircle(120, 120, 110, TFT_WHITE);

// Draw 12 lines
for (int i = 0; i < 360; i += 30)
{
sx = cos((i - 90) * 0.0174532925);
sy = sin((i - 90) * 0.0174532925);
x0 = sx * 114 + 120;
yy0 = sy * 114 + 120;
x1 = sx * 100 + 120;
yy1 = sy * 100 + 120;

epaper.drawLine(x0, yy0, x1, yy1, TFT_BLACK);
}

// Draw 60 dots
for (int i = 0; i < 360; i += 6)
{
sx = cos((i - 90) * 0.0174532925);
sy = sin((i - 90) * 0.0174532925);
x0 = sx * 102 + 120;
yy0 = sy * 102 + 120;
// Draw minute markers
epaper.drawPixel(x0, yy0, TFT_BLACK);

// Draw main quadrant dots
if (i == 0 || i == 180)
epaper.fillCircle(x0, yy0, 2, TFT_BLACK);
if (i == 90 || i == 270)
epaper.fillCircle(x0, yy0, 2, TFT_BLACK);
}

epaper.fillCircle(120, 121, 3, TFT_BLACK);

// Draw text at position 120,260 using fonts 4
// Only font numbers 2,4,6,7 are valid. Font 6 only contains characters [space] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : . - a p m
// Font 7 is a 7 segment font and only contains characters [space] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : .
epaper.drawCentreString("Time flies", 120, 260, 4);

epaper.update();

targetTime = millis() + 1000;
#endif
}

void loop()
{
#ifdef EPAPER_ENABLE
if (targetTime < millis())
{
targetTime += 1000;
ss++; // Advance second
if (ss == 60)
{
ss = 0;
mm++; // Advance minute
if (mm > 59)
{
mm = 0;
hh++; // Advance hour
if (hh > 23)
{
hh = 0;
}
}
}

// Pre-compute hand degrees, x & y coords for a fast screen update
sdeg = ss * 6; // 0-59 -> 0-354
mdeg = mm * 6 + sdeg * 0.01666667; // 0-59 -> 0-360 - includes seconds
hdeg = hh * 30 + mdeg * 0.0833333; // 0-11 -> 0-360 - includes minutes and seconds
hx = cos((hdeg - 90) * 0.0174532925);
hy = sin((hdeg - 90) * 0.0174532925);
mx = cos((mdeg - 90) * 0.0174532925);
my = sin((mdeg - 90) * 0.0174532925);
sx = cos((sdeg - 90) * 0.0174532925);
sy = sin((sdeg - 90) * 0.0174532925);

if (ss == 0 || initial)
{
initial = 0;
// Erase hour and minute hand positions every minute
epaper.drawLine(ohx, ohy, 120, 121, TFT_WHITE);
ohx = hx * 62 + 121;
ohy = hy * 62 + 121;
epaper.drawLine(omx, omy, 120, 121, TFT_WHITE);
omx = mx * 84 + 120;
omy = my * 84 + 121;
}

// Redraw new hand positions, hour and minute hands not erased here to avoid flicker
epaper.drawLine(osx, osy, 120, 121, TFT_WHITE);
osx = sx * 90 + 121;
osy = sy * 90 + 121;
epaper.drawLine(osx, osy, 120, 121, TFT_BLACK);
epaper.drawLine(ohx, ohy, 120, 121, TFT_BLACK);
epaper.drawLine(omx, omy, 120, 121, TFT_BLACK);
epaper.drawLine(osx, osy, 120, 121, TFT_BLACK);

epaper.fillCircle(120, 121, 3, TFT_BLACK);
epaper.update();
}
#endif
}

#ifdef EPAPER_ENABLE
static uint8_t conv2d(const char *p)
{
uint8_t v = 0;
if ('0' <= *p && *p <= '9')
v = *p - '0';
return 10 * v + *++p - '0';
}
#endif

Cómo funciona el ejemplo del reloj:

Este elegante ejemplo crea un reloj analógico clásico en la pantalla de ePaper. Veamos en detalle cómo funciona:

  1. Inicialización y configuración:

    • El código usa compilación condicional con #ifdef EPAPER_ENABLE para asegurarse de que solo se ejecute en hardware con soporte para pantalla de e-paper.
    • Declaramos variables para rastrear las posiciones de las manecillas del reloj y sus posiciones anteriores.
    • La hora inicial se establece en función de la hora de compilación del sketch usando la macro __TIME__.
  2. Función setup:

    • Inicializamos la pantalla de e-paper con epaper.begin().
    • La pantalla se rellena con blanco como fondo usando epaper.fillScreen(TFT_WHITE).
    • Dibujamos la esfera del reloj como un círculo negro con interior blanco.
    • Las marcas de las horas se dibujan como 12 líneas alrededor de la circunferencia.
    • Las marcas de los minutos se dibujan como 60 puntos con un énfasis especial en las posiciones de los cuartos de hora.
    • Se dibuja un pequeño círculo negro en el centro de la esfera del reloj.
    • Se añade el texto "Time flies" en la parte inferior de la pantalla.
    • Finalmente, se llama a epaper.update() para actualizar la pantalla física.
  3. Función loop:

    • Cada segundo (cuando millis() supera targetTime), actualizamos las manecillas del reloj.
    • Incrementamos los segundos, minutos y horas según sea necesario.
    • Calculamos los ángulos de cada manecilla en función de la hora actual.
    • Las posiciones de las manecillas se calculan usando funciones trigonométricas:
      • Manecilla de las horas: 30 grados por hora (más un ajuste por los minutos)
      • Manecilla de los minutos: 6 grados por minuto (más un ajuste por los segundos)
      • Manecilla de los segundos: 6 grados por segundo
    • Para reducir actualizaciones innecesarias y prolongar la vida útil de la pantalla, solo borramos y redibujamos las manecillas de horas y minutos una vez por minuto (cuando los segundos = 0).
    • La manecilla de los segundos se actualiza cada segundo borrando su posición anterior y dibujándola en la nueva posición.
    • Después de dibujar todas las manecillas, refrescamos el punto central y llamamos a epaper.update() para actualizar la pantalla física.
  4. Función auxiliar:

    • La función conv2d convierte una representación en cadena de un número a un valor entero, utilizada para analizar los valores de hora, minuto y segundo de la hora de compilación.

Notas importantes sobre este ejemplo:

  1. Actualizaciones de la pantalla: A diferencia de las pantallas LCD u OLED, las pantallas ePaper no están diseñadas para actualizaciones frecuentes. Este ejemplo actualiza la pantalla cada segundo, lo cual está bien para fines de demostración, pero en una aplicación del mundo real, quizá quieras actualizar con menos frecuencia para prolongar la vida útil de la pantalla.

  2. Actualizaciones parciales: Este ejemplo demuestra actualizaciones parciales al borrar y redibujar solo las partes necesarias de la pantalla, lo cual es más eficiente que refrescar toda la pantalla.

  3. Compilación condicional: Las directivas #ifdef EPAPER_ENABLE garantizan que el código solo se compile y ejecute si la pantalla de e-paper está correctamente configurada en el sistema.

  4. Funciones de dibujo: El ejemplo muestra varias funciones de dibujo:

    • fillCircle() para crear la esfera del reloj
    • drawLine() para dibujar las manecillas del reloj y las marcas de las horas
    • drawPixel() y fillCircle() para las marcas de los minutos
    • drawCentreString() para texto centrado

Este ejemplo de reloj analógico proporciona un excelente punto de partida para crear tus propias aplicaciones gráficas en la pantalla de ePaper del TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit.

Funciones de dibujo y texto​

La biblioteca Seeed_GFX proporciona muchas funciones para dibujar en la pantalla:

  • display.drawPixel(x, y, color): Dibuja un solo píxel
  • display.drawLine(x0, y0, x1, y1, color): Dibuja una línea
  • display.drawRect(x, y, w, h, color): Dibuja el contorno de un rectángulo
  • display.fillRect(x, y, w, h, color): Dibuja un rectángulo relleno
  • display.drawCircle(x, y, r, color): Dibuja el contorno de un círculo
  • display.fillCircle(x, y, r, color): Dibuja un círculo relleno
  • display.drawTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, color): Dibuja el contorno de un triángulo
  • display.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, color): Dibuja un triángulo relleno
  • display.setCursor(x, y): Establece la posición del cursor de texto
  • display.setTextColor(color): Establece el color del texto
  • display.setTextSize(size): Establece el tamaño del texto (1-6)
  • display.print("text"): Imprime texto en la posición del cursor
  • display.println("text"): Imprime texto con un salto de línea

Los colores disponibles para esta pantalla monocroma son:

  • GxEPD_BLACK: Píxeles negros
  • GxEPD_WHITE: Píxeles blancos

Recuerda llamar a display.update() después de las operaciones de dibujo para actualizar la pantalla física.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...