Saltar al contenido principal

Inicio rápido

Conexión POE

SenseCAP M2 es compatible con PoE (Power on Ethernet) y cumple con el estándar IEEE 802.3 af.

tip

Necesitarás un switch PoE adicional que proporcione alimentación de 40V-57V CC como PSE (Power Sourcing Equipment) si tu módem/router no es compatible con PoE.

pir

Configuración de red del gateway

Conecta la antena y el adaptador de corriente al gateway. El LED de encendido se mostrará en rojo y, en unos 15 s, el indicador de la parte superior parpadeará en verde, lo que indica que el gateway se está iniciando.

pir

Hay dos formas de conectarse a Internet. Elige la que funcione para ti.

Conexión Ethernet

Conecta el cable Ethernet al puerto Ethernet y el indicador de la parte superior se mostrará en verde fijo si el gateway se conecta correctamente a Internet.

Conexión WIFI

Hay dos formas para que los usuarios inicien sesión en la página de configuración de Luci.

Acceso a través del router

  • Paso 1: Conecta tu dispositivo a un cable Ethernet y conecta tu PC al mismo router
nota

Tu PC y el dispositivo deben estar conectados al mismo router/red.

pir

  • Paso 2: Obtén la dirección IP de tu dispositivo

Comprueba la dirección IP de tu dispositivo en la página de administración de tu router.

  • Paso 3: Obtén el nombre de usuario y la contraseña de tu dispositivo

Puedes encontrar el nombre de usuario y la contraseña en la etiqueta de tu dispositivo.

pir

  • Paso 4: Inicia sesión en Luci

Introduce la dirección IP de tu dispositivo en un navegador para entrar en la página de Luci. Luego introduce el nombre de usuario y la contraseña de tu dispositivo para iniciar sesión.

pir

Acceso mediante hotspot AP del dispositivo

  • Paso 1: Enciende el hotspot AP del dispositivo

Mantén pulsado el botón durante 5 s hasta que el indicador azul parpadee lentamente para entrar en el modo de configuración.

  • Paso 2: Conéctate al hotspot AP El nombre del hotspot AP es SenseCAP_XXXXXX (dirección MAC de 6 dígitos), la contraseña predeterminada es 12345678; conecta tu ordenador a este hotspot AP.

pir

  • Paso 3: Obtén el nombre de usuario y la contraseña de tu dispositivo

Puedes encontrar el nombre de usuario y la contraseña en la etiqueta de tu dispositivo.

pir

  • Paso 4: Inicia sesión en la Consola Local

Introduce la dirección IP (192.168.168.1) en tu navegador para entrar en la Consola Local. Luego introduce el nombre de usuario y la contraseña de tu dispositivo y haz clic en el botón Login.

pir

Conectarse a una WIFI

  • Paso 1: Haz clic en Network - Wireless

pir

  • Paso 2: Haz clic en el botón Scan para escanear la WIFI

pir

  • Paso 3: Selecciona tu WI-FI para unirte a la red

pir

  • Paso 4: Introduce la contraseña de la Wi-Fi y luego haz clic en Submit y Save

pir

Luego haz clic en Save and Apply para aplicar tu configuración

El indicador de la parte superior se mostrará en verde fijo si el gateway se conecta correctamente a la WIFI

Conexión celular (para versión 4G)

  • Paso 1: Inserta tu tarjeta SIM en la ranura para tarjeta Nano-SIM

pir

  • Paso 2: Inicia sesión en la página de Luci y haz clic en Network - Cellular

pir

  • Paso 3: Configura la información de APN y haz clic en Save and Apply para aplicar tu configuración

pir

tip

Para reducir el consumo de datos, consulta Low Data Consumption Mode Config.

Configuración del plan de canales

Ve a LoRa > Channel Plan

pir

Selecciona la región y el plan de frecuencias.

pir

Después de la configuración, haz clic en Save&Apply.

Comprobar el estado de conexión del gateway

Después de encender el gateway, hay dos formas de comprobar el estado de funcionamiento del gateway:

Indicador LED

ModoDescripción

Verde

FijoEl gateway está en buen estado y la conexión a Internet funciona correctamente.
Parpadeo lentoEl gateway se está iniciando, espera por favor.

Azul

Fijo

El gateway está listo para la conexión a Internet.

Se necesita una configuración adicional.

Parpadeo lentoModo de configuración; saldrá automáticamente después de 5 minutos si no hay actividad.

Parpadeo rápido

Mantén pulsado el botón durante 30 s hasta que el indicador muestre un parpadeo rápido para activar el restablecimiento de fábrica.

Naranja

Parpadeo lento

El firmware se está actualizando; no apagues el gateway ni desconectes Internet.

Blanco

Fijo

El gateway solo tiene un firmware de fábrica y se actualizará automáticamente al firmware más reciente cuando se conecte a Internet.

Rojo

FijoProblema de hardware o fallo en la conexión a Internet.
Parpadeo lentoEl gateway no está conectado al LNS.

APP SenseCAP Mate

En la SenseCAP Mate App, Online status indica Online cuando el gateway está conectado a la red. Consulta el siguiente capítulo para obtener la SenseCAP App.

Vincular el gateway

La SenseCAP Mate APP admite la configuración del dispositivo y la gestión remota.

  • Paso 1: Descarga la SenseCAP Mate APP

pir

  • Paso 2: Inicia sesión en la APP Si es la primera vez que utilizas la plataforma SenseCAP, primero registra una cuenta.
tip

Selecciona Global en Server Location.

pir

  • Paso 3: Añadir dispositivo

Haz clic en el + en la esquina superior derecha y selecciona Add device Luego escanea el código QR de la etiqueta de tu gateway.

pir

Configura el nombre y la ubicación de tu dispositivo. Luego confirma tu configuración. Después de una vinculación correcta, verás tu gateway en el directorio Device.

pir

Conectar los sensores SenseCAP

  • Paso 1: Añadir dispositivo

Haz clic en el + en la esquina superior derecha y selecciona Add device Luego escanea el código QR de la etiqueta de tu gateway.

pir

  • Paso 2: Seleccionar el plan de frecuencias

Haz clic en Settings, configura la plataforma y la frecuencia; la frecuencia debe coincidir con la frecuencia de tu gateway.

por ejemplo: Si tu gateway es la versión US915, entonces debes configurar tu sensor a la frecuencia US915.

pir

tip

El SenseCAP M2 Multi-Platform Gateway no puede conectarse a la red Helium.

Para más configuraciones sobre los sensores SenseCAP, consulta: SenseCAP Sensors

SenseCAP Portal y aplicación Mate

La aplicación SenseCAP Mate y SenseCAP Portal se pueden usar para comprobar el estado de tu dispositivo y para la gestión del dispositivo.

Información de la pasarela

Consulta la información de la pasarela en SenseCAP Portal y en la aplicación SenseCAP Mate

pir

Datos del sensor

Consulta los datos del sensor en SenseCAP Portal y en la aplicación SenseCAP Mate

pir

Loading Comments...