Saltar al contenido principal

Prototipado rápido en Jetson con NVIDIA Skills

Introducción​

Los proyectos en Jetson rara vez se estancan porque los desarrolladores no puedan escribir código de modelos. Normalmente se atascan antes, en el trabajo de integración alrededor del despliegue: comprobar el estado del dispositivo, confirmar la compatibilidad de JetPack, elegir una ruta de instalación viable, construir el primer pipeline ejecutable, validar las salidas y empaquetar el resultado en algo demostrable. En un proyecto real, ahí es donde a menudo desaparecen los primeros días.

Aquí es donde ayudan los flujos de trabajo de agente + habilidades. Una habilidad enfocada en Jetson proporciona a un agente de programación de IA instrucciones estructuradas para una clase concreta de tareas, como diagnóstico del dispositivo, inspección de memoria, preparación del entorno o importación de modelos. En lugar de empezar desde una shell vacía y reconstruir el flujo de trabajo a partir de documentación dispersa, partes de una ruta de entrega que ya conoce Jetson.

Este método no está ligado a un único framework de agentes. Cualquier agente que pueda cargar habilidades reutilizables, inspeccionar archivos, ejecutar comandos e interactuar con dispositivos remotos puede beneficiarse del mismo patrón. En este wiki usamos Claude Code para la guía paso a paso simplemente porque ofrece una forma clara de demostrar el flujo de trabajo de extremo a extremo.

Este artículo está escrito intencionadamente como una metodología de entrega, no como un registro de demo puntual. Usaremos un ejemplo de detección de velocidad de vehículos, pero el objetivo real es mostrar una ruta repetible que puedas reutilizar en diferentes aplicaciones Jetson y con diferentes configuraciones de agentes.

nota

"Skills" en este artículo se refiere a habilidades de agente reutilizables creadas por NVIDIA y cargadas por el agente de programación usado en el flujo de trabajo. Esto es distinto del módulo "Skills" de Jetson DevelopTool de Seeed, que es una función de automatización GUI independiente. Si estás buscando ese módulo GUI, consulta el artículo DevelopTool Skills module.

¿Qué son NVIDIA Skills?​

Una habilidad es un paquete reutilizable de instrucciones y material de referencia que un agente de programación de IA carga bajo demanda. Cuando invocas una habilidad, el agente recibe una guía específica para la tarea: qué inspeccionar, qué convenciones seguir, qué herramientas usar y qué salidas verificar. En Claude Code, nombrar explícitamente una habilidad con /<skill-name> es solo una de las formas de activar ese comportamiento; una vez que las habilidades están instaladas en el espacio de trabajo, el agente también puede elegir entre ellas automáticamente.

Dos repositorios de habilidades de NVIDIA son especialmente relevantes para desarrolladores de Jetson:

En este artículo usamos estas habilidades para reducir el trabajo repetitivo de puesta en marcha y acortar el camino desde "dispositivo disponible" hasta "prototipo validado".

Por qué se ralentiza la entrega en Jetson​

La primera versión de una aplicación en Jetson suele tener que coordinar el estado del hardware, la compatibilidad de JetPack y del runtime, las opciones de instalación de paquetes en ARM, la ubicación del modelo, los comandos de lanzamiento, las rutas de salida y un nivel mínimo de validación de rendimiento. El problema no es que ningún paso individual sea imposible. El problema es que los pasos están repartidos entre distintas herramientas, documentación y trabajo ad hoc en la shell, por lo que la ruta de entrega permanece difusa durante más tiempo del necesario.

El valor práctico de un flujo de trabajo basado en habilidades es que convierte esto:

Ruta tradicionalRuta basada en habilidades
Leer varios documentos antes de actuarEmpezar desde una habilidad enfocada en la tarea
Inspeccionar manualmente el estado del dispositivoPedir al agente que diagnostique el Jetson
Suponer una ruta de dependenciasPedir al agente que use una ruta de instalación compatible con Jetson
Construir a mano un primer prototipoPedir al agente que genere el esqueleto de la versión mínima ejecutable
Explicar manualmente los artefactos al equipoPedir al agente que resuma archivos, comandos y salidas
Crear desde cero una interfaz de demo rápidaPedir al agente que envuelva el prototipo para compartirlo

En qué son buenas las Skills​

Para el trabajo en Jetson, las habilidades son más fuertes cuando la tarea sigue siendo reducir la incertidumbre: inspeccionar el dispositivo actual, elegir una ruta de configuración más compatible con Jetson, generar el primer prototipo ejecutable alrededor de un modelo o recurso de prueba, explicar lo que se ha creado y empaquetar el resultado en algo que pueda mostrarse o volver a ejecutarse. Son mucho menos útiles como sustituto de la ingeniería de producción. Una habilidad puede acelerar la puesta en marcha y la validación, pero no garantiza el mejor rendimiento posible, la fiabilidad de nivel producción, la precisión calibrada para tu escena ni las decisiones finales de arquitectura que tomarías para escalar y mantener. Ese límite importa, porque el objetivo del flujo de trabajo es alcanzar más rápido una base confiable y luego endurecerla de forma deliberada.

El flujo de trabajo de entrega en Jetson en 5 pasos​

Qué Skill usar en cada paso​

No todos los proyectos necesitan todas las habilidades. Un mejor modelo mental es usar la habilidad adecuada cuando aparece un bloqueo concreto.

Empieza con jetson-diagnostic​

Úsala primero cuando aún no sepas si el Jetson está listo para el despliegue. En la práctica, le da al agente suficiente contexto en vivo del dispositivo para responder a las preguntas que normalmente bloquean el resto del flujo de trabajo: qué modelo de Jetson se está ejecutando, qué versión de JetPack/L4T está instalada, cuánta memoria está libre, si el dispositivo está limitado térmicamente y si los servicios principales o endpoints de hardware son visibles.

Ejemplo de prompt:

/jetson-diagnostic Check whether this Jetson is ready for a real-time vision prototype and summarize any blockers.

Usa jetson-package cuando la guía de configuración se vuelva genérica o insegura​

En Jetson, los consejos de instalación de paquetes copiados de Linux x86 o de tutoriales genéricos de IA a menudo fallan. Usa jetson-package cuando quieras que el agente prefiera fuentes y rutas de despliegue compatibles con Jetson, especialmente al decidir entre paquetes del host, wheels o contenedores para dependencias como PyTorch u OpenCV.

/jetson-package Recommend the correct Jetson-compatible dependency path for this vision project.

Usa jetson-memory-audit cuando la memoria sea el primer cuello de botella​

Esto es útil cuando el modelo se carga lentamente, el proceso se mata o el dispositivo se siente inestable bajo carga de inferencia. Le da al agente una visión basada en datos de qué está usando actualmente la DRAM, si un proceso anterior realmente liberó memoria y si un cambio de configuración marcó una diferencia medible en lugar de solo sonar plausible.

/jetson-memory-audit Measure the current memory pressure and identify the biggest consumers before I deploy this prototype.

Usa jetson-headless-mode cuando el dispositivo actúe como un appliance​

Si el Jetson se usa como un nodo de borde dedicado en lugar de como una máquina de escritorio, cambiar a modo headless puede recuperar recursos para cargas de trabajo de inferencia.

/jetson-headless-mode Compare memory usage before and after enabling headless mode for this deployment target.

Usa una habilidad de compilación específica de la tarea para generar la primera versión ejecutable​

Una vez que se entienden el dispositivo y el entorno, el siguiente objetivo no es la perfección. El objetivo es llegar al prototipo útil más pequeño con salidas inspeccionables.

En el ejemplo siguiente usamos deepstream-import-vision-model como paso de compilación.

Criterios de aceptación del prototipo​

Antes de profundizar en la optimización, define qué cuenta como un prototipo satisfactorio. Un primer prototipo en Jetson suele ser suficientemente bueno cuando puede volver a ejecutarse con un comando claro, sus rutas de entrada y salida son explícitas, el resultado puede inspeccionarse de inmediato y la situación actual de recursos ya no es un misterio. Si puedes ver el principal cuello de botella y el siguiente paso de ingeniería es obvio, el prototipo ya ha cumplido su función. El objetivo de la primera pasada no es terminar el producto. El objetivo es reducir la incertidumbre lo bastante rápido como para que la siguiente iteración sea deliberada en lugar de un ejercicio de prueba y error.

Requisitos previos​

Antes de seguir el flujo de trabajo de ejemplo, prepara lo siguiente:

  • un reComputer Jetson u otro dispositivo Jetson encendido y accesible por la red
  • un entorno JetPack funcional en el Jetson
  • un agente de programación de IA instalado en la máquina host que dirigirá el flujo de trabajo
  • acceso SSH desde la máquina host al Jetson
  • suficiente almacenamiento en el Jetson para descargas de modelos, archivos temporales y salidas
  • un recurso de prueba como un clip de vídeo ya colocado en el Jetson

Para este ejemplo, asumimos que el vídeo de prueba top_view.mp4 está ubicado en /home/seeed/workspace/traffic_monitor/ en el Jetson.

nota

La máquina host ejecuta el agente de programación y usa habilidades para dirigir el trabajo en el Jetson, normalmente a través de SSH. En la práctica, tu configuración exacta puede seguir requiriendo dependencias adicionales como Python, DeepStream o soporte de contenedores, dependiendo de la ruta de implementación seleccionada por el agente.

Configurar el espacio de trabajo de Skills​

En el ejemplo de Claude Code usado en este artículo, las habilidades viven dentro de un directorio .claude/ en la raíz de tu proyecto.

mkdir -p project/.claude/
cd project/
git clone https://github.com/NVIDIA/skills.git
cp -r skills/skills .claude/
claude

Una vez que se inicia el comando claude, puedes escribir /<skill-name> para forzar explícitamente que el agente lea una skill específica. Eso es útil cuando ya sabes qué flujo de trabajo quieres. Pero una vez que las skills están instaladas en el espacio de trabajo, el agente ya sabe que existen y puede elegir entre ellas automáticamente a partir de tu solicitud. En la práctica, puede encadenar varias skills en una sola pasada, por ejemplo combinando diagnóstico, selección de paquetes, inspección de memoria y generación de prototipos en lugar de tratar cada paso como una sesión completamente separada.

Estudio de caso: detección de velocidad de vehículos mapeada al flujo de trabajo​

El siguiente ejemplo muestra cómo se ve en la práctica el flujo de trabajo de 5 pasos. El ejemplo es detección de velocidad de vehículos, pero la verdadera conclusión es el patrón de entrega.

Paso 1. Diagnosticar el dispositivo​

Comienza comprobando si el Jetson está realmente listo para una carga de trabajo de visión. Un prompt como el siguiente da al agente suficiente contexto para inspeccionar el dispositivo e informar de los bloqueadores que importan para el prototipo en lugar de simplemente volcar telemetría en bruto.

/jetson-diagnostic Check the current status of my Jetson and summarize any blockers for a vision prototype.
SSH login: seeed@192.168.6.204
Password: seeed
nota

La dirección IP y la contraseña anteriores son valores de ejemplo. Sustitúyelos por tus propias credenciales de Jetson. seeed es la contraseña predeterminada en algunos dispositivos Jetson de Seeed y debe cambiarse en unidades de producción.

Paso 2. Preparar el entorno​

Si el paso de diagnóstico muestra que el entorno no está lo suficientemente limpio para el prototipo, este es el momento de prepararlo en lugar de seguir adelante a ciegas. jetson-package ayuda al agente a elegir una ruta de dependencias compatible con Jetson, mientras que jetson-memory-audit y jetson-headless-mode son útiles cuando la presión de memoria o la sobrecarga innecesaria del escritorio se convierten en el primer obstáculo.

/jetson-package Recommend the correct dependency path for this Jetson vision prototype.
/jetson-memory-audit Measure memory usage before I deploy the model and identify the top consumers.
/jetson-headless-mode Compare whether this device should be switched to headless mode for better inference headroom.

El beneficio práctico es que solo dedicas tiempo al trabajo de configuración cuando el diagnóstico anterior muestra que realmente es necesario.

Paso 3. Crear el prototipo ejecutable más pequeño​

Ahora pasa de la preparación del entorno al arranque de la aplicación.

/deepstream-import-vision-model Help me access the following directory on Jetson: /home/seeed/workspace/traffic_monitor
Deploy a vehicle speed detection system under this directory. Use the top_view.mp4 file in this directory for testing.

Este es el video de muestra de tráfico con vista superior utilizado en la guía paso a paso:

El agente puede elegir diferentes rutas de implementación dependiendo de lo que exista en el dispositivo. Lo importante en esta etapa no es si eligió la pila final de producción. Lo importante es que produzca una primera pasada ejecutable con resultados inspeccionables.

Al final de este paso, quieres un script principal de inferencia o punto de entrada de la aplicación, una ruta clara de reejecución, un video de salida anotado o artefacto similar, y los archivos generados colocados en un espacio de trabajo conocido. Si esas piezas existen, la línea base ya es útil incluso si la pila final aún está abierta a cambios.

Aquí es donde el flujo de trabajo empieza a dar frutos. En lugar de pasar la primera iteración cableando scripts y rutas a mano, puedes evaluar una línea base ejecutable y decidir qué merece un esfuerzo de ingeniería más profundo.

Paso 4. Validar las salidas e inspeccionar la arquitectura​

Una vez que existe la primera pasada, pide al agente que explique qué creó y cómo ejecutarlo de nuevo.

Please explain the generated files, the rerun command, the output locations, the current bottlenecks, and the technical approach and architecture you are using.

En este punto, las preguntas útiles ya no son “¿se ejecutó algo?” sino “¿qué se creó exactamente, cómo lo ejecuto de nuevo, dónde están las salidas y qué eligió el agente a nivel de arquitectura?” Una buena explicación de seguimiento debería dejarte con una visión clara de la disposición de archivos, la ruta de reejecución, las ubicaciones de salida, el enfoque de detección y estimación de velocidad, y el cuello de botella de rendimiento más probable.

Esto ahorra tiempo porque el agente no solo está generando código. También está acortando el tiempo necesario para entender y evaluar la línea base que acaba de producir.

Paso 5. Empaquetar el prototipo en algo compartible​

Una vez que el algoritmo funciona desde la línea de comandos, la siguiente brecha suele ser la capacidad de hacer una demo.

Help me create a web UI that I can access from my local PC to upload videos for detection and continuously loop the output video.

El agente puede envolver el prototipo en un pequeño servicio web o interfaz similar para que compañeros de equipo o clientes puedan probarlo sin tocar la línea de comandos.

nota

Para acceder a la interfaz de usuario desde tu PC local, asegúrate de que el puerto elegido sea accesible en el Jetson y de que ambas máquinas estén en la misma red, o utiliza reenvío de puertos SSH. Al juzgar la velocidad de inferencia, usa el tiempo de ejecución local del lado de Jetson como punto de referencia, porque una interfaz web reenviada puede sentirse más lenta debido a la latencia de red y no solo al rendimiento del modelo.

Esta es otra razón por la que el flujo de trabajo es útil en la práctica: el mismo proceso que creó el prototipo también puede salvar la brecha entre la prueba de concepto de backend y el empaquetado listo para demo.

Modos de fallo comunes y qué hacer a continuación​

El flujo de trabajo es más útil cuando lo utilizas para reducir la incertidumbre correcta en el momento adecuado.

ProblemaLo que suele significarQué hacer
La ruta de instalación parece genérica o falla en ARMSe está ignorando la compatibilidad con Jetsonusa jetson-package
El modelo no se carga o la inferencia es inestablela presión de memoria es el primer cuello de botellausa jetson-memory-audit
El dispositivo desperdicia demasiada memoria en servicios de escritorioes mejor tratar el Jetson como un applianceusa jetson-headless-mode
El prototipo se ejecuta pero es demasiado lentola línea base es válida pero aún no está optimizadapide al agente que identifique cuellos de botella y recomiende DeepStream o TensorRT
La demo solo funciona en forma de terminalla línea base de ingeniería existe pero no es compartiblepide al agente que empaquete una interfaz web o un contenedor de servicio

Del prototipo a producción​

Este flujo de trabajo es más sólido durante la exploración, el arranque y la validación. Una vez que la línea base está demostrada, el siguiente paso suele ser el endurecimiento manual.

Los movimientos típicos hacia producción son conocidos: sustituir la lógica de prototipo por un pipeline DeepStream más estructurado, convertir modelos a TensorRT para mayor rendimiento, mejorar la robustez del seguimiento y la calidad de la calibración, convertir scripts ad hoc en un servicio o aplicación mantenible y añadir la disciplina de monitorización y despliegue que necesita un sistema real. El punto clave es simple: usa las skills para comprimir el camino hacia una línea base confiable y luego refuérzala de forma deliberada.

Plantilla reutilizable de prompts​

La siguiente secuencia de prompts es una buena plantilla inicial para nuevos proyectos con Jetson:

1. Diagnose this Jetson and list any blockers for running a vision prototype.
2. Recommend the correct Jetson-compatible dependency path.
3. Build the smallest runnable prototype in /path/to/workspace using /path/to/test-asset.
4. Explain the generated files, rerun command, and expected outputs.
5. Measure the current bottleneck and recommend whether to stay in Python or move to DeepStream/TensorRT next.
6. Package the prototype into a simple demo interface if the baseline is validated.

Puedes adaptar esta plantilla para detección de objetos, analítica de video, percepción en robótica u otros trabajos de arranque de aplicaciones del lado de Jetson.

Resumen​

La idea principal no es que un agente específico pueda crear una demo específica de detección de velocidad de vehículos. La conclusión más útil es que la entrega de aplicaciones Jetson se vuelve mucho más rápida cuando tratas las skills como un flujo de trabajo estructurado: diagnostica primero el dispositivo, prepara solo donde sea necesario, genera el prototipo ejecutable más pequeño, valida las salidas y los cuellos de botella y luego empaqueta el resultado para compartirlo. Ese es el patrón repetible. El ejemplo de velocidad de vehículos es solo una instancia de ello.

Referencias​

Soporte técnico y debate sobre productos​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...