Saltar al contenido principal

4G Raspberry Pi HAT - Configuración del modo MBIM en Windows

Introducción

El Quectel 4G Raspberry Pi HAT admite conectividad a Internet en Windows mediante el uso del modo MBIM (Mobile Broadband Interface Model). Este modo permite que Windows reconozca el módulo 4G como un módem celular nativo, facilitando una conexión de red estable y compatible con controladores.

Esta guía le mostrará los pasos necesarios para configurar su módulo Quectel en modo MBIM y conectarlo a Internet en sistemas Windows 10/11.

Requisitos previos

Requisitos de hardware

Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT

Requisitos de software

Antes de continuar, asegúrese de que:

  • Se hayan desinstalado previamente cualquier controlador Quectel NDIS u otros controladores.
  • El controlador MBIM correcto esté instalado utilizando los enlaces proporcionados a continuación.

Descarga del controlador MBIM

Una vez instalado, puede verificar la instalación del controlador navegando a Administración de equiposAdministrador de dispositivos. Una instalación exitosa mostrará dispositivos en "Adaptadores de red" y "Puertos (COM y LPT)" similares a la imagen siguiente:

Configurar el modo MBIM

Para cambiar el módulo al modo MBIM, necesitará la herramienta QCOM.

  1. Descargue y abra la herramienta QCOM.

  2. Conecte su 4G HAT a su PC con Windows mediante USB y enciéndalo.

  3. En QCOM, envíe el siguiente comando AT para verificar el modo USB actual:

    AT+QCFG="usbnet"?
    • Si devuelve algo distinto de "usbnet",2, omita este paso.
  4. Para cambiar al modo MBIM, envíe:

    AT+QCFG="usbnet",2
  5. Luego reinicie

    AT+CFUN=1,1
nota

En ocasiones puede que el puerto AT no responda. En esos casos, utilice el puerto DM en su lugar.

Conectarse a la red

Una vez configurado en modo MBIM:

  • Windows debería detectar una Interfaz de red celular.
  • Ahora puede administrar y conectarse a redes directamente desde Configuración de Red e Internet de Windows.

Verificar la configuración de red

Para verificar si su PC ha obtenido una conexión de red mediante MBIM:

  1. Abra el Símbolo del sistema.

  2. Ejecute:

    ipconfig

    Debería ver una interfaz con una dirección IP bajo "Conexión de banda ancha móvil" o "Celular".

Soporte técnico y discusión del producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes opciones de soporte y garantizar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...