Saltar al contenido principal

HAT 4G para Raspberry Pi - Configuración en Modo QMI en Raspberry Pi OS

Introducción

Esta guía explica cómo configurar el acceso a internet en una Raspberry Pi usando un HAT 4G equipado con un módulo Quectel EG25-G. El Quectel EG25-G es un módem LTE ampliamente utilizado que soporta múltiples protocolos de red, incluyendo el modo QMI (Qualcomm MSM Interface), que permite conectividad de banda ancha móvil eficiente y de alta velocidad. Siguiendo esta guía, aprenderás cómo configurar el módulo en modo QMI, compilar y usar la herramienta de marcado quectel-CM, y establecer una conexión estable de internet 4G en tu Raspberry Pi. Este método es ideal para aplicaciones que requieren acceso a internet móvil, como despliegues IoT, monitoreo remoto y computación en el borde.

Prerrequisitos

Requisitos de Hardware

Raspberry Pi 5HAT 4G LTE CAT4 para Raspberry Pi

Prerrequisitos de Software

Eliminar Configuraciones de Marcado Previas

Antes de proceder, asegúrate de que cualquier otro método de marcado sea eliminado para evitar conflictos.

  1. Verificar el Puerto Serie Correcto

Ejecuta el siguiente comando para verificar que estás usando el puerto de comandos AT correcto (reemplaza /dev/ttyUSB2 si es necesario):

sudo minicom -D /dev/ttyUSB2
  1. Verificar y Configurar el Modo de Red USB

Dentro del terminal minicom, ingresa:

AT+QCFG="usbnet"?
  • Si la respuesta es usbnet,0, no se necesitan cambios.

Para establecer explícitamente el modo a 0:

AT+QCFG="usbnet",0
  1. Reiniciar el Módulo

Reinicia el módulo usando:

AT+CFUN=1,1

Verificar el Controlador del Kernel (qmi_wwan y otros)

Verificar si el controlador qmi_wwan está cargado:

lsmod 
  • Si ves una salida que indica que qmi_wwan está cargado, el controlador del kernel está activo.

Trasplantando la Herramienta de Marcado

  1. Descargar y Extraer la Herramienta
ls
  • Deberías ver una carpeta llamada eg25qmi.
  1. Navegar al Directorio de Herramientas
cd eg25qmi
ls
  • Verás los archivos fuente para la herramienta de marcado.

Compilación

  1. Compilar la Herramienta de Marcado
sudo make
  • Después de la compilación, los archivos recién generados (resaltados en verde) serán visibles, incluyendo la herramienta de marcado quectel-CM.

Verificar los Archivos Compilados

ls
  • El ejecutable quectel-CM debería estar presente. Esta es la herramienta de marcado requerida para conectarse a internet.

Acceso a Internet por Marcado

  1. Iniciar Marcado
sudo ./quectel-CM
  • Si el proceso de marcado es exitoso, verás una dirección IP asignada e información de puerta de enlace.
  • Si el primer intento falla, espera y vuelve a intentar; el segundo intento debería tener éxito.

Verificación Post-Marcado

  1. Verificar Interfaz de Red
ifconfig
  • Busca la interfaz wwan0 con una dirección IP.
  1. Probar Conectividad
ping -I wwan0 8.8.8.8
  • Un ping exitoso confirma que la conexión está activa.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...