RNDIS en HAT 4G LTE para Raspberry Pi en Windows
Introducción
RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification) es un protocolo de Microsoft que permite a los dispositivos USB emular adaptadores de red, permitiéndoles proporcionar acceso a internet o red a una PC con Windows a través de una conexión USB. En Windows, instalar el controlador RNDIS correcto es esencial para que dispositivos como los módulos Quectel funcionen como interfaces Ethernet virtuales. Una vez instalado, el controlador permite que la PC reconozca el dispositivo como un adaptador de red, habilitando el compartir internet o la comunicación de red local. Este proceso es especialmente común en módulos celulares que proporcionan conectividad a internet sobre USB.
Prerrequisitos
Requisitos de Hardware
| Raspberry Pi 5 | HAT 4G LTE CAT4 para Raspberry Pi |
|---|---|
![]() | ![]() |
Prerrequisitos de Software
Si ya has instalado NDIS o cualquier otro controlador en Windows, por favor desinstálalo e instala el controlador RNDIS proporcionado a continuación.
Puedes verificar el resultado de la instalación a través de Administración de equipos → Administrador de dispositivos. La interfaz del "Administrador de dispositivos" después de una instalación exitosa del controlador se muestra a continuación.
Configurar al Modo RNDIS
Para configurar el modo RNDIS, usa la herramienta QCOM y sigue estos pasos:
-
Ingresa y envía el siguiente comando en la herramienta QCOM:
AT+QCFG="usbnet"? -
Si la respuesta no muestra AT+QCFG="usbnet",3, configúralo manualmente al modo RNDIS enviando:
AT+QCFG="usbnet",3
Conectar con la Red
Deberías ver una interfaz de red (ej., Red X) indicando la conexión.
Puedes verificar la nueva configuración RNDIS usando el comando ipconfig.
Soporte Técnico y Discusión de Productos
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.