Saltar al contenido principal

Raspberry Pi 5 usa PCIe hat/dual hat

Introducción

Este tutorial introduce principalmente la configuración de conexión de hardware del M.2 Hat/Dual Hat y cómo arrancar la Raspberry Pi desde un SSD. También cubre dos métodos de instalación: con y sin carcasa, y prueba las velocidades de lectura/escritura del SSD bajo diferentes condiciones.

Comenzar

Preparación de Hardware

Raspberry Pi5 8GBM.2 Hat/dual Hat

Para la instalación sin carcasa, necesitas preparar los siguientes materiales:

  • ① Raspberry Pi 5
  • ② M.2 Hat/dual Hat
  • ③ Dispositivos PCIe SSD/AI Kit
  • ④ Tornillo de fijación de dispositivos PCIe
  • ⑤ Cable de conexión PCIe entre M.2 Hat y Raspberry Pi
  • ⑥ Manguito de tornillo, tornillos largos y tuercas
pir

Para la instalación con carcasa, necesitas preparar los siguientes materiales:

  • ① Raspberry Pi 5
  • ② M.2 Hat/dual Hat
  • ③ Dispositivos PCIe SSD/AI Kit
  • ④ Tornillo de fijación de dispositivos PCIe
  • ⑤ Cable de conexión PCIe entre M.2 Hat y Raspberry Pi
  • ⑥ Tornillos largos y tuercas
  • carcasa exterior
pir

Instalación

Nota: Esta es una nota. Limpia el pin pogo y la almohadilla GPIO con algodón con alcohol, y luego conéctalo antes de usar M.2 dual Hat en raspberrypi

pir

Paso 1: Inserta el cable de conexión PCIe en el M.2 Hat, prestando atención a la dirección de inserción del cable. Inserta la interfaz PCIe del M.2 Hat con el lado metálico hacia abajo, como se muestra en la figura después de la inserción:

pir

Paso 2: Inserta el cable de conexión PCIe en la Raspberry Pi 5.

pir

Por favor, presta atención a la dirección de inserción del cable. Inserta la interfaz PCIe de la Raspberry Pi 5 con el lado metálico hacia arriba, como se muestra en la figura después de la inserción:

pir

Paso 3: Superpón la Raspberry Pi 5 con el M.2 Hat e inserta el manguito del tornillo en el tornillo.

pir

Luego inserta los tornillos en los orificios de tornillo de la Raspberry Pi 5 y el M.2 Hat, como se muestra en la figura:

pir

Paso 4: Atornilla el espárrago en el tornillo y fija el tornillo a la placa de circuito, como se muestra en la figura:

pir

Paso 5: Inserta el SSD y el AI Kit en el M.2 dual Hat

pir

Luego inserta los tornillos de fijación para asegurar el SSD y el AI Kit en el M.2 Hat, como se muestra en la figura:

pir

Usar la herramienta SD Card Copier para flashear el SO en el SSD NVME en Raspberry Pi OS

Este método funciona si tienes una tarjeta SD y has iniciado el dispositivo exitosamente. Por favor asegúrate de que tu sistema sea el último sistema Raspberry Pi (Bookworm o posterior) y que el firmware de tu RPi 5 esté actualizado al 2023-12-06 (6 de diciembre) o más reciente, de lo contrario puede que no reconozca las configuraciones relacionadas con NVME.

Paso 1: Asegúrate de que tu sistema Raspberry Pi esté actualizado (Bookworm o posterior), ingresa el siguiente comando para actualizar el firmware del RPi 5:

  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config

Desplázate hacia abajo hasta Advanced Options y presiona Enter:

pir

Desplázate hacia abajo hasta Bootloader Version y presiona Enter:

pir

Y finalmente elige Latest, y presiona Enter:

pir

Selecciona No aquí - quieres el bootloader latest.

pir

Y sal de la herramienta seleccionando Finish:

pir

Si se te pide reiniciar, selecciona Yes.

pir

Paso 2:Haz clic en Applications =>Accessories =>SD Card Copier en la pantalla principal, ejecuta el programa SD Card Copier, y copia el SO al SSD NVME como se muestra en la figura a continuación.

pir

Configurar la Raspberry Pi para arrancar desde el SSD NVMe

Si tienes fácil acceso a tu ranura de tarjeta SD podrías apagar tu Pi, sacar la tarjeta SD y (si todo funciona como se espera) debería arrancar automágicamente desde tu unidad NVMe la próxima vez que la inicies. Sin embargo, si quieres dejar la tarjeta SD donde está y aún así arrancar desde NVMe, necesitarás cambiar el orden de arranque.

Paso 1:Ingresa el siguiente comando:

  sudo raspi-config

Desplázate hacia abajo hasta Advanced Options y presiona Enter:

pir

Paso 2: Desplázate hacia abajo hasta Boot Order y presiona Enter:

pir

Paso 3: Elige NVMe/USB Boot y presiona Enter:

pir

La configuración será confirmada. Presiona Enter:

pir

Paso 4: Regresa a la primera pantalla seleccionando Back o presionando la tecla Esc. Luego navega a Finish usando la tecla de cursor derecha.

pir

Se te preguntará si quieres reiniciar ahora. Haz clic en Yes:

pir

Modificar PCIe

M.2 Hat soporta modos PCIe Gen 2 y PCIe Gen 3

Paso 1: Ingresa el siguiente comando para abrir el archivo /boot/firmware/config.txt

sudo nano /boot/firmware/config.txt

Paso 2: Añade lo siguiente a la sección [all] al final del archivo /boot/firmware/config.txt:

dtparam=pciex1_gen=3

¡Guarda el archivo y reinicia de nuevo, podrás ver un aumento de velocidad!

Prueba de Rendimiento de Velocidad

Esta prueba muestra que la Raspberry Pi arranca desde la tarjeta SD y usa el SSD como almacenamiento de respaldo:

# write speed command
sudo dd if=/dev/zero of=/mnt/nvme/testfile bs=1M count=1024 oflag=direct

# read speed command
sudo dd if=/mnt/nvme/testfile of=/dev/null bs=1M iflag=direc
M.2 hatVelocidad de LecturaVelocidad de Escritura
PCIe 3.0822MB/s716MB/s
PCIe 2.0431 MB/s389MB/s

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...