Saltar al contenido principal

Descripción general de reCamera HQ POE

reCamera 2002 HQ PoE está equipada con un sensor CMOS avanzado para obtener imágenes más nítidas y claras. Tiene una montura de lente M12, lo que permite reemplazar la lente predeterminada por cualquier lente M12 de 2 MP compatible. También es compatible con PoE (Power over Ethernet): no se necesita alimentación USB/DC por separado, solo un cable Ethernet a un switch PoE para alimentación y datos.

Características​

  • Alta calidad: Equipada con un sensor CMOS GC2053 de 1/2,9 pulgadas, que proporciona una calidad de imagen superior.
  • Montura de lente M12: FOV predeterminado de 90°, fácilmente reemplazable por cualquier lente M12 estándar.
  • Ethernet con PoE (Power over Ethernet): Admite datos y alimentación a través de un solo cable, solo modo PoE A.
  • Extensión IO/UART: Conector de 6 pines con 1×UART y 3×GPIO.

Especificaciones​

Sistema de procesamiento​

ParámetroValor
SOCSG2002
CPUC906@1GHz + C906@700MHz
Rendimiento de IA1 Tops @ Int8
MCU8051 @ 8KB SRAM
Sistema operativoLinux
Memoria256 MB
Codificador de vídeo5MP @ 30Fps
SensorGC2053
Formato óptico1/2,9 pulgadas
Resolución1920x1080
Frecuencia de cuadro máx.30fps@tamaño completo
Montura de lenteM12
FOV93°
Ethernet100Mbps con PoE
USBUSB Type-C(2.0)
Dimensiones40x40x45.8mm40x40x53.1mm con lente
Temperatura de operación-20~50°C
Humedad de operación95%

Core Board-C101​

PlacaCaracterísticasVersión
C1_2002w- eMMC
- Módulo WiFi/BLE
- Antena integrada
- Conector para antena externa
1.2
C1_2002- eMMC
- SDIO adicional a la placa base
- UART adicional a la placa base
1.2
Vista superiorVista inferior

Sensor Board-S4_GC2053​

Vista superiorVista inferior

⚙️ características​

SensorGC2053Tamaño CMOS1/2.9"
Píxeles2MPAperturaF2.8
Longitud focal2.9mm ±0.5%Campo de visiónDFOV 93° HFOV 84° VFOV 54°
Distorsión0.5 %Iluminación relativa30% ± 5%
Rango de enfoque39~69.5 CM Altura de enfoque50 CM
Vídeo1920 x 1080p @30fps, 1280 x 720p @30fps
Interfaces- 1 x micrófono
- 1 x altavoz
- 3 x indicadores LED

B3_POE​

ArribaAbajo

⚙️ Características:​

  • 1 x puerto RJ45 para 802.3af PSE.
  • 1 x puerto UART.
  • 1 x puerto de depuración.
  • 3 x puertos IO.

Interfaz de hardware​

Luz​

Hay 3 indicadores en la reCamera, las luces roja y azul son indicadores programables, y el indicador verde es el indicador de alimentación, que no es programable. La luz roja es el indicador de estado de la CPU y la luz azul es el indicador de estado de lectura de la eMMC del sistema.

Estado de los indicadores luminosos:

LED(color)EstadoDescripción
LED1 - VerdeONEncendido
LED2 - RojoParpadeandoCPU trabajando (definido por el usuario)
LED3 - AzulParpadeandoLectura/escritura de eMMC

Ejemplo 1: Usar el comando de Linux para cambiar el brillo del LED rojo a cero

echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/red/brightness

Ejemplo 2: apagar completamente la luz roja

echo none | sudo tee /sys/class/leds/red/trigger

Micrófono y altavoz​

La reCamera tiene un micrófono y un altavoz. Puedes invocar el micrófono y el altavoz mediante el siguiente comando. La reCamera puede reproducir archivos de audio en formato wav.

El formato predeterminado del reproductor es: tasa de bits de 16 bits; La frecuencia de muestreo es 16 000.

sudo arecord -D hw:0,0 -r 16000 -f S16_LE -c 1 -d 5 /home/recamera/test.wav //Record five seconds of audio

sudo aplay -D hw:1,0 /home/recamera/test.wav //Playing audio

POE​

El módulo POE está integrado en el hardware de la versión reCamera HQ POE. El módulo WiFi ha sido retirado. Sin embargo, puedes restaurar la función Wi‑Fi reemplazando la placa central del SG2002w.

Conecta la reCamera a un switch que admita el protocolo POE 802.3af, y el dispositivo reCamera se iniciará.

Puedes comprobar la dirección IP del dispositivo en tu router para acceder a él, o conectar la reCamera mediante USB y acceder al terminal para consultar la IP de la red cableada.

IO​

Uso de la interfaz GPIO sysfs para controlar E/S

En Linux, la forma más común de leer y escribir GPIO es usando la interfaz GPIO sysfs. Esto se implementa manipulando archivos como export, unexport, gpio{N}/direction y gpio{N}/value (reemplaza {N} con el número de pin real) en el directorio /sys/class/gpio, y a menudo se utiliza en scripts de shell.

La placa posterior POE de reCamera tiene 3 puertos IO disponibles. Cada puerto se puede configurar como entrada o salida. Los puertos IO están numerados de la siguiente manera:

Puerto IONúmero GPIO
D1490
CLK(pines IO multiplexados)487
SMD(pines IO multiplexados)488
echo "490" > /sys/class/gpio/export #Enable pin GPIO490

echo "out" > /sys/class/gpio/gpio490/direction #Enable the output mode
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio490/value # Set the pin to a high level
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio490/value # Set the pin to a low level

echo "in" > /sys/class/gpio/gpio490/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio490/value #Read the pin level

echo "490" > /sys/class/gpio/unexport #Disable pin GPIO490

Uart (Depuración)​

La placa base POE de reCamera tiene dos conjuntos de puertos serie, a saber /ttyS0 (para depuración) y /ttyS3.

El puerto serie de depuración de este dispositivo tiene una velocidad en baudios de 115200 y admite la conexión a sistemas de monitorización remota.

#Use the stty tool to query its communication parameters.

stty -F /dev/ttyS3
# Modify the serial port baud rate, where ispeed refers to the input speed and ospeed refers to the output speed.

stty -F /dev/ttyS3 ispeed 115200 ospeed 115200

El puerto serie predeterminado tiene el eco habilitado y puedes usar el siguiente comando para deshabilitarlo:

stty -F /dev/ttyS3 -echo

Comunicación serie:

#Send data
echo "hello world" > /dev/ttyS3
echo Hello! > /dev/ttyS3
#Receive data
cat /dev/ttyS3

Utiliza la herramienta minicom para comunicarte a través del puerto serie:

minicom -D /dev/ttyS3 -b 115200

Botón de usuario​

El botón usr de la reCamera se puede personalizar por el usuario.

echo "510" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio510/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio510/value #When the key is pressed, 0 is printed

Lista de piezas​

ÍtemCantidad
reCamera 2002x HQ PoEx1
Cable USB tipo Cx1
Cable Ethernetx1
Manual de usuariox1
Cable de 6 pinesx1

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...