Cómo usar el GPIO de 40 pines en las placas reComputer Jetson
Este wiki demuestra cómo acceder y controlar el GPIO de 40 pines de las placas reComputer Jetson. Para este wiki, hemos usado reComputer J4012 como ejemplo. Sin embargo, los pasos serán similares para otras placas reComputer Jetson también.
Antes de comenzar
Aquí hay información que necesitas saber antes de comenzar a trabajar con el GPIO de 40 pines en los dispositivos reComputer Jetson.
- El nivel de voltaje por pin GPIO es 3.3V
- No puedes alimentar las placas reComputer Jetson a través del GPIO debido a la limitación de corriente de los pines GPIO
Encontrar el nombre del GPIO
Paso 1: Abre la hoja de datos de una placa reComputer Jetson. A continuación puedes encontrar las hojas de datos de todas las placas reComputer Jetson que están disponibles.
-
- reComputer J1010
-
- reComputer J2011
- reComputer J2012
- reComputer J1020
-
- reComputer J2021
- reComputer J2022
- reComputer J1020 V2
-
- reComputer J4011
- reComputer J4012
- reComputer J3010
- reComputer J3011
Aquí hemos elegido la hoja de datos del reComputer J4012.
Paso 2: Navega a la sección Cabecera de expansión de 40 pines - J10

Paso 3: Encuentra el nombre del Pin de cabecera # asegurándote de que su uso predeterminado sea GPIO bajo la columna Uso predeterminado / Descripción
Por ejemplo, verifica el Pin de cabecera 15. Su Uso predeterminado es GPIO

Paso 4: Para el mismo pin, encuentra el nombre bajo la columna Nombre del pin del módulo. En nuestro ejemplo, es GPIO12
Acceder y controlar el GPIO
Ahora tenemos 2 métodos diferentes para acceder a los GPIOs en las placas Jetson basados en la disponibilidad de las etiquetas GPIO directamente. Usando el primer método, podemos conocer directamente las etiquetas de los pines GPIO después de ejecutar un comando dentro del dispositivo. Sin embargo, si las etiquetas de los pines no se muestran directamente, puedes usar el segundo método.
Método 1
En este método, el archivo dts para GPIO está incluido dentro de la versión de JetPack que flasheas y tendrá el GPIO etiquetado apropiadamente ya para que puedas obtener las etiquetas de los pines directamente desde el dispositivo.
Paso 1: Ingresa al terminal del dispositivo Jetson y ejecuta este comando
sudo su
cat /sys/kernel/debug/gpio
Paso 2: Encuentra el número GPIO correspondiente al Nombre del Pin del Módulo que obtuvimos antes

En este caso, es gpio-268 correspondiente a GPIO12
Paso 3: Ejecuta lo siguiente dentro de la terminal para exportar el pin gpio-268
cd /sys/class/gpio
echo 268 > export
Paso 4: Establece la dirección y establece el valor. Aquí la dirección puede ser in/ out y el valor puede ser 0/ 1
Por ejemplo, para establecer GPIO12 en HIGH
cd gpio268
echo "out" > direction
echo 1 > value
Para establecer GPIO12 en LOW
echo 0 > value
Paso 5: Para establecer el pin GPIO que exportaste de vuelta al estado predeterminado, ejecuta lo siguiente
cd ..
echo 268 > unexport
Método 2
En este método, el archivo dts para GPIO no está incluido dentro de la versión de JetPack que flasheas y no tendrá GPIO etiquetado correctamente. Por lo tanto, necesitamos referirnos a otro documento (pinmux) y obtener esta información de etiquetas de pines. Consulta los enlaces a continuación según el SoM.
Paso 1: Descarga el documento pinmux según el SoM que estés usando. Aquí elegimos el documento Jetson Orin NX/ Nano
Paso 2: Encuentra la etiqueta GPIO (bajo la columna Customer Usage) correspondiente al Module Pin Name que obtuvimos antes. Por ejemplo, para GPIO12, es GPIO3_PN.01 y aquí nos referimos a PN.01

Paso 3: Ingresa al terminal del dispositivo Jetson y ejecuta este comando
sudo su
cat /sys/kernel/debug/gpio
Paso 4: Encuentra el número de GPIO correspondiente a la etiqueta de GPIO que obtuvimos antes

En este caso, es gpio-433 correspondiente a PN.01 que también es igual a GPIO12
Paso 5: Ejecuta lo siguiente dentro de la terminal para exportar el pin gpio-433
cd /sys/class/gpio
echo 433 > export
Paso 6: Establece la dirección y establece el valor. Aquí la dirección puede ser in/ out y el valor puede ser 0/ 1
Por ejemplo, para establecer GPIO12 en HIGH
cd PN.01
echo "out" > direction
echo 1 > value
Para establecer GPIO12 en LOW
echo 0 > value
Paso 7: Para establecer el pin GPIO que exportaste de vuelta al estado predeterminado, ejecuta lo siguiente
cd ..
echo 433 > unexport
Para Jetpack6+
Similar al método 2, necesitamos referirnos a otro documento (pinmux) y obtener esta información de etiqueta de pin. Consulta los enlaces a continuación según el SoM.
Paso 1: Descarga el documento pinmux según el SoM que estés usando. Aquí elegimos el documento Jetson Orin NX/ Nano
Paso 2: Encuentra la etiqueta GPIO (bajo la columna Customer Usage) correspondiente al Module Pin Name que obtuvimos antes. Por ejemplo, para GPIO12, es GPIO3_PN.01 y aquí nos referimos a PN.01

Paso 3: Ingresa al terminal del dispositivo Jetson y ejecuta este comando
sudo apt update
sudo apt install gpiod
gpioinfo
Paso 4: Encuentra el número de GPIO correspondiente a la etiqueta de GPIO que obtuvimos antes


En este caso, es gpiochip0 line85 correspondiente a PN.01 que también es igual a GPIO12
Paso 5: Luego podemos usar el comando gpioset para configurar el modo de funcionamiento del GPIO.
# To set GPIO12 to HIGH
sudo gpioset --mode=wait gpiochip0 85=1
# To set GPIO12 to LOW
sudo gpioset --mode=wait gpiochip0 85=0
Si deseas aprender más sobre el comando gpioset, por favor consulta esto: https://www.acmesystems.it/gpiod
Recursos
Soporte Técnico y Discusión de Productos
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.