Skip to main content

reComputer R1000 con FIN para crear un Floor Graphic

Introducción

FIN Framework (FIN) es un software framework con suites de aplicaciones que pueden integrar, controlar, administrar, analizar, visualizar y conectar. Sus capacidades pueden integrarse con OEMs en un amplio rango de productos y servicios.

Este artículo te mostrará como usar el Graphics Builder de FIN Framework, y como crear un Floor Graphic usando el Graphics Builder.

Comenzando

Antes de empezar este proyecto, deberás preparar tu hardware y software de antemano, tal como se describe aquí.

Preparación de Hardware

Preparación de Software

  • Para saber cómo instalar FIN Framework puedes visitar esta wiki.
  • Para saber cómo usar la función Modbus de FIN Framework, puedes visitar esta wiki

Pasos para Crear un Floor Graphic

Crea un nuevo Floor Graphic

Paso 1: Hemos establecido una conexión Modbus TCP y una Modbus RTU, y creado el Equip correspondiente. Cada Equip tiene una etiqueta de humedad y temperatura. Para saber como implementar este paso, puedes visitar esta wiki. Al mismo tiempo, por favor coloca el contexto de FIN Framework debajo de el Floor correspondiente. Aquí ponemos el contexto debajo de Tower => Floor1

Paso 2: Crea un nuevo Floor Graphic y entra a la interfaz de edición. Haz click en Graphic Builder => new, la ventana emergente Create a Floorplan Graphic aparecerá.

Tiene cuatro atributos:

  • Graphic Name
  • Pick a Sample Equip
  • Pick Default Point : Atributos que se mostrarán en el gráfico
  • Pick Comparison Point : Punto de referencia para el rango de color

Al hacer click en OK aparecerá una nueva ventana emergente que lista Equip with the same properties as Pick Default Point. Aquí seleccionamos todos y finalmente damos click en OK.

Después de eso, nuestro recién creado Graphic aparecerá en el lado derecho. Da click en CCFloor1 => Edit para entrar a la interfaz de edición.

Configura un nuevo Site Graphic

Paso 1: Importa una imagen de fondo. Primero, selecciona BACKGROUND en la barra de propiedades en la esquina inferior izquierda, selecciona TYPE e IMAGE, después importa la imagen al área de trabajo, Selecciona Center para la opción de POSITION y NO REPEAT para la opción de REPEAT. Hay dos formas de importar imágenes para el fondo: La primera es simplemente arrastrar la imagen hacia el área de trabajo; la segunda forma es dar click en BROWSE en la esquina inferior izquierda. Si ya has importado alguna imagen previamente, puedes dar click aquí para encontrar dicha imagen.

Paso 2: Dibuja polígonos. Usamos polygon Tool para dibujar polígonos y marcar la posición de cada Equip.

Paso 3: Añade Virtual points. Cambia al panel Virtual points de la izquierda, selecciona el virtual point que corresponde al Equip seleccionado, después arrástralo al polígono recién dibujado.

Paso 4: Añade smart tags. Haz click en Magic Buttons => Smart Label to Polys para colocar automáticamente la etiqueta en los Virtual Points correspondientes.

Paso 5: Ajusta el tamaño de los smart tags. Puedes hacer click en el smart label para cambiar su tamaño. Si quieres modificar el tamaño de múltiples Smart Lables al mismo tiempo, puedes hacer click en Compulsions=>Smart label=>Select para seleccionar todos los Smart Lables y después ajustar su tamaño.

Paso 6: Cambia el Smart Tag a non interactive para que este no interfiera con tus operaciones.

Paso 7: Guarda y muestra el efecto.

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte y asegurarnos de que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...