Saltar al contenido principal

Actualización del BIOS e Instalación de Controladores

attention icon

Notas Importantes

Esto borra la configuración anterior del BIOS, por lo que necesitarás reactivar tu Windows (si usas Windows) nuevamente (borra la clave de activación, necesita Internet para activarse de nuevo).

Actualización del BIOS​

Se recomienda mantener actualizado el firmware del BIOS de tu reServer para obtener el mejor rendimiento con todas las correcciones de errores. Por favor, sigue los pasos a continuación para actualizar el BIOS

Firmware BIOS Más Reciente​

ODYSSEY-TGL-A_v2.0a 7/7/2022 16:00:00

  • SHA256: 02CC2C24E615EE2665CCCF79257709433D69C5B80326FB6DB12D0341DAC2E5F5

Pasos para Actualizar​

  • Paso 1. Formatear la unidad flash como FAT32

  • Paso 2. Extraer ODYSSEY-TGL-A_v1.7a.zip

  • Paso 3. Copiar los 3 archivos incluidos dentro de ODYSSEY-TGL-A_v1.1a a la raíz de la Unidad Flash

  • Paso 4. Apagar reServer si ya está ENCENDIDO

  • Paso 5. Conectar la Unidad Flash al reServer

  • Paso 6. Encender reServer y luego presionar la tecla DELETE para entrar a la configuración del BIOS

  • Paso 7. Elegir Save & Exit -> Boot Override -> UEFI:Built-in EFI shell, luego ENTER

  • Paso 8. La placa entrará al entorno shell (solo espera, no hagas nada)
  • Paso 9. Escribir fs0:
  • Paso 10. Escribir dir, y asegurarse de que el archivo sea correcto. Si no es correcto, intenta escribir fs1: o fs2: o fs3: luego dir para listar los archivos dentro
  • Paso 11. Escribir update.nsh para flashear el BIOS
  • Paso 12. Si la actualización del BIOS fue exitosa, verás el siguiente mensaje
  • Paso 13. Presionar el botón de encendido para APAGAR la placa

  • Paso 14. Desconectar la alimentación DC y la batería CMOS de la placa

  • Paso 15. Esperar unos minutos

  • Paso 16. Conectar la alimentación DC y la batería CMOS de vuelta a la placa

  • Paso 17. Finalmente encender la placa presionando el botón de encendido nuevamente

  • Paso 18. Por favor espera pacientemente y NO desconectes la alimentación (o el hardware) para no corromper el proceso de actualización. El proceso tomará de 6 a 8 minutos, ¡siéntete libre de tomar un descanso para café!

attention icon

Atención

El primer arranque después de la actualización del BIOS es relativamente largo, por favor ten paciencia para esperar, y el SO instalado se iniciará eventualmente. Tomará alrededor de 6 a 8 minutos.

Instalación de Controladores​

Si estás usando Windows en el reServer, se recomienda instalar los controladores relevantes para una mejor funcionalidad del sistema.

Los controladores incluyen:

  • Controlador de Audio de Alta Definición Realtek
  • Software de Dispositivo de Chipset Intel®
  • Controlador de Gráficos Intel®
  • Controlador de Filtro de Eventos HID Intel®
  • Controlador de Motor de Seguridad y Gestión Convergente Intel®
  • Controlador de Controlador Host Serial IO Intel®
  • Controlador WiFi
  • Controlador Ethernet
  • Controlador Bluetooth

Por favor, sigue los pasos a continuación para instalar los controladores mencionados

  • Paso 1. Descarga este archivo y extrae el archivo reServer-drivers.zip

  • Paso 2. Procede con los pasos a continuación

Controlador de Audio de Alta Definición Realtek​

  • Paso 1. Extrae audio_realtek_6.0.9057.1_w1064.zip

  • Paso 2. Abre audio_realtek_6.0.9057.1_w1064

  • Paso 3. Haz doble clic en Setup.exe

Software de Dispositivo de Chipset Intel®​

  • Paso 1. Extrae chipset-10.1.18460.8229-public-mup.zip

  • Paso 2. Abre 1_chipset-10.1.18460.8229-public-mup

  • Paso 3. Haz doble clic en SetupChipset.exe

Controlador de Gráficos Intel®​

  • Paso 1. Extrae Graphics Driver.zip

  • Paso 2. Haz doble clic en igfx_win_101.1069.exe

Controlador de Filtro de Eventos HID Intel®​

  • Paso 1. Extrae Intel(R)_HIDEventFilterDriver-2.2.1.384_20H1Certified.zip

  • Paso 2. Navega a Intel(R)_HIDEventFilterDriver-2.2.1.384_20H1Certified > Installer

  • Paso 3. Haz doble clic en Setup.exe

Controlador de Motor de Seguridad y Gestión Convergente Intel®​

  • Paso 1. Extrae intel_(r)_csme_15.0.0.1318v3_b0_cons.zip

  • Paso 2. Navega a 4_intel_(r)_csme_15.0.0.1318v3_b0_cons > intel_(r)_csme_15.0.0.1318v3_b0_cons > MEI-Only Installer MSI

  • Paso 3. Haz doble clic en MEISetup.exe

Controlador de Controlador Host Serial IO Intel®​

  • Paso 1. Extrae SerialIO-Win10-30.100.2129.8.zip

  • Paso 2. Haz doble clic en SetupSerialIO.exe

Controlador WiFi​

  • Paso 1. Extrae WiFi-22.90.0-Driver64-Win10-Win11.zip

  • Paso 2. Haz doble clic en WiFi-22.90.0-Driver64-Win10-Win11.exe

Controlador Ethernet​

  • Paso 1. Extrae Wired_driver_26.6_x64.zip

  • Paso 2. Haz doble clic en Wired_driver_26.6_x64.exe

Controlador Bluetooth​

  • Paso 1. Extrae Wireless Bluetooth.zip

  • Paso 2. Haz doble clic en BT-22.90.2-32-64UWD-Win10-Win11.exe

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...