Saltar al contenido principal

Flutter para reTerminal

pir

Introducción​

Este wiki explica cómo construir tu propia interfaz de usuario usando Flutter. Flutter es un kit de desarrollo de software de interfaz de usuario de código abierto creado por Google. Se utiliza para desarrollar aplicaciones multiplataforma para Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Google Fuchsia y la web desde una sola base de código. Esto significa que puedes usar un lenguaje de programación y una base de código para crear dos aplicaciones diferentes (para iOS, Android y más).

Para desarrollar con Flutter, necesitas un lenguaje de programación llamado Dart. Dart es un lenguaje de programación de código abierto, de propósito general, orientado a objetos con sintaxis estilo C desarrollado por Google.

Aquí usaremos Flutter para desarrollar una aplicación en la PC y luego ejecutar la aplicación en reTerminal usando flutter-pi. flutter-pi es un Embedder ligero del Motor de Flutter para Raspberry Pi que se ejecuta sin X. Eso significa que no necesitas arrancar en el Escritorio de Raspberry Pi OS y tener X11 y LXDE cargándose. Solo necesitas arrancar en la línea de comandos y ejecutar tu aplicación.

Siguiendo la guía a continuación, podrás crear una aplicación para controlar los pines GPIO en el reTerminal simplemente haciendo clic en botones en la LCD. ¡Así que comencemos!

Preparar el Entorno de Desarrollo​

En reTerminal​

Primero necesitamos instalar flutter-pi en el reTerminal.

Haz clic aquí para acceder al repositorio de GitHub de flutter-pi

  • Paso 1. Inicia sesión en reTerminal como se explica en este wiki e instala los binarios del motor de flutter en el reTerminal
git clone --depth 1 https://github.com/ardera/flutter-engine-binaries-for-arm.git engine-binaries
cd engine-binaries
sudo ./install.sh
  • Paso 2. Instalar cmake, gráficos, bibliotecas del sistema y fuentes
sudo apt install cmake libgl1-mesa-dev libgles2-mesa-dev libegl1-mesa-dev libdrm-dev libgbm-dev ttf-mscorefonts-installer fontconfig libsystemd-dev libinput-dev libudev-dev  libxkbcommon-dev
  • Paso 3. Actualizar las fuentes del sistema
sudo fc-cache
  • Paso 4. Clona flutter-pi y navega al directorio clonado
git clone https://github.com/ardera/flutter-pi
cd flutter-pi
  • Paso 5. Compilar flutter-pi
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j`nproc`
  • Paso 6. Instalar flutter-pi
sudo make install
  • Paso 7. Abrir raspi-config
sudo raspi-config
  • Paso 8. Cambia al modo consola navegando a System Options > Boot / Auto Login y selecciona Console o Console (Autologin)

  • Paso 9. Habilita el controlador de gráficos V3D navegando a Advanced Options > GL Driver > GL (Fake KMS)

  • Paso 10. Configura la memoria de la GPU navegando a Performance Options -> GPU Memory e ingresa 64

  • Paso 11. Presiona ESC en el teclado para salir de la ventana rasp-config

  • Paso 12. Dale al reTerminal permiso para usar aceleración 3D. (NOTA: riesgo potencial de seguridad. Si no quieres hacer esto, ejecuta flutter-pi usando sudo en su lugar.)

usermod -a -G render pi
  • Paso 13. Reinicia reTerminal
sudo reboot

Ahora hemos terminado de instalar las herramientas necesarias en el reTerminal

En la PC Host​

A continuación necesitamos preparar nuestra PC host para el desarrollo. Aquí instalaremos Flutter SDK que contiene los paquetes necesarios para el desarrollo de Flutter, Android Studio para la edición de código y Android Emulator para ejecutar y probar los códigos.

  • Paso 1. Descarga e instala Flutter SDK según tu sistema operativo

  • Paso 2. Escribe lo siguiente en una ventana de terminal para verificar si Flutter SDK se instaló correctamente

flutter --version

pir

  • Paso 3. Descarga e instala Android Studio según tu sistema operativo

  • Paso 4. Abre Android Studio y navega a Configure > Plugins

pir

  • Paso 5. En Marketplace, escribe flutter en el cuadro de búsqueda y haz clic en Install

pir

  • Paso 6. Haz clic en Install en la ventana emergente para instalar también el plugin de Dart

pir

  • Paso 7. Haz clic en Restart IDE para reiniciar el IDE con los plugins instalados

pir

  • Paso 8. Una vez que el IDE se abra nuevamente, navega a Configure > AVD Manager

pir

  • Paso 9. Haz clic en Create Virtual Device

pir

  • Paso 10. Haz clic en New Hardware Profile

pir

  • Paso 11. Configura los ajustes de la siguiente manera

    • Device Name: reTerminal

    • Device Type: Phone/ Tablet

    • Screen:

      • Screen size: 5inch
      • Resolution: 1280 x 720
    • Memory: RAM: 2048MB

    • Input: [✓] Has Hardware Buttons (Back/Home/Menu)

    • Supported device states: [✓] Landscape

pir

  • Paso 12. Haz clic en Finish y luego haz clic en Next

  • Paso 13. Selecciona la imagen de Android más reciente y haz clic en Next

pir

  • Paso 14. En Emulated Performance, selecciona Hardware - GLES 2.0 para un rendimiento acelerado

pir

  • Paso 15. Finalmente haz clic en Finish

Ahora hemos terminado exitosamente de preparar el entorno de desarrollo

Aplicación de Lámpara Inteligente Flutter​

Conexiones de Hardware​

Conectaremos un LED al GPIO 24 del reTerminal para propósitos de prueba. ¡Más tarde puedes agregar un relé y controlar electrodomésticos usando el GPIO!

pir

Nota: Se necesita una resistencia entre el pin GPIO y el LED o de lo contrario el LED se quemará.

Crear e Inicializar la Aplicación​

  • Paso 1. Abre Android Studio y haz clic en Create New Flutter Project

pir

  • Paso 2. La ruta del SDK de Flutter se configurará automáticamente

pir

Nota: Si la ruta del SDK de Flutter no aparece en esta ventana, puedes apuntar manualmente a la ubicación del SDK de Flutter

  • Paso 3. Completa los detalles del proyecto de la siguiente manera y haz clic en Finish

pir

Ahora tu proyecto de ejemplo se abrirá con main.dart

Crear el main.dart (aplicación principal)​

Usaremos el archivo main.dart dentro de la carpeta lib para crear la aplicación Flutter

Abre el archivo main.dart y copia los siguientes códigos

//library imports
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_gpiod/flutter_gpiod.dart';

//entry point for the app
void main() {
runApp(MyApp());
}

// This is the main application widget.
class MyApp extends StatelessWidget {
// Function for GPIO control
void ledState(state) {
// Retrieve the list of GPIO chips.
final chips = FlutterGpiod.instance.chips;

// Retrieve the line with index 24 of the first chip.
// This is BCM pin 24 for the Raspberry Pi.
final chip = chips.singleWhere(
(chip) => chip.label == 'pinctrl-bcm2711',
orElse: () =>
chips.singleWhere((chip) => chip.label == 'pinctrl-bcm2835'),
);

final line2 = chip.lines[24];

// Request BCM 24 as output.
line2.requestOutput(consumer: "flutter_gpiod test", initialValue: false);
line2.setValue(state);
line2.release();
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
// MaterialApp widget
return MaterialApp(
// Hide the debug banner at the top right corner
debugShowCheckedModeBanner: false,
// Scaffold widget
home: Scaffold(
// background color of the app.
// Here after you type "Colors.", Android Studio will recommend the available colors.
// Also you can hover the mouse over to check the different color variations assigned
// by numbers enclosed by [ ].
backgroundColor: Colors.grey[700],
// AppBar widget
appBar: AppBar(
// background color of the appbar
backgroundColor: Colors.black,
// center align text inside appbar widget
title: Center(
child: Text(
'LIVING ROOM',
),
),
),
body: Center(
// Row widge
child: Row(
mainAxisSize: MainAxisSize.min,
children: [
// ON Button function
ElevatedButton(
child: Text('ON'),
onPressed: () {
print('ON');
ledState(true);
},
// ON Button styling
style: ElevatedButton.styleFrom(
primary: Colors.orange[700],
padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 30, vertical: 10),
textStyle:
TextStyle(fontSize: 40, fontWeight: FontWeight.normal)),
),
// Google Material Icon of a Light Bulb
Icon(
Icons.lightbulb_outline,
color: Colors.white,
size: 200,
),
// OFF Button function
ElevatedButton(
child: Text('OFF'),
onPressed: () {
print('OFF');
ledState(false);
},
// OFF Button styling
style: ElevatedButton.styleFrom(
primary: Colors.orange[300],
padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 30, vertical: 10),
textStyle:
TextStyle(fontSize: 40, fontWeight: FontWeight.normal)),
),
],
),
),
),
);
}
}

Widgets de Flutter Utilizados​

Los widgets de Flutter se construyen utilizando un framework moderno que se inspira en React. La idea central es que construyes tu interfaz de usuario a partir de widgets. Los widgets describen cómo debería verse su vista dada su configuración y estado actuales.

StatelessWidget: Los widgets sin estado son útiles cuando la parte de la interfaz de usuario que estás describiendo no depende de nada más que la información de configuración en el objeto mismo y el BuildContext en el que se infla el widget.

MaterialApp: El widget MaterialApp es un widget que envuelve una serie de widgets que son comúnmente requeridos para aplicaciones de diseño material.

Scaffold: Un Widget Scaffold proporciona un framework que implementa la estructura básica de diseño visual de material design de la aplicación flutter. Proporciona APIs para mostrar cajones, barras de snack y hojas inferiores

Appbar: Appbar es un widget que contiene la barra de herramientas en la aplicación flutter.

Row: El widget Row se utiliza para mostrar sus hijos en un arreglo horizontal. Utilizaremos los elementos de UI dentro de este widget

ElevatedButton: El widget ElevatedButton consiste en un botón que puede ser usado para presionar y reaccionar en consecuencia

Iconos de Google Material​

Hemos usado un icono de bombilla dentro de la aplicación de Google Material Icons. Para profundizar en más Iconos de Google Material, sigue este enlace, busca un botón, elige el botón y ve el código flutter para el botón

pir

Instalar la Librería GPIO​

A continuación procederemos a instalar la librería de control GPIO en nuestra aplicación Flutter. Aquí utilizaremos una librería GPIO llamada flutter_gpiod

  • Paso 1. Para instalar la librería GPIO, ve al archivo pubspec.yaml dentro de tu proyecto Flutter y añade lo siguiente bajo dependencies:
dependencies:
flutter_gpiod: ^0.4.0-nullsafety
  • Paso 2. Guarda el archivo y haz clic en Pub get

pir

Probar la Aplicación​

  • Paso 1. Abre el archivo main.dart

  • Paso 2. haz clic en el botón no device selected y selecciona el Dispositivo Android que creamos anteriormente

pir

Ahora verás la siguiente salida

pir

  • Paso 3. Haz clic en el botón de reproducir para ejecutar la aplicación

pir

Ahora verás la siguiente aplicación ejecutándose en el Emulador de Android

pir

Compilar la Aplicación y Transferir al reTerminal​

A continuación compilaremos nuestra aplicación Flutter y la transferiremos al reTerminal

  • Paso 1. Abre una ventana de terminal dentro de Android Studio navegando a View > Tool Windows > Terminal

  • Paso 2. Escribe lo siguiente para preparar la compilación

flutter clean
  • Paso 3. Construir el proyecto
flutter build bundle
  • Paso 4. Enciende el reTerminal

Nota: Notarás que el reTerminal arranca en modo línea de comandos

  • Paso 5. Transfiere el proyecto compilado al reTerminal
scp -r ./build/flutter_assets pi@<ip_address_of_reTerminal>:/home/pi/testapp

Ejecutar la Aplicación en reTerminal​

  • Paso 1. Escribe lo siguiente en la línea de comandos de reTerminal
flutter-pi /home/pi/testapp

pir

Cuando presiones los botones ON y OFF, notarás que el LED que está conectado al GPIO 24 comenzará a reaccionar en consecuencia!

También puedes extender esto agregando un relé a los pines GPIO y controlar electrodomésticos para construir una solución completa de hogar inteligente en el reTerminal!

Demo Adicional​

Si quieres experimentar una demostración más interesante con Flutter, puedes revisar este repositorio de GitHub

pir

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión del Producto​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...