Saltar al contenido principal

Integración del Módulo Historian para Visualización en reTerminal DM

Introducción

Presentamos N3uron Historian: un potente sistema de almacenamiento de series temporales construido sobre MongoDB. Configúralo fácilmente para almacenar datos de MongoDB en arquitecturas x64 bit, x32 bit y ARM. Con Neuron Historian, puedes almacenar valores de etiquetas recopilados local o remotamente a través de N3uron Links. Además, ofrece una práctica función Store & Forward para la retención de datos durante la pérdida de comunicación. Gracias a la compresión y particionado eficientes, maneja volúmenes masivos de datos sin pérdida de rendimiento. Como referencia, 1GB de almacenamiento puede contener alrededor de 100 millones de eventos. ¡Vamos a sumergirnos en su configuración paso a paso!

Prerrequisitos

Hardware

Software

Recomendamos encarecidamente estudiar cómo conectar N3uron con AWS IoT Core. Más adelante en el tutorial, aprenderás cómo crear gráficos usando el Módulo Historian. Si eres nuevo en N3uron, sugerimos comenzar con la guía Primeros pasos con N3uron. Cubre la navegación por la interfaz web de N3uron, la comprensión de conceptos como la Web UI y el módulo Web Vision, la comprensión de conceptos de etiquetas y la creación de paneles básicos. Es recomendable explorar estos fundamentos primero antes de seguir adelante. Puedes acceder a la guía a través del enlace proporcionado.

Para instalar MongoDB en tu reTerminal DM

En arquitecturas x32 y ARM, el usuario requiere primero instalar MongoDB y configurar Historian para almacenar datos en la instancia externa de MongoDB.

  • Paso 1: Organizar Archivos

Coloca los archivos proporcionados (install.sh, uninstall.sh, libcryto.so.1.1, y libssl.so1.1) en una carpeta separada en tu escritorio de reTerminal DM o cualquier otra ubicación preferida.

  • Paso 2: Navegar a la Carpeta

Abre una terminal y navega a la carpeta que contiene los archivos.

cd your/folder/path
  • Paso 3: Ejecutar el Script de Instalación

Ejecuta el archivo install.sh para instalar MongoDB.

./install.sh

Es posible que se te solicite ingresar tu contraseña de sudo durante el proceso de instalación.

  • Paso 4: Verificar la Instalación

Después de que la instalación esté completa, ingresa el siguiente comando para acceder a MongoDB:

mongo

Esto abrirá el shell de MongoDB.

  • Paso 5: Crear una Base de Datos

Dentro del shell de MongoDB, ingresa el siguiente comando para crear una base de datos llamada "mongo" si no existe:

use mongo

Ahora, MongoDB está instalado en tu reTerminal DM, y has creado una base de datos llamada "mongo".

  • Paso 6: Si tu distribución no proporciona estas librerías, coloca libcryto.so.1.1 y libssl.so1.1 en las carpetas respectivas /usr/lib y /lib. Usa estos comandos para esto
sudo cp /path/to/your/folder/libcryto.so.1.1 /usr/lib
sudo cp /path/to/your/folder/libcryto.so.1.1 /lib

sudo cp /path/to/your/folder/ libssl.so1.1 /usr/lib
sudo cp /path/to/your/folder/ libssl.so1.1 /lib

Crear Módulo Historian

  • Paso 1: Acceder a la Interfaz de N3uron

Ve a http://localhost:8003 en tu navegador web.

  • Paso 2: Navegar a Configuración

En el menú de navegación, selecciona Config y luego elige Modules. Haz clic en el icono de tres barras y selecciona New Module para crear un nuevo módulo llamado Historian.

  • Paso 3: Configurar Módulo

Selecciona Module type como Historian y guarda la configuración.

  • Paso 4: Cambiar Tipo de Base de Datos

Haz clic en el módulo Historian que acabas de crear. Cambia el Database type a External. Verás el protocolo como mongodb y la base de datos como mongo. Habilita el modo Node History y guarda la configuración.

Habilitar modo Node History

Crear un tag Historian

  • Paso 01: Dentro del panel Explorer, selecciona Tags.

  • Paso 02: En el menú Model, haz clic derecho en el icono de carpeta, selecciona New Tag y dale un nombre. En este ejemplo, usaremos TestVal

  • Paso 3: Habilitar Simulación e Historial

Cambia la Simulation a Enabled, asegúrate de que el historial esté habilitado, y establece el nombre del módulo como Historian. Guarda la configuración.

nota

Si no tienes una fuente para tu etiqueta y quieres simularla, puedes habilitar la simulación (opcional) o darle permisos de lectura/escritura y asignar manualmente valores a la etiqueta. Pero si configuraste la fuente de esta etiqueta como MQTT proveniente de AWS, la fuente es AWS. Por lo tanto, debes desactivar la simulación. De lo contrario, solo estarás leyendo datos provenientes de la simulación y no de AWS. En este caso, la simulación no aplica, ya que estás configurando la fuente de la etiqueta desde MQTT.

Configurar Etiqueta de Historian para Etiqueta con Source habilitado

Para incorporar la etiqueta de Historian en la etiqueta creada previamente suscrita al tema de AWS IoT Core, modifica la configuración de Subscribed_value de la siguiente manera:

Asegúrate de que History esté Enabled, el nombre del módulo esté configurado como Historian

Visualización

Si has creado un módulo WebVision, puedes seguir estos pasos:

Paso 1: Navegar a WebVision

Ve a la sección Config y haz clic en Open Designer. Inicia sesión usando tus credenciales de Administrador.

Paso 2: Usar Contenedor Principal Existente

Dado que creamos un Contenedor Principal en el tutorial anterior, lo usaremos aquí también.

Paso 3: Agregar un Componente Chart

Bajo la sección New component, agrega un Chart y dale un nombre.

Paso 4: Crear Dataset Histórico

Dentro del gráfico, localiza los datasets. Toca los tres puntos y selecciona New Dataset, luego elige HistoricalDataSet.

Paso 5: Configurar Dataset Histórico

Configura el dataset histórico seleccionando la Etiqueta como Subscribed_value (que se suscribe al tema de AWS IoT Core). Establece el Modo en raw, Modo de fecha en current, habilita autoreload, y establece el intervalo en 5. Establece el Date offset en 1 minuto.

Paso 6: Agregar Series de Gráfico

Bajo el gráfico, selecciona New chartSeries para agregar una nueva serie de gráfico.

Paso 7: Vincular Dataset de Historian al Gráfico

Para vincular el dataset de historian al gráfico, selecciona Link dataset y elige el dataset de Historian que acabas de crear.

Ahora verás el gráfico de líneas. Personaliza el estilo para mejor visibilidad.

Para una comprensión más profunda de los atributos del gráfico, se recomienda consultar el artículo proporcionado. La interfaz web de N3uron ofrece una amplia gama de widgets con numerosos atributos, haciendo esencial consultar su documentación para una experiencia de usuario e interacción óptimas. Explora su documentación para obtener pautas detalladas de formato y conocimientos sobre cómo maximizar el potencial de la interfaz web de N3uron.

Usando el módulo Historian para generar el gráfico

Para esta tarea, utilizaremos el módulo Historian para cargar datos. A diferencia de métodos anteriores donde empezábamos desde cero, este enfoque ofrece una manera mucho más fácil de recuperar datos en formato CSV para análisis futuros.

  • Paso 1: Agregar Componente de Botón

Agrega un componente de botón a tu interfaz de usuario.

  • Paso 2: Seleccionar Evento de Clic del Ratón

Elige Mouse click bajo eventos para el botón.

  • Paso 3: Agregar Acción

Haz clic en Add Action después de seleccionar el evento de clic del ratón.

  • Paso 4: Seleccionar Open Historical

Elige Open Historical de la lista de acciones.

  • Paso 5: Configurar Propiedades de la Acción

En este paso, necesitarás configurar las propiedades de la acción según tus requerimientos. Deberás Seleccionar la etiqueta, habilitar la recarga automática, establecer el modo de fecha, modo y desplazamiento de fecha también. Ajusta estas configuraciones según sea necesario para asegurar que la acción se comporte como se desea.

  • Paso 6: Guardar la Acción
  • Paso 7: Ir a Open UI

Navega a la sección Open UI.

  • Paso 8: Hacer Clic en el Botón

Haz clic en el botón que agregaste, y el módulo Historian se cargará. Establece el intervalo apropiadamente para la recuperación de datos. Presiona Apply para implementar los cambios. Entonces podrás ver el gráfico.

  • Paso 9: Habilitar Recarga Automática

Selecciona Auto Reload con un intervalo de tiempo apropiado.

  • Paso 10: Ver Datos de Manera Tabular

Elige la opción para ver los datos de manera tabular.

  • Paso 11: Descargar Datos en Formato CSV

Presiona el botón proporcionado para descargar los datos en formato CSV.

Soporte técnico

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...