Saltar al contenido principal

Opciones de Montaje de reTerminal

Introducción​

reTerminal como una Interfaz Humano-Máquina (HMI) decente, ha sido adoptado en muchos aspectos diferentes de sistemas. Como interfaz del sistema, sería una buena idea montar reTerminal, en lugar de simplemente sostenerlo con la mano. En esta sección, discutiremos la posibilidad de soluciones de montaje de reTerminal. El contenido de esta sección cubrirá las Especificaciones de Tornillos del Hardware, y el Diseño de la Comunidad.

Especificación de Hardware del Tornillo​

Todas las tuercas empotradas en la parte posterior y lateral del dispositivo se ajustarán a tornillos M4, las 2 tuercas en el medio del dispositivo se ajustarán a tornillos M4 18mm, otras se ajustarán a tornillos M4 6mm. El montaje en la parte inferior es un montaje de cámara estándar con un diámetro de ¼ de pulgada, por lo que puedes conectar el reTerminal a un trípode estándar.

pir

Diseño de la Comunidad​

Módulo giratorio para ReTerminal "Rota Terminal"​

Este módulo giratorio permite al usuario rotar y sostener el reTerminal, con el nuevo firmware, cuando la pantalla rota a vertical, la pantalla se orientará a vertical. Además, con el desarrollo futuro, hay más posibilidades con este módulo. Referencia: https://protopedia.net/prototype/2903

pir

Módulo de Techo reTerminal​

El módulo de techo reTerminal es un proyecto que transforma el reTerminal en un dispositivo de control IoT, las características de este módulo son controlar el suministro de energía del enchufe, y monitoreo a través de la cámara. Referencia: https://protopedia.net/prototype/2943

pir

Adaptador de conexión Hat reTerminal 2​

La aplicación industrial también es uno de los escenarios de uso del reTerminal, por lo tanto, el adaptador de conexión Hat reTerminal se presenta para una integración más fácil al marco de ranura T de aluminio. Referencia: https://protopedia.net/prototype/2972

pir

Montaje ReTerminal para MakerGear M2​

reTerminal podría ser un buen compañero de la impresora 3D, el Montaje ReTerminal para MakerGear M2 está diseñado para este propósito. Referencia: https://www.thingiverse.com/thing:5372724

pir

Soporte ReTerminal​

Un soporte reTerminal podría ser la solución más directa para muchos proyectos. Referencia: https://www.thingiverse.com/thing:5036319

pir

Loading Comments...