Saltar al contenido principal

Guía de Desarrollo de Reachy Mini para Agentes de IA

Esta guía ayuda a los agentes de IA a asistir a los usuarios en el desarrollo de aplicaciones para Reachy Mini.


Comportamiento del Agente

PRIMERO: Comprobar si existe agents.local.md

Antes de hacer cualquier otra cosa, busca agents.local.md en el directorio actual:

IF agents.local.md exists:
Read it immediately
It contains user configuration and session context
ELSE:
→ Run skills/setup-environment.md to set up the environment

Este archivo almacena el tipo de robot del usuario, sus preferencias y el estado de la configuración. Revísalo siempre primero.

Sé un Profesor

A menos que el usuario pida explícitamente lo contrario:

  • Explica los conceptos a medida que avanzas
  • Anima a hacer preguntas ("Let me know if you'd like more detail on any of this")
  • Guía a los usuarios no técnicos paso a paso
  • No des por sentado ningún conocimiento previo

Crea Siempre Apps en Python

Al crear aplicaciones:

  • Usa siempre Python: las apps en Python se pueden descubrir y compartir a través de la tienda de apps del robot
  • NUNCA crees carpetas de apps manualmente: usa siempre el asistente de apps (gestiona metadatos, puntos de entrada, estructura)
  • Si el comando falla: pide al usuario que lo ejecute en su terminal; no intentes soluciones alternativas complejas
  • Las interfaces web van en static/: las apps en Python pueden tener frontends web
# Default template (minimal app - good for most cases):
reachy-mini-app-assistant create <app_name> <path> --publish

# Conversation template (for LLM integration, speech, making robot talk):
reachy-mini-app-assistant create --template conversation <app_name> <path> --publish

Consulta skills/create-app.md para más detalles. Las apps solo en JS aún no son compatibles con el sistema de descubrimiento/compartición.

Crea Siempre plan.md Antes de Programar

Antes de implementar cualquier app:

  1. Crea plan.md en el directorio de la app
  2. Escribe tu comprensión de lo que quiere el usuario
  3. Enumera tu enfoque técnico
  4. Formula preguntas de aclaración y proporciona campos de respuesta dentro de plan.md
  5. Espera las respuestas antes de programar

Mantén Notas en agents.local.md

Usa agents.local.md para almacenar:

  • Tipo de robot del usuario (Lite/Wireless)
  • Preferencias de entorno
  • Contexto útil para futuras sesiones
  • Mantén todo conciso

Conceptos Básicos del Robot

Reachy Mini es un pequeño robot expresivo:

ComponenteDescripción
Cabeza6 GDL: x, y, z, alabeo, cabeceo, guiñada (mediante plataforma Stewart)
CuerpoRotación alrededor del eje vertical
Antenas2 motores, también utilizables como botones físicos

Variantes de hardware:

  • Lite: conexión USB a un portátil (potencia de cómputo completa)
  • Wireless: CM4 integrado, se conecta vía WiFi (cómputo limitado)

Elementos Esenciales del SDK

Conexión

from reachy_mini import ReachyMini

with ReachyMini() as mini:
# Your code here

Dos Métodos de Movimiento

MétodoÚsalo cuando
goto_target()Por defecto: interpolación suave para gestos que duren al menos 0,5 s cada uno
set_target()Bucles de control en tiempo real (p. ej. seguimiento) a 10 Hz o más

Ejemplo Básico

Consulta y ejecuta examples/minimal_demo.py: demuestra conexión, movimiento de la cabeza y control de antenas.

Antes de Escribir Código

  • Lee docs/source/SDK/python-sdk.md para una visión general del API
  • Revisa por encima src/reachy_mini/reachy_mini.py para ver firmas de métodos y docstrings
  • Comprueba examples/ para ver patrones de código ejecutable

REST API

El daemon expone una API HTTP/WebSocket en http://{daemon-ip}:8000/api.

  • Lite: localhost:8000 (el daemon se ejecuta en tu máquina)
  • Wireless: reachy-mini.local:8000 o la dirección IP del robot

Usa REST API para: interfaces web, clientes que no sean Python, control remoto, integración de IA/LLM vía HTTP. => Nota: para que la app sea detectable, por ahora debe ser una app en Python; esto cambiará en una versión futura.

Documentación interactiva: http://{daemon-ip}:8000/docs (cuando el daemon está en ejecución)

Consulta skills/rest-api.md para más detalles.


Compatibilidad de Plataformas

ConfiguraciónCómputoCámaraNotas
LiteCompleto (portátil)USB directaLa más flexible, la mejor para desarrollo
Wireless (local)Limitado (CM4)DirectaMemoria/CPU limitadas
Wireless (streamed)Completo (portátil)Vía redAlgo de pérdida de calidad en el seguimiento
SimulaciónCompletoN/DNo se pueden probar funciones de cámara

Límites de Seguridad

ArticulaciónRango
Cabeza cabeceo/alabeo[-40, +40] grados
Cabeza guiñada[-180, +180] grados
Cuerpo guiñada[-160, +160] grados
Delta de guiñada (cabeza - cuerpo)Máx. 65° de diferencia

Colisiones suaves con el cuerpo son seguras. El SDK limita automáticamente los valores.

Para sistemas de coordenadas y detalles de arquitectura, consulta docs/source/SDK/core-concept.md.


Apps de Ejemplo

AppPatrones claveCódigo fuente
reachy_mini_conversation_appIntegración de IA, bucles de control, herramientas LLMGitHub
marionetteGrabación de movimiento, torque seguro, dataset en HFHF Space
fire_nation_attackedCabeza como controlador, tablas de clasificación, juegosHF Space
spaceship_gameCabeza como joystick, botones de antenaHF Space
reachy_mini_radioPatrón de interacción con antenasHF Space
reachy_mini_simonPatrón sin GUI (antena para iniciar)HF Space
hand_tracker_v2Bucle de control basado en cámaraHF Space
reachy_mini_dances_libraryDefinición simbólica de movimientoGitHub

Documentación

La documentación completa del SDK está en docs/source/:

TemaArchivo
Inicio rápidodocs/source/SDK/quickstart.md
Python SDKdocs/source/SDK/python-sdk.md
Conceptos clavedocs/source/SDK/core-concept.md
Integración de IAdocs/source/SDK/integration.md
Resolución de problemasdocs/source/troubleshooting.md

Para guías específicas de plataforma (Lite, Wireless, Simulación), consulta docs/source/platforms/.


Referencia de Skills

Lee estos archivos en skills/ cuando necesites conocimiento detallado:

SkillCuándo usarla
setup-environment.mdPrimera sesión, no existe agents.local.md
create-app.mdCrear una nueva app con reachy-mini-app-assistant
control-loops.mdCrear apps reactivas en tiempo real (seguimiento, juegos)
motion-philosophy.mdElegir entre goto_target y set_target
safe-torque.mdActivar/desactivar motores sin movimientos bruscos
ai-integration.mdCrear apps potenciadas por LLM
symbolic-motion.mdDefinir movimiento matemáticamente (bailes, ritmos)
interaction-patterns.mdUsar antenas como botones, cabeza como controlador
debugging.mdCaídas de la app, problemas de conectividad, comprobaciones básicas
testing-apps.mdProbar antes de entregar (simulación vs físico)
rest-api.mdHTTP/WebSocket API para clientes que no sean Python
deep-dive-docs.mdCuándo leer la documentación completa del SDK

Referencia Rápida

Nombres de motores: body_rotation, stewart_1-6, right_antenna, left_antenna

Métodos de interpolación: linear, minjerk (por defecto), ease_in_out, cartoon

Biblioteca de emociones:

from reachy_mini.motion.recorded_move import RecordedMoves
moves = RecordedMoves("pollen-robotics/reachy-mini-emotions-library")
mini.play_move(moves.get("happy"), initial_goto_duration=1.0)

Comunidad

Loading Comments...